Le gaz de pétrole liquéfié, ou GPL, est un carburant constitué d’un mélange d’hydrocarbures, principalement de propane et de butane. Il a été utilisé depuis des décennies dans une variété d’applications, y compris comme carburant de cuisson et de chauffage, comme liquide de réfrigérant dans les systèmes de climatisation et comme propulseur dans les aérosols. Lorsqu’il est utilisé comme carburant pour les véhicules motorisés, il est parfois connu sous le nom d’autogaz ou, tout simplement, de propane.
Il est généralement obtenu en raffineur de pétrole brut ou de gaz naturel humide. Le gaz naturel humide est un gaz naturel contenant une proportion excessive de propane, de butane et d’autres molécules d’hydrocarbures non méthanémiques.
Le propane est utilisé dans une variété d’applications de transport, y compris les véhicules légers, moyens et lourds. Sa disponibilité et son utilisation varient d’un pays à l’autre. Certains pays ont promu l’utilisation du propane comme carburant moteur dans le cadre de leur politique énergétique. En Turquie, par exemple, près de 40 % des véhicules à passagers sont au propane, selon la World LPG Association. À l’échelle mondiale, il s’agit du troisième carburant le plus utilisé, après l’essence et le diesel. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont le GPL se compare au gaz naturel et aux autres carburants.
Les groupes moteurs au propane accordent un ensemble d’avantages environnementaux aux utilisateurs. Voici les principaux :
Les moteurs au propane réduisent les émissions de gaz à effet de serre
Les véhicules au propane peuvent avoir des émissions de puits à roues nettement inférieures à celles des véhicules à essence, au gaz naturel fossile et au diesel. Les émissions de puits à roues sont responsables des émissions résultant de la production, du transport et de la distribution de carburants. Lorsqu’on compare les émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant de l’utilisation de différents carburants, les émissions des puits aux roues sont une métrique plus significative que les émissions du tuyau d’échappement.
Contrairement au méthane, la principale composante du gaz naturel, le propane n’est pas une GES. Les fuites et autres fuites insufflantes pendant le transport et l’entreposage sont incluses dans toute comptabilité de puits à roues, mais elles ne contribuent pas au réchauffement de la planète.
Une étude du Gas Technology Institute a révélé que les autobus scolaires fonctionnant au propane peuvent générer des émissions de GES de 21 % inférieures aux autobus fonctionnant à l’essence. Ils peuvent également être 7 % inférieurs au diesel et 12 % inférieurs au gaz naturel comprimé.
Le biopropane a un rôle à jouer dans la décarbonisation
Les matières premières renouvelables, comme les déchets agricoles, l’huile de cuisson usée et les graisses animales, peuvent également être utilisées pour faire du propane. Le biopropane est souvent co-produit avec le biodiesel par l’entremise de processus chimiques complexes. Chimiquement, le biopropane est presque identique au propane obtenu à partir de ressources fossiles, de sorte que les deux carburants sont dans de nombreuses applications.
L’utilisation de biopropane peut minimiser efficacement les émissions de carbone d’un véhicule comme le gaz naturel renouvelable ou le biodiesel. Cependant, par rapport aux autres biocarburants, le biopropane demeure actuellement un carburant à usage de niche qui est produit en relativement petites quantités et dont la disponibilité est limitée. À mesure que l’approvisionnement en biodiesel et en carburant à réaction bio croît, l’approvisionnement en propane renouvelable en fera autant.
Les moteurs au propane réduisent les émissions de polluants atmosphériques
Les moteurs au propane modernes produisent des quantités extrêmement petites de NOx. Dans certaines conditions de conduite, comme la conduite en ville à basse vitesse, les moteurs au propane génèreront moins de 4 % des NOx produits par un moteur diesel comparable.
Les moteurs au propane ne produisent également presque pas de suie– seulement 2 % du monoxyde de carbone d’un moteur diesel– et très peu de monoxyde de carbone. Tout cela rend les véhicules au propane intrinsèquement propres. Ils sont une option attrayante pour les entreprises qui sont tenues de se conformer à des normes strictes en matière d’émissions comme celles de la Californie. Les moteurs au propane seront également une excellente option pour ceux qui désirent avoir un impact positif sur la qualité de l’air dans les communautés où ils résident.
Le propane n’est pas toxique pour l’environnement
Contrairement aux autres carburants pétroliers, le propane n’est pas l’essence et ne présente aucun risque de contamination du sol ou de l’eau. Si du propane est renversé ou fuit à l’extérieur, il se vaporisera rapidement et se dissipera sans danger dans l’atmosphère. Ainsi, l’installation de stations de ravitaillement en propane est simple et rentable. L’Environmental Protection Agency n’exige aucune autorisation. Il n’affecte pas la couche d’ozone et, comme indiqué, a un très faible potentiel de réchauffement de la planète.
Le propane n’est peut-être pas un polluant environnemental, mais il s’agit d’une substances dangereuse. Il est extrêmement inflammable et, étant plus lourd que l’air, les vapeurs de propane peuvent s’accumuler dans les zones basses. C’est pourquoi les véhicules au propane ne sont souvent pas autorisés à utiliser les parkings souterrains.
En résumé, le propane est une excellente option pour les véhicules propres et respectueux de l’environnement. Les véhicules au propane ont des émissions de polluants atmosphériques extrêmement faibles et des émissions de GES nettement inférieures à celles des autres véhicules fonctionnant avec d’autres carburants fossiles. Le propane n’est pas non plus un danger pour la vie végétale ou animale et ne contaminera pas l’environnement. Il offre également la puissance et la portée requises pour de nombreuses applications de véhicules commerciaux.
Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.