Douze façons de se préparer aux pannes de courant en hiver

Quand une tempête hivernale a frappé le Texas en février 2021, le réseau électrique de l’état n’a pas pu s’en occuper. Près de cinq millions de personnes se sont soudainement retrouvées sans électricité dans des températures de congélation, provoquant une crise humanitaire.
La pire panne d’électricité de l’histoire du Texas a été un signal d’urgence. Les pannes d’électricité hivernales peuvent être graves même si vous vivez dans un climat généralement chaud.
Voici quelques astuces de temps au cas où votre famille se trouverait jamais sans électricité au milieu de l’hiver :
- Ajoutez de l’isolation à votre grenier – en plus d’aider à garder le froid dehors et la chaleur, la quantité appropriée d’isolation peut aider à empêcher les barrages de glace de se former sur les bords de votre toit, ce qui peut mener à des dommages à l’eau à l’intérieur de votre maison.
- Faites le point sur les aliments et l’eau non périssables – Assez de nourriture qui n’a pas besoin d’être ensoyée et d’eau pour tous les membres de la famille Assurez-vous également que vous avez un ouvre-boîte manuel.
- N’utilisez pas de cuisinière à gaz ou de four pour la chaleur – pendant une panne d’électricité, votre maison a moins de débit d’air. Cela augmente le risque d’empoisonnement au monoxyde de carbone si vous faites fonctionner le poêle ou le four continuellement. Les poêles à gaz sont conçus pour une utilisation intermittente et à court terme et n’ont pas toutes les caractéristiques de sécurité d’un four à gaz.
- Utilisez une cheminée à bois si vous en avez un - Assurez-vous simplement que vous avez assez de bois de chauffage assaisoné sous la main et que votre cheminée est régulièrement nettoyée et inspectée.
- Téléchargez notre liste de contrôle ultime pour les pannes d’électricité – Elle fournit des renseignements approfondis sur ce qu’il faut faire avant, pendant et après une panne. Il vous indique même ce qu’il faut faire pour les enfants, les animaux de compagnie et les membres de la famille ayant des besoins médicaux. Vous pouvez le télécharger ici.
- S’vêtir en couches - portez une couche de base polypropylène, puis ajoutez une chemise chaude et un pull ou un cardigan. Portez un pantalon isolé en synthétique ou en laine plutôt que du noir ou du kaki. Le tissu en coton n’est pas un bon isolant. Assurez-vous que vous avez des mitaines chaudes, une linage en laine et un bonnet de coton aussi.
- Achetez des lampes de poche et des piles supplémentaires – Assurez-vous que vous en avez assez pour chaque membre de la famille. Si la température devient trop froide à l’intérieur, les batteries alcalines ne seront pas très bonnes. Gardez-les près de votre corps (pour les garder au chaud) jusqu’à ce que vous devrez les utiliser, ou investissez dans des batteries au lithium-ion, qui fonctionnent mieux dans le froid.
- Gardez les téléphones mobiles chargés et les réservoirs d’essence pleins – Vos téléphones et vos véhicules sont votre ligne de sauvetage vers le monde extérieur. Si vous avez un VE, assurez-vous qu’il est entièrement chargé.
- Protégez vos tuyaux – À mesure que l’eau gèle, elle se dilate. Cela peut faire éclater les tuyaux dans votre maison. Ajoutez de l’isolation à vos tuyaux exposés. Pendant une panne d’électricité, vous pouvez également ouvrir chaque robinet pour permettre un égouttement lent. Ce débit d’eau aidera à empêcher l’eau de geler dans les tuyaux.
- À l’épreuve de l’hiver de votre maison – scellez les portes et les fenêtres afin de réduire les brouillons afin que vous maintenez autant de chaleur à l’intérieur que possible.
- Investissez dans une génératrice d’attente pour la maison entière – Pour la paix d’esprit ultime, considérez l’une des génératrices d’attente pour la maison QuietConnect™ de Cummins. En cas de panne d’électricité, votre génératrice s’allumera automatiquement et gardera votre maison alimentée.
- Installez des détecteursde monoxyde de carbone avec des piles de secours – Placez-les dans des emplacements centraux à chaque étage afin que si du monoxyde de carbone arrive à la maison, vous êtes immédiatement alerté.
Les pannes d’électricité sont toujours insoagantes. Mais les pannes d’électricité hivernales peuvent être carrément effrayantes. Pour voir les différentes façons que Cummins peut aider à garder votre famille chaleureuse et confortable pendant une panne d’électricité en hiver, visitez nous au cummins.com/na/generators/home-standby/whole-house-and-portable ou trouvez un concessionnaire local au cummins.com/na/generators/home-standby/find-a-dealer.