Exemples de carburants qui décarbonisent nos bâtiments et la mobilité industrielle

Les carburants de remplacement sont en hausse et risquent de déplacer les carburants fossiles comme le diesel et l’essence dans de nombreuses applications industrielles. Voici quelques exemples concrets d’utilisations réussies de carburants de remplacement.
Centres de données de décarbonisation au diesel renouvelable
L’huile végétale hydrotaitée, également connue sous le nom de diesel renouvelable, est un carburant polyvalent à faible teneur en carbone qui peut souvent être utilisé comme substitut du diesel sans modifications. Toute la gamme d’ensembles de génératrice au diesel de Cummins est approuvée pour une utilisation avec HVO, pour toutes les applications d’alimentation de secours. En 2021, Cummins Inc. s’est associée à Microsoft Corp. à ses sites de centres de données de Des Moines, Iowa (é.-u.) et de Phoenix, Arizona (É.-U.) pour alimenter des ensembles de génératrices QSK95 alimentés au carburant HVO. Cette solution soutenait l’objectif de Microsoft de mettre fin à l’utilisation de diesel dans ses centres de données de 2030.
Biodiesel utilisé comme carburant de remplacement dans les véhicules
La plupart des moteurs diesel de Cummins peuvent fonctionner avec un autre carburant de remplacement basé sur du biodiesel comme le B20. La catégorie de carburant B20 est produite en mélangeant une teneur en biodiesel de 20 % avec du diesel ordinaire. Le B20 est un mélange courant avec un bon équilibre entre les coûts, les performances par temps froid et l’effet de décarbonisation tout en maintenant la compatibilité avec les moteurs existants. Les véhicules fonctionnant au B20 n’éprouvent aucune perte de performance, de couple ou d’économie de carburant par rapport aux véhicules fonctionnant au diesel non alimenté.
Le gaz naturel aide l’université à atteindre les objectifs en matière de décarbonisation
Cummins est un fournisseur leader de moteurs au gaz naturel pour camions, autobus et autres véhicules lourds. Cummins a fourni des moteurs au gaz naturel à émissions presque nulles pour un parc de 80 camions exploités par Matheson Inc., un entrepreneur du service postal des É.-U. Les moteurs au gaz naturel ont permis au service postal d’atteindre ses objectifs en matière de décarbonation mandatés par le Congrès, tout en économisant du temps et de l’argent à leur propriétaire, Matheson.
Les moteurs au gaz naturel stationnaires de Cummins peuvent également économiser de l’argent pour les clients commerciaux, industriels et institutionnels. Par exemple, la Clark University, à Stanford, au Massachusetts (é.-u.), a mis à niveau son système de chauffage et de refroidissement avec un système de cogénération construit autour de génératrices au gaz naturel QSV91G fournies par Cummins. La génératrice fournit de la puissance et de la chaleur à l’ensemble du campus par l’entremise de vapeurs de vapeur existantes. Le système permet également à l’université d’exporter l’excédent d’électricité vers le réseau électrique, ce qui permet d’économiser de l’argent à l’université et d’augmenter l’efficacité.
L’utilisation de gaz naturel renouvelable dans les véhicules atténue les émissions de méthane
Quand il s’agit de passer au gaz naturel renouvelable, les entreprises californiennes aux États-Unis sont les premiers adoptants. Selon le Air Resources Board (CARB) de la Californie, l’utilisation de gaz naturel renouvelable a augmenté de 170 % en l’espace de cinq ans, et la grande majorité des véhicules compatibles avec le gaz naturel qui conduisent sur les routes californiennes utilisent du gaz naturel renouvelable. Les cas d’utilisation de gaz naturel renouvelable de premier choix comprennent les camions à ordures, les véhicules de livraison et les autobus de ville. L’adoption de gaz naturel renouvelable est une stratégie climatique cruciale. Il atténue les émissions de méthane des flux de déchets organiques, réduit les émissions de CO2 et soutient les économies locales des communautés agricoles.
Mélanges de gaz naturel et d’hydrogène pilotés dans les réseaux de gaz
Le mélange de l’hydrogène aux réseaux de gaz naturel est déjà en cours en Europe. Des services publics comme le réseau national du r.-u. et le réseau de gaz de l’erdesse ont mené des programmes pilotes où jusqu’à 20 % en volume d’hydrogène sont injectés dans les systèmes de gaz naturel existants. De l’autre côté de l’Atlantique, les services publics du gaz comme la Southern California Gas Company préparent des programmes similaires. Le mélange d’hydrogène est une autre façon de réduire les émissions de CO2 des utilisateurs de gaz naturel à tous les niveaux. La pratique permet également le transport et la distribution d’hydrogène en l’absence de réseaux d’hydrogène dédiés, ce qui pourrait prendre des décennies de développement avant qu’ils atteignent la densité des réseaux de gaz naturel.
Solutions d’hydrogène verts qui décarbonisent le secteur des transports
Cummins dirige le développement de solutions de mobilité de l’hydrogène pour les véhicules lourds, y compris les groupe motopropulseurs basés sur les piles à carburant ou les moteurs à combustion interne. Cummins s’engage à long terme à valider son moteur à hydrogène de 15 litres avec Werner Enterprises. Le moteur a récemment été lancé à l’ACT Expo à Long Beach, California (é.-u.), et devrait entrer en production complète en 2027; Les solutions d’hydrogène de Cummins aideront à décarboniser le secteur des transports commerciaux.
Il est également important de tenir compte des avantages et des inconvénients des carburants de remplacement et de leur état d’adoption lors de la sélection.