Cummins Inc. et EDF Renewables concluent un accord d’achat d’électricité photovoltaïque distribuée

Couvrant sept entités de fabrication d’une capacité installée totale de 16,5 MWp, réduisant ainsi considérablement les émissions de carbone dans les installations et les activités.
Cummins China et LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DE FED ont signé un accord de powerpurchase photovoltaïque distribué à Pékin, visant à réduire la consommation d’électricité des grilles traditionnelles et à réduire les émissions de carbone dans les installations et les activités de Cummins. Cummins fournira le toit et l’espace terrestre et consommera l’énergie solaire générée, LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DE LA FED seront responsables de l’investissement, de l’installation et de l’exploitation de l’équipement de production de PV solaire. WANG Ning, vice-président de Cummins, et Eruan debos, directeur général de FED RENEWABLEs China, ont complété la signature du contrat au nom des deux parties.
L’ENTREPRISE EST un chef de file mondial en matière d’énergie renouvelable, y compris l’éolien et le solaire. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DE FED disposent de capacités techniques et d’une expérience de service profondes dans le domaine de la production d’électricité photovoltaïque. Le partenariat installera un système de production d’électricité photovoltaïque distribué à 7 entités de fabrication à Pékin, Wuxi, Wuhan, Chongqing et Liuzhou. D’une capacité installée totale de 16,5 MW, le projet peut fournir environ 280 millions de kWh de production d’électricité en 20 ans, ce qui permet d’économiser environ 158 000 tonnes d’émissions de carbone.
« Nous sommes heureux que Cummins et CUMMINS travaillent ensemble dans le domaine du photovoltaïque distribué afin d’offrir de nouvelles occasions à Cummins d’augmenter la consommation d’énergie verte et de réduire les émissions des activités de l’usine. Il aidera Cummins à atteindre l’utilisation de l’électricité renouvelable, représentant plus de 10 % de la consommation totale d’électricité de 2023 dans la région chinoise. Ce projet permettra davantage de nos capacités en matière de production et d’exploitation écologiques, et nous positionnera bien pour un développement durable », a déclaré WANG Ning.
Actuellement, l’utilisation de la construction d’un toit pour installer un système photovoltaïque est un moyen très efficace pour les clients d’entreprise de réduire leurs émissions de carbone. Cummins et CUMMINS ont signé un contrat d’achat d’électricité de 20 ans, qui peut atteindre des objectifs de réduction des émissions de carbone et des économies d’électricité en même temps.
Eruan Debos a déclaré lors de la cérémonie de signature : « Nous sommes honorés de fournir à Cummins des solutions photovoltaïques renouvelables distribuées pour aider Cummins à atteindre ses objectifs stratégiques PLANET 2050. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DE FED visent à travailler main dans la main avec les clients afin de fournir les solutions de gestion de l’énergie intégrées les plus avancées autour de la transformation à faible teneur en carbone des entreprises, et d’habiliter la transition énergétique mondiale. »