300e Cummins QSK19 pour VLocity, l'un des wagons les plus fiables au monde

train at the station

Un autre jalon majeur a été atteint dans le projet ferroviaire VLocity de l’état de Grâce, Cummins a livré le 300e moteur QSK19 pour les trains mondialement reconnus qui opèrent sur le réseau régional de l’état.

Cummins a travaillé en étroite collaboration avec le fabricant de véhicules ferroviaires, à l’origine Bombardier et maintenant Alstom, afin d’assurer une grande disponibilité et une performance à temps pour le parc de VLocity. En fait, VLocity est l’une des voitures ferroviaires de voyageurs les plus fiables au monde aujourd’hui.

Quand le 200e QSK19 a été livré en 2017, il a été fait remarquer que la mesure clé de la fiabilité d’un parc ferroviaire était le MDBF, ou la distance moyenne entre les défaillances. Le MDBF est fondé sur tout retard dans la période d’arrivée de la station de cinq minutes ou plus.

« L’attente initiale en matière de VLocity était un MDBF de 100 000 kilomètres de distance, mais la moyenne MDBF à long terme a dépassé les 150 000 kilomètres de distance, ce qui n’a jamais été le cas dans l’industrie des véhicules ferroviaires diesel », affirme Mark Anticipationington, qui dirige le secteur de la VLocity pour Cummins. « Ce même MDBF est maintenu aujourd’hui. »

Cummins a été impliquée dans le projet VLocity dès le départ et a auparavant joué un rôle similaire pour Cummins au r.-u. où il y avait 350 dossiers de puissance Cummins QSK19 dans les trains Virgin Voyager.

Les premiers trains VLocity sont entrés en service à Léoux à la fin des années 2005 et transportent plus d’un million de passagers par mois.

Fonctionnant à des vitesses de jusqu’à 160 km/h, ils sont alimentés par des moteurs diesel Cummins QSK19 horizontaux de 750 HP. Chaque voiture des plus récents trains VLocity de trois wagons est alimentée par une puissance Cummins de 19 litres ainsi qu’un ensemble de génératrice Cummins partageant les charges de 182 kWe alimentée par le moteur QSB6.7.

Lorsque le projet VLocity a été contribué en 2002, Cummins était considéré comme le seul fabricant de moteurs diesel à être en mesure de fournir l’expertise en ingénierie nécessaire pour assurer son succès.

Les wagons ferroviaires VLocity sont fabriqués par Alstom dans son usine de Dandenong, tandis que la production et l’assemblage des modules de propulsion, de refroidissement et de production d’électricité sont effectués au siège social de Cummins dans le Pacifique Sud à Scoresby (Melbourne).

Le concept novateur de module a été mis au point par une équipe d’ingénierie de Cummins afin de réduire considérablement les temps d’arrêt pour l’entretien. Chaque module est conçu pour un remplacement rapide par une unité d’attente, ce qui signifie un redressement rapide pendant l’entretien et l’entretien réguliers.

Quand les modules sont retirés, ils sont emmenés à la succursale cummins laverton pour remise à neuf en préparation du prochain train prévu pour un service majeur. La durabilité éprouvée du moteur Cummins QSK19 est soulignée lors de la durée de vie jusqu’à la révision de 18 000 heures.

« VLocity est une grande histoire de succès avec les trains offrant une fiabilité de service exceptionnelle et un confort des passagers », affirme m. ).

« L’emploi local a également profité. Nous avons une équipe d’employés consacrés à la production et à l’assemblage des modules dans notre usine de Scoresby, ainsi qu’une équipe de gestionnaires d’affaires, de techniciens et d’apprentis de notre succursale de Laverton qui sont en liaison avec Alstom et gèrent l’entretien programmé et non programmé », ajoute-t-il.

Cummins compte également plus de 50 fournisseurs locaux spécialement pour le projet VLocity. Près de 600 composants sont utilisés dans l’assemblage local des modules.

Piles à hydrogène

Bien que le partenariat Cummins-Alstom se concentre sur l’alimentation ferroviaire diesel conventionnelle en Australie, Cummins est un partenaire clé dans le développement et la mise en place de systèmes de piles à hydrogène pour le train de voyageurs Coradia iLint d’Alstom en Europe.

iLint est le premier train de voyageurs à piles à hydrogène au monde et est entièrement exempt d’émissions, utilisant de l’énergie électrique pour la propulsion et n’éteint que la vapeur et l’eau.

Cummins a mis en place un centre de production de systèmes de piles à hydrogène à Herten, en Allemagne, afin de se concentrer d’abord sur l’alimentation d’Alstom avec des systèmes de piles à hydrogène pour le train iLint.

Les génératrices d'urgence pour la maison sont une technologie intelligente et un choix intelligent

illustration of home with generator

Cet article a été rédigé par m. McClaugherty, Bear Electric, un concessionnaire autorisé Cummins.

Téléphones intelligents, téléviseurs intelligents, assistants virtuels, thermostats intelligents, serrures intelligentes et sonnettes. Nos maisons sont maintenant remplies d’appareils intelligents. Malheureusement, la plupart d’entre eux deviennent inutiles sans alimentation pour fonctionner ou se recharger. C’est pourquoi les propriétaires d’une maison devraient envisager d’installer un dispositif intelligent par-dessus tout autre : une génératrice d’attente pour la maison.

En tant que concessionnaire autorisé Cummins, j’installe beaucoup de génératrices d’attente pour la maison QuietConnect™ de Cummins partout en Oregon. Avec des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes, des pannes d’électricité roulantes et des réseaux électriques vieillissants, je peux vous dire sans aucun doute qu’une génératrice de secours est un investissement utile.

La meilleure partie de posséder l’un de ces appareils intelligents ? Vous n’avez pas à lui dire quand allumer et éteindre. Il le fait automatiquement.

Dans un écrou, voici le processus :

Lorsque nous installons une génératrice d’attente pour la maison de Cummins, nous installons également un commutateur de transfert automatique Cummins. Ce commutateur de transfert surveille constamment l’alimentation électrique des services publics à la maison. S’il détecte une rupture de service, il déconnecte automatiquement la maison de la ligne des services publics électriques en une fraction de seconde et allume la génératrice Cummins pour alimenter la maison à la place. La génératrice est alimentée soit par une ligne de gaz naturel, soit par un réservoir de propane.

Pendant que la génératrice Cummins alimentera la maison, le commutateur de transfert continuera de surveiller la ligne des services publics électriques. Une fois qu’il détecte que l’électricité a été rétablie, elle déconnecte automatiquement la génératrice du système électrique de la maison et rebranchera l’utilitaire électrique.

Vous n’avez rien à faire. Nada. Zilch. La génératrice et le commutateur de transfert font tout le travail. Dans certains cas, vous ne pouvez même pas réaliser qu’il y a une panne d’électricité jusqu’à ce que vous regardiez par la fenêtre et que vous voyez toutes les maisons de votre voisin sont sombres.

Tout aussi critique qu’un concessionnaire autorisé Cummins installe professionnellement votre génératrice de secours et votre commutateur de transfert, c’est pour vous assurer que vous choisissez la génératrice de la bonne taille pour votre maison. S’il est trop petit, la charge ne sera pas en mesure d’alimenter tout dans la maison. S’il est trop grand, vous consommerez du gaz naturel ou du propane supplémentaire lorsque vous l’utilisez.

La façon la plus facile de s’assurer que vous choisissez la bonne taille de génératrice, c’est de faire en sorte que votre concessionnaire le fait pour vous. Mais si vous voulez vous faire une idée de la quantité de génératrice dont vous aurez besoin, Cummins a un excellent billet de blog sur le calcul de la puissance de la génératrice dont vous avez besoin ou vous pouvez utiliser le calculateur de capacité de la génératrice au Cummins.com.

Nous vivons dans un monde rempli d’appareils intelligents. Assurez-vous que vous pouvez garder le votre en marche pendant les pannes d’électricité avec une génératrice d’alimentation d’secours pour la maison QuietConnect de Cummins. Pour trouver un concessionnaire près de chez vous, utilisez le localisateur de concessionnaire Cummins. Ou, si vous vivez en Oregon, communiquez avec moi au (503) 678-3417 ou [courriel protégé]

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Mise à jour du logiciel Cummins 1-800

Sales and Service truck parked by bridge

Cummins Inc. (NYSE : CMI) est heureux d’annoncer que 1-800-CUMMINS proposera la vente de logiciels comme fonctionnalité supplémentaire. La suite de logiciels pris en charge par cette nouvelle fonctionnalité comprend INSITE, QSOL, PowerSpec, INCAL et Guidanz IA. La mise à votre disposition au 1 800-CUMMINS simplifie les remises aux clients, réduit les temps d’arrêt et garantit que nos clients bénéficient d’un soutien réactif et proactif en matière de vente de logiciels, chaque fois.

Qu’est-ce qui change?

• Nouvelle option de vente de logiciel au 1 800 CUMMINS™
• Tous les appels vers les anciens numéros seront redirigés au 1 800-CUMMINS™

Qu’est-ce qui reste le même?

• Les clients peuvent toujours appeler au 1-800-CUMMINS™ pour obtenir du soutien en ce qui a pour les pièces, des demandes de renseignements généraux sur les produits et services et pour l’assistance technique du fournisseur de services pour les moteurs, les génératrices et les produits numériques Cummins.

Quand le changement a-t-il eu lieu?

• Lundi 10 octobre 2022

« Je suis ravi de cette nouvelle offre que nous offrons à nos clients. Non seulement cela les aidera à obtenir le soutien dont ils ont besoin plus rapidement, mais cela contribue également à réduire la complexité du client », a ajouté Greg Ehlinger, directeur général, Solutions centralisées. « Nos clients comptent sur nous pour alimenter leur entreprise et avoir des solutions fiables, facilement et facilement accessibles par des experts qui s’en soucient, c’est une façon de faire cela. »

étiquettes
Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Cummins Inc. et EDF Renewables concluent un accord d’achat d’électricité photovoltaïque distribuée

contract signing ceremony

Couvrant sept entités de fabrication d’une capacité installée totale de 16,5 MWp, réduisant ainsi considérablement les émissions de carbone dans les installations et les activités.

Cummins China et LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DE FED ont signé un accord de powerpurchase photovoltaïque distribué à Pékin, visant à réduire la consommation d’électricité des grilles traditionnelles et à réduire les émissions de carbone dans les installations et les activités de Cummins. Cummins fournira le toit et l’espace terrestre et consommera l’énergie solaire générée, LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DE LA FED seront responsables de l’investissement, de l’installation et de l’exploitation de l’équipement de production de PV solaire. WANG Ning, vice-président de Cummins, et Eruan debos, directeur général de FED RENEWABLEs China, ont complété la signature du contrat au nom des deux parties.

L’ENTREPRISE EST un chef de file mondial en matière d’énergie renouvelable, y compris l’éolien et le solaire. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DE FED disposent de capacités techniques et d’une expérience de service profondes dans le domaine de la production d’électricité photovoltaïque. Le partenariat installera un système de production d’électricité photovoltaïque distribué à 7 entités de fabrication à Pékin, Wuxi, Wuhan, Chongqing et Liuzhou. D’une capacité installée totale de 16,5 MW, le projet peut fournir environ 280 millions de kWh de production d’électricité en 20 ans, ce qui permet d’économiser environ 158 000 tonnes d’émissions de carbone.

« Nous sommes heureux que Cummins et CUMMINS travaillent ensemble dans le domaine du photovoltaïque distribué afin d’offrir de nouvelles occasions à Cummins d’augmenter la consommation d’énergie verte et de réduire les émissions des activités de l’usine. Il aidera Cummins à atteindre l’utilisation de l’électricité renouvelable, représentant plus de 10 % de la consommation totale d’électricité de 2023 dans la région chinoise. Ce projet permettra davantage de nos capacités en matière de production et d’exploitation écologiques, et nous positionnera bien pour un développement durable », a déclaré WANG Ning.

Actuellement, l’utilisation de la construction d’un toit pour installer un système photovoltaïque est un moyen très efficace pour les clients d’entreprise de réduire leurs émissions de carbone. Cummins et CUMMINS ont signé un contrat d’achat d’électricité de 20 ans, qui peut atteindre des objectifs de réduction des émissions de carbone et des économies d’électricité en même temps.

Eruan Debos a déclaré lors de la cérémonie de signature : « Nous sommes honorés de fournir à Cummins des solutions photovoltaïques renouvelables distribuées pour aider Cummins à atteindre ses objectifs stratégiques PLANET 2050. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DE FED visent à travailler main dans la main avec les clients afin de fournir les solutions de gestion de l’énergie intégrées les plus avancées autour de la transformation à faible teneur en carbone des entreprises, et d’habiliter la transition énergétique mondiale. »

étiquettes
Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

5 entreprises qui peuvent bénéficier de la vente de génératrices Cummins

Cummins dealer discussing home generator

90 % des entreprises américaines sont de petite ou moyenne taille. Ils sont les vrais moteurs de notre économie, employant des millions de travailleurs. Avec plusieurs d’entre eux à la recherche de nouvelles façons d’élargir leurs services, de générer des revenus et de faire croître leurs entreprises, les génératrices d’urgence pour la maison et les génératrices portatives de Cummins pourraient être une nouvelle source de revenus.

Une lueur d’argent dans les nuages sombres

Selon l’Associated Press, les pannes d’électricité dues aux intempéries ont doublé au cours des deux dernières décennies, ce qui a mis à rude épreuve le réseau électrique vieillissant de notre pays. Cela a augmenté la fréquence et la durée des pannes d’électricité. Ces pannes fréquentes créent le besoin d’une alimentation de secours fiable pour les ménages et les autres entreprises. Et pour les petites et moyennes entreprises entprises, satisfaire à ce besoin avec les génératrices Cummins est une énorme occasion.

Quelles entreprises pourraient tirer le meilleur parti de devenir des concessionnaires autorisés par Cummins? Voici nos cinq meilleurs :

1. Entrepreneurs généraux – Lorsque des catastrophes naturelles comme les tempêtes de glace, les ouragans, les grands vents, les incendies de forêt ou les tremblements de terre ont frappé, la panne d’électricité n’est pas le seul défi auquel les clients sont confrontés. Il y a souvent des dommages matériels qui doivent être réparés. Lorsqu’ils aident des clients à reconstruire, les entrepreneurs généraux ont l’occasion d’estimer les besoins énergétiques de la maison ou de l’entreprise et de suggérer l’ajout d’une génératrice d’attente pour la maison QuietConnect™ de Cummins. Si le client est d’accord, l’entrepreneur général profite non seulement de la vente de la génératrice, mais aussi de la main-d’œuvre pour l’installer.

2. Électriciens – un bon électricien est une source d’information fiable. Non seulement sont-ils des experts avec le débit d’électrons, ils connaissent souvent les configurations électriques spécifiques de leur client. Après une panne d’électricité prolongée, on demande souvent à plusieurs « est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour garder mon électricité la prochaine fois que le courant s’arrête? » Les électriciens qui vendent et installent des génératrices d’attente pour la maison QuietConnect de Cummins peuvent dire : « Oui, oui, il y en a ». L'installation de génératrices d'attente pour la maison peut être un autre service précieux que les électriciens fournissent.

3. Fournisseurs de chauffage et de refroidissement – Pendant une panne d’électricité, l’un des systèmes les plus critiques mis hors ligne pour les propriétaires de maison et d’affaires est leur système central de chauffage et de refroidissement. Se passer de chaleur ou d’air frais pendant une longue période n’est pas seulement inconfortable, il peut être dangereux si les températures sont extrêmes à l’extérieur. Ainsi, naturellement, une fois que l’électricité est rétablie, trouver un moyen de garder le système de CVC en fonction pendant la prochaine panne d’électricité devient le top-of-mind. Étant donné que les entrepreneurs en chauffage et en refroidissement sont des experts en installation de grands systèmes dans les maisons et les entreprises, l’ajout de génératrices d’attente QuietConnect de Cummins aux maisons et aux entreprises est une façon naturelle d’ajouter un autre centre de profit à leurs entreprises.

4. Détaillants en ligne – Jusqu’à présent, nous parlions de génératrices d’alimentation de secours. Pour les entreprises qui ne se spécialisent pas dans l’installation de génératrices de façon permanente, les génératrices portatives cummins peuvent être un faiseur d’argent. Bien que les génératrices portatives peuvent être utilisées pendant les pannes d’électricité, elles conviennent mieux aux tâches plus petites en raison de leur portabilité. Cela en fait l’idéal pour le camping, les avant-gats, les chantiers de construction et plus encore. Grâce à la réputation robuste et fiable de Cummins, nos génératrices portatives sont idéales pour les détaillants axés sur ces segments de marché.

5. Installateurs de panneaux solaires – la plupart des panneaux solaires pour la maison sont connectés directement au réseau électrique. Ainsi, quand l’électricité s’arrête, les panneaux solaires cessent de fournir de l’électricité. Pour une source d’électricité de secours, les installateurs de panneaux solaires peuvent installer une batterie de secours solaire, qui est chargée par les panneaux solaires, ou une génératrice d’alimentation de secours pour la maison. En règle générale, les batteries de secours solaires ne peuvent alimenter une maison que pendant quelques heures, donc si une région est sujette aux pannes liées aux conditions météorologiques, une génératrice d’attente pour la maison comme le QuietConnect de Cummins est le meilleur choix.

L’heure est maintenant

Avec plus de gens que jamais à la recherche d’une production d’électricité de secours, c’est maintenant un excellent moment pour élargir les offres de votre entreprise en devenant un concessionnaire autorisé Cummins. Pour en savoir plus, visitez cummins.com/partners/dealers.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.