Comparaison des réductions d'émissions entre les carburants de substitution

Les émissions de gaz à effet de serre du véhicule peuvent être responsables sur une base « réservoir-roues » ou sur une base « puits-roues ». Le premier ne considère que les émissions qui sortent du tuyau d’échappement d’un véhicule. Ce dernier comprend les émissions qui ont été libérées à la suite de la production, du traitement et de la distribution du carburant. Pour certains carburants de remplacement, la façon dont ils sont fabriqués est plus importante que ce qui se produit quand ils sont enserrés.
Moteurs diesel par rapport aux moteurs diesel modernes
La combustion d’un litre de diesel produit 2,62 kg de COS, ou plus de 26 lb par gallon. De plus, les gaz d’échappement des diesels comprennent des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone, de la suie et d’autres polluants atmosphériques. Tous sont connus pour être nocifs à la santé humaine et ont le potentiel de réduire la qualité de l’air. Comme les autres carburants fossiles, le diesel fait partie du problème du changement climatique fabriqué par l’homme.
Le diesel ne sera jamais un carburant véritablement à faible teneur en carbone, mais les véhicules diesel sont loin de l’endroit où ils étaient il y a des années. Les moteurs diesel modernes sont plus écoénergétiques et contribuent moins au réchauffement de la planète et à la pollution atmosphérique que les moteurs plus anciens. Le remplacement d’un vieux moteur diesel par un modèle plus nouveau a un impact positif sur l’environnement. Les moteurs modernes sont également comprend des systèmes de traitement arrière sophistiqués qui frottent rigoureusement leurs gaz d’échappement des polluants comme les NOx et les matières particulaires. Par exemple, les filtres à particules diesel sont conçus pour éliminer la suie des gaz d’échappement des moteurs diesel. Il est possible de réduire les émissions du moteur grâce à une combinaison de l’utilisation de carburants de remplacement et de technologies de moteur de pointe. Les entreprises utilisent des carburants de remplacement et des technologies de moteur de pointe pour décarboniser leurs bâtiments et la mobilité industrielle. Il existe déjà des exemples concrets qui illustrent le succès de cette approche.
Diesel renouvelable, un carburant neutre en carbone
L’huile végétale hydroturée (HVO) ou « diesel renouvelable » est un carburant renouvelable fabriqué à partir de cultures comme le soy et le violseed, et de graisses animales. L’HVO est dit d’être un carburant neutre en COS, car le COs que l’usine de HVO est fait de captures, est relâché dans l’atmosphère quand le HVO est brûlé. Après avoir tenir compte des émissions associées à la transformation, au transport et à la distribution du HVO, les émissions des camions de puits à roues sont d’environ 70 % inférieures à celles du diesel. De même, les émissions de HVO (matières particulaires) sont généralement inférieures à celles du diesel traditionnel. Entre-temps, les émissions de polluants critères, comme le NOx, sont comparables à celles du diesel.
L’utilisation du biodiesel émet moins de gaz à effet de serre (GES)
Le biodiesel, comme le HVO, est fabriqué à partir d’usines et d’autres matières organiques et est donc un carburant à faible intensité carbone. Le biodiesel est principalement utilisé dans les mélanges au diesel. Par exemple, les mélanges de B20, qui contiennent 20 % du biodiesel, entraînent environ 20 % moins d’émissions de GES pour les véhicules bien à roues que le diesel pur. L’utilisation de biodiesel et de HVO dans différents mélanges procure aux utilisateurs une grande souplesse dans la composition en matière d’émissions de COs ou moins en fonction de leurs objectifs et de leur budget.
Émissions de gaz naturel par rapport aux émissions du diesel
Le gaz naturel est un combustible fossile et son utilisation se traduit par des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de puits à roues d’un véhicule au gaz naturel, exprimées en livres par mille entraîné, sont équivalentes ou légèrement plus faibles que les émissions d’un véhicule diesel comparable. Chose cruciale, les véhicules au gaz naturel ont tendance à avoir des émissions extrêmement faibles de critères polluants comme le NOx et les matières particulaires. C’est l’une des raisons pour lesquelles le gaz naturel est un choix populaire pour les véhicules lourds qui opèrent dans les environnements urbains comme les camions à ordures, les autobus et les camions de livraison.
Le gaz naturel renouvelable, un autre exemple de carburant neutre en carbone
Chimiquement, le gaz naturel renouvelable (GNR) et le gaz naturel sont identiques. Le RNG, cependant, provient de la culture de la matière organique. Par conséquent, il s’agit d’un carburant neutre en CARBONE, tout comme le HVO et le biodiesel. Parfois, le GNR peut être considéré comme étant un carburant à émission négative de COS. Par exemple, le RNG est obtenu dans les décharges. Les décharges ont tendance à libérer du méthane, un gaz à effet de serre puissant, en raison de la production naturelle d’une quantité importante de gaz à effet de serre. La récupération de ce méthane et son utilisation comme carburant l’empêchent d’être libéré dans l’atmosphère. Cela signifie que l’utilisation de ce carburant se traduit par une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’hydrogène vert libère de très petites quantités d’émissions de puits à roues
Bien que toutes les molécules d’hydrogène soient identiques, on dit que l’hydrogène vient dans une variété de couleurs. L’hydrogène vert est fabriqué par électrolyse à l’aide d’électricité renouvelable. (La palette d’hydrogène comprend également de l’hydrogène gris, de l’hydrogène bleu et de l’hydrogène de parure, entre autres). Ces couleurs se rapportent aux voies de production avec des résultats de décarbonisation intermédiaires. Quand l’hydrogène vert est utilisé dans un véhicule à piles à carburant, le seul échappement est la vapeur d’eau. Lorsqu’il est utilisé dans un véhicule moteur à combustion interne, il y a aussi des émissions de NOx (et des traces de COs, résultant de la combustion d’huile moteur). Dans les deux cas, les émissions de puits à roues sont extrêmement faibles.
Mélanges d’hydrogène et de gaz naturel – l’impact des proportions sur les émissions
Le mélange de l’hydrogène vert dans un pipeline de gaz naturel est parfois vu comme une solution au problème du transport de l’hydrogène de son site de production aux consommateurs. Le mélange de l’hydrogène dans un pipeline de gaz naturel peut réduire les émissions de carbone. Il a un effet similaire au mélange de naturel renouvelable comme - le plus de contenu du carburant renouvelable, le plus grand est la réduction. Cependant, les fortes proportions d’hydrogène peuvent affecter les utilisateurs finaux dont l’équipement n’est pas nécessairement réglé pour les mélanges d’hydrogène. Cela peut entraîner une sous-performance et une déératération de l’équipement ou une avarie.
Méthanol – est-ce un carburant neutre en carbone?
L’une des façons de produire du méthanol renouvelable est de combiner l’hydrogène vert et le CO0 capturés à partir d’autres sources. Le méthanol peut également être obtenu à partir de la culture de la matière organique, semblable à la façon dont l’éthanol, ou l’alcool, résulte de la teneur en sucres de la Quand le méthanol est brûlé dans un moteur, le COS originaire de sa source de production est renvoyé dans l’atmosphère. Le résultat est donc neutre en CARBONE. Les groupes moteurs qui sont en fonction du méthanol ne libèrent pratiquement pas de suie, pas d’oxydes de soufre, et lorsqu’ils sont combinés avec la bonne technologie, des quantités relativement petites de NOx.
L’ammoniac ne brûle pas de COs
L’ammoniac est un autre porteur d’énergie dérivé de l’hydrogène. Contrairement au méthanol, les molécules d’ammoniac ne contiennent aucun atome de carbone et brûlent donc entièrement sans COS. L’ammoniac est actuellement utilisé dans les processus industriels comme les engrais ou la fabrication d’explosifs. Il est également possible que l’ammoniac soit utilisé comme carburant d’expédition. Son utilisation dans un moteur marin ne libérerait aucune suie et COs, et le dégagement de NOx peut être réduit avec le traitement après traitement.
Les émissions sont un critère clé à considérer lors du choix du bon carburant de remplacement, mais d’autres avantages et inconvénients des carburants de remplacement doivent être pris en compte. Il est également important de noter que l’état d’adoption parmi les carburants de remplacement peut varier.