Le diesel est le carburant de choix pour une gamme de produits, y compris les ensembles de génératrices et les groupes moteurs utilisés dans les équipements maritimes, ferroviaires, de construction et de minage, mais il existe des solutions de rechange. Avec des préoccupations concernant la montée du climat, les entreprises, les actionnaires et les législateurs cherchent des options de remplacement pour le diesel dans les véhicules et les applications de production d’électricité. La réduction des émissions des carburants de remplacement devrait également être prise en compte lors de la sélection.
Diesel – pourquoi est-il populaire et qu’est-ce qui a changé?
Le diesel est le carburant de choix depuis des décennies, avec de bonnes raisons. Il est relativement abordable, largement disponible et offre de bonnes performance. Les moteurs diesel se continuent, avec peu d’entretien. Le ravitaillement en carburant est facile puisque l’infrastructure est en place depuis longtemps et est offerte partout dans le monde. Cependant, le diesel est un carburant fossile fait de pétrole brut et, lorsqu’il est brûlé, libère des gaz à effet de serre.
Les émissions du tuyau d’échappement comprennent également les NOx et les particules, ce qui peut nuire à la qualité de l’air. Ainsi, les réglementations en matière d’utilisation du diesel se resserrent dans les pays partout dans le monde.
Diesel renouvelable, avantages et inconvénients
L’huile végétale hydroturée (HVO), ou « diesel renouvelable », est fabriquée à partir d’huiles végétales et de graisses et d’huiles animales. Il peut être utilisé dans certains moteurs diesel sans modification, et utilisé comme remplacement « goutte-in » du diesel, il est tout aussi performant. Les émissions nettes de CO0 pour HVO sont généralement inférieures de 70 % à celles du diesel, selon la façon dont le carburant est produit et distribué, car la semence de la matière première renouvelable fait en sorte que le HVO absorbe le carbone en grandissant. Les émissions du tuyau d’échappement sont également plus propres que celles du diesel. Cependant, le HVO demeure plus cher que le diesel, en particulier lorsqu’il n’y a pas de subventions et d’incitatifs gouvernementaux. De plus, l’utilisation de l’HVO est restreinte par la disponibilité de la matière première.
Du biodiesel et un coup d’œil sur les mélanges qui peuvent être avantageux
Le biodiesel est un carburant renouvelable fabriqué en esterifiant les graisses comme l’huile végétale, les graisses animales ou l’huile de cuisson utilisée– la même matière première qui peut également être utilisée pour produire de l’HVO. Il est le plus souvent mélangé au diesel afin de réduire le CO0 net et d’autres émissions polluantes. Des mélanges avec différentes proportions de biodiesel sont offerts. Les mélanges de B20, qui contiennent 20 % du biodiesel, sont un mélange commun qui équilibre avantageusement les coûts et les émissions et peut généralement être utilisé dans les moteurs sans modifications. Les mélanges plus élevés sont moins couramment utilisés directement comme carburant de transport parce qu’ils nécessitent des modifications du moteur, peuvent entraîner des problèmes de compatibilité des matériaux et présenter certaines difficultés d’entreposage.
Gaz naturel – pourquoi est-il le carburant de remplacement le plus utilisé?
Le gaz naturel est utilisé comme carburant dans les véhicules depuis des décennies. Aujourd’hui, il s’agit du carburant de remplacement le plus utilisé. Les véhicules au gaz naturel sont performants aussi bien que les véhicules diesel, mais souvent avec moins de COs et d’émissions comme les NOx et les particules. Le gaz naturel est stocké à bord sous forme liquide (GNL) ou comprimé (GNL). Le choix dépend de l’infrastructure. Dans les régions où l’infrastructure de gaz naturel existe, ou où il est logique de l’installer, par exemple, pour un parc de véhicules voyageant dans une région, il peut s’agit d’un choix économique et environnemental éclairé.
Utilisation de gaz naturel renouvelable dans votre parcours en décarbonisation
Le gaz naturel renouvelable est obtenu à partir de biogaz, un gaz riche en méthane résultant de la production de déchets organiques comme le gaz d’adjecteur de la chambre d’eau, les boues d’eaux usées ou les matières organiques dans les décharges. Le gaz naturel renouvelable peut permettre aux moteurs d’atteindre efficacement la neutralité du carbone. Dans certains cas, comme lorsque le biogaz est un sous-produit de la production naturelle de l’aztraite et qu’il serait libéré dans l’atmosphère si ce n’est pour son utilisation comme carburant, le gaz naturel renouvelable peut même être un carburant négatif au carbone. Le gaz naturel renouvelable, correctement traitée, est presque indistinguible du gaz naturel. Il peut être utilisé dans tous les véhicules au gaz naturel et dans de nombreuses applications industrielles, comme la production d’électricité.
Mélanges de gaz naturel et d’hydrogène – avantages et défis
L’hydrogène vert peut être mélangé au gaz naturel et injecté dans un pipeline de gaz naturel. Cela réduit automatiquement l’intensité carbone de toutes les applications de gaz naturel desservis par le pipeline. L’utilisation de systèmes de pipelines pour distribuer des mélanges de carburant qui comprennent de l’hydrogène n’est pas nouvelle et, par exemple, est pratique depuis des années sur l’île d’Oahu à Hawaii (é.-u.).
Les services publics du monde entier évaluent la faisabilité de mélanger de l’hydrogène vert à leurs systèmes de distribution. Divers projets pilotes prévoient d’introduire de l’hydrogène produit de façon renouvellement dans les pipelines de gaz naturel, remplaçant jusqu’à 20 % de la teneur en gaz naturel par volume dans les systèmes de distribution. L’avantage est une réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les concentrations élevées d’hydrogène sont pensés pour apporter de multiples défis en matière d’effet du carburant sur les infrastructures et les appareils à gaz.
L’hydrogène vert et pourquoi il pourrait être le porteur d’énergie verte de l’avenir
L’hydrogène vert, ou hydrogène fabriqué à l’aide d’énergies renouvelables, pourrait être le porteur d’énergie verte de l’avenir. L’hydrogène vert peut fonctionner comme source pour les véhicules électriques à piles à carburant et les véhicules équipés d’un moteur à combustion interne, spécialement modifié pour l’hydrogène. Lorsqu’il est alimenté par de l’hydrogène vert, une pile à carburant couplée à un moteur électrique est souvent plus efficace qu’un moteur à combustion interne fonctionnant à l’essence.
Les véhicules personnels fonctionnant à l’hydrogène sont offerts depuis des années, mais n’ont pas fait l’appel du grand public. Entre-temps, avec l’augmentation des sources d’énergie renouvelable et le déploiement de stations de ravitaillement en hydrogène, en particulier en Californie (é.-u.), l’hydrogène pourrait faire beaucoup plus de sens pour les véhicules commerciaux lourds. C’est pourquoi Cummins Inc. développe actuellement un moteur à hydrogène de 15 litres et de 6,7 litres.
Méthanol; un carburant à considérer dans votre voyage en décarbonisation
Le méthanol, également connu sous le nom d’alcool du bois, est un porteur d’énergie prometteur qui est aujourd’hui principalement dérivé du gaz naturel. Le méthanol est rarement fabriqué à partir d’hydrogène vert aujourd’hui, mais cela devrait changer dans un avenir proche.
Contrairement à l’hydrogène, le méthanol est un liquide à température ambiante, ce qui le rend plus facile à ranger et à manipuler. Il peut être facilement synthétisé à partir de l’hydrogène à l’aide de procédés industriels bien connus. Le méthanol est un carburant à haute octane qui, dans le bon moteur, peut correspondre à la performance d’un carburant diesel. Il peut être utilisé dans une variété d’applications, y compris comme carburant pour les moteurs à combustion interne. En fait, le méthanol est un carburant de performance qui a été utilisé depuis des décennies dans les véhicules de course comme les voitures Indy et les camions de chevaux-citernes. Principalement pour des raisons de sécurité, les incendies au méthanol sont plus faciles à éteindre et à brûler sans fumée.
Ammoniac et ammoniac vert – comment se comparent-ils aux autres carburants de remplacement?
Comme le méthanol, l’ammoniac est un autre porteur d’énergie qui peut être fabriqué à partir d’hydrogène vert. Étant un liquide, il est plus facile de stocker et de transporter par route, chemin de fer ou bateau que l’hydrogène gazeux. Cependant, il est toxique pour les humains et crée des émissions de NOx pendant la combustion, mais les défenseurs sont confiants que ces défis peuvent être gérés avec de l’équipement et des mesures de sécurité supplémentaires.
L’ammoniac vert est un substitut prometteur de l’ammoniac obtenu par des moyens traditionnels dans les applications industrielles comme la fabrication d’engrais. L’ammoniac vert peut également être utilisé pour alimenter les moteurs à combustion interne, bien qu’il convienne le mieux aux groupes moteurs de très grande taille comme ceux utilisés pour la propulsion marine. Cependant, la chaîne d’approvisionnement en ammoniac vert n’est pas encore suffisamment mature pour une adoption à grande échelle. Bien que l’ammoniac soit beaucoup plus facile à stocker que l’hydrogène, il a une densité d’énergie nettement inférieure à celle du carburant diesel. Cela nécessite des réservoirs de carburant plus gros qu’un moteur diesel comparable utiliserait. Il est important de se souvenir que l’état d’adoption parmi les carburants de remplacement peut varier.