Comment faire passer votre flotte aux groupes moteurs à gaz naturel

Il y a plusieurs considérations pour les gestionnaires de parcs qui veulent passer aux moteurs au gaz naturel. Certains des facteurs clés comprennent l’éducation du conducteur, l’entretien et la mise en place d’une stratégie de ravitaillement. Grâce à un plan de transition efficace, les avantages du gaz naturel ne prennent pas de temps à se concrétiser pour les clients, les conducteurs, les techniciens d’entretien, les gestionnaires de parcs et les propriétaires d’entreprise.
Formation du conducteur sur les moteurs au gaz naturel
Quand il s’agit de faire fonctionner le véhicule, les conducteurs trouveront que les moteurs au gaz naturel fonctionnent et se comportent très semblables aux véhicules diesel qu’ils ont utilisés. Il y a cependant quelques différences. Par exemple, le carburant ne se mesure pas en gallons, mais en pression dans le réservoir car il s’agit d’un gaz. Lorsque le temps est plus froid, la pression du carburant sera plus basse. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il y a moins de carburant. Il existe donc un certain niveau d’instructions et d’expérience pour le conducteur afin d’interpréter ces niveaux. Une formation supplémentaire sur des sujets de sécurité, comme la détection de fuites de gaz et les pratiques de ravitaillement sécuritaires, est également nécessaire. Apprenez-en plus sur la façon dont les conducteurs exaspérent les moteurs au gaz naturel.
Principes d’entretien des moteurs au gaz naturel
Les moteurs au gaz naturel peuvent offrir un certain nombre d’avantages économiques par rapport aux moteurs diesel, comme n’avoir pas besoin d’ajouter un liquide d’échappement des diesels ou une regens complète. C’est en grande partie parce que les moteurs au gaz naturel ne nécessitent pas un système de traitement des gaz d’échappement compliqué. Le profil de combustion propre du gaz naturel signifie que ces systèmes ne sont pas requis. L’entretien est donc plus simple et moins coûteux.
Les équipes d’entretien ont également tendance à avoir une expérience plus agréable à travailler sur les groupes moteurs au gaz naturel que les groupes moteurs diesel. Il n’y a pas de diesel à déversement sur leurs vêtements, et le moteur n’est pas couvert de suie, ce qui réduit le besoin d’additifs et de réducteurs dans l’huile.
Lorsque vous passez aux moteurs au gaz naturel, il faut prendre soin d’entretenir correctement un véhicule au gaz naturel, car il y a des différences pour les moteurs diesel. La plupart des moteurs au gaz naturel, par exemple, sont allumés par étincelle et sont donc caractéristiques de bougies. Il est très important de remplacer les bougies d’allumage en fonction du calendrier de service recommandé. Lors de l’installation, nous devons prendre soin de maintenir la propreté des bougies d’allumage et de les installer en utilisant le bon couple. Seuls les bougies d’allumage approuvées par le fabricant doivent être utilisées, car elles sont largement testées et certifiées pour chaque moteur.
Étant donné que les moteurs au gaz naturel fonctionnent à des températures plus élevées que les moteurs diesel, il est important d’utiliser l’huile moteur appropriée. C’est pourquoi la génération de solutions Premium Blue One 2 de Valvoline est une huile exclusivement approuvée par Cummins pour les moteurs au gaz naturel et au diesel. Les températures plus élevées entraînent des exigences plus élevées dans l’huile pour résister à l’oxydation et à la nitration. L’utilisation d’huile moteur au gaz naturel spécialement formulé peut augmenter l’intervalle de service recommandé de jusqu’à 50 %. Les filtres à carburant doivent être drainés tous les jours et remplacés toutes les 1000 heures du moteur. Les soupapes doivent être ajustées en fonction du calendrier d’entretien.
Plan de ravitaillement pour moteurs au gaz naturel
Les stations de ravitaillement gérées localement doivent également être maintenues en bon état de fonctionnement afin de maintenir la propreté de l’alimentation en carburant qui entre dans le moteur. Cela réduira les besoins d’entretien du moteur et prolongera la durée de vie effective du véhicule.
Le gaz naturel indigène est une source de carburant abondante et rentable pour un parc moderne, sous forme gazeuse (GNL) ou liquéfiée (GNL). L’infrastructure de ravitaillement en gaz naturel n’est pas aussi fréquente que d’autres carburants comme le diesel. Un plan devrait être mis en place pour le ravitaillement de véhicules afin d’assurer une transition réussie du gaz naturel dans notre avenir renouvelable.
Les parcs de gaz naturel sont particulièrement attrayants pour les entreprises qui sont structurées autour d’un dépôt central où leurs véhicules peuvent revenir chaque nuit. L’infrastructure peut être construite pour ravitailler le parc d’une manière rentable et efficace par l’entremise de stations de remplissage de carburant lentes. Les stations de remplissage de carburant lentes offrent des avantages en ce qu’en fin de compte, le conducteur peut connecter l’alimentation au véhicule et ne plus avoir à s’en inquiéter. Plusieurs conduites de ravitaillement spécialisées peuvent être provisionées pour chaque véhicule, ce qui signifie que les conducteurs n’auront pas à faire la file pour faire le plein. Des solutions de remplissage rapide existent également, où le gaz naturel est comprimé sur place et stocké dans des réservoirs afin qu’il soit disponible pour remplir rapidement le prochain véhicule pour arriver.
Si les moteurs au gaz naturel sont pertinents à vos besoins, n’oubliez pas de vérifier également nos réponses aux questions fréquentes sur les moteurs au gaz naturel. Ces réponses couvrent des sujets comme le coût, la faisabilité et l’intégration du gaz naturel dans les parcs commerciaux.
Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.