5 entreprises qui peuvent bénéficier de la vente de génératrices Cummins

90 % des entreprises américaines sont de petite ou moyenne taille. Ils sont les vrais moteurs de notre économie, employant des millions de travailleurs. Avec plusieurs d’entre eux à la recherche de nouvelles façons d’élargir leurs services, de générer des revenus et de faire croître leurs entreprises, les génératrices d’urgence pour la maison et les génératrices portatives de Cummins pourraient être une nouvelle source de revenus.
Une lueur d’argent dans les nuages sombres
Selon l’Associated Press, les pannes d’électricité dues aux intempéries ont doublé au cours des deux dernières décennies, ce qui a mis à rude épreuve le réseau électrique vieillissant de notre pays. Cela a augmenté la fréquence et la durée des pannes d’électricité. Ces pannes fréquentes créent le besoin d’une alimentation de secours fiable pour les ménages et les autres entreprises. Et pour les petites et moyennes entreprises entprises, satisfaire à ce besoin avec les génératrices Cummins est une énorme occasion.
Quelles entreprises pourraient tirer le meilleur parti de devenir des concessionnaires autorisés par Cummins? Voici nos cinq meilleurs :
1. Entrepreneurs généraux – Lorsque des catastrophes naturelles comme les tempêtes de glace, les ouragans, les grands vents, les incendies de forêt ou les tremblements de terre ont frappé, la panne d’électricité n’est pas le seul défi auquel les clients sont confrontés. Il y a souvent des dommages matériels qui doivent être réparés. Lorsqu’ils aident des clients à reconstruire, les entrepreneurs généraux ont l’occasion d’estimer les besoins énergétiques de la maison ou de l’entreprise et de suggérer l’ajout d’une génératrice d’attente pour la maison QuietConnect™ de Cummins. Si le client est d’accord, l’entrepreneur général profite non seulement de la vente de la génératrice, mais aussi de la main-d’œuvre pour l’installer.
2. Électriciens – un bon électricien est une source d’information fiable. Non seulement sont-ils des experts avec le débit d’électrons, ils connaissent souvent les configurations électriques spécifiques de leur client. Après une panne d’électricité prolongée, on demande souvent à plusieurs « est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour garder mon électricité la prochaine fois que le courant s’arrête? » Les électriciens qui vendent et installent des génératrices d’attente pour la maison QuietConnect de Cummins peuvent dire : « Oui, oui, il y en a ». L'installation de génératrices d'attente pour la maison peut être un autre service précieux que les électriciens fournissent.
3. Fournisseurs de chauffage et de refroidissement – Pendant une panne d’électricité, l’un des systèmes les plus critiques mis hors ligne pour les propriétaires de maison et d’affaires est leur système central de chauffage et de refroidissement. Se passer de chaleur ou d’air frais pendant une longue période n’est pas seulement inconfortable, il peut être dangereux si les températures sont extrêmes à l’extérieur. Ainsi, naturellement, une fois que l’électricité est rétablie, trouver un moyen de garder le système de CVC en fonction pendant la prochaine panne d’électricité devient le top-of-mind. Étant donné que les entrepreneurs en chauffage et en refroidissement sont des experts en installation de grands systèmes dans les maisons et les entreprises, l’ajout de génératrices d’attente QuietConnect de Cummins aux maisons et aux entreprises est une façon naturelle d’ajouter un autre centre de profit à leurs entreprises.
4. Détaillants en ligne – Jusqu’à présent, nous parlions de génératrices d’alimentation de secours. Pour les entreprises qui ne se spécialisent pas dans l’installation de génératrices de façon permanente, les génératrices portatives cummins peuvent être un faiseur d’argent. Bien que les génératrices portatives peuvent être utilisées pendant les pannes d’électricité, elles conviennent mieux aux tâches plus petites en raison de leur portabilité. Cela en fait l’idéal pour le camping, les avant-gats, les chantiers de construction et plus encore. Grâce à la réputation robuste et fiable de Cummins, nos génératrices portatives sont idéales pour les détaillants axés sur ces segments de marché.
5. Installateurs de panneaux solaires – la plupart des panneaux solaires pour la maison sont connectés directement au réseau électrique. Ainsi, quand l’électricité s’arrête, les panneaux solaires cessent de fournir de l’électricité. Pour une source d’électricité de secours, les installateurs de panneaux solaires peuvent installer une batterie de secours solaire, qui est chargée par les panneaux solaires, ou une génératrice d’alimentation de secours pour la maison. En règle générale, les batteries de secours solaires ne peuvent alimenter une maison que pendant quelques heures, donc si une région est sujette aux pannes liées aux conditions météorologiques, une génératrice d’attente pour la maison comme le QuietConnect de Cummins est le meilleur choix.
L’heure est maintenant
Avec plus de gens que jamais à la recherche d’une production d’électricité de secours, c’est maintenant un excellent moment pour élargir les offres de votre entreprise en devenant un concessionnaire autorisé Cummins. Pour en savoir plus, visitez cummins.com/partners/dealers.