Avantages des groupes moteurs à hydrogène dans le secteur du transport

L’hydrogène est prêt à jouer un rôle significatif dans le paysage énergétique durable du monde. Aucun secteur ne profite davantage de l’utilisation de l’hydrogène vert comme porteur d’énergie que le secteur des transports commerciaux. Quand les gens pensent à l’hydrogène pour une utilisation dans les véhicules commerciaux, ils pensent souvent à la batterie électrique des piles à carburant. Cependant, les moteurs à combustion interne sont également un moyen viable d’alimenter un véhicule à l’hydrogène. Les moteurs ICE à hydrogène peuvent obtenir les mêmes résultats que les piles à carburant en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais avec un investissement initial plus petit. La familiarité du moteur peut faciliter le passage aux moteurs à hydrogène. Les moteurs à combustion interne sont plus connus des utilisateurs et des fabricants que les véhicules à piles à carburant.
Avantages environnementaux des groupes moteurs à hydrogène
Les véhicules à hydrogène, qu’ils soient alimentés par une pile à carburant ou un moteur à combustion interne, fonctionnent avec un carburant à émission zéro carbone : l’hydrogène. Mais la mesure du CO2 généré au niveau du puits à la roue est un peu plus compliquée. Cela dépend de la source de l’hydrogène et de sa façon de le faire. Traditionnellement, la production d’hydrogène provient d’un processus industriel connu sous le nom de reformage du méthane de vapeur. Le reformage du méthane de vapeur entraîne le rejet de quantités importantes de CO2. L’hydrogène produit de cette manière est connu sous le nom d’hydrogène gris et est utilisé en grandes quantités dans les industries chimiques et les industries de la persogénéité.
Heureusement, il existe un moyen de produire de l’hydrogène sans CO2. Ça s’appelle de l’électrolyse. Le processus d’électrolyse consiste en la rupture de molécules d’eau en hydrogène et en oxygène à l’aide d’électricité. Les ressources sans CO2, comme le vent, l’eau et le solaire, génèrent cette électricité. Les véhicules fonctionnant avec le carburant produit par ce processus-hydrogène vert-sont en fait exempts de CO2. Ces avantages environnementaux, entre autres, se trouvent dans les moteurs à hydrogène.
Avantages économiques des moteurs à hydrogène
Les véhicules à hydrogène sont excellents pour l’environnement, mais en posséder et en exploiter un peut être dispendieux. Le coût des véhicules à hydrogène et le coût de l’hydrogène vert, cependant, diminuent rapidement. Les véhicules à hydrogène à moteur à combustion interne pourraient coûter moins cher que les véhicules à piles à carburant. Ils peuvent également être moins coûteux qu’un véhicule électrique à batterie de taille similaire avec une portée équivalente. C’est parce qu’ils sont presque entièrement identiques en conception et en construction aux véhicules à essence et au diesel réguliers. Ils peuvent être produits en masse à l’aide des mêmes chaînes d’approvisionnement et des mêmes usines. Par conséquent, les moteurs à hydrogène ont la possibilité de bénéficier de l’économie d’hydrogène émergente d’aujourd’hui.
Le coût de la production et de l’achat d’hydrogène vert devrait continuer à diminuer. Cela se produira à mesure que la technologie d’électrolyse mûrit et que les réglementations et les incitations gouvernementales démarreront. À long terme, le coût de $1.5 par kilogramme d’hydrogène pourrait être à portée de main. Aux é.-u., le coup de feu à l’hydrogène du department of Energy vise à réduire le coût de l’hydrogène propre de 80 % à 1 $ par 1 kilogrammes en 1 décennies (« 1 1 1 »). Dans certaines régions, le coût de l’hydrogène lui-même est déjà étonnamment bas. En Norvège, par exemple, les projets de production d’hydrogène vert récents rapportent des coûts aussi bas que $3.5 à $4.5 par kilogramme d’hydrogène. Cela équivaut à environ $30 à $40 par million d’unités thermiques britanniques (BTU) - moins que les prix récemment atteints par le gaz naturel sur les marchés européens. Il est important de noter que la dynamique des prix de l’hydrogène et du gaz naturel varie d’une géographie à l’autre.
En Europe, un règlement s’adresse aux fabricants de véhicules de poids moyen et lourd. Les fabricants devront s’assurer que, d’ici 2030, les camions qu’ils vendent émettent 30 % moins de CO2 que les camions actuels. Ce règlement pourrait motiver les MEO afin de soutenir activement le déploiement d’ICE à hydrogène. Les camions à hydrogène devront être vendus au prix de vente. Certains MEO peuvent également s’attendre à contribuer à l’accumulation d’une infrastructure de production et de distribution d’hydrogène. Cela pourrait être comparable à la façon dont certains fabricants de véhicules électriques à batterie ont construit des stations de recharge le long des principales routes.
Il existe divers programmes d’encouragement et de subventions à l’hydrogène dans le pipeline de réglementation et de réglementation partout dans le monde. Par exemple, l’Union européenne envisage de mettre à jour ses exigences minimales en matière d’impôt sur l’énergie. Le but est d’établir la taxe minimale applicable à la vente d’hydrogène à faible teneur en carbone. Le carburant moteur sera de 0,15 € par gigajoule, ou environ 2 € le gallon équivalent à l’essence. C’est environ une centaine de fois plus petit que la taxe sur le carburant minimale applicable à l’essence à? 10,75 € par gigajoule, ou environ 1,3 € le gallon. De telles politiques pourraient rapidement réduire l’écart de coûts entre l’hydrogène et les carburants traditionnels.
Les moteurs à hydrogène apportent une technologie familière
Les moteurs à hydrogène sont une technologie idéale pour un transport sans carbone. Sur le papier, les véhicules à piles à carburant peuvent être plus efficaces que les véhicules avec un moteur à combustion interne. Dans la plupart des cas, les piles à hydrogène devraient donc être préférables aux moteurs à hydrogène. À long terme, c’est probablement le cas. À court terme, les moteurs à hydrogène seront l’option la plus pratique pour de nombreux parcs de véhicules commerciaux. La technologie des piles à carburant évolue rapidement, et les propriétaires de parcs veulent rarement prendre le risque associé à une technologie relativement nouvelle. Les moteurs à combustion interne à hydrogène, en revanche, sont basés sur une technologie familière connue pour sa fiabilité. Les moteurs à hydrogène peuvent également s’intégrer à un véhicule avec tout changement de transmission, de transmission ou de châssis. Le commutateur est ainsi plus facile pour les propriétaires. Ils peuvent échanger des moteurs et continuer à utiliser les véhicules qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance.
Les véhicules commerciaux avec un moteur à hydrogène peuvent encore être relativement dispendieux, mais ils sont l’une des meilleures options offertes aux entreprises qui cherchent à réduire les émissions de leur parc de véhicules. À mesure que l’hydrogène devient plus abordable et plus disponible, le coût d’exploitation d’un véhicule à hydrogène diminuera. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement des moteurs à hydrogène et les questions les plus fréquentes.
Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.