Réduire les émissions de votre flotte avec des groupes moteurs au gaz naturel

Il y a plusieurs bonnes raisons de passer à des véhicules avec des moteurs au gaz naturel, comme économiser de l’argent sur le carburant et sur le véhicule, une meilleure capacité de prévoir les coûts d’exploitation et d’éviter les problèmes par temps froid.
Une autre des principales raisons pour lesquelles de nombreux opérateurs de parcs investissent dans les véhicules au gaz naturel comprimé (CNG) est qu’ils peuvent réduire considérablement les émissions. En fait, le rapport sur l’état des parcs durables de 2022 indique que 96 pour cent des utilisateurs de GNL interrogés disent que les véhicules CNG sont égaux ou meilleurs en matière de réduction d’émissions que les moteurs au diesel et à essence.
Pourquoi est-il important de réduire les émissions?
Les véhicules motorisés sont un outil indispensable pour de nombreuses entreprises. Malheureusement, ils peuvent causer la pollution de l’air et contribuer au changement climatique. Les mises à niveau droites peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants communs, qui ont un impact sur la qualité de l’air localement.
Pour certaines entreprises, la réduction des émissions est une question de réactivité aux besoins de leurs clients. Par exemple, les entreprises de ramassage des ordures peuvent améliorer leur réputation dans les communautés qu’elles servent en exploitant des camions plus propres et plus silencieux. Les entreprises d’autobus scolaires contractées peuvent se différencier en exploitant des autobus qui ne causent pas de pollution atmosphérique autour des écoles à la cueillette.
Certaines entreprises ont également des objectifs plus larges en matière d’environnement, de société et de gouvernance, dont la réduction des émissions. Bien que les mises à niveau de réduction des émissions ont un coût, de nombreuses entreprises publiques partagent l’avis que les progrès du ESG augmentent la valeur pour les actionnaires à long terme.
Dans certains cas, la réduction des émissions est une question de conformité aux règles environnementales. Le port de Los Angeles, par exemple, a des normes strictes en matière d’émissions que les camions de factage desservant le port doivent respecter.
Pourquoi choisir le gaz naturel pour réduire les émissions des parcs?
Il existe plusieurs façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’un véhicule. L’utilisation de biocarburants, par exemple, est une bonne façon de rendre l’exploitation d’un véhicule plus neutre en carbone.
Il existe également d’autres façons de nettoyer les gaz d’échappement des NOx, des particules et d’autres polluants d’un véhicule. Par exemple, les véhicules diesel munis d’un filtre à particules et d’un convertisseur catalytique peuvent fonctionner avec un minimum d’émissions. Quand vous passez aux moteurs au gaz naturel, vous pouvez faire les deux.
Les véhicules au gaz naturel sont une technologie essayée et vraie qui existe depuis des décennies. Aux États-Unis, environ un tiers des autobus de ville construits chaque année sont au gaz naturel. Au-delà des autobus de ville, il existe de nombreux autres exemples de moteurs au gaz naturel sur les camions et les autobus.
Les moteurs au gaz naturel ont de nombreux avantages dans le transport. Vous pouvez réduire les émissions de polluants communs de votre parc et réduire le niveau de gaz à effet de serre. Le gaz naturel a également tendance à être beaucoup moins cher que les carburants de pétrole, de sorte qu’il y a un avantage économique immédiat lors de l’adoption de moteurs au gaz naturel.
Tout au long de 2021, le CNG a maintenu un avantage de coût évident et une stabilité relative des prix par rapport à l’instabilité des prix du diesel. Le prix du gaz naturel naturel (CNG) a augmenté d’environ 3 % en moyenne dans les stations-service publiques, tandis que les prix du diesel ont augmenté de près de 19 % à l’échelle nationale et ont été en moyenne de 25 % supérieurs au prix du gaz naturel naturel (CNG) sur une base d’équivalent diesel pour gallon. Par conséquent, le coût du carburant était l’un des principaux avantages des utilisateurs de CNG dans l’enquête annuelle sur l’état des parcs durables, avec 79 % des répondants ayant signalé des coûts inférieurs comme avantage.
À quels résultats devriez-vous vous attendre avec les moteurs au gaz naturel?
Lorsque vous améliorez un parc de véhicules plus anciens, vous pouvez vous attendre à des réductions des émissions de gaz à effet de serre.
Par exemple, un nouvel autobus de ville équipé d’un moteur au gaz naturel Cummins L9N aura généralement des émissions de gaz à effet de serre de 11 % inférieures à celles d’un autobus diesel plus ancien. (Si l’autobus plus ancien est remplacé par un nouvel autobus avec la version diesel du moteur L9N, les émissions ne seraient réduites que de 6 %). Le remplacement d’un parc de taille moyenne composé de 100 autobus de ville avec des autobus aung peut, en moyenne, éliminer environ 1 300 tonnes d’émissions de CO2 par an. Cela équivaut à enlever 280 voitures des routes.
Si le gaz naturel renouvelable (GNR) est utilisé, la réduction des émissions de gaz à effet de serre peut être encore plus importante. Le gaz naturel renouvelable est fabriqué principalement à l’aide du méthane qui provient de la décomposition des déchets organiques. Cela peut inclure les gaz d’enfouissement ou le méthane capturé dans les installations de traitement des eaux usées ou les déchets agricoles.
L’utilisation de RNG fait baisser l’intensité totale du carbone, car le RNG est fabriqué avec du méthane qui aurait autrement été mis hors gaz. La capture de ces gaz les empêche d’entrer dans l’atmosphère et réduit considérablement le score total du puits à la roue. Il peut même faire baisser l’intensité carbone à moins de zéro en fonction de la matière première du GNR. Le gaz naturel renouvelable est fonctionnellement identique au gaz naturel obtenu à partir de ressources fossiles. Le mélange de gaz naturel fossile et même de petites quantités de GNR peut entraîner des avantages environnementaux immédiats. Et chaque année, le RNG devient un plus grand pourcentage de tous les GNL utilisés en Amérique du Nord, contribuant ainsi au rôle que le gaz naturel joue dans notre avenir renouvelable.
Peu importe la raison pour laquelle vous envisagez d’intégrer des véhicules au gaz naturel à votre parc. Cummins dispose d’une gamme d’options de moteur CNG pour obtenir les tâches les plus difficiles.
Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.