L'huile végétale hydrotraitée (HVO) expliquée

Vous avez des questions sur l’huile végétale hydrotaitée, nous avons des réponses.

L’huile végétale hydrotaitée est un carburant diesel qui peut être produit sans ressources fossiles en traitant des résidus d’énergies renouvelables. Cummins propose une gamme complète d’ensembles de génératrices au diesel qui sont approuvés pour une utilisation avec des carburants paraffiniques comme l’HVO dans les applications d’alimentation de secours. Il s’agit d’une solution de rechange simple et efficace au diesel pour les parcs d’ensembles de génératrices neufs et existants. Cette option à faible teneur en carbone permet aux clients de Cummins, comme Microsoft Corporation, de progresser vers leurs objectifs en matière de décarbonisation.
Vipul Tandon, directeur général de Global Power Generation chez Cummins Inc., a déclaré qu’il est heureux de collaborer avec Microsoft en tant que partenaire valorisé. Ce partenariat appuie les objectifs de Microsoft en faveur d’une alimentation plus propre et tire parti des 100 années d’expérience de Cummins en intégration de solutions de système d’alimentation avec l’avancement des technologies. Cette expérience nous a permis de satisfaire et de dépasser les normes mondiales changeantes, ainsi que les exigences uniques de nos clients. »
Voici des réponses à quelques questions fréquentes sur ce nouveau carburant de remplacement :
Que sont les carburants paraffiniques?
Les carburants paraffiniques sont une solution de rechange au diesel à faible teneur en soufre et en aromates. Ils sont dérivés d’une variété de sources, les plus fréquentes, y compris le gaz naturel, le charbon, les huiles végétales et les graisses animales.
Qu’est-ce que HVO ?
L’HVO, également connu sous le nom de diesel renouvelable ou de diesel vert, est créé à partir de hydrocarbures comme l’huile végétale, le suif ou l’huile de cuisson utilisée. Ces hydrocarbures sont faits d’hydrocarbures paraffiniques et entraînent un carburant à faible teneur en carbone.
Quelles sont les différences entre HVO et diesel?
Le carburant HVO a des propriétés chimiques et physiques semblables au carburant diesel. Cependant, sa composition sans fossile et sa faible teneur en carbone en font une option de carburant durable attrayante, la libérant du diesel. L’HVO a également environ 7 % moins de densité de carburant, une teneur limitée en aromates et en soufre, et une valeur de cétane supérieure à celle du carburant diesel. Malgré ces différences, l’HVO peut être mélangé au diesel dans toutes les proportions. Cette facilité d’intégration est particulièrement bénéfique pour les groupes électrogènes d’alimentation de secours, où la consommation de carburant stockée est faible.
Le HVO est-il différent du biodiesel?
Bien que l’HVO soit dérivé des mêmes matières premières utilisées pour produire du biodiesel, il est produit par l’entremise d’un processus hydrotélémenté par rapport à un processus de transestérification, ce qui contribue à améliorer sa stabilité à l’oxydation. Cela signifie que l’HVO n’est pas sujette à la croissance prétentreuse du biodiesel, ce qui en fait une option excellente et durable pour les ensembles de génératrices dans les applications de secours.
Est-ce que l’HVO n’est pas le même que tous les carburants gaz-liquides (GTL) ?
Physiquement et chimiquement, ces carburants sont le même carburant et répondent aux spécifications de carburant EN 15940. Cependant, l’émission de carbone du HVO est inférieure au cycle de vie des carburants GTL. C’est parce que l’HVO est produit à partir de matières premières renouvelables, tandis que les carburants GTL sont produits à partir de gaz naturel, un carburant fossile.
À quel rendement s’attend-on lorsque l’on fait fonctionner des ensembles de génératrices Cummins avec du carburant HVO?
Les résultats détaillés de plusieurs tests menés sont publiés dans un livre blanc qui décrit le rendement attendu de l’ensemble de génératrice fonctionnant avec du carburant HVO par rapport au carburant diesel. Les certifications EPA Tier 2 et TA Luft demeurent valides avec le fonctionnement du carburant HVO.
Quels changements sont nécessaires pour mettre à jour les ensembles de génératrices Cummins existants afin qu’ils soient alimentés au carburant HVO?
Aucune modification ni modification du matériel ou du logiciel n’est nécessaire pour faire fonctionner les groupes moteurs et les ensembles de génératrices Cummins homologués pour les carburants HVO. D’autres garanties standard et prolongées de Cummins s’appliquent à tout ensemble de génératrice homologué pour fonctionner avec du carburant HVO.
À quel point le HVO est-il facilement accessible et largement adopté?
En tant que source de carburant relativement nouvelle, le taux d’adoption de l’HVO est aujourd’hui limité par sa chaîne d’approvisionnement et son coût plus élevé, avec une adoption plus élevée sur les marchés où l’utilisation du diesel est réduite. Les chaînes logistiques se développent pour desservir ces marchés réglementés, principalement dans certaines régions de l’Amérique du Nord et de l’Europe. L’augmentation de la demande entraînée par une combinaison d’objectifs réglementaires et de esg du client stimulera une production accrue, ce qui conduira ensuite à une adoption accrue. Le rapport de l’AIE sur les énergies renouvelables 2020 prévoit que la production moyenne en 2023-2025 sera de 63 milliards de L, une augmentation de 30 % par rapport au niveau de 2019. La majeure partie de cette augmentation est attribuable à l’expansion de la production de HVO à Singapour et aux États-Unis.
Voici quelques questions supplémentaires fréquemment poser au sujet de HVO (PDF).
Apprenez-en plus sur les avantages des carburants de remplacement et de la flexibilité du carburant.
Apprenez-en plus sur la stratégie destination zéro de Cummins et notre mission d’alimenter un monde plus prospère.