Idées sur le moteur à hydrogène pour les opérateurs de flottes

Si vous gérez un parc de véhicules commerciaux, vous avez probablement lu ou entendu parler de moteurs à hydrogène et de piles à hydrogène. Les piles à carburant ont fait un long chemin au fil des années, et elles ont un avenir prometteur. Les moteurs à hydrogène et les piles à hydrogène ont chacun leur rôle à jouer dans la décarbonisation du secteur des transports commerciaux aujourd’hui et dans les décennies à venir. En ce qui concerne les moteurs à hydrogène, il y a d’autres idées importantes à considérer pour les parcs en plus de la fiabilité et de la durabilité.
Les moteurs à hydrogène sont une technologie familière
L’alimentation de véhicules avec des moteurs à hydrogène est aussi familière qu’elle obtient-il suffit de pomper de l’hydrogène dans un moteur à combustion interne régulier.
Presque régulièrement.
Les moteurs à hydrogène nécessitent certaines modifications pour fonctionner de façon sécuritaire et efficace. Par exemple, le système d’allumage doit être spécialement conçu pour l’hydrogène afin d’éviter les problèmes, comme le pré-allumage et les cognements du moteur. Mais l’architecture globale du moteur et de la transmission, et la façon dont le moteur à hydrogène fonctionne, demeurent presque les mêmes que leurs équivalents au diesel. La seule exception est le système de carburant. L’hydrogène est stocké dans des cylindres à essence spécialement conçus pour résister à des pressions très élevées. La formation est recommandée pour apprendre des pratiques de manipulation sécuritaires de l’hydrogène pendant l’entretien.
Les moteurs à combustion interne à hydrogène peuvent être extrêmement efficaces et avoir un coût total d’exploitation fascinant par rapport aux autres solutions alimentées à zéro carbone. Grâce à la technologie à allumage par bougie de Cummins et aux plateformes de moteur agnostiques au carburant, nous pouvons atteindre un rendement thermique des freins qui dépasse l’efficacité du moteur au gaz naturel d’aujourd’hui. Avec un raffinement supplémentaire, l’efficacité du diesel peut également être facilement réalisable. L’efficacité peut être encore améliorée en combinant de l’hydrogène ICE dans un groupe motopropulseur hybride et en faisant appel à des fonctionnalités de pointe, comme le système ADEPT de Cummins.
Les moteurs à hydrogène sont un moyen efficace de réduire les émissions et de décarboniser
Il est crucial que les véhicules à moteur à hydrogène ne libèrent aucun CO2 en plus des quantités traces qui résultent de la combustion de lubrifiants. Tant qu’ils fonctionnent à l’hydrogène vert, leur fonctionnement ne cause aucune émission de carbone bien à la roue.
Le fonctionnement de véhicules à émissions presque nulles a toutefois un prix. C’est le cas de toutes les technologies à faible émission de carbone. Toutefois, pour certaines applications, les exemples de moteurs à hydrogène seront probablement plus fréquents, comme les camions lourds.
Quand les véhicules à moteur à hydrogène sont-ils bons pour votre entreprise?
Alors disons que votre entreprise doit réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand les véhicules à moteur à hydrogène sont-ils la bonne solution?
Premièrement, vous avez besoin d’une stratégie de carburant. Les parcs dont les véhicules « rentrent chez eux » dans un dépôt central chaque nuit sont de bons candidats. Des points de ravitaillement en hydrogène peuvent être installés au dépôt central. Ce type de stratégie de ravitaillement sera familier à de nombreux opérateurs de véhicules CNG.
Si vos véhicules ont tendance à faire des allers-retours entre les centres de distribution qui sont à quelques centaines de milles les uns des autres, un système de ravitaillement similaire peut fonctionner.
Si vous exploitez des camions long-courriers sur des routes fixes, les moteurs à hydrogène peuvent aussi avoir du sens tant que des points de carburant à hydrogène sont installés le long des routes. Plusieurs entreprises et entités gouvernementales construisent des couloirs d’hydrogène à cette fin même.
Les véhicules de poids moyen et lourd qui roulent plus de deux ou trois cent milles par jour seront mieux alimentés avec un moteur à hydrogène qu’avec la technologie électrique de batterie d’aujourd’hui. Les camions utilisent beaucoup de puissance, de sorte que les camions électriques requièrent de grandes batteries. En théorie, une batterie plus grande peut prolonger la portée d’un camion électrique. Mais cela se fait à un prix en termes de perte d’espace de cargaison, de temps d’arrêt de charge accrus et de coûts d’investissement plus élevés. En revanche, les véhicules à moteur à hydrogène peuvent faire le plein de carburant en quelques minutes et atteindre des portées semblables à celle des véhicules diesel sans avoir à échanger leur capacité de charge utile en échange de leur portée.
Cummins développe un ensemble de moteurs à hydrogène, y compris des moteurs de 6,7 et de 15 litres. Une fois que ces moteurs seront entièrement testés et validés, ils seront mis à la disposition des constructeurs de véhicules. Cummins travaille avec Werner Enterprise, une importante entreprise de transport et de logistique, pour valider ses nouveaux moteurs au gaz naturel et à hydrogène de 15 litres. Les moteurs à hydrogène sont presque des remplacements de rechange aux moteurs traditionnels, de sorte qu’une version de moteur à hydrogène de votre camion préféré pourrait devenir disponible au cours des prochaines années.
Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.