Aperçu des moteurs à hydrogène pour les constructeurs de camions et de bus

Si vous êtes un camion ou un fabricant d’autobus qui a déjà un programme de piles à hydrogène, vous devriez envisager d’offrir une gamme de véhicules avec un moteur à combustion interne à hydrogène comme option pour vos clients.
Pourquoi? Les raisons sont simples. Il est plus facile de remplacer un moteur diesel par un moteur à hydrogène que de concevoir un véhicule autour d’une technologie différente. De plus, les clients intéressés à acheter des véhicules à piles à carburant sont susceptibles d’être intéressés à acheter des véhicules alimentés par des ICEs à hydrogène comme un moyen de se lancer avec de l’hydrogène tandis que la technologie des piles à carburant continue de progresser. Cependant, la familiarité avec la technologie de moteur actuelle est au cœur des deux raisons.
Les moteurs à combustion interne à hydrogène semblent familiers
Pour un fabricant d’équipement d’origine (MEO), les véhicules actuels peuvent être redessinés pour accueillir un moteur à hydrogène avec un minimum d’effort. Souvent, aucun changement majeur à la transmission, à la transmission, aux freins ou au châssis du camion n’est nécessaire. La modification la plus intensive à l’architecture du véhicule lors de la phase de redessinée pourrait être l’ajout d’un système de carburant à hydrogène. Mais Cummins contribue à rendre ces modifications aussi sans frottement que possible grâce à une coentreprise avec NPROXX, un chef de file en systèmes de stockage d’hydrogène. En offrant des systèmes d’hydrogène de bout en bout, Cummins permet aux MEO de concevoir facilement des véhicules à moteur à hydrogène. Cette même approche est également pertinente pour les opérateurs de parcs intéressés par les moteurs à hydrogène.
Les moteurs à hydrogène obtiennent le travail et aident à décarboniser
L’expérience du client final en tant que propriétaire et exploitant d’un véhicule ICE à hydrogène est comparable à la propriété et à l’exploitation d’un véhicule au gaz naturel comprimé (GNL).
Les véhicules avec un moteur à hydrogène ont la puissance pour obtenir les tâches les plus difficiles. Les conducteurs constateront que les moteurs à hydrogène offrent les mêmes performances que les moteurs au gaz naturel et, d’ailleurs, des performances comparables à celles d’un moteur diesel. Les gestionnaires d’entretien constateront que la plupart des mécaniciens qualifiés pour travailler sur un moteur traditionnel à essence ou au diesel peuvent entretenir un moteur à hydrogène. Les clients qui ont installé des points de carburant pour le GNL sur place peuvent également découvrir que l’exploitation d’un point de carburant à hydrogène n’est pas très différente.
L’hydrogène est également un carburant sans carbone, ce qui permet aux propriétaires d’ice à hydrogène de commencer à répondre à leurs objectifs de décarbonisation de plus en plus rapide. Les moteurs à hydrogène peuvent contribuer à réduire les émissions globales du transport commercial générées par les parcs de véhicules, réduisant ainsi l’empreinte carbone globale d’une entreprise.
Les moteurs à hydrogène ouvrent la voie aux véhicules à piles à carburant
Alors, comment votre programme de piles à carburant et vos moteurs à hydrogène se complètent-ils ? Les moteurs à hydrogène et les piles à hydrogène ne sont ni un choix ni l’un ni l’autre. Au contraire, l’adoption de moteurs à hydrogène est susceptible d’aider à conduire à l’adoption plus large de piles à carburant.
Vu que Cummins sera à l’échelle de la production de moteurs à hydrogène en 2027, vous pouvez vous attendre à voir plus de clients exploitant des camions avec des moteurs à hydrogène au cours des prochaines années.
Inévitablement, à mesure que davantage de véhicules à hydrogène commenceront à prendre la route, les avantages des moteurs à hydrogène pour les infrastructures d’hydrogène deviendront plus évidents. Vos clients trouveront plus facile et moins cher de se procurer de l’hydrogène. Ils seront également plus à l’aise dans l’ensemble avec l’utilisation de l’hydrogène comme carburant. La technologie de stockage d’hydrogène sera également plus mature et utilisée à plus grande échelle. Ces derniers faciliteront également l’adoption de véhicules à piles à carburant.
Si vous êtes intéressé à en apprendre plus, n’oubliez pas de vérifier les réponses aux questions fréquentes sur les moteurs à hydrogène.
Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.