Les moteurs au gaz naturel peuvent être une excellente option pour les véhicules commerciaux. Ils sont plus silencieux que les moteurs diesel, ils réduisent la pollution atmosphérique et peuvent aider les parcs à économiser beaucoup d’argent sur les coûts d’exploitation, surtout quand il s’agit de carburant. Alors pourquoi est-ce que d’autres parcs ne passent pas aux moteurs au gaz naturel ?
Les moteurs au gaz naturel comprimé (CNG) sont une excellente option pour un grand éventail de parcs et d’applications pour véhicules commerciaux, mais pas tous.
Les moteurs au gaz naturel sont-ils adaptés à votre profil d’entreprise ou de mission? Nous vous détaillons quelques-uns des avantages clés des moteurs au gaz naturel, et certains des avantages, pour vous aider à décider où le gaz naturel est une option viable pour votre parc.
Profil de mission et infrastructure lors du passage aux moteurs au gaz naturel
Étant donné l’état actuel de la disponibilité de l’infrastructure de ravitaillement en gaz naturel, les parcs qui ont le plus de succès avec le CNG aujourd’hui sont ceux qui reviennent à la base chaque nuit. Ce sont des parcs qui peuvent terminer leurs routes sur un seul réservoir de carburant, retourner à la base et faire le plein de carburant « derrière la clôture ».
À la fin de leur quart de travail, les conducteurs stationner leur véhicule dans un espace désigné. Ils connectent une buse d’alimentation au véhicule et rentrent chez eux. Le lendemain, le réservoir est plein. Les autobus de ville, les camions à ordures, les camions de livraison urbains et les semi-camions de transport régional sont de bons exemples de véhicules qui peuvent faire le plein d’un dépôt central. Le système de ravitaillement derrière la clôture fonctionne bien pour ces applications.
Il y a des coûts d’installation associés à l’établissement d’une capacité de ravitaillement sur place, mais la plupart des fournisseurs de carburant au gaz naturel offrent des options d’installation de pompes à carburant sans argent payé à l’avance. Le coût est ajouté au contrat de carburant, qui peut être aussi long que trois ans. Cela procure des coûts de carburant stables pendant la durée du contrat et les économies sont significatives par rapport au coût élevé du carburant diesel, qui est beaucoup plus volatil.
Pour les camions lourds ou long-courriers, le ravitaillement est plus difficile. Ils comptent sur les stations de ravitaillement publiques le long des grandes autoroutes inter-États. Actuellement, le nombre de pompes publiques à GNL est insé par le nombre de pompes diesel, mais Cummins et plusieurs partenaires de l’industrie des transports font des progrès pour changer cela. L’entreprise a récemment annoncé un plan de collaboration avec Love’s Travel Stops et Trillium afin d’améliorer les solutions de carburant et de groupe motopropulseur à faible et à zéro carbone.
Cummins a également récemment annoncé son intention de développer un moteur au gaz naturel de 15 litres, le X15N, conçu pour les applications long-courriers de classe 8. La nouvelle du X15N suscite déjà un intérêt et une excitation significatifs sur le marché des camions lourds en Amérique du Nord. Au point qu’il a été nommé parmi les 20 meilleurs nouveaux produits de 2022 par camionnage lourd.
Ces investissements dans de nouveaux produits et une infrastructure de ravitaillement faciliteront l’intégration des véhicules au gaz naturel pour les parcs de véhicules longue distance.
Considérations d’entretien et de sécurité pour les moteurs au gaz naturel
En plus de tenir compte des besoins en carburant, il y a des besoins d’entretien uniques qui devraient être pris en compte.
Les systèmes de GNL ont trois dangers principaux : la haute pression, le feu et l’asyxiation. La haute pression est la principale préoccupation, car la pression nominale de remplissage du combustible CNG stocké dans les réservoirs de carburant est de 3 600 psi. Pour répondre aux préoccupations à haute pression, les composants du système de carburant de GNL à haute pression autres que les cylindres de GNL sont conçus pour résister à quatre fois leur pression rated, ce qui leur permet de résister à au moins 14 400 psi sans éclatement.
Les cylindres CNG sont construits pour répondre aux normes fédérales rigoureuses et sont construits à partir de matériaux beaucoup plus robustes que les réservoirs de stockage d’essence ou de carburant diesel. Tous les cylindres de carburant pour GNL doivent être fabriqués pour résister à une pression de remplissage de 2,25 fois la charge. Cela signifie que tous les cylindres de GNL ont une pression d’éclatement minimale de 8 100 lb/po2, ce qui est bien au-dessus des pressions de livraison de carburant des stations de ravitaillement du GNL.
Afin de protéger les cylindres de GNL de la rupture en cas de feu ou de sur pressurisation, des dispositifs de protection contre la pression (PRD) sont installés et sont conçus pour s’ouvrir à une température ou à une pression spécifiées, ce qui permet de soulager le cylindre de son contenu pressurisé. Chaque cylindre est équipé d’au moins un de ces dispositifs de sécurité obligatoires, et plusieurs cylindres ont au moins deux DRP.
Les installations d’entretien ne peuvent pas toutes être utilisées pour l’entretien de véhicules CNG. Les installations qui soutiennent les véhicules utilisant des carburants liquides incorporent plusieurs caractéristiques de sécurité qui diffèrent des exigences de sécurité nécessaires pour l’service des camions au gaz naturel.
Par exemple, les installations intérieures qui serviceent les camions diesel ont des systèmes de ventilation conçus pour capter les vapeurs de carburant près du niveau du sol parce que les vapeurs de carburant liquide sont plus lourdes que l’air. Les composants du gaz naturel sont plus légers que l’air et montent au plafond. Cela signifie que les installations d’entretien de LNC nécessitent des capteurs et des systèmes de ventilation au niveau du plafond pour alerter les techniciens est potentiellement dangereux. Les commerces doivent également être certifiés par un préchappement des incendies pour une ventilation adéquate, ce qui est rare par rapport aux autres commerces traditionnels. En plus d’une ventilation adéquate, les installations de service de GNL doivent avoir des détecteurs de méthane.
Il est essentiel que les véhicules aung soient entretenir en fonction des intervalles d’entretien recommandés par le fabricant. Cela inclut faire en sorte que les changements d’huile soient effectués à l’heure, en utilisant un calendrier basé sur les heures de fonctionnement. Il est également important d’utiliser l’huile moteur appropriée. Les moteurs Cummins au gaz naturel utilisent une spécification d’huile différente de celle de leurs équivalents diesel. En 2018, Cummins a annoncé une nouvelle spécification d’huile, la Cummins Engineering Standard 20092, qui permet des intervalles de vidange plus longs.
Si vous songez à mettre en place un point de carburant pour le gaz naturel ou à entretenir des véhicules au gaz naturel dans vos locaux, il est bon d’estimer le coût de ces modifications. Lorsqu’ils sont faibles, les avantages économiques des véhicules alimentés par un moteur au gaz naturel peuvent dépasser ces coûts de commutation.
Rôle des groupes moteurs au gaz naturel dans l’atteinte des objectifs environnementaux
Le passage aux moteurs au gaz naturel est l’une des meilleures façons pour les parcs de véhicules commerciaux de réduire leurs émissions de NOx, de matières particulaires et de COV, en plus de reconnaître d’autres avantages en matière de durabilité de l’environnement des moteurs au gaz naturel.
Cependant, la réduction des émissions n’a pas les mêmes avantages en matière de qualité de l’air pour chaque véhicule. Les camions utilisés sur les routes à faible déplacement dans les régions faiblement peuplées n’ont peut-être pas d’impact significatif sur la qualité de l’air localement. Ils sont également peu susceptibles de causer une dégradation importante. Si le même camion était en service de factage entre le port de Los Angeles et les centres logistiques de la région, ses émissions seraient plus susceptibles de contribuer aux préoccupations locales en matière de qualité de l’air.
C’est pourquoi les entreprises qui exploitent des véhicules professionnels dans les zones urbaines pourraient envisager d’utiliser des moteurs au gaz naturel. Le passage au gaz naturel est bénéfique pour les communautés dans lesquelles ces entreprises opèrent. Leurs clients, qui appartiennent souvent à ces communautés, profitent le plus de la qualité de l’air.
Règlementation à considérer lors du passage aux moteurs au gaz naturel
La réduction des émissions est une excellente façon de générer de la bonne volonté parmi la communauté, mais parfois, c’est aussi une question de conformité. Dans certaines régions, des normes strictes en matière d’émissions s’appliquent à la fois à la vente de véhicules neufs et aux véhicules en cours d’utilisation. La Californie, par exemple, applique un ensemble de règles applicables aux véhicules diesel de poids lourds.
En raison de ces règles, à partir de 2023, tous les camions factage utilisant un moteur diesel devront avoir un moteur de 2010 ou plus neuf. Si votre entreprise fait partie de ceux qui remplacent les camions ou les moteurs, vous voudrez peut-être envisager de passer au gaz naturel, parce qu’il peut s’agit d’une façon très rentable de respecter les normes d’émissions et d’économiser de l’argent sur le carburant.
L’Environmental Protection Agency (EPA) et le California Air Resources Board (CARB) ont tous deux des réglementations en matière d’émissions plus strictes à venir en 2024 et 2027. Le moteur Cummins X15N sera certifié pour répondre non seulement à ces exigences en matière d’émissions, mais aussi pour les dépasser, garantissant la conformité pour les années à venir.
En résumé, les moteurs au gaz naturel peuvent aider les parcs à réduire leurs émissions totales de transport et leurs coûts d’exploitation plus lents sans perturbation majeure à leurs activités quotidiennes ou à leur profil de mission. De plus, le gaz naturel, comme carburant, a un rôle clé à jouer dans notre avenir renouvelable.
Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.