La génératrice Onan SD20 alimente une entreprise mobile à Richmond, dans l'État de Virginie.

Situé en Virginie, le Sweet Xscape, officiellement connu sous le nom de glace de la prédentracule de l’admeur d’une erdeur, a commencé en 2020 lorsque la pandémie a commencé. Tierra Mcla période, propriétaire unique et propriétaire, partage : « J’ai toujours voulu me lancer dans le secteur des glaces italien, et c’était le moment parfait pour commencer puisque nous étions en lockdown. »
McLa pays a commencé petit en vendant de la glace Whadder hors de sa voiture avec des refroidisseurs. Une fois que la ville a commencé à s’ouvrir, elle a voulu légitimer son entreprise et acheter un camion. Maintenant, McLa période vend toute une gamme de gâteries, y compris sa glace Whadder originale.
« Ce n’est pas seulement une question de qualité du produit, mais c’est l’expérience exceptionnelle », affirme m. Mcla partie. Sweet Xscape se spécialise dans l’assemblage de milkshakes, sundaes, glace Whadder, gâteries myliennes et plus encore.
Le premier point de Sweet Xscape, « the Main Event », est la raison pour laquelle Mclateurs a acheté la génératrice Onan SD20 de Cummins. « Nous avions besoin d’une génératrice avec de la puissance et assez grande pour faire fonctionner notre machine qui fonctionne à 16 000 kw. Cummins a fourni exactement ce dont nous avions besoin. »
Quand Mcla paysa s’est mis à se poser des questions sur les génératrices, son vendeur de crème glacée a recommandé le Onan SD20, partageant le fait qu’il lui faudrait 16 000 watts pour alimenter son entreprise. Après avoir eu l’occasion de voir la génératrice en action dans un camion de démonstration, elle a été vendue et ravie de l’occasion de réaliser son rêve et d’apporter une entreprise unique dans sa ville.
Après avoir pensé qu’elle aurait à tirer une ficelle pour manivelle de la génératrice, Mcla prochain s’est dit surpris de la facilité de fonctionnement de l’Onan SD20. « Le SD20 est très simple à utiliser. Il vous suffit d’allumer les interrupteurs. Ensuite, il vous invite sur quels boutons pousser pour le faire fonctionner », explique-t-elle. « Une fois connecté au système, vous n’avez plus besoin d’aller à l’extérieur du véhicule pour le faire démarrer. Ce n’est qu’un interrupteur et la génératrice est en marche. »
Le fait d’avoir le Onan SD20 permet à Mcla période de fournir l’expérience ultime de crème glacée à service doux. « Le SD20 me permet de produire plusieurs cônes, ce qui est le but de faire servir mes clients. »
La saison de Sweet Xscapes, qui s’ouvre cet été, ne fait que s’échauffer. « Ayant une génératrice fiable, nous ne manquerons pas de battement. Imaginez-vous avoir un gel d’aréseille et une gelée sur un cône de crème glacée ? Grâce à Cummins, nous l’avons à The Sweet Xscape. Cette génératrice était bien rassemblée, facile à utiliser, silencieuse et de niveau supérieur. »
Si vous avez besoin d’une génératrice pour poids lourds, ne vous trompez pas, régalez-vous du Onan SD20. »