Gaz naturel dans notre futur renouvelable

Le gaz naturel a pris un rôle de plus en plus central dans notre approvisionnement en énergie au cours des dernières décennies. Dans les pays développés, l’utilisation d’autres ressources fossiles a stagné ou diminué. En 2020, la consommation de pétrole dans les pays de l’organisation de coopération et de développement économiques (OECD) est essentiellement ce qu’elle était en 1995, et l’utilisation du charbon a diminué de près de la moitié. En revanche, la consommation de gaz naturel a augmenté de 20 % au cours de la même période. Dans les pays tiers, l’utilisation du gaz naturel a presque triple.
L’essor du gaz naturel a été motivé par la demande provenant de plusieurs secteurs d’activité, mais par nul autre que le secteur de la production d’électricité. Partout dans le monde développé, les centrales à charbon sont remplacées par des centrales électriques, où le gaz naturel alimente des turbines à gaz ou de grands moteurs à reciprocating. Partout où les parcs solaires et éoliens sont installés en grande quantité, davantage de centrales électriques au gaz naturel sont construites pour équilibrer la nature intermittente des énergies renouvelables. Ainsi, le gaz naturel est devenu un élément central de la transition vers l’énergie renouvelable.
Avantages environnementaux du gaz naturel
Le remplacement du charbon et de l’huile par le gaz naturel comme carburant de choix pour une production d’électricité ferme est le résultat de plusieurs facteurs. Premièrement, le gaz naturel est un carburant beaucoup plus propre. L’utilisation de charbon dans une centrale électrique peut se traduit par une pollution atmosphérique importante locale et régionale. Leurs étangs de cendres peuvent se transformer en catastrophes environnementales majeures. La production d’électricité au gaz naturel ne génère pas de cendres, ne produit aucune émission de suie, de métaux lourds et d’émissions minimales de soufre. Les petites centrales au gaz naturel peuvent souvent fonctionner sans que les communautés voisines ne se notent même pas à leur existence. Les turbines au gaz naturel et les moteurs à reciprocating sont également beaucoup plus efficaces que les centrales électriques traditionnelles au charbon. En fait, cela signifie que la production d’électricité au gaz naturel est beaucoup moins intensive en carbone que la production d’électricité à partir d’autres carburants.
Pour les applications de transport, les avantages environnementaux des moteurs au gaz naturel comprennent une réduction des gaz à effet de serre (GES) et des critères d’émissions atmosphériques et la prévention des déversements nocifs.
Amandier du gaz naturel
Deuxièmement, le gaz naturel est abondant dans de nombreuses régions du monde. Pour les pays qui en ont, s’appuyer sur les ressources intérieures de gaz naturel plutôt que d’importer du pétrole ou du charbon renforce la sécurité énergétique et réduit les coûts. Aux États-Unis, la production de gaz naturel a connu une croissance spectaculaire au cours des dernières décennies. D’autres pays, comme l’Égypte, la Malaisie et les Philippines, ont également bénéficié de la découverte et de l’exploitation de gisements de gaz naturel intérieurs. Pour les pays qui ne se sont pas dotés de ces ressources, l’importation de gaz naturel est un moyen de limiter leur dépendance aux importations de pétrole, ce qui se traduit par des avantages comparables d’un point de vue de la sécurité énergétique.
Pour les applications de transport, cet adrème se traduit par des avantages économiques associés aux moteurs au gaz naturel en termes de prix du carburant et de stabilité des prix.
Avantages économiques du gaz naturel
Enfin, le gaz naturel est généralement moins cher que les carburants pétroliers. Aux États-Unis, le gaz naturel peut être encore plus abordable que le charbon extrait au pays. C’est, en fait, si peu coûteux, que les centrales électriques au charbon ont peut-être converti leurs systèmes de combustion pour brûler du gaz naturel plutôt que du charbon.
La plupart de ces avantages découlent des propriétés intrinsèques du gaz naturel. Par conséquent, ils sont également en jeu dans d’autres secteurs, comme le chauffage résidentiel et, bien sûr, le transport.
Aujourd’hui, vous pouvez déjà trouver de nombreux exemples de moteurs au gaz naturel dans les camions et les autobus dans le secteur des transports. Entre-temps, le gaz naturel a toujours plus de possibilités de déplacer les carburants pétroliers dans le secteur des transports dans la mesure où il a remplacé le charbon et le pétrole dans le secteur de la production d’électricité en tirant parti de tous ses attributs positifs comme la propreté, l’abondance et l’abordabilité.
En raison de ces attributs, le gaz naturel sera un élément clé de la transition vers un transport sans CO2. Un jour, la production d’électricité pourrait devenir entièrement décarbonée grâce à des technologies comme les panneaux solaires, le stockage d’énergie et l’électrolyse. De même, la plupart des voitures, camions, avions et bateaux peuvent fonctionner un jour avec des carburants sans CO2 comme l’hydrogène et les carburants électriques fabriqués au pays à l’aide d’énergies renouvelables. Entre-temps, les moteurs au gaz naturel sont une partie essentielle de la transition. Son utilisation permet le déploiement de technologies entièrement sans CO2 et, en même temps, offre des avantages environnementaux réels et immédiats.
Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.