Quelle est la durée de vie d’un moteur diesel?
Les moteurs diesel sont des machines robustes dont la durée de vie est plus longue que ce à quoi vous vous attendez. La durée de vie d’un moteur diesel moyen est n’importe où de 400 000 milles à 1 000 000 milles, tandis que la durée de vie moyenne d’un moteur à essence est d’environ 200 000 milles. Pourquoi? Les groupes moteurs diesel sont conçus différemment des moteurs à essence, ce qui signifie qu’ils ont plus de place à l’intérieur du moteur pour que l’huile se déplace librement. Cela permet aux composants du moteur de fonctionner plus longtemps à des niveaux optimaux. La conception globale des moteurs diesel et leurs utilisations comparativement aux autres moteurs sont d’autres facteurs clés de la durabilité des moteurs diesel.
Comment diagnostiquer les problèmes de moteur diesel?
Les problèmes de moteur diesel peuvent avoir un impact significatif sur la longévité. Il y a des courants de courants de courant dans les moteurs diesel que vous pouvez faire au cours d’un fonctionnement régulier. La méthode la plus précise pour diagnostiquer les problèmes de moteur est de communiquer avec le fabricant du moteur pour obtenir leurs idées sur les solutions. Au-delà, voici quelques problèmes courants de moteur diesel.
- Fumée noire : Caractéristique courante des anciens moteurs de locomotive, la fumée noire est un signe évident d’un problème sérieux avec votre moteur diesel. Il existe plusieurs causes de fumée noire, comme une pompe d’injecteur défectueuse, une mauvaise soupape de RGE, ou quelque chose d’aussi simple que des températures de fonctionnement basses. Le nettoyage du système d’air est une excellente première étape pour lutter contre cela, mais en fin de compte, vous devriez consulter un spécialiste.
- Démarrages difficiles : Les conditions plus froides peuvent souvent mener à des démarrages difficiles pour les moteurs diesel. La météo n’est qu’un catalyseur qui conduit au problème de la difficulté à démarrer le moteur. Un démarrage difficile ou aucun démarrage peut être causé par des bougies de glow défectueuses, une batterie défectueuse ou un problème avec le système d’alimentation, pour n’en nommer que quelques-uns.
- Carburant contaminé : En raison de sa viscosité supérieure, le carburant diesel a plus de chance de devenir contaminé. L’eau, la suie et d’autres débris sont des contaminants de carburant courants. Le ravitaillement en carburant est une solution simple, mais si vous ne pouvez pas attraper ce problème assez tôt, vous devrez amener le moteur à un professionnel pour être corrigé.
Il est difficile de gérer seuls ces problèmes et ces solutions de moteur diesel. Chaque fois que vous pouvez identifier un problème grave avec le moteur, il est conseillé de le prendre à un spécialiste ou de communiquer avec le fabricant. Les moteurs peuvent être réparés, mais seulement correctement par les professionnels. Pour un professionnel de confiance de l’industrie, envisagez de prendre tous vos problèmes de moteur diesel à Cummins. Nos moteurs et notre service sont les meilleurs de leur catégorie.
À quelle fréquence devrait-on entre autres entrer en service un moteur diesel?
Selon la performance du moteur, la fréquence de son service variera. Une pratique sécuritaire serait d’avoir un moteur diesel entre les six mois. À tout le moins, il devrait être examiné une fois par année pour s’assurer que tout est en bon ordre. Il ne s’agit pas d’une règle de béton, car le type de moteur diesel et son utilisation auront un impact important sur la fréquence de l’entre-deux. Le manuel d’entretien de Cummins est une excellente ressource qui fournit des calendriers d’entretien en fonction du type de produit.
La variation est un autre aspect clé de l’entretien d’un moteur diesel. Par exemple, un camion longue distance qui fonctionne sur plusieurs centaines de milles par jour aurait un besoin de service ou d’entretien différent de celui de la voiture personnelle avec moteur diesel qui n’aurait besoin d’être entretien qu’une fois tous les six mois.
Un autre exemple de cette variation serait pour les camions de minage. Ils transportent des charges amazonienne, presque toute la journée, pendant des semaines et des mois dans des environnements très sales, de sorte que leurs besoins d’entretien/service seraient encore très différents de ceux d’un camion longue distance ou d’une voiture commerciale quotidienne.
Qui fabrique le plus de moteurs diesel au monde?
Nous pouvons vous donner un indice, vous lisez l’un de leurs blogs en ce moment. Notre équipe très talentueuse de Cummins est l’une des plus grandes manufactures de moteurs diesel au monde. En 2018, Cummins a fourni le plus de moteurs diesel de catégorie 8. Il y avait 309 701 moteurs diesel utilisés dans les camions de classe 8 cette année-là, et Cummins en était responsable à 38,3 %.
Quels sont les types de moteurs diesel?
Les types de moteur diesel sont le plus souvent désignés par taille. Il existe trois types de moteurs : petits, moyens et grands groupes moteurs diesel.
- Petit: Les petits groupes moteurs diesel sont classés parmi les moteurs à puissance de sortie de 288 chevaux au maximum. Ce sont également des moteurs à injection directe, en ligne, à quatre ou six cylindres. En raison de leur taille et de leur puissance relatives, ils se retrouvent le plus souvent sur les petits camions ou les automobiles. Parmi les trois types, il s’agit du moteur diesel le plus produit.
- Moyen: Les groupes moteurs diesel moyens sont un pas en avant des petits. Ils peuvent produire jusqu’à 1 000 chevaux-puissance. Certains moteurs V-8 et V-12 appartiennent à ce groupe. Ce type de moteur est couramment utilisé dans les camions lourds.
- Grande: À ce niveau, nous discutons de puissance sérieuse. Les grands groupes moteurs diesel sont utilisés pour alimenter les trains, les navires et d’autres véhicules ou équipements de grande taille. Ils fonctionnent à une puissance supérieure à 1 000 chevaux.
Les moteurs diesel modernes sont-ils propres?
Bien que les moteurs diesel soient réputés polluants en émettant des gaz d’échappement et de la suie pendant l’utilisation, ils sont plus propres que vous le pensez. Un sous-produit positif de la règlementation de l’Environmental Protection Agency (EPA) est que les moteurs diesel sont plus propres qu’ils n’ont jamais été. En raison de la santé et de l’efficacité des moteurs fabriqués, ils pourraient durer 30 ans ou plus. Bien qu’aucun moteur à combustion interne ne fonctionne à 100 % propre, le concept de diesel propre est en cours dans des entreprises comme Cummins depuis un certain temps. Le biodiesel n’est qu’une façon dont nous nous efforçons de créer des solutions de rechange plus propres. Cummins, comme tous les autres fabricants de moteurs, certifie seulement que les moteurs doivent satisfaire aux carburants homologués par l’EPA (ou par un autre organisme de réglementation local).
Quels sont les inconvénients des groupes moteurs diesel?
Avant de détailler certains des inconvénients de l’utilisation de moteurs diesel, nous esturons qu’il est important de clarifier d’abord certains des avantages. Les deux avantages les plus vitaux qu’ils fournissent sont les moteurs diesel sont plus durables et fiables que les moteurs à essence. Ils ne nécessitent pas de bougies d’allumage du carburant. Les moteurs diesel ont également une meilleure économie de carburant que les moteurs à essence. Cela étant dit, les moteurs diesel sont utilisés dans les véhicules, les machines et d’autres projets où les moteurs à essence ne seraient tout simplement pas en mesure d’effectuer les tâches.
L’impact environnemental est un inconvénient majeur de l’utilisation de groupes moteurs diesel que la plupart des gens y associent. L’EPA remarque que « les émissions des moteurs diesel contribuent à la production d’ozone troposphérique qui endommage les cultures, les arbres et d’autres plantes. Les pluies acides, qui affectent le sol, les lacs et les ruisseaux, entrent également dans la chaîne alimentaire humaine par l’entremise de l’eau, des produits, de la viande et du poisson. » C’est pourquoi Cummins travaille constamment avec de nouvelles initiatives visant à créer un avenir plus propre pour les moteurs diesel.
Bien que les moteurs diesel soient l’option préférée dans des circonstances particulières, il y a encore quelques inconvénients à les utiliser. Pour un, les moteurs diesel, en moyenne, coûtent plus cher en carburant que les moteurs à essence. Ci-dessus, nous avons mentionné comment ces moteurs pourraient durer plus de 30 ans. Cela signifie que ces moteurs travailleront plus longtemps et plus fort que leurs homologues, ce qui se traduit par des services coûteux pour les garder en bon état de fonctionnement.
Les avantages et les inconvénients de l’essence et du diesel se fondent plus ou moins sur les besoins de l’utilisation pratique de l’individu ou de l’organisation. Dans la plupart des cas, il est nécessaire d’avoir à votre disposition de grands groupes moteurs diesel pour les opérations à grande échelle. Dans chaque cas, travailler avec un fabricant comme Cummins fera en sorte que vous receviez le meilleur moteur pour vos besoins.
Les moteurs diesel sont-ils au diesel renouvelable?
Une façon plus facile de répondre à cette question serait de l’imager comme « les moteurs diesel peuvent-ils fonctionner au diesel renouvelable ? » Dans ce cas, oui. Le diesel renouvelable convient aux moteurs diesel. Nous avons annoncé la compatibilité avec certains carburants diesels renouvelables pour nos moteurs B6.7 et L9. Ce type de carburant est un excellent mouvement dans la bonne direction pour lutter contre les inconvénients associés à l’utilisation de diesel.
Cummins : amener le diesel aux nouvelles frontières
Nous sommes toujours à la recherche de moyens de faire le maximum de produits. Nous savons qu’il existe de nombreuses options pour les moteurs diesel, mais aucun autre fabricant n’est plus digne de confiance que notre équipe de Cummins.
Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour savoir tout ce que nous pouvons vous offrir.