Les nouveaux systèmes Cummins optimisent l'efficacité des coûts

Cummins lance deux nouveaux groupes moteurs de haute performance lors des FarmSe days sur le terrain, un ValueSentrea de 140 HP et un Custom Coupure de 600 HP.
Les powerpacks de Cummins se sont forgé une réputation pour leur robustesse et leur capacité à fonctionner dans une chaleur intense et les nouvelles unités sont conçues pour soutenir cette tradition.
Le ValueAs, propulsé par le moteur électronique QSF3.8 à faibles émissions de Cummins, est ainsi nommé en raison de ses prix concurrentiels.
« En dollars par chevaux-puissance, le ValueCondition de Cummins est le groupe moteur le plus rentable sur le marché », affirme Michael Petitling, directeur du secteur de l’agriculture et de la construction de Cummins Asia Pacific.
Comme tous les powerpacks de Cummins, le système de refroidissement ValueConditionr offre un fonctionnement continu à des températures ambiantes de plus de 50 degrés Celsius. Le moteur QSF de 3,8 litres est doté d’une commande électronique à pleine autorité pour une économie de carburant et des performances de pointe.
« Les moteurs électroniques de Cummins sont des chefs de file éprouvés de l’industrie en matière de densité de puissance et d’économie de carburant, et ils sont également facilement intégrés à des systèmes d’irrigation complexes qui profitent manifestement du rendement du carburant », affirme m.

Le Custom 600 HP est maintenant doté du moteur Cummins de 15 litres, le X15, remplaçant le double moteur à cames en tête QSX15. Le X15 est à cames en tête unique et est doté du système d’injection de carburant XPI (injection de pression extrême) pour améliorer la combustion et l’économie de carburant.
« Dans les applications de pompage à haut volume, les clients constateront une amélioration notable de l’efficacité énergétique avec le X15 », dit m. Mling. « La technologie de combustion de Cummins est à un niveau maintenant où le X15 répond à des normes d’émissions rigoureuses sans compromettre l’économie de carburant. »
Cummins affiche également un moteur au FarmSe à l’aide d’un échangeur thermique eau-eau pour le refroidissement plutôt qu’un radiateur traditionnel. L’échangeur thermique offre une meilleure stabilité de refroidissement dans les températures ambiantes élevées et est également peu d’entretien en ce qu’il élimine le ventilateur, l’entraînement du ventilateur et le radiateur. L’élimination du ventilateur signifie également un fonctionnement plus silencieux tandis que la demande de puissance parasite est également réduite.
Une grande question qui se pose aujourd’hui alors que les industries s’engagent dans un avenir décarboné est de savoir combien de temps le moteur diesel sera-t-il viable ?
« Le diesel est loin d’être fait », dit m. « Le moteur à combustion interne sera un moyen vital d’alimentation rentable pour les équipements hors route pendant quelques années. L’investissement de Cummins dans le diesel au cours de la prochaine décennie contribuera fortement à un avenir plus propre.
« En même temps, Cummins investit massivement dans les technologies de groupe motopropulseur de remplacement, car elle s’engage à zéro carbone net de 2050 dans le cadre de sa stratégie Destination Zero, qui consiste à aller plus loin et plus rapidement afin de réduire les gaz à effet de serre (GES) et les impacts sur la qualité de l’air de ses produits.
« Cummins a construit d’excellentes capacités en matière d’électrification, de piles à carburant et de technologies de production d’hydrogène et sera en mesure de répondre à la demande des clients pour ces technologies chaque fois qu’elles deviennent économiquement viables. »