Les gestionnaires de parc de véhicules commerciaux sont confrontés à un tableau d’options s’il est temps de remplacer ou de mettre à niveau des véhicules. Les gestionnaires de parcs se demandent souvent s’il existe de bonnes options de carburant pour leur entreprise en plus du diesel ou de l’essence. Les carburants de remplacement, y compris le gaz naturel, ont augmenté en popularité ces dernières années en raison de leur vaste appel. Il est plus souvent difficile de se poser une question qu’un commutateur complet ou partiel vers un carburant de remplacement. Voici comment les options de carburant principales se comparent les unes aux autres.
Gaz naturel comprimé par rapport au diesel
Le gaz naturel est un excellent choix pour de nombreux types de véhicules lourds et moyens parce qu’il brûle proprement. Toute personne qui a remplacé un four à huile par un four à gaz naturel dans sa maison le sait. Les fournaises à huile produisent de la suie et doivent faire nettoyer régulièrement leur flue. En revanche, les fournaises au gaz naturel peuvent être évacuées du côté de la maison. Vous ne verrez jamais de trace de suie sur le mur au-dessus du évent parce que la combustion du gaz naturel ne produit aucune. C’est la même chose avec les véhicules au gaz naturel- ils ne génèrent pas de matières particulaires ou de composés organiques volatils (COV), et ils ne nécessitent pas de difficultés à entretenir les systèmes de traitement des gaz d’échappement. Au-delà des aspects environnementaux, les avantages des moteurs au gaz naturel sont la fiabilité et les finances.
Si vous êtes intéressé, n’oubliez pas de plonger plus profondément dans les moteurs au gaz naturel par rapport aux moteurs diesel.
Gaz naturel par rapport au GPL
Le GPL, ou gaz de pétrole liquéfié, est un mélange d’hydrocarbures légers. Aux É.-U. et au Canada, le GPL se compose d’au moins 90 % du propane, avec l’équilibre constitué d’autres gaz, y compris le butane. C’est pourquoi le GPL est parfois tout simplement connu sous le nom de propane. Dans d’autres pays, la composition du GPL peut varier. Au Mexique, par exemple, la teneur en propane du GPL peut être aussi faible que 60 %.
Le gaz naturel, en revanche, est presque entièrement composé de méthane. Si vous avez un gril à essence, alors le GPL est ce que vous utilisez pour vos cuissons. Si votre maison est une fournaise à gaz, c’est le gaz naturel qui la maintient au chaud (des fours à GPL ou au propane sont également offerts).
Dans les applications automobiles, le GPL et le gaz naturel présentent plusieurs des mêmes avantages. Les deux brûlent proprement et silencieusement, peuvent aider à réduire les coûts du véhicule d’entretien et peuvent éliminer la plupart des problèmes de démarrage par temps froid. Le GPL est le troisième carburant moteur le plus utilisé au monde derrière l’essence et le diesel, de sorte que le GPL tend à être plus facile à trouver. Selon le U.S. Department of Energy, il existe près de 2 000 stations de ravitaillement au GPL accessibles publiquement aux États-Unis et au Canada.
Le gaz naturel comprimé, en comparaison, n’est offert qu’à moins de la moitié de ce nombre de stations. (Ces deux chiffres sont inséants par le nombre de stations-service distribuant de l’essence, qui est supérieur à 100 000).
Gaz naturel comprimé par rapport au gaz naturel liquéfié
Le gaz naturel comprimé, ou GNL, et le gaz naturel liquéfié, ou GNL, sont la même substances. Le réservoir d’un véhicule est reçu et stocké sous forme de gaz. Pour obtenir du GNL, le gaz naturel est comprimé et refroidi à des températures extrêmement basses, auquel point il se transforme en liquide. Le GNL peut ensuite être expédié, stocké et utilisé pour remplir les réservoirs de véhicules GNL. Une grande partie du commerce mondial de gaz naturel se produit sous la forme de GNL. Certains pays, comme la Corée du Sud et le Japon, reçoivent presque tous le gaz naturel qu’ils utilisent sous forme de GNL.
Dans les applications de véhicules, le principal avantage que le GNL a sur le GNL, c’est qu’il est plus dense. Pour deux réservoirs de même taille, le réservoir de GNL permettra à un véhicule de conduire plus loin que le réservoir de GNL. Cela fait du GNL une option intéressante pour les camions lourds voyageant sur de longues distances.
Le GNL, cependant, est plus compliqué à utiliser et n’est pas largement disponible. Les stations-service de ravitaillement au GNL nécessitent de l’équipement complexe à l’origine du GNL. Il n’y a qu’environ 55 stations GNL à accès public aux États-Unis, et la plupart se trouvent dans des installations industrielles où le gaz naturel est traitée. Le GNL est également plus dangereux que le GNL. Une des préoccupations en matière de sécurité résulte de la nécessité pour les véhicules au GNL de se décharger des cytads. Les véhicules au GNL ne sont normalement pas des systèmes de refroidissement au GNL, de sorte que les réservoirs de GNL ont tendance à gagner en chaleur. Les gains de chaleur entraînent la vaporisation d’une partie du GNL. Finalement, les vapeurs doivent être évacuées pour éviter les accumulations de pression excessives. C’est pourquoi les véhicules au GNL ne doivent jamais être garés dans les garages intérieurs à moins d’une ventilation spéciale. Le GNL, très froid, peut également entraîner une combustion au gel. Le contact avec le GNL, les vapeurs de GNL et les surfaces non ininsulées des composants du système de carburant au GNL devrait également être évité, et les conducteurs et les mécaniciens doivent être formés en matière de sécurité au GNL.
Gaz naturel par rapport au gaz naturel renouvelable
Chimiquement, le gaz naturel et le gaz naturel renouvelable sont presque identiques. Les véhicules au gaz naturel peuvent fonctionner au gaz naturel renouvelable sans éprouver de différence. Le gaz naturel et le gaz naturel renouvelable diffèrent en leur origine. Le gaz naturel, comme l’huile, est extrait des ressources fossiles présentes dans le sol. Le gaz naturel renouvelable est obtenu en fermentant des déchets organiques comme les boues d’eaux usées ou l’épandage d’animaux dans de grands réservoirs industriels connus sous le nom de digesteurs. Après un certain traitement, les gaz donnés par le processus de la production de m.e. m. e. peuvent être utilisés de façon insurmable avec du gaz naturel fossile.
Le passage au gaz naturel renouvelable est une excellente façon pour les entreprises exploitant des parcs de véhicules de réduire leur empreinte carbone. Il peut être produit dans presque n’importe quelle ferme laitière à l’aide d’équipement relativement peu technologique. Il peut être utilisé pour alimenter presque n’importe quel véhicule CNG. S’il n’est pas pratique de alimenter un véhicule entièrement au gaz naturel renouvelable, le mélange avec le gaz naturel fossile est possible. Même alors, l’utilisation de gaz naturel renouvelable aura pour effet de réduire instantanément les émissions de CO2 sans avoir à investir dans des mises à niveau ou des modifications du véhicule.
Si les moteurs au gaz naturel sont pertinents à vos besoins, n’oubliez pas de vérifier également nos réponses aux questions fréquentes sur les moteurs au gaz naturel. Ces réponses couvrent des sujets comme le coût, la faisabilité et l’intégration du gaz naturel dans les parcs commerciaux.