Moteurs au gaz naturel par rapport aux moteurs diesel

Natural gas fueling station

Des tracteurs-remorques aux autobus de ville en plus des camions de livraison et des tracteurs de terminal, les parcs comptaient traditionnellement sur les moteurs diesel pour offrir le couple, la fiabilité et la durabilité nécessaires pour les applications commerciales de poids lourds. Cependant, les moteurs au gaz naturel sont apparus comme une excellente solution de rechange au diesel. Les conducteurs, les mécaniciens et les gestionnaires de parcs apprécient les moteurs au gaz naturel pour diverses raisons.

Les conducteurs constatent que les moteurs au gaz naturel ont des performances et une maniabilité semblables à celle des moteurs diesel. La principale différence entre les moteurs au gaz naturel et au diesel est le bruit ; les moteurs au gaz naturel sont plus silencieux.

Le gaz naturel offre des options de ravitaillement pratiques

Le gaz naturel améliore également l’expérience de ravitaillement pour de nombreux conducteurs de parcs. Dans un monde de plusieurs options de carburant de remplacement pour les véhicules commerciaux allant du gaz naturel au gaz de pétrole liquéfié (GPL); le gaz naturel peut être utilisé dans un véhicule sous forme comprimée ou liquéfiée. Pour les parcs ayant une capacité de ravitaillement derrière la clôture, des stations de ravitaillement en gaz naturel peuvent être mis en place sur place pour s’assurer que chaque véhicule a un tuyau de carburant dédié. Il existe deux types d’équipement de carburant de base : le remplissage rapide et le remplissage à temps.

Les systèmes à remplissage rapide combinent un compresseur et un système de stockage à haute pression. Le système de stockage, appelé cascade, remplit le réservoir de carburant du véhicule à peu près le même temps qu’il faut pour alimenter un véhicule diesel. Le gaz naturel comprimé ne peut pas se répandre pendant le plein de carburant et les conducteurs ne rentrent jamais à la maison en s’ingéant du diesel.

Les systèmes à remplissage de temps n’ont pas de système de stockage et compressent généralement le gaz directement dans les cylindres de stockage du véhicule pour faire le plein de véhicules pendant qu’ils sont garés pendant la nuit. Avec des systèmes de remplissage de temps, les conducteurs se tirent dans l’espace désigné à la fin de leur quart de travail, connectent un tuyau de carburant au cylindre de gaz naturel de leur véhicule et rentrent chez eux. Les conducteurs n’ont pas besoin d’attendre leur tour à la pompe à diesel et n’ont pas besoin d’attendre de nouveau que leur réservoir soit plein. Cela leur permet de gagner du temps et de faire économiser de l’argent à l’entreprise.

Les systèmes d’échappement au gaz naturel sont moins coûteux et plus faciles à entretenir que les systèmes de traitement après traitement diesel

Il n’existe aucun système compliqué de traitement des gaz d’échappement des véhicules au gaz naturel. Les camions diesel modernes ont besoin d’un ensemble de capteurs, de filtres et de convertisseurs pour nettoyer les polluants comme les oxydes d’azote et la suie de leurs gaz d’échappement. Certains convertisseurs consomment un liquide d’échappement des diesels, ou liquide d’échappement des diesels, un liquide d’échappement des diesels dont la manipulation peut être difficile par temps froid. Le gaz naturel brûle beaucoup plus propre que le diesel, alors peu ou pas de ces systèmes sont requis sur un véhicule au gaz naturel. Tous les gaz d’échappement sont exécutés par un simple catalyseur à trois voies, ce qui entraîne des niveaux de NOx presque nuls (0,02 g/bhp-hr NOx).

Il est important de suivre de près les intervalles d’entretien recommandés avec les moteurs au gaz naturel, mais avec un entretien approprié, il n’est pas rare que les camions au gaz naturel atteignent un million de milles. Et les mécaniciens trouvent souvent que l’entretien d’un moteur au gaz naturel peut être une expérience plus agréable à cause de leur propreté.

Le gaz naturel favorise des économies

En plus de bénéficier d’économies en termes de coûts d’entretien inférieurs et de temps d’arrêt réduits pour l’entretien, les gestionnaires de parc peuvent également économiser beaucoup sur les coûts de carburant. Aux États-Unis, le prix de détail du gaz naturel comprimé est constamment inférieur au prix du diesel depuis le début du boom du gaz de schiste au début des années 2000. Il est également découpler du prix de l’huile, et a donc été assez stable. Par conséquent, les opérateurs de parcs de gaz naturel n’éprouvent pas de sautes sauvages des prix du carburant que d’autres parcs doivent gérer chaque fois que les prix du pétrole augmentent et que le coût du diesel bondit. Ceci s’ajoute à tous les autres avantages que les moteurs au gaz naturel offrent pour les applications de transport.

Le gaz naturel réduit les émissions de gaz à effet de serre

Le gaz naturel a de nombreux avantages en matière de durabilité, y compris des émissions de gaz à effet de serre de 13 % à 17 % inférieures aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et de 27 % moins d’émissions de CO2 que le pétrole lorsqu’on utilise du gaz naturel vierge. Les avantages brillent vraiment quand on utilise du gaz naturel renouvelable (GNR) fait de biogaz.

Le GNR peut aider les parcs à atteindre des niveaux d’émissions de GES inférieurs à zéro parce que la production de RNG capte des biogaz comme du méthane qui aurait autrement été émis dans l’atmosphère par décomposition naturelle. Ce biogaz provient de la production de déchets organiques comme l’adjecteur animal dans les digesteurs industriels. Le passage au gaz naturel renouvelable peut être un moyen efficace pour ces entreprises d’atteindre tous les objectifs de réduction des gaz à effet de serre qu’elles pourraient avoir. De nombreuses entreprises de transport exploitant des zones agricoles ont trouvé des moyens de créer des partenariats gagnant-gagnant avec les agriculteurs locaux désireux d’investir dans une installation de production de gaz renouvelable. Les municipalités et les entreprises d’ordures qui possèdent des décharges sont en mesure de capter le méthane généré par la décomposition des déchets et de les vendre aux producteurs de carburant GNR, compensant essentiellement leurs coûts de carburant.

Si les moteurs au gaz naturel sont pertinents à vos besoins, n’oubliez pas de vérifier également nos réponses aux questions fréquentes sur les moteurs au gaz naturel. Ces réponses couvrent des sujets comme le coût, la faisabilité et l’intégration du gaz naturel dans les parcs commerciaux.

Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.

Ne manquez jamais les nouvelles les plus récentes

Restez à l’avant-projet en matière de nouvelles technologies, produits, tendances et nouvelles de l’industrie.

Envoyez-moi les dernières nouvelles (vérifiez tout ce qui s’applique) :
Puneet Singh Jhawar

Puneet Singh Jhawar

Puneet Singh Jhawar est directeur général de l’entreprise mondiale du gaz naturel pour Cummins Inc. Dans ce rôle, il est responsable de la vision des produits, de la gestion financière et de la performance globale du secteur du gaz naturel. Au cours de ses 14 années de carrière chez Cummins, M. Jhawar a cultivé des relations réussies avec plusieurs des plus grands clients de Cummins. Jhawar a une vaste expérience à l’échelle mondiale, avec des rôles basés au Moyen-Orient, en Inde, en Europe et aux États-Unis.

À l'intérieur de nos plus récentes génératrices au gaz naturel

generator rendering

Cummins Inc. est ravie de présenter deux nouvelles génératrices au gaz naturel, le C175N6B et C200N6B, à nos clients. Ces ajouts utilisent la même plateforme de moteur QSJ8.9G que les génératrices au gaz naturel C125N6 et C150N6 qui sont prisés par diverses applications industrielles. En Amérique du Nord, le marché des génératrices au gaz naturel a augmenté au cours des dernières années. La réglementation sur les préoccupations environnementales et la commodité du remplissage de carburant sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les clients choisissent les génératrices au gaz naturel par rapport à d’autres types de carburant.

Nous avons invité Vijay Jayaprakash, chef de produit Cummins pour les ensembles de génératrices à essence <1MW et G-Drive, à partager son expérience chez Cummins et à présenter les deux nouveaux produits.
 

1. Quel a été votre rôle dans le développement de C175N6B et C200N6B?

En tant que gestionnaire de produits, j’ai effectué des recherches approfondies sur les besoins du client et de l’industrie et sur la façon dont Cummins peut répondre à ces besoins et les satisfaire en construisant des relations étroites avec les clients et l’équipe de vente. Notre équipe a investi beaucoup de temps et d’efforts dans la recherche et le développement des bonnes génératrices afin d’apporter une puissance de sortie améliorée de notre moteur QSJ8.9G essayé et bien reconnu sur le marché. Avec ces deux nouveaux produits, la gamme de génératrices pour moteur QSJ8.9G s’étendra de 125 kW à 200 kW.

headshot

2. Où voyez-vous ces deux nouveaux produits utilisés?

Semblables à C125N6 et C150N6, C175N6B et C200N6B seront utilisés dans les bâtiments gouvernementaux, les usines de traitement des eaux usées, les établissements de soins de santé, les bâtiments commerciaux, l’infrastructure publique et bien d’autres. Ces produits seraient également des ajouts étonnants partout où la mis en parallèle est nécessaire pour les systèmes d’alimentation pré-existants. Pour en savoir plus sur la mis en parallèle, cliquez ici.

Avec le moteur QSJ8.9G, C175N6B et C200N6B sont alimentés au gaz naturel, ce qui en fait un meilleur pour les régions et les villes les plus peuplées. Pour en savoir plus sur les avantages des génératrices au gaz naturel, cliquez ici.

3. En travaillant sur ces nouveaux produits par l’entremise de la pandémie de COVID-19, qu’avez-vous vu dans votre équipe qui l’a rendu possible et réussi ?

Le travail d’équipe et le dévouement à faire sortir le produit plus rapidement sont ce qui a rendu ce projet possible. Bien qu’il y avait des difficultés en cours de route, j’apprécie vraiment tout le monde qui met en effort plusieurs équipes à l’usine, l’ingénierie, la commercialisation et tant d’autres. Les membres de l’équipe ont été prêts à entrer dans le bureau ou l’usine pour les constructions bêta, les tests de produits et le travail de façon flexible pour offrir ce produit avec succès à nos clients. Le travail d’équipe est l’une des valeurs de Cummins, et notre équipe a démontré au-delà de ce que le travail d’équipe peut accomplir. Toujours en fonction.

4. Quel est le mot que vous utiliseriez pour décrire les nouveaux ensembles de génératrices de 175 et de 200 kw?

Pouvoir. C175N6B et C200N6B sont les plus grands produits de génératrice au gaz naturel en densité de puissance avec son moteur de 8,9 litres. À ce jour, aucun autre produit n’est en mesure d’apporter cette puissance sur une plus petite empreinte, y compris un boîtier de niveau sonore 2 (73,6 (175 kW) et 74,4 (200 kW) dbA). Nous croyons que les C175N6B et C200N6B changeront le marché avec leur empreinte, offrant une alimentation fiable à nos clients.


Les moteurs Cummins C175N6B et C200N6B utilisent un moteur QSJ8.9G de 8,9 litres au gaz naturel. Avec ces deux niveaux, le QSJ8.9G offre la densité de puissance la plus élevée parmi les ensembles de génératrices au gaz naturel de l’industrie. Cummins s’engage à répondre aux besoins de ses clients grâce à notre technologie, à notre expertise et à notre engagement de pointe.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Moins de déchets, même camionnette légendaire

employees in front of gloves

Qu’il s’agit de la puissance, de la fiabilité ou de la durabilité, 75 % des propriétaires de camionnettes lourdes RAM 2500 et 2500 choisissent le turbo diesel Cummins Inc. de 6,7 L en option. La fabrication de ce moteur légendaire est de plus en plus propre chaque jour.

En avril de 2022, le directeur des matériaux indirects de l’usine de moteurs de milieu de gamme de Columbus (CMEP), Sven Cre moitié et le chef de file en amélioration continue, m. Johnson, ont mis en place un programme de recyclage des gants de nitrile afin de détourner les déchets des décharges. Mais que sont les gants de nitrile et quel a été l’impact du programme de l’usine à ce jour ?

Que sont les gants de nitrile?

Vous avez probablement vu le brillant violet, les gants orange ou bleu dans le bureau de votre médecin, la chambre de la chambre des médecins, la chambre de la chambre des médecins ou l’atelier de l’automobile local. Les gants de nitrile sont une pratique standard de l’EPI dans de nombreux environnements de laboratoire alimentaire, industriel et chimique. Fabriqués à partir de la nitrile composée, ces gants en caoutchouc synthétiques sont particulièrement populaires en raison de leur résistance chimique et de l’abrasion. Ils sont à l’épreuve de l’eau, de la graisse et de l’huile, ce qui en fait souvent le meilleur choix dans les gants, par rapport aux autres comme le gaz d’approvisionnement, pour les professions travaillant de longues heures et exposées à des substances nocives.

Comment les gants de nitrile sont-ils utilisés au CMEP?

Pour les employés de l’usine, les gants de nitrile sont un deuxième obstacle pour protéger les employés de Cummins contre l’exposition aux produits chimiques nocifs et aux blessures lors de l’inspection du moteur diesel de 6,7 litres. Les employés portent généralement des gants de nitrile comme couche de base sous une paire de gants plus épaisse à des fins de sécurité.

Réciproquement, ils protègent également les résidus que les employés peuvent avoir sur les mains contre la contamination des produits.

D’heure en heure, les employés de l’usine changent de gants afin d’adhérer aux normes strictes en matière de qualité des produits. Bien que l’utilisation des gants protège à la fois les employés et les produits Cummins, les déchets produits peuvent être importants. Les gants nitrile sont un epi à usage unique ; après la première utilisation, ils ne peuvent plus être portés pour une protection contre les substances nocives potentiellement laissées à la surface.

Les gants de Nitrile sont considérés comme moins biodégradables que leurs homologues de l’alésie et ne sont souvent pas recyclés en raison de leur utilisation dans des installations où ils pourraient être contaminés et donc considérés comme trop dangereux pour être réutilisés.

En un an, 800 employés de l’usine de moteurs de milieu de gamme de Cummins peuvent passer par plus de 530 cas de gants de nitrile, soit environ 875 000 gants.

L’impact du programme de recyclage des gants nitrile

Le professionnel DeCups-Clark, société mondiale dédiée à la production de produits de sécurité, de santé et d’hygiène pour les consommateurs et l’entreprise, et l’un des premiers fabricants à offrir un programme de recyclage pour les produits de nitrile non dangereux, s’est associé à l’usine pour recycler et réutiliser leurs gants de nitrile biodégradables.

L’usine remplit les gaylords de gants de nitrile toutes les deux semaines et les expédie pour être triées par un organisme sans but lucratif de la Virginie-Occidentale, Rightcycle, qui offre des emplois aux travailleurs handicapés et défavorisés. Les gants usés non contaminés sont ensuite transformés en granules de plastique et transformés en nouveaux produits comme les bacs de stockage, les étagères et les fauteuils à gazon. En fin de compte, l’usine de moteurs de milieu de gamme de Columbus a créé un cycle de vie pour les gants de nitrile tout en créant des emplois en même temps, explique Creusus.

Depuis le lancement du programme, l’usine a recueilli et expédié une tonne de gants aux installations de Rightcycle. Si l’usine continue d’utiliser une moyenne de 530 cas de gants qu’elle traverse généralement en un an, elle pourrait s’attendre à détourner près de 3,75 tonnes de déchets des décharges chaque année.

L’usine de moteurs de milieu de gamme de Columbus est en mesure d’atteindre les 2030 objectifs clés inclus dans la stratégie PLANET 2050 de Cummins en créant un cycle de vie circulaire pour les matériaux et en générant moins de déchets dans les installations et les activités par l’entremise du programme de recyclage. Pour les propriétaires à la recherche de moteurs fabriqués de façon durable, l’usine de moteurs de milieu de gamme de Columbus est la norme.


Cliquez ici pour en savoir plus sur les principales initiatives en matière de durabilité au CMEP.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Cummins présente de nouvelles pompes d'assèchement

Dewatering pump

Cummins Inc. (NYSE : CMI) a annoncé la disponibilité de deux nouvelles solutions de pompe de délation pour une utilisation dans les environnements de construction, de pétrole et de gaz, d’agriculture, d’extraction, d’eau et d’eau usée. Le QSF4X4 et le QSF6X6 offrent aux clients une pompe entièrement finie pour une utilisation dans leurs activités alimentée par le moteur QSF2.8 de Cummins.

« Les nouvelles pompes sont l’aboutissement de nombreuses heures de recherche sur le client. La fiabilité et la disponibilité des produits sont très importantes pour eux, alors nous avons mis au point un ensemble robuste qui est soutenu par le solide réseau de soutien de Cummins », a déclaré Greg Totin, directeur des ventes industrielles de Cummins.

Ces pompes sont construites avec une construction en fonte lourde et produites sur une remorque entièrement remorquable pour faciliter le transport. Ils sont en mesure de s’auto-primer lorsqu’ils sont remplis d’eau, et de se réapprovisionnement automatiquement. Le Cummins QSF6X6 est conçu pour des débits modérés jusqu’à 1 430 gpm et peut supporter des têtes de jusqu’à 104 pieds. Le Cummins QSF4X4 prend en charge les débits jusqu’à 1 350 gpm et peut supporter des têtes de jusqu’à 135 pieds.

Le moteur Cummins QSF2.8 qui alimente les pompes est offert pour les applications industrielles à 74 HP dans une enveloppe compacte. Il utilise une technologie éprouvée d’injection de carburant, de turbocompresseur et de commande électronique Cummins pour offrir une puissance de pointe de 221 lb-pi, tout en meeting avec des émissions presque nulles de catégorie 4 finale. Le bloc-moteur en fonte sculpté offre au moteur de 2,8 litres une durabilité d’un faible poids de 507 lb.

« Ces nouvelles pompes sont compatibles avec nos services télématiques pour maximiser la disponibilité et l’efficacité tout en minimisant les temps d’arrêt », a ajouté m. Totin

Le QSF6X6 et le QSF4X4 sont offerts en Amérique du Nord et seront présentés au salon ARA en février au kiosque numéro 5056 de Cummins et en mars à ConExpo au stand S84615. Les clients intéressés devraient joindre leur concessionnaire local pour en savoir plus.


À propos de Cummins

Cummins Inc., un chef de file mondial en matière de technologie de l'alimentation, est une société composée de segments commerciaux complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et assurent le service d'un large éventail de solutions d'alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant. Ayant son siège social à Columbus, Indiana (É.-U.), depuis sa création en 1919, Cummins emploie environ 59 900 personnes qui s'engagent à alimenter un monde plus prospère en respectant trois responsabilités d'entreprise mondiales essentielles : éducation, environnement et équité en matière d'occasions. Cummins dessert ses clients en ligne, par le biais d'un réseau de distributeurs appartenant à la société et indépendants, et de milliers de concessionnaires dans le monde entier, et a enregistré environ 2,1 milliards de dollars de ventes comparé à 24 milliards de dollars en 2021.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Les groupes moteurs Cummins au gaz naturel transportent plus de 150 millions de personnes au Nord de l'Inde depuis 15 ans

bus in movement

Les moteurs au gaz naturel de Cummins peuvent offrir une longévité et une fiabilité considérables s’ils sont bien entretenus, au point qu’ils durent des décennies et comptent.

Entre 2008 et 2009, plus de 3 730 moteurs au gaz naturel Cummins B Gas Plus ont été achetés par l’entremise de leurs partenaires MEO, Tata Motors et Ashok Leyland, et livrés dans la région de la capitale nationale de l’Inde. Déployés dans le parc d’autobus de ville de la Delhi transport Corporation (DTC), près de 15 ans après, les moteurs demeurent en service. À ce jour, les autobus ont voyagé environ 5,4 milliards kilomètres - oui, milliards - au cours des 15 dernières années.

bus

Ces moteurs prouvent ce que Maged Patrons, directeur général de Cummins Global Bus Business, aime dire à ses clients : « l’adoption de moteurs au gaz naturel Cummins dans vos parcs peut aider à réaliser plusieurs avantages opérationnels et économiques. »

En tant que moteur à émissions totales le plus bas sur le marché pour les camions et les autobus, les moteurs au gaz naturel Cummins utilisent un carburant abondant et peu coûteux, avec un système de traitement des gaz d’échappement à trois voies sans entretien du catalyseur.

Le besoin d’un transport fiable est essentiel. Au cours des 15 dernières années, les moteurs au gaz naturel B Gas Plus de Cummins ont aidé plus de 150 millions de résidents indiens à se rendre là où ils doivent être et continueront de le faire pour les années à venir.

click to view infographic
Cliquez pour voir l’infographie

« Les moteurs Cummins sont recherchés partout dans le monde pour leur fiabilité et leur durabilité de classe mondiale », explique Puneet Jhawar, directeur général du gaz naturel. « Nous avons beaucoup appris de notre expérience en Inde, parmi d’autres pays adoptant des moteurs au gaz naturel, des apprentissages qui ont influencé nos moteurs de la prochaine génération. »

L’année dernière, Cummins a annoncé que le moteur au gaz naturel B6.7 sera offert en Inde. Construit pour les autobus scolaires, les navettes et les camions de poids moyen, le B6.7N offre jusqu’à 240 HP/560 lb-pi de couple.

Les moteurs au gaz naturel, qui sont la technologie d’alimentation de remplacement la plus mature, éprouvée et la moins resserrante sur le marché, offrent une flexibilité à portée et offrent une puissance, une performance et une expérience de conduite semblables à celle des moteurs diesel. Les groupes moteurs cummins au gaz naturel aident les parcs à réduire leurs impacts environnementaux globaux sans augmenter considérablement les coûts d’exploitation ni sacrifier le rendement ou le temps de fonctionnement.

La puissance des moteurs au gaz naturel de Cummins a été exposée à l’Inde Auto Expo dans le greater Noida Uttar Pradesh, Inde ce mois-ci.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.