Avantages des moteurs au gaz naturel dans le transport

La réduction de la pollution atmosphérique générée par les véhicules commerciaux est l’un des nombreux avantages des moteurs au gaz naturel. La ville de Français, au fond d’une vallée de l’ambroir, est connue pour ses panoramas à couper le souffle sur le mont Blanc, pour être le berceau de l’alpinisme moderne et, malheureusement, pour sa qualité d’air terrible. Les émissions des véhicules qui passent sont à blâmer. La ville se trouve à côté d’un tunnel routier majeur utilisé chaque année par plus d’un demi-million de véhicules lourds.
Ne serait-il pas agréable que les gaz d’échappement de tous ces véhicules soient nettoyés ? Les résidents de LasSerx apprécieraient. Ainsi seraient les millions d’innombrables qui vivent dans les villes polluées.
Les moteurs au gaz naturel utilisent une technologie fiable
Une technologie sûre pour réduire la pollution atmosphérique existe déjà : les moteurs au gaz naturel. Des centaines de milliers de véhicules à moteur au gaz naturel sont en service partout dans le monde. Ils ne génèrent presque aucune émission d’oxydes d’azote, de matières particulaires, de composés organiques volatils ou de monoxyde de carbone. Les systèmes de transport en commun partout dans le monde ont déployé des autobus au gaz naturel pour réduire la pollution atmosphérique.
Les moteurs au gaz naturel sont également un excellent choix pour une grande variété d’applications de poids moyen et lourd, comme les camions de ramassage des ordures, les camions de livraison et les tracteurs-remorques. Les moteurs au gaz naturel sont là depuis longtemps. Ils sont durables, fiables et ont assez de puissance pour faire le travail.
Les moteurs au gaz naturel sont bon pour l’environnement
Les véhicules au gaz naturel peuvent aider les parcs à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Selon un modèle de puits à roues mis au point par le laboratoire national de l’Équipe d’Agnanne, il a été démontré que les véhicules au gaz naturel comprimé (CNG) réduisent les émissions de gaz à effet de serre de jusqu’à 16 % par rapport à un véhicule équivalent fonctionnant à l’essence. Ces modèles de puits à roues incorporent les émissions résultant de l’extraction, de la transformation et du transport de carburants.
Les véhicules au gaz naturel peuvent également fonctionner au gaz naturel renouvelable. Le gaz naturel renouvelable est fabriqué à l’aide de déchets organiques comme l’épandage d’animaux, les boues d’eaux usées ou les sous-produits agricoles. Une fois qu’il est bien raffiné, le gaz naturel renouvelable peut être utilisé de façon indifféremment avec le gaz naturel régulier. Selon la source d’énergie, l’intensité carbone du gaz naturel renouvelable peut être neutre, ou même sous-zéro. Le passage au gaz naturel renouvelable est un excellent moyen pour les entreprises de réduire leur empreinte carbone et de réduire les émissions du transport. Cela peut souvent se faire sans investissement en capital. C’est aussi une façon d’agir maintenant sans attendre une technologie qui pourrait ne pas être disponible pendant plusieurs années.
Le gaz naturel présente d’autres avantages environnementaux. Par exemple, le gaz naturel ne peut pas se répandre, car il est plus léger que l’air. Il ne peut pas flaque d’eau ni conduire à une contamination du sol comme un déversement d’huile le ferait. Vous pouvez en savoir plus sur ces avantages souvent négligés des moteurs au gaz naturel en matière de durabilité de l’environnement.
Les moteurs au gaz naturel sont bons pour les finances des affaires
Les véhicules au gaz naturel peuvent également conduire à de grosses économies pour les entreprises. Contrairement à certains véhicules à moteur diesel, les véhicules au gaz naturel ne nécessitent pas de système de traitement après-traitement des gaz d’échappement approfondis. De nombreux opérateurs passent beaucoup de temps et d’argent à entretenir ces systèmes. Deuxièmement, le carburant au gaz naturel coûte moins que l’essence et le diesel. Dans certaines régions, le prix de détail du gaz naturel est inférieur à la moitié du prix du diesel. Les prix du gaz naturel sont également stables en Amérique du Nord, les prix de détail moyens sont restés relativement stables au cours des 20 dernières années. Ainsi, les parcs peuvent facilement prévoir leurs coûts de carburant mensuels et annuels.
Le passage aux véhicules au gaz naturel peut également aider les entreprises à augmenter leurs revenus. Les véhicules au gaz naturel réduisent les émissions de transport, ce qui est un avantage attrayant pour les entreprises à la recherche d’options à faible teneur en carbone qui peuvent les aider à respecter les objectifs de durabilité de l’entreprise ou de ESG (environnement, social et gouvernance).
Les moteurs au gaz naturel sont sensiblement plus silencieux que les moteurs diesel, ce qui en fait un choix attrayant pour les entreprises de service, les parcs de livraison, les entreprises de transport en commun et les entreprises scolaires qui opèrent dans les environnements urbains. Par exemple, les entreprises de ramassage des ordures ou les opérateurs d’autobus scolaires privés offrent des contrats à la ville.
Les moteurs au gaz naturel sont la technologie d’alimentation de remplacement mature, éprouvée et la moins resserrrante disponible aujourd’hui
Les véhicules au gaz naturel s’adaptent aux modèles de transport, de déplacement de personnes et de marchandises actuels. L’intégration des camions au gaz naturel dans votre parc ne nécessite pas de changements radicals dans la technologie des véhicules, l’infrastructure de transport ou les réseaux de soutien. Les moteurs au gaz naturel partagent environ 80 % des mêmes composants que leurs équivalents diesel, ce qui permet aux parcs mixtes de garder les pièces en stock et de former plus facilement des techniciens de service.
Si vous êtes intéressé par différents carburants, n’oubliez pas d’explorer le gaz naturel (GNC), le GPL, le GNL, le GNR et le diesel.
La courbe d’apprentissage du gaz naturel n’est pas aussi abrupte que beaucoup de gens le pensent
En ce qui concerne l’intégration des véhicules au gaz naturel dans un parc commercial ou municipal, Cummins Inc. est un partenaire de confiance ayant plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication de moteurs au gaz naturel. Nous entretenons des relations étroites avec nos partenaires de distribution afin d’aider nos clients à comprendre si le gaz naturel est le bon choix pour leur parc de véhicules. Nous travaillons également directement avec le MEO des camions, les fournisseurs de carburant, les équipes d’entretien des parcs, etc. pour assurer une intégration en douceur.
Si ces avantages vous semblent intéressants, n’oubliez pas de vérifier également nos réponses aux questions fréquentes sur les moteurs au gaz naturel. Ces réponses couvrent des sujets comme le coût, la faisabilité et l’intégration du gaz naturel dans les parcs commerciaux.
Les conducteurs aiment conduire des camions au gaz naturel
Saviez-vous que les conducteurs préfèrent l’expérience de l’utilisation de véhicules au gaz naturel ? Vous pouvez apprendre pourquoi en lisant la façon dont les moteurs au gaz naturel et au diesel se comparent.