Avantages des groupes moteurs à hydrogène pour l'infrastructure hydrogène

L’arrivée de l’infrastructure d’économie d’hydrogène est hyped depuis longtemps. En 1997, le magazine Wired écrivant sur « l’aube de l’âge de l’hydrogène ». Les voitures avec des panneaux solaires sur leur toit seraient aller de 5,000 milles entre les remplissages-et vous seriez en mesure de buvez de leurs gaz d’échappement. Au début des années 2000, plusieurs constructeurs automobiles du monde avaient un programme de voitures à hydrogène, peu avec des moteurs à hydrogène ; malheureusement, peu d’entre elles ont entraîné un produit que les consommateurs pourraient acheter.
Alors, pourquoi n’avons-nous pas encore l’âge de l’hydrogène ?
Une des raisons peut-être que nous nous sommes concentrés sur la mauvaise chose. Dans chaque cycle de battage de l’hydrogène passé, ce qui était vraiment voulu par « économie d’hydrogène » était « des voitures personnelles avec une pile à carburant ». Au contraire, aujourd’hui, le transport commercial est l’une des occasions clés pour l’économie de l’hydrogène de prospérer. Cette occasion comprend les moteurs à hydrogène et les piles à hydrogène.
Examinons comment les moteurs à hydrogène peuvent profiter à l’économie d’hydrogène émergente d’aujourd’hui.
Les moteurs à hydrogène peuvent conduire à l’accumulation d’infrastructure d’hydrogène
Actuellement, l’hydrogène vert n’est pas largement disponible. Les mots « vert » et « largement » sont les mots opérationnels. Ils signifient qu’une infrastructure étendue serait nécessaire pour produire, transporter et distribuer de l’hydrogène sans CO2.
Les moteurs à hydrogène peuvent accélérer l’accumulation de cette infrastructure. Cela peut être fait par l’entremise d’applications de transport commercial où l’utilisation de moteurs à hydrogène est viable sans un réseau étendu de stations de ravitaillement. Par exemple, il existe un grand éventail de véhicules lourds commerciaux comme les camions de transport régional, les camions à ordures, les spotters de cour et bien d’autres qui conviennent bien aux moteurs à hydrogène. Ces véhicules ont tendance à fonctionner dans le cadre d’une flotte, et retournent généralement à un emplacement central la nuit, où ils font le plein de carburant. Par exemple, une administration municipale pourrait installer une pompe à hydrogène dans son dépôt de véhicules central. Un pas en avant dans la construction de l’infrastructure d’hydrogène.
Les camions de poids moyen et lourd peuvent également fonctionner avec des moteurs à hydrogène. L’exploitant de parc peut créer des itinéraires à l’aide d’un petit nombre de stations-service placées le long de routes fixes. Les propriétaires de parcs peuvent également installer une distribution d’hydrogène sur place dans leurs centres régionaux et installer des électrolyseurs pour produire de l’hydrogène sur place.
Tout cela peut conduire à l’accumulation d’infrastructure de carburant à hydrogène.
Les moteurs à hydrogène aident à construire une échelle pour les réservoirs de stockage d’hydrogène sur le véhicule
Que votre véhicule utilise un moteur à hydrogène ou une pile à hydrogène, vous aurez besoin d’un réservoir de carburant à hydrogène à bord. Ces réservoirs de carburant de de restent semblables entre les moteurs à hydrogène et les piles à hydrogène. La demande pour ces systèmes de stockage de carburant à bord doit atteindre un niveau d’échelle suffisant afin qu’ils soient plus abordables. À mesure que davantage d’applications de transport commercial commencent à utiliser des moteurs à hydrogène, plus nous nous rapprocheons de cette échelle.
Afin d’apporter aux parcs et aux MEO les réservoirs de stockage d’hydrogène fiables et abordables, Cummins Inc. a récemment formé une coentreprise avec NPROXX, un chef de file en entreposage et en transport d’hydrogène. Cette coentreprise fournira des produits de stockage d’hydrogène pour les applications sur route et ferroviaire.
Les moteurs à combustion interne à hydrogène peuvent rapprocher l’adoption généralisée des piles à carburant
Les piles à hydrogène sont une technologie de pointe, elles peuvent alimenter des véhicules tout en ne produisant aucune émission, sauf la vapeur d’eau. Ils fonctionnent également différemment de la façon dont fonctionnent les groupes moteurs à hydrogène.
Entre-temps, les exigences en matière d’infrastructure des piles à hydrogène et des moteurs à hydrogène sont les mêmes. Ils ont tous deux besoin du réseau pour produire, transporter et distribuer de l’hydrogène sans CO2. Ils ont tous deux besoin des mêmes réservoirs d’hydrogène sur le véhicule. Même du point de vue de l’infrastructure réglementaire, ils seront probablement régis et bénéficieront de certaines des mêmes réglementations.
Par exemple, le projet de loi sur l’infrastructure des É.-U. dépense huit milliards de dollars pour les centres régionaux de développement de l’hydrogène. Il dirige également sept milliards et demi de dollars supplémentaires pour construire un réseau de stations de recharge de véhicules électriques, d’hydrogène et de gaz naturel sur les couloirs de l’autoroute Inter-États. Les moteurs à hydrogène pourraient atteindre une échelle d’adoption où ces éléments d’infrastructure sont utilisés.
Comme les moteurs à hydrogène conduisent la construction de l’infrastructure décrite plus tôt, cela rend les piles à hydrogène viables pour un nombre croissant d’applications de transport commercial.
Les moteurs à hydrogène sont susceptibles de devenir un jalon majeur sur le chemin vers une économie à émissions nulles. Parce qu’ils emploient la technologie qui est disponible aujourd’hui et sont viables pour être déployés dans un grand éventail de cas d’utilisation, ils sont une excellente façon d’agir maintenant. Non seulement ils peuvent débloquer des progrès significatifs en matière de réduction des émissions, mais ils contribuent également à la croissance de l’infrastructure nécessaire pour d’autres applications d’hydrogène, y compris les piles à hydrogène. Si vous êtes intéressé à en apprendre plus, n’oubliez pas de vérifier les réponses aux questions fréquentes sur les moteurs à hydrogène.