Comment les plateformes de moteur à carburant peuvent réduire les émissions de carbone du transport commercial

""

Le secteur des transports émet cinq millions tonnes métriques de CO2 par jour aux É.-U. Il s’agit d’environ 36 livres de carbone par jour pour chaque personne aux États-Unis.

Les voitures particulières, les motocyclettes, les camions lourds, les trains, les bateaux et les avions contribuent tous à cette émission de carbone, mais à divers niveaux. Quand vous regardez l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) parmi ces applications de transport, vous trouvez des tendances inattendues.

Par exemple, les aéronefs, les navires et les bateaux génèrent collectivement moins d’émissions de GES qu’il y a 30 ans.

Entre-temps, les camions de poids moyen et lourd ont connu la plus grande augmentation des émissions de GES au cours de la même période. En fait, les émissions de GES du camionnage ont augmenté de 93 %.

Transportation GHG emissions by source in the U.S.
Émissions croissantes du camionnage de poids moyen et lourd

Il existe une gamme de technologies pour modifier cette tendance aux émissions pour le camionnage. Les piles à carburant et les batteries en sont deux. À l’heure actuelle, elles sont financièrement et opérationnellement viables dans peu d’applications de camionnage de poids moyen et lourd.

Les plateformes de moteur agnostiques de carburant sont une autre technologie pour modifier cette tendance, et déjà financièrement et opérationnellement viables dans un grand éventail d’applications de camionnage de poids moyen et lourd.

Qu’est-ce qu’une plateforme de moteur à agnostic de carburant?

Une plateforme de moteur à agnostic de carburant offre différentes versions d’un même moteur de base. Les extrémités inférieures des moteurs sont identiques et les culasses uniques sont conçues pour s’adapter à un autre carburant à faible ou à zéro carbone. Chaque moteur de la plateforme peut fonctionner avec un carburant en particulier; différents des moteurs à carburant flexibles qui peuvent fonctionner avec plusieurs carburants. Ces différentes versions de moteur ont un grand degré de pièces en commun.

Voyons comment ces plateformes de moteur agnostiques de carburant peuvent réduire ou éliminer les émissions de carbone.

 

 

Comment réduire les émissions en devenant agnostique du carburant et en utilisant des moteurs?

Les plateformes de moteur à agnostique du carburant réduisent les émissions de carbone en permettant aux véhicules de fonctionner avec des carburants à faible à zéro carbone à l’aide de la technologie de moteur à combustion interne familière.

Le gaz naturel est l’un de ces carburants à faible teneur en carbone. Aujourd’hui, vous pouvez déjà commander des moteurs au gaz naturel qui émettent 90 % moins de NOx et 16 % moins de CO2 que les normes actuelles de l’EPA. Ces moteurs peuvent même atteindre la négativité du carbone lorsqu’ils sont alimentés au gaz naturel renouvelable (GNR).

Puis vient l’hydrogène, un carburant à zéro carbone, au tuyau d’échappement. Vous pouvez utiliser des moteurs à combustion interne et utiliser de l’hydrogène comme carburant pour alimenter vos parcs. Plus récemment, nous avons annoncé notre collaboration avec Werner Enterprises afin d’intégrer les moteurs à combustion interne à hydrogène dans les véhicules. Nous sommes optimistes que nous apporterons des moteurs à hydrogène à plus de clients dans un avenir proche.

Ce sont de grands développements en matière de réduction et d’élimination des émissions de carbone. Entre-temps, vous pourriez déjà vous demander comment devenir agnostique du carburant pourrait avoir un impact sur la fiabilité et l’accomplissement de la mission des véhicules.

Fiabilité et réalisation de mission tout en étant agnostique du carburant

Le choix entre la fiabilité et la réduction des émissions n’est pas un compromis. Je crois que devenir agnostique du carburant en utilisant des moteurs à combustion interne offre l’équilibre idéal entre la fiabilité et les émissions de carbone réduites.

Ces plateformes agnostiques de carburant sont conçues et bâties sur les apprentissages extraits de millions de moteurs diesel fabriqués et utilisés. Nous exploitons également les technologies numériques d’aujourd’hui pour extraire des renseignements propres à chaque cycle de service du moteur, et nous les exploitons pour concevoir des plateformes fiables d’agnostique du carburant.

De plus, la familiarité existante des techniciens avec ces plateformes agnostiques de carburant renforce la fiabilité au jour le jour de ces moteurs. Oui, il existe des tâches d’entretien et d’entretien qui varient en fonction du type de carburant, mais la plupart de ces tâches sont familières aux techniciens.

Cela nous amène à la dernière considération : l’abordabilité économique des plateformes de moteur à carburant agnostique.

Réduction du coût de l’adoption de technologies d’émission de carbone faible à zéro

La refonte du véhicule, les changements au processus de fabrication et la formation des techniciens sont quelques-uns des coûts liés à l’adoption de nouvelles technologies pour les véhicules. L’utilisation de moteurs à combustion interne pour devenir agnostique du carburant apporte d’importants avantages financiers aux MEO et aux parcs.

  • Conception minimale du véhicule : les moteurs d’une plateforme agnostique du carburant ont une architecture de produit commune. Pour les MEO, il est moins nécessaire de modifier la conception du véhicule pour s’adapter aux différentes versions d’une même famille de moteurs. Entre-temps, il y aura encore des différences de conception parmi les moteurs utilisant différents carburants en ce qui concerne les réservoirs de carburant et les systèmes de traitement après traitement.
  • Modifications limitées du processus de fabrication : le besoin de re-outils de lignes de production et de créer des processus de fabrication pour s’adapter aux moteurs faisant partie d’une plateforme agnostique du carburant est inférieur à l’adoption d’une technologie d’alimentation entièrement nouvelle.
  • Formation réduite des techniciens incrémentaux : les moteurs au sein d’une plateforme d’agnostic de carburant semblent avoir l’impression que les techniciens des produits sont déjà familiers avec. Cette familiarité se traduit par des similitudes entre l’entretien et l’entretien pour des techniciens déjà capables de travailler sur des équivalents au diesel.

Les plateformes de moteur à agnostic de carburant offrent une combinaison unique d’avantages aux MEO et aux parcs intéressés à réduire les émissions de leurs véhicules. La réduction immédiate des émissions de carbone, la viabilité économique et la fiabilité sont trois des avantages les plus cruciaux des plateformes de moteur à agnostique du carburant.

Ne manquez jamais les nouvelles les plus récentes

Restez à l’avant-projet en matière de nouvelles technologies, produits, tendances et nouvelles de l’industrie.

Envoyez-moi les dernières nouvelles (vérifiez tout ce qui s’applique) :

Jona millions de blancs

Jona cummins White est vice-président de l’ingénierie commerciale des moteurs chez Cummins Inc. Il a plus de 30 ans d’expérience dans le développement et la fabrication de systèmes de groupe motopropulseur pour moteurs au diesel et au gaz naturel. Il est actuellement responsable des activités d’ingénierie du secteur des moteurs sur l’ensemble des plateformes de produits tout au long du cycle de vie, y compris le leadership des équipes de la plateforme d’affaires des moteurs, l’ingénierie opérationnelle, l’ingénierie du service à la clientèle et l’amélioration des produits, les opérations techniques et les organisations d’ingénierie du groupe motopropulseur.

Un coup d’œil plus près aux mesures de durabilité de l’usine de moteurs de Columbus

Recycle

Au fil des années, l’usine de moteurs de Columbus est devenue le domicile de la fabrication, de la recherche et du développement de plusieurs produits Cummins Inc. Des packs de batteries aux composants de la ligne d’entraînement électrique jusqu’à l’usinage lourd de têtes et de blocs pour le moteur X15, l’usine s’attaque à tout. Il abrite le Light Duty Tech Center (LDTC) pour la recherche et le développement pour les moteurs légers, moyens et lourds, Cummins Inc Turbo Technologies et le Historic Restoration Center (HRC).

Avec tant de flux de production différents, en matière de durabilité, l’usine de moteurs de Columbus vise à l’amélioration continue. Dave Wehrkamp, l’ancien chef de file de la santé, de la sécurité et de l’environnement (HSE) de l’usine, affirme que l’usine est toujours à la recherche de moyens d’améliorer ses efforts en matière de durabilité en demandant des questions comme : « Quels éléments de l’installation sont les meilleurs utilisateurs d’énergie ? » ou « comment pouvons-nous réduire l’impact des machines tout en maintenant l’efficacité ? »

Tirer parti des partenariats communautaires pour la pérennité

L’une des façons dont l’usine s’est concentrée sur son impact environnemental est par l’entremise de son partenariat avec le Département de la gestion de l’environnement de l’Indiana (IDEM). Le programme vise à protéger la santé humaine et l’environnement tout en mettant en place des réglementations fédérales et étatiques. L’usine de moteurs de Columbus fait partie des partenaires de l’IDEM pour la prévention de la pollution et les programmes d’intendance environnementale.

Le programme de prévention de la pollution Partners for est un forum où les entreprises, les organismes sans but lucratif et les organismes gouvernementaux de l’Indiana travaillent de concert pour mettre en place des politiques de prévention de la pollution. Par l’entremise du programme, l’usine apprend des stratégies précieuses en matière de durabilité et de réduction de la pollution, partage les idées et reste au courant des plus récentes technologies de réduction de la pollution. Dans le cadre du programme de prévention de la pollution, Columbus Engine Plant :

• Aide les employés à comprendre leur rôle dans l’exécution des objectifs de prévention de la pollution
• Comprend une planification de la prévention de la pollution lors de la création de nouveaux produits ou services
• Création d’un programme de sensibilisation pour la promotion et le soutien des efforts de prévention de la pollution
• Offre aux membres de la communauté des ressources en matière de réduction des déchets et de prévention de la pollution

L’usine de moteurs de Columbus est également l’une des 51 entreprises du programme d’intendance environnementale de l’IDEM. Ce programme reconnaissait les entreprises de l’Indiana qui vont au-delà de la réglementation environnementale actuelle. Les entreprises qui sont admissibles au programme sont celles qui cherchent constamment des moyens de réduire le gaspillage, d’améliorer l’efficacité et de réduire leurs impacts environnementaux.

Marche vers un avenir durable avec la planète 2050

L’usine de moteurs de Columbus a lancé une variété d’efforts en matière de durabilité pour compléter ces programmes externes, ainsi que les objectifs clés inclus dans la stratégie planet 2050 de Cummins. La planète 2050 est une stratégie à long terme visant à lutter contre le changement climatique et les émissions atmosphériques, à utiliser les ressources naturelles de façon durable et à former des partenariats pour s’assurer que Cummins laisse une empreinte environnementale presque nulle dans ses communautés.

Wehrkamp indique que l’une des façons dont l’usine de moteurs de Columbus réduit son impact environnemental est par l’entremise de projets « just-do-it », y compris la réduction de la pression d’air de l’atelier de 105psi à 96psi à l’installation de lumières à DEL avec le mouvement et les capteurs afin de diminuer l’utilisation d’énergie. Ces petits changements peuvent avoir un impact important au fil du temps.

L’usine se concentre également sur les trois R de la gestion des déchets : réduire, réutiliser et recycler. Selon Wehrkamp, le « R » le plus important pour une fabrication durable est de réduire. Des tonnes de déchets s’accumulent dans l’emballage des pièces entrantes. Wehrkamp affirme que l’usine est toujours à la recherche de moyens de réduire l’emballage tout en confirmant la sécurité des pièces de fabrication. Le plan réutilise le bois de ses emballages en le broyant en paillis pour l’aménagement paysager ou en le brûlant en carburant.

Pour en savoir plus sur la façon dont Cummins s’associe pour progresser en matière de changements climatiques, cliquez ici. Apprenez-en plus sur la planète 2050 et comment Cummins travaille à atteindre ses objectifs environnementaux à long terme.
 

Avantages des moteurs diesel

For a World that is always on

Les moteurs diesel de pointe sont quelques-unes des options les plus économes en carburant et en énergie sur le marché, mais ce ne sont que le début de leurs avantages. Certains de leurs avantages sont émotionnels. Depuis cent ans, des gens lancent un moteur diesel pour débuter leur journée de travail. Mais l’impact environnemental de cette économie est maintenant en vertu de la réglementation croissante. Des systèmes de traitement après-traitement innovants et une ingénierie de pointe permettent aux propriétaires de fonctionner avec des émissions nettes nulles et de compléter les opérations avec des mélanges de biodiesel. Il s’agit du principal inconvénient du diesel, son impact environnemental, et permet à ce carburant de faire partie de l’alimentation de l’avenir.

Examinons les quatre avantages de haut niveau des moteurs diesel modernes.

Avantage 1 : économie de carburant diesel

Les véhicules diesel peuvent se déplacer de 20 % à 35 % plus loin sur un seul gallon de carburant que les véhicules à essence de taille similaire. La comparaison de l’économie de carburant diesel avec le biodiesel révèle également que le diesel à faible teneur en soufre peut être l’option supérieure. Par exemple, le biodiesel B100 en particulier est environ 7 % moins efficace que le diesel, selon le us Department of Energy Alternative Fuels Data Center. Cependant, le biodiesel B20 équivaut à peu près au diesel ordinaire dans son potentiel en matière d’économie de carburant.

Quel est le rendement énergétique du diesel? Une comparaison limitée des véhicules à passagers par Le fou de Motley a montré que le diesel est de 29 % plus efficace sur l’autoroute et de 24 % plus efficace dans la ville. Pour les véhicules commerciaux, le diesel est la meilleure option disponible dans les régions sans infrastructure de gaz naturel ou d’hydrogène, et même dans ces régions, le diesel pourrait encore être préféré.

Avantage 2 : Les moteurs diesel nécessitent moins d’entretien

Si vous vous demandez « les moteurs diesel ont-ils plus de problèmes », la réponse est qu’ils en ont moins. Il y a moins de pièces globales dans un moteur diesel qu’un moteur à essence, ce qui signifie moins de composants à briser ou à réparer. Par exemple, les moteurs diesel n’ont pas de bougies d’allumage. Cela laisse moins de place pour les pannes d’électricité et réduit le besoin d’entretien et d’entretien par le propriétaire. Moins de déchets sont produits et des économies sont réalisées !

Quel est le principal problème avec les moteurs diesel? De nombreux comptes, une surchauffe. Les groupes moteurs diesel sont puissants et sont mis à mal dans toutes les conditions environnementales. Mais avec juste un peu d’entretien régulier, les moteurs diesel de pointe de Cummins Inc. sont à la recherche de tous les défis.

Avantage 3 : Le diesel alimente un couple élevé

Quels sont les avantages de performance d’un moteur diesel? Les moteurs diesel offrent un meilleur potentiel d’accélération, de remorquage et de transport que leurs équivalents à essence. C’est parce que dans un moteur diesel, le piston s’élève vers le haut du cylindre, tandis que dans un moteur à essence, il s’arrête court. Les moteurs diesel compriment plus d’air plus rapidement, ce qui leur permet d’obtenir plus de puissance pour bien travailler. Les caractéristiques comme un turbocompresseur de suralimentation permettent à l’air supplémentaire d’entrer dans un moteur diesel afin qu’il puisse également offrir une puissance. Cummins se concentre sur les turbocompresseurs de suralimentation pour les groupes moteurs diesel de poids moyen et lourd afin d’améliorer l’efficacité et de réaliser des économies.

Avantage 4 : Les moteurs diesel ont une longue durée de vie

Les moteurs diesel sont robustes pour supporter une compression élevée et un travail acharné. Cela signifie qu’ils duent aussi longtemps. Chez Cummins, nous nous engageons à faire durer nos moteurs avec moins d’entretien requis par les propriétaires. Les systèmes de traitement après traitement simplifié, les intervalles plus longs entre les vidanges d’huile et les filtres sans entretien ne sont que quelques-unes des caractéristiques de notre gamme de moteurs diesel. Ces innovations signifient de meilleures finances en cours tout en transportant les forfaits et les gens essentiels d’où ils se trouve et où ils sont dirigés.

Cummins offre un moteur diesel puissant, fiable et responsable

Le diesel est-il meilleur pour l’économie? De nombreuses perspectives, oui. Le diesel est une technologie familière et ancrée dans les fermes, les chantiers, les routes et les chemins de fer partout dans le monde. Comme tous ces secteurs économiques et d’autres prennent des mesures pour respecter les règles en matière d’émissions, le diesel n’a pas à sortir de l’équation. Les systèmes de traitement après traitement de Cummins peuvent convertir les émissions diesel en azote gazeux et en vapeur d’eau, ce qui permet au diesel de conserver sa place pour alimenter la vie sans se souciant de l’impact environnemental et de la conformité.

En 1919, Clessie Lyle Cummins a fondé Cummins afin de donner suite à sa vision d’un moteur diesel amélioré. Depuis, nous n’avons cessé de repousser les limites des possibilités, de l’innovation au diesel propre aux carburants de remplacement comme le gaz naturel et l’hydrogène.

Les avantages des moteurs diesel sont nombreux, et Cummins veut vous aider à en tirer le meilleur parti. Apprenez-en plus sur l’application de nos moteurs dans toutes les industries, ou trouvez un concessionnaire près de chez vous pour obtenir du service ou du soutien.
 

Foire aux questions sur les moteurs diesel

Semi truck on road with sunset

Le sujet des moteurs diesel de pointe peut rapidement devenir extrêmement technique et transformer une question simple en une analyse en profondeur. Notre équipe de Cummins veut rendre ces sujets et les sujets entourant aussi digestibles que possible, c’est pourquoi nous avons rassemblé cette page de questions courantes que nous avons eues dans les environs des moteurs diesel de pointe.

Quelle est la durée de vie d’un moteur diesel?

Les moteurs diesel sont des machines robustes dont la durée de vie est plus longue que ce à quoi vous vous attendez. La durée de vie d’un moteur diesel moyen est n’importe où de 400 000 milles à 1 000 000 milles, tandis que la durée de vie moyenne d’un moteur à essence est d’environ 200 000 milles. Pourquoi? Les groupes moteurs diesel sont conçus différemment des moteurs à essence, ce qui signifie qu’ils ont plus de place à l’intérieur du moteur pour que l’huile se déplace librement. Cela permet aux composants du moteur de fonctionner plus longtemps à des niveaux optimaux. La conception globale des moteurs diesel et leurs utilisations comparativement aux autres moteurs sont d’autres facteurs clés de la durabilité des moteurs diesel.

Comment diagnostiquer les problèmes de moteur diesel?

Les problèmes de moteur diesel peuvent avoir un impact significatif sur la longévité. Il y a des courants de courants de courant dans les moteurs diesel que vous pouvez faire au cours d’un fonctionnement régulier. La méthode la plus précise pour diagnostiquer les problèmes de moteur est de communiquer avec le fabricant du moteur pour obtenir leurs idées sur les solutions. Au-delà, voici quelques problèmes courants de moteur diesel.

  • Fumée noire : Caractéristique courante des anciens moteurs de locomotive, la fumée noire est un signe évident d’un problème sérieux avec votre moteur diesel. Il existe plusieurs causes de fumée noire, comme une pompe d’injecteur défectueuse, une mauvaise soupape de RGE, ou quelque chose d’aussi simple que des températures de fonctionnement basses. Le nettoyage du système d’air est une excellente première étape pour lutter contre cela, mais en fin de compte, vous devriez consulter un spécialiste.
  • Démarrages difficiles : Les conditions plus froides peuvent souvent mener à des démarrages difficiles pour les moteurs diesel. La météo n’est qu’un catalyseur qui conduit au problème de la difficulté à démarrer le moteur. Un démarrage difficile ou aucun démarrage peut être causé par des bougies de glow défectueuses, une batterie défectueuse ou un problème avec le système d’alimentation, pour n’en nommer que quelques-uns.
  • Carburant contaminé : En raison de sa viscosité supérieure, le carburant diesel a plus de chance de devenir contaminé. L’eau, la suie et d’autres débris sont des contaminants de carburant courants. Le ravitaillement en carburant est une solution simple, mais si vous ne pouvez pas attraper ce problème assez tôt, vous devrez amener le moteur à un professionnel pour être corrigé.

Il est difficile de gérer seuls ces problèmes et ces solutions de moteur diesel. Chaque fois que vous pouvez identifier un problème grave avec le moteur, il est conseillé de le prendre à un spécialiste ou de communiquer avec le fabricant. Les moteurs peuvent être réparés, mais seulement correctement par les professionnels. Pour un professionnel de confiance de l’industrie, envisagez de prendre tous vos problèmes de moteur diesel à Cummins. Nos moteurs et notre service sont les meilleurs de leur catégorie.

À quelle fréquence devrait-on entre autres entrer en service un moteur diesel?

Selon la performance du moteur, la fréquence de son service variera. Une pratique sécuritaire serait d’avoir un moteur diesel entre les six mois. À tout le moins, il devrait être examiné une fois par année pour s’assurer que tout est en bon ordre. Il ne s’agit pas d’une règle de béton, car le type de moteur diesel et son utilisation auront un impact important sur la fréquence de l’entre-deux. Le manuel d’entretien de Cummins est une excellente ressource qui fournit des calendriers d’entretien en fonction du type de produit.

La variation est un autre aspect clé de l’entretien d’un moteur diesel. Par exemple, un camion longue distance qui fonctionne sur plusieurs centaines de milles par jour aurait un besoin de service ou d’entretien différent de celui de la voiture personnelle avec moteur diesel qui n’aurait besoin d’être entretien qu’une fois tous les six mois.

Un autre exemple de cette variation serait pour les camions de minage. Ils transportent des charges amazonienne, presque toute la journée, pendant des semaines et des mois dans des environnements très sales, de sorte que leurs besoins d’entretien/service seraient encore très différents de ceux d’un camion longue distance ou d’une voiture commerciale quotidienne.

Qui fabrique le plus de moteurs diesel au monde?

Nous pouvons vous donner un indice, vous lisez l’un de leurs blogs en ce moment. Notre équipe très talentueuse de Cummins est l’une des plus grandes manufactures de moteurs diesel au monde. En 2018, Cummins a fourni le plus de moteurs diesel de catégorie 8. Il y avait 309 701 moteurs diesel utilisés dans les camions de classe 8 cette année-là, et Cummins en était responsable à 38,3 %.

Quels sont les types de moteurs diesel?

Les types de moteur diesel sont le plus souvent désignés par taille. Il existe trois types de moteurs : petits, moyens et grands groupes moteurs diesel.

  • Petit: Les petits groupes moteurs diesel sont classés parmi les moteurs à puissance de sortie de 288 chevaux au maximum. Ce sont également des moteurs à injection directe, en ligne, à quatre ou six cylindres. En raison de leur taille et de leur puissance relatives, ils se retrouvent le plus souvent sur les petits camions ou les automobiles. Parmi les trois types, il s’agit du moteur diesel le plus produit.
  • Moyen: Les groupes moteurs diesel moyens sont un pas en avant des petits. Ils peuvent produire jusqu’à 1 000 chevaux-puissance. Certains moteurs V-8 et V-12 appartiennent à ce groupe. Ce type de moteur est couramment utilisé dans les camions lourds.
  • Grande: À ce niveau, nous discutons de puissance sérieuse. Les grands groupes moteurs diesel sont utilisés pour alimenter les trains, les navires et d’autres véhicules ou équipements de grande taille. Ils fonctionnent à une puissance supérieure à 1 000 chevaux.

Les moteurs diesel modernes sont-ils propres?

Bien que les moteurs diesel soient réputés polluants en émettant des gaz d’échappement et de la suie pendant l’utilisation, ils sont plus propres que vous le pensez. Un sous-produit positif de la règlementation de l’Environmental Protection Agency (EPA) est que les moteurs diesel sont plus propres qu’ils n’ont jamais été. En raison de la santé et de l’efficacité des moteurs fabriqués, ils pourraient durer 30 ans ou plus. Bien qu’aucun moteur à combustion interne ne fonctionne à 100 % propre, le concept de diesel propre est en cours dans des entreprises comme Cummins depuis un certain temps. Le biodiesel n’est qu’une façon dont nous nous efforçons de créer des solutions de rechange plus propres. Cummins, comme tous les autres fabricants de moteurs, certifie seulement que les moteurs doivent satisfaire aux carburants homologués par l’EPA (ou par un autre organisme de réglementation local).

Quels sont les inconvénients des groupes moteurs diesel?

Avant de détailler certains des inconvénients de l’utilisation de moteurs diesel, nous esturons qu’il est important de clarifier d’abord certains des avantages. Les deux avantages les plus vitaux qu’ils fournissent sont les moteurs diesel sont plus durables et fiables que les moteurs à essence. Ils ne nécessitent pas de bougies d’allumage du carburant. Les moteurs diesel ont également une meilleure économie de carburant que les moteurs à essence. Cela étant dit, les moteurs diesel sont utilisés dans les véhicules, les machines et d’autres projets où les moteurs à essence ne seraient tout simplement pas en mesure d’effectuer les tâches.

L’impact environnemental est un inconvénient majeur de l’utilisation de groupes moteurs diesel que la plupart des gens y associent. L’EPA remarque que « les émissions des moteurs diesel contribuent à la production d’ozone troposphérique qui endommage les cultures, les arbres et d’autres plantes. Les pluies acides, qui affectent le sol, les lacs et les ruisseaux, entrent également dans la chaîne alimentaire humaine par l’entremise de l’eau, des produits, de la viande et du poisson. » C’est pourquoi Cummins travaille constamment avec de nouvelles initiatives visant à créer un avenir plus propre pour les moteurs diesel.

Bien que les moteurs diesel soient l’option préférée dans des circonstances particulières, il y a encore quelques inconvénients à les utiliser. Pour un, les moteurs diesel, en moyenne, coûtent plus cher en carburant que les moteurs à essence. Ci-dessus, nous avons mentionné comment ces moteurs pourraient durer plus de 30 ans. Cela signifie que ces moteurs travailleront plus longtemps et plus fort que leurs homologues, ce qui se traduit par des services coûteux pour les garder en bon état de fonctionnement.

Les avantages et les inconvénients de l’essence et du diesel se fondent plus ou moins sur les besoins de l’utilisation pratique de l’individu ou de l’organisation. Dans la plupart des cas, il est nécessaire d’avoir à votre disposition de grands groupes moteurs diesel pour les opérations à grande échelle. Dans chaque cas, travailler avec un fabricant comme Cummins fera en sorte que vous receviez le meilleur moteur pour vos besoins.

Les moteurs diesel sont-ils au diesel renouvelable?

Une façon plus facile de répondre à cette question serait de l’imager comme « les moteurs diesel peuvent-ils fonctionner au diesel renouvelable ? » Dans ce cas, oui. Le diesel renouvelable convient aux moteurs diesel. Nous avons annoncé la compatibilité avec certains carburants diesels renouvelables pour nos moteurs B6.7 et L9. Ce type de carburant est un excellent mouvement dans la bonne direction pour lutter contre les inconvénients associés à l’utilisation de diesel.

Cummins : amener le diesel aux nouvelles frontières

Nous sommes toujours à la recherche de moyens de faire le maximum de produits. Nous savons qu’il existe de nombreuses options pour les moteurs diesel, mais aucun autre fabricant n’est plus digne de confiance que notre équipe de Cummins.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour savoir tout ce que nous pouvons vous offrir.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Considérations de sécurité autour des groupes moteurs et des véhicules au gaz naturel

Natural Gas Vehicle

Lorsqu’on passe aux moteurs au gaz naturel, il y a plusieurs aspects différents à considérer. La sécurité est une priorité absolue pour les fabricants de moteurs et de véhicules, les entreprises de distribution et de transport et les utilisateurs finaux.

Les moteurs au gaz naturel sont une technologie sécuritaire

Les moteurs au gaz naturel et les moteurs diesel ont des architectures relativement similaires. Les décennies de connaissances que Cummins Inc. a accumulées dans la conception de moteurs à combustion interne aident à concevoir des moteurs au gaz naturel sûrs et fiables. Ainsi, de nombreuses considérations de sécurité courantes sont connues et ont des solutions bien documentées, comme l’évitement des événements de pré-allumage dans le cylindre.

À certains égards, le gaz naturel est plus sécuritaire que les carburants liquides. Si une fuite se produit à l’intérieur du compartiment moteur, le gaz naturel tend à se dissiper plus rapidement tandis que les carburants liquides peuvent recouvrir les pièces du moteur ou former des flaques d’eau. Les fuites de diesel ou d’essence peuvent entraîner des incendies, tandis que le gaz naturel est déjà parti ou présent en concentrations si faibles qu’il n’est pas conductif pour l’allumage. En plus du gaz naturel, il existe d’autres carburants de remplacement comparables qui ont augmenté en popularité.

Les véhicules au gaz naturel gardent les conducteurs en sécurité

Les véhicules au gaz naturel comprimé (GNL) stockent leur carburant dans des cylindres à gaz robustes sous des pressions élevées. Les pressions de stockage élevées permettent l’entreposage de plus de carburant dans le même cylindre, étendant ainsi la portée du véhicule. Ces cylindres sont essentiels à la sécurité du véhicule et sont soumis à des normes de conception et à des marges de sécurité rigoureuses. Les cylindres de gaz naturel comprimé (GNL) sont généralement classés pour stocker du gaz jusqu’à 3 600 lb/po2. Ils sont également tenus de mettre en place des soupapes de sécurité qui libèrent un peu de gaz afin de réduire la pression en cas de conditions anormales. D’autres composants de sécurité essentiels comprennent un régulateur de pression et une soupape d’arrêt. Un régulateur de pression surveille la pression du gaz naturel qui atteint le moteur. La soupape d’arrêt principale permet d’isoler le système d’alimentation du moteur. Ces composants sont minutieusement vérifiés et testés pour garantir la sécurité des véhicules qui les incorporent. Cummins a formé une nouvelle coentreprise appelée Cummins Clean Fuel Technologies pour fournir des réservoirs de stockage de gaz naturel.

Le gaz naturel est plus léger que l’air et peut se dissiper dans l’atmosphère. Afin d’éviter de graves dommages dans les réservoirs, la plupart des systèmes de livraison de carburant sont conçus de manière robuste au cas où des accidents de véhicule se déroulent. Les réservoirs de GNL doivent passer des tests d’exposition à l’acide et des gouttes dans des angles horizontaux, verticaux et de 45 degrés. Ils doivent également passer un test de pénétration qui les oblige à être fusillés sans rupture du réservoir. Enfin, tous les cylindres de GNL doivent être testés et certifiés selon une plage de températures de fonctionnement continue de -40 à 185 000 F.

Il est important que les systèmes de carburant au gaz naturel ne fuient pas. Des inspections et un entretien périodiques sont essentiels pour éviter les fuites. La cote de poids brut du véhicule (GVWR) détermine les intervalles entre les entretien des réservoirs. Si le nombre est supérieur à 10 000 lb, l’inspection a lieu au moins tous les 12 mois. Ensuite, si le GVWR est inférieur ou égal à 10 000 lb, l’intervalle entre les inspections est de trois ans (36 mois) ou tous les 36 000 milles. Les cylindres aung ont une durée de vie utile limitée de 15 à 20 ans et ne sont pas requalifiés pour une utilisation au-delà de leur durée de vie utile.

Ce sont quelques-unes des nombreuses pratiques exemplaires énumérées dans les normes de sécurité, comme la norme 52 de la National Fire Protection Association. Les fabricants de réservoir fournissent également des instructions pour éviter les dommages au cylindre. Certaines de ces instructions comprennent de ne pas faire de dinage ni de marcher sur les cylindres et de protéger les soupapes, les raccords et les conduites lors de leur transport.

Les 5 meilleurs éléments de conception de sécurité pour les installations d’entretien de GNL

Le HNC est principalement du méthane (CH4) avec de légères quantités d’autres hydrocarbures. Son plus léger que l’air, donc en cas de rejet, il monte au plafond de l’installation d’entretien et se dissipe rapidement plutôt que de se mettre en commun au niveau du plancher ou près comme les vapeurs de carburant liquide. Si des concentrations de 5 % à 15 % en volume de gaz naturel rencontrent une source d’allumage, le gaz pourrait s’allumer, avec des résultats potentiellement graves. Cependant, selon le U.S. Department of Energy, en raison de la capacité du gaz naturel à se dissiper rapidement, cette concentration est rarement visible dans la pratique. Cela dit, pour prévenir les dangers potentiels pour la sécurité, les installations qui entrent en service des véhicules au gaz naturel nécessitent des mesures de sécurité spécifiques.

1. La ventilation doit fournir un débit d’air suffisant pour réduire la concentration de tout gaz libéré et en même temps évacuer le gaz de la structure.
2. Les trajectoires de migration doivent être contrôlées pour empêcher les gaz relâchés d’entrer dans les zones non protégées de la structure.
3. Le chauffage de l’espace doit être conçu conformément aux directives afin que les flammes ou les surfaces chaudes ne fournissent pas de source d’allumage.
4. Les câblages électriques et l’équipement doivent être installés de telle sorte qu’ils ne fournissent pas d’allumage en raison d’une étincelle. L’équipement lui-même peut être conçu pour être « preuve d’explosion ».
5. Les systèmes et alarmes de détection et de contrôle du méthane doivent fournir une défense contre les concentrations dangereuses de gaz naturel en alertant le personnel dans le bâtiment et en désactivant les sources d’allumage électrique potentielles.

Les coordonnateurs des villes propres locales sont une excellente ressource pour les parcs et les gestionnaires d’entretien des installations ayant des questions sur les mesures de sécurité ou qui ont besoin d’aide pour accéder à leurs installations. Visitez la cleancities.energy.gov pour trouver un coordonnateur local pour les villes propres.

En fin de compte, l’utilisation du gaz naturel dans l’industrie du transport peut être un carburant sécuritaire. Il s’agit d’un ajout aux nombreux avantages de l’utilisation de moteurs au gaz naturel. Par conséquent, les véhicules au gaz naturel sont propres, sûrs et fiables grâce à l’utilisation des meilleures pratiques et à l’incorporation de fonctionnalités de sécurité intelligentes.

Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ici pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.

Puneet Singh Jhawar

Puneet Singh Jhawar

Puneet Singh Jhawar est directeur général de l’entreprise mondiale du gaz naturel pour Cummins Inc. Dans ce rôle, il est responsable de la vision des produits, de la gestion financière et de la performance globale du secteur du gaz naturel. Au cours de ses 14 années de carrière chez Cummins, M. Jhawar a cultivé des relations réussies avec plusieurs des plus grands clients de Cummins. Jhawar a une vaste expérience à l’échelle mondiale, avec des rôles basés au Moyen-Orient, en Inde, en Europe et aux États-Unis.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.