La nouvelle stratégie de Cummins en matière de plateforme de moteur à faible émission de carbone et compatible avec le carburant

À l’occasion d’un événement de presse spécial de la fête de laYer, Cummins a dévoilé aujourd’hui les premières plateformes de groupe motopropulseur à combustion interne de l’industrie, qui sont une des premières de l’industrie à avoir un système de combustion interne, aidant les parcs à se décarboner aujourd’hui.
Voici cinq choses à savoir sur cette passionnante nouvelle approche technologique de Cummins.
1. Une approche d’abord de l’industrie
Ces nouvelles plateformes de moteur à agnostic de carburant présenteront une série de versions de moteur qui sont dérivés d’un moteur de base commun, ce qui signifie qu’ils ont un haut degré de points communs entre les pièces. En dessous du joint d’joint de tête de chaque moteur aura des composants similaires et au-dessus du joint d’joint de tête aura des composants différents pour différents types de carburant. Chaque version du moteur fonctionnera à l’aide d’un carburant différent et unique.
Il s’agit d’une première dans l’industrie. Il s’agit des premières plateformes de moteur à être intentionnellement conçues en ayant en tête les points communs à la fois pour l’empreinte du moteur et les composants pour tous les types de carburant.
Cette approche technologique s’appliquera à toutes les plateformes de produits de la série X, de la série L et de la série B de Cummins, qui seront offertes pour le diesel, le gaz naturel et l’hydrogène, et qui permettra à nos clients de personnaliser leurs transitions vers zéro.
2. Aujourd’hui, les changements climatiques s’adressent de façon concrète aux changements climatiques
Le changement climatique est la crise existentielle de notre temps, et chacun de nous a un rôle à jouer. Nous avons l’occasion d’avoir un impact positif en faisant partie de la solution et notre planète a besoin que tout le monde fait ce qu’il peut.
Notre approche doit être un effort combiné de zéro émissions où elle est disponible et en utilisant notre puissance plus propre ou notre réduction du carbone là où ce n’est pas le cas. Il n’existe pas de solution unique ou de « balles de magie » pour arriver à zéro qui fonctionne pour tous les types d’applications sur tous les marchés et tous les cycles de service.
Est-ce de l’hydrogène? Il est électrique à batterie? Du gaz naturel? Du diesel de pointe?
La réponse est oui à toutes les réponses ci-dessus. C’est la façon la plus rapide pour le monde d’arriver à destination zéro.
3. Bâti sur un héritage d’innovation et de fiabilité
Ces plateformes agnostiques de carburant sont conçues et bâties sur les apprentissages extraits de millions de moteurs au diesel et au gaz naturel fabriqués et actuellement en utilisation. Les technologies numériques et connectées d’aujourd’hui permettent à Cummins d’extraire des renseignements spécifiques aux différents cycles de service du moteur, et de les exploiter pour concevoir des plateformes fiables d’agnostique du carburant.
Le processus d’évaluation et d’essai inégalé de Cummins garantit des produits de haute performance. De plus, ces produits sont soutenus par le plus grand réseau de ventes, de service et de soutien de l’industrie.
4. Cummins est le mieux équipé
11 000 ingénieurs, 37 centres techniques, 1 milliards de dollars dépensés annuellement en recherche et technologie et 10 600 concessionnaires certifiés Cummins. Ces capacités clés, bâties au cours des 100 dernières années, accélèrent notre capacité d’aider nos clients à se décarboniser.
Travailler avec Cummins pour naviguer dans le voyage vers des émissions nulles signifie travailler avec un partenaire expérimenté qui a les connaissances, les outils et les ressources nécessaires pour aider les parcs à faire la transition vers de nouvelles options d’alimentation.
5. Donne à tout le monde des options pour faire un impact
Le chemin le plus court vers zéro nécessite de scruter toute la chaîne du puits aux roues. Cela signifie faire des sauts là où nous pouvons et faire de plus petits pas là où nous ne pouvons pas. Ceux qui peuvent passer à la batterie électrique ou aux piles à carburant aujourd’hui devraient le faire. Ceux qui ne peuvent pas, peuvent tirer parti de ces nouvelles plateformes de moteur agnostiques de carburant pour commencer à se décarboniser aujourd’hui.
Cummins croit qu’il nous faudra tous tirer comme un pour atteindre le zéro net. Et nous continuerons de nous concentrer sur l’innovation de solutions à faibles émissions aux côtés de notre technologie à émissions nulles afin d’assurer un avenir durable pour toutes les industries qui gardent le monde en marche.
Joignez-vous à nous pour faire partie de la solution. Notre planète a besoin que tout le monde fait ce qu’il peut et continue de se demander : « Que pouvons-nous faire cette année pour faire une différence ? » Que pouvons-nous faire en ce moment? »
Apprenez-en plus sur la façon dont nos nouvelles plateformes de moteur à carburant à faible teneur en carbone font partie de la réponse à la décarbonisation.