Liste de contrôle pour la sécurité des génératrices domestiques

Home Generator Safety Tips - Cummins

Suivez ces conseils de sécurité pour la génératrice pour la maison lors de la préparation de votre maison et de votre famille aux pannes d’électricité à long terme.

Avec un peu plus d’un mois à gauche sur la saison des ouragans déjà tumultueuse de l’Atlantique, sans parler de la probabilité de violentes tempêtes hivernales à l’horizon, t est le moment de la préparation aux pannes d’électricité.

La préparation aux pannes de longue durée est importante, et si vous avez déjà pris les mesures nécessaires pour garantir une alimentation d’urgence continue en achetant une génératrice, considérez les étapes que vous devez prendre pour utiliser une génératrice de secours pour la maison en toute sécurité.

Le plus grand risque de génératrices pour la maison est le monoxyde de carbone (CO) au gaz. On l’appelle « le silencieux silencieux » parce qu’il est inodore et incolore, ce qui signifie que la plupart des gens l’inhalent ne se rendent même pas compte jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Les symptômes d’empoisonnement au CO peuvent ressembler à la pandémie, et dans les cas graves, il peut causer des dommages au cerveau permanents ou la mort. Le CO peut être particulièrement dangereux pour les personnes qui sont en train de dormir ou qui sont inivées.

Voici quelques conseils pour assurer la sécurité de votre famille lors de l'utilisation d'une génératrice lors de la prochaine panne d'électricité.

Conseils de sécurité sur les génératrices portatives au gaz ou au diesel :

  1. Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l’établissement d’une génératrice.
  2. N’utilisez jamais de génératrice à l’intérieur de votre maison ou de votre garage. Elles doivent être utilisées à l'extérieur, dans des zones bien ventilées, à au moins 20 pieds de toute maison ou habitation.
  3. Recherchez tous les endroits où l’air peut entrer dans la maison près de votre unité et assurez-vous qu’ils sont correctement fermés et scellés. Cela inclut les fenêtres ou les portes, les entrées d’air, les évents du séchoir à proximité ou les espaces de rampement.
  4. Les alarmes de détecteurs de CO fiables, approuvées et fonctionnant à la batterie doivent être installées à des emplacements appropriés à chaque étage de la maison, tel que spécifié par le fabricant.
  5. Donnez à la génératrice une pause qui permet à tout échappement concentré de s’échapper de la région. Pendant cette pause, ouvrez vos fenêtres et vos portes pour évacuer la concentration qui s'est accumulée dans votre maison.
  6. Assurez-vous que votre génératrice est entretenue convenablement, y compris les changements réguliers d’huile.

Conseils de sécurité pour les génératrices au gaz ou au diesel installées en permanence :

  1. Installez la génératrice à l’air libre seulement. Travaillez avec un installateur professionnel (lien vers https://cummins.tech/tj1e6z) pour localiser la génératrice à l’écart des fenêtres, des portes et d’autres ouvertures de la maison où les gaz d’échappement s’éloigneront de la maison ou des zones occupées.
  2. Installez toutes les pièces du boîtier de génératrice à au moins 60 pouces de toute ouverture sur les murs des structures qui peuvent être occupées. Les exemples d'ouvertures murales comprennent, sans s'y limiter, les fenêtres et les portes ouvrantes, les évents de sécheuse, les prises d'air frais pour les appareils de chauffage, etc.
  3. Recherchez tous les endroits où l’air peut entrer dans la maison près de votre unité et assurez-vous qu’ils sont correctement fermés et scellés. Cela inclut, sans s’y limiter, les fenêtres ou les portes, les entrées d’air, les évents de sécheuse à proximité ou les espaces de rampement. Votre génératrice doit être située de telle telle que les gaz d’échappement ne soient pas en mesure de s’accumuler dans une zone occupée.
  4. Assurez-vous que les génératrices sont utilisées, entretenues et exploitées conformément aux recommandations du fabricant. S’il y a un problème à ce que les normes d’installation n’ont pas été respectées, obtenir une partie appropriée, comme l’installateur, pour l’inspecter.
  5. Donnez à la génératrice une pause qui permet à tout échappement concentré de s’échapper de la région. Pendant cette pause, ouvrez vos fenêtres et vos portes pour évacuer la concentration qui s'est accumulée dans votre maison.
  6. Vérifiez la corrosion, l’obstruction et les fuites dans le système d’échappement chaque fois que vous démarrez la génératrice et toutes les huit heures lorsqu’il est en continu.
  7. Assurez-vous que votre génératrice est entretenue convenablement, y compris les changements réguliers d’huile.
  8. Les alarmes de détecteurs de CO fiables, approuvées et fonctionnant à la batterie doivent être installées à des emplacements appropriés à chaque étage de la maison, tel que spécifié par le fabricant.

les génératrices pour la maison extrêmement silencieuses, esthétiquement agréables et accessibles à distance. Si vous n’avez pas encore fait l’étape de l’achat d’une génératrice de secours, envisagez de planifier une évaluation home sans douleur avec votre deale de Cummins le plus près. En seulement quelques minutes, vous pouvez savoir exactement à quel point la paix d'esprit ultime peut coûter peu.
 

Catherine Morgenstern - Cummins Inc.

Cathéa Morgenstern

Madame Madame Morgenstern est une femme-femme de marque pour Cummins, couvrant des sujets tels que la propulsion de remplacement, la numérisation, l’innovation dans la fabrication, l’autonomie, la durabilité et les tendances en milieu de travail. Elle a plus de 20 ans d’expérience en communications d’entreprise, et a pris des postes de direction plus récemment dans le secteur des biens d’équipement industriels.

Elle a commencé sa carrière en tant qu’écrivaine en marketing pour une entreprise de sociétés d’insérité, où elle a appris à prendre des renseignements compliqués et très techniques et à les rendre accessibles à tous. Elle croit que le concept de « storytelling » est plus qu’un buzze de la mode et aime trouver des moyens pour ses lecteurs de faire des connexions personnelles à ses sujets. Elle est passionnée de technologie et d’innovation et de la façon dont son intersection peut avoir un impact dans toutes nos vies.

Elle a récemment déménagé dans sa ville natale dans la vallée de l’Hudson, à New York, après plusieurs décennies à Los Angeles et à Chicago. Elle est diplômée de LA MAISON DE LA FAMILLE ET aime jardiner et passer du temps avec son mari et ses trois enfants.

Cummins Power Generation reçoit la plus haute reconnaissance du secteur des centres de données en Chine


 

Cummins Power Generation (CPG) a été honoré pour son premier projet PowerBlocTM. La China Engineering Construction Standardization Association, l’organisation la plus importante de Chine définissant les normes industrielles liées aux centres informatiques, a décerné le CPG dans le cadre des Data Center Scientific and Technological Achievement Awards. La liste des gagnants a été annoncée officiellement lors du 9e sommet des normes des centres de données.

Lancé en mai 2021, PowerBloc a été conçu par l’équipe CPG China et est fabriqué dans l’usine CPG China à Wuhan, une ville du centre de la Chine. PowerBloc intègre les groupes moteurs diesel, les réservoirs d’eau (systèmes de refroidissement), les réservoirs de carburant( circuits d’alimentation), les silencieux (systèmes de réduction du bruit), les armoires d’interrupteurs électriques (systèmes de commande) et les systèmes de protection contre les incendies dans un conteneur standard de 40 pieds très intégré. Le premier des trois groupes électrogènes PowerBloc a été installé sur les sites de clients en septembre. Le test standard d’assurance de la qualité d’installation, la charge continue de 12 heures et les tests de surcharge d’une heure ont été effectués avec le client. Les résultats ont non seulement validé 10 mètres carrés d’économie d’espace par rapport à l’unité conteneurisée traditionnelle, mais ont démontré un fonctionnement extra stable, un faible bruit, de faibles émissions et un excellent rendement de cette solution novatrice.

Le projet PowerBloc et son innovation technique remarquable ont établi une nouvelle référence en matière d’alimentation de standby dans le domaine des centres de données, en particulier dans la zone en conteneur. Ce prix est le plus élevé du genre dans l’industrie chinoise des centres de données.

« Le concept, la conception, le développement et l’application de PowerBloc n’est qu’un autre exemple vivant de la façon dont nos gens vivent la vision de Cummins d’innover pour nos clients afin d’alimenter leur succès », a déclaré Wang Lei, directeur général de CPG China. « Le moteur de cette solution était d’effacer le point de douleur pour nos clients de l’industrie des centres de données. L’antérié des clients et la reconnaissance de l’industrie nous donnent plus de confiance pour innover davantage dans des solutions à valeur ajoutée pour cette industrie. »

Au cours du sommet, le comité du centre de données de la Chine a également publié un livre blanc technique sur l’ensemble de génératrice diesel en conteneur d’un centre de données, qui a été co-rédigé avec CPG. Cummins a interprété en détail les éléments de conception, les problèmes existants dans l’application et la direction du développement future pour les ensembles de génératrices conteneurisées servant de systèmes d’alimentation de standby.

CPG a également profité de cette occasion pour mettre en vedette ses capacités uniques en matière de systèmes d’alimentation pour les centres informatiques. Le kiosque du CPG a attiré de nombreux participants des établissements de conception qui fournissent la planification et la conception du système d’alimentation. L’événement a été une retransmission et a attiré beaucoup d’attention du public.

CPG a gardé la position de chef de file en tant que fournisseur d’ensemble de génératrice diesel dans l’industrie des centres de données en Chine et a poursuivi sa réputation de fournisseur de solutions de cycle de vie. Les clients clés comprennent China Telecom, China Mobile, China Unicom, Aabaaba, Tencent et ByteDance.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins est un chef de file mondial en alimentation qui conçoit, fabrique, vend et entretient des moteurs au diesel et aux carburants de remplacement de 2,8 à 95 litres, des ensembles de génératrices électriques diesel et de remplacement de 2,5 à 3, 500 kW, ainsi que des composants et de la technologie connexes. Cummins dessert ses clients par l’entremise de son réseau de 600 installations de distributeurs indépendantes et détenues par l’entreprise, et de plus de 7 200 concessionnaires répartis dans plus de 190 pays et territoires.

Composants de miniréseaux

Les microgrilles sont des merveilles technologiques. Découvrez les différents composants qui se rassemblent sous une microgr de.

Les grilles de services publics et les microgr de ont beaucoup en commun. Les deux servent la même fonction- pour offrir de l’alimentation électrique aux consommateurs. Les deux sont soumis aux mêmes contraintes, garantissant que la production d’électricité et la charge électrique soient égales en tout temps. Cependant, leurs composants sont différents.

Les microgr de sont à une échelle beaucoup plus petite que les grilles de services publics et comprennent par conséquent des composants qui sont en conséquence réduites.

Voici les composants principaux d’une microgr de :

Ressources de production d’électricité dans les microgr de

Le cœur battant d’un de se compose d’un ensemble de ressources de production délectricité. Les ressources de production typiques que l’on trouve dans les microgrils comprennent les génératrices au gaz naturel ou au gaz naturel les réseaux solaires et les éoliennes.

Les microgr de base sont généralement construits autour d’une ou plusieurs génératrices au diesel. Quand du gaz naturel est disponible, les génératrices au gaz font également partie des options offertes. Par exemple, les micrograires insulaires plus anciennes sont basées sur une petite centrale électrique composée de quelques groupes moteurs diesel couplés à des alternateurs. Les génératrices sont le choix par défaut pour alimenter un de parce qu’elles peuvent couvrir un grand éventail de charges et parce qu’elles peuvent être utilisées comme alimentation de secours. Ils démarrent rapidement, sont réactifs aux changements de charge et peuvent fonctionner avec divers carburants.

de carburant est une option valide pour offrir de l’alimentation sur demande sur les microgr de. Les piles à carburant peuvent fonctionner au gaz naturel, à l’hydrogène et à d’autres carburants moins courants. Bien que leur coût reste trop élevé pour être largement utilisé, les piles à hydrogène sont considérées comme une source potentielle d’électricité à petite échelle sans CO2.

Typical components of an island microgrid
Cliquez sur l’image pour examiner de plus près les composants de de

Ressources énergétiques intermittentes au sein des microgr de

Le coût des panneaux solaires est devenu si bas que, dans certaines régions, leur installation sur les maisons et les entreprises n’est pas une raison de plus. Les campus universitaires, les installations industrielles et d’autres équipés d’un de peuvent installer des réseaux solaires en grand nombre, ce qui permet de réaliser des économies significatives sur leurs factures d’énergie. En fait, plusieurs construisent un de spécifiquement pour être en mesure de mieux s’intégrer et de tirer parti de leurs ressources solaires.

Stockage d’énergie dans les microgr de

De nombreux propriétaires choisissent parfois de compléter leur installation photovoltaïque à la maison avec un pack de batteries. De même, de nombreux propriétaires de microgr de incorporent stockage d’énergie à dans leur système. Avec le prix des batteries au lithium-ion à un bas niveau de tous les temps, les avantages de l’ajout d’une ressource de stockage d’énergie font souvent en sorte que les coûts supplémentaires.

Pour un, les systèmes de stockage d’énergie de batterie fournissent un service connu sous le nom de « time-shifting ». Les batteries à changement de temps recueillent de l’électricité supplémentaire à partir d’un système solaire résoyant au cours de la journée, puis déchargent la batterie après que le soleil s’est mis à répondre aux demandes de charge pendant la nuit. De même, les batteries peuvent être déchargées parfois lorsque la puissance de la baie solaire ne correspond pas aux exigences de charge comme les courtes périodes de pointe de la demande. Cela permet au propriétaire de maximiser l’utilisation des ressources intermittentes.

Un autre avantage des systèmes de batteries est leur capacité de répondre instantanément aux changements de la demande d’électricité sur le de. Avoir une batterie comme capacité d’alimentation de secours est souvent beaucoup plus rentable que de mettre au ralenti une génératrice supplémentaire 24/7 au cas où la demande augmenterait de façon inattendue. Pensez au stockage d’énergie comme la graisse sur le microgrid où l’énergie est stockée.

Gestion de la charge à l’intérieur des microgr de

Certains propriétaires de microgr de ont la possibilité de gérer activement la demande d’électricité de la même façon qu’ils gèrent la production d’électricité.

Par défaut, lorsqu’une grosse machine électrique démarre quelque part sur la microgr de, les génératrices qui approvisionnent le de doivent rapidement se mettre en place pour répondre à la demande supplémentaire. Les microgr de qui gèrent activement la demande ont une autre option. Ils peuvent diminuer la demande ailleurs sur la microgr de, par exemple en arrêtant temporairement le ca d’un bâtiment. Il en résulte que la demande et la production sont de nouveau équilibrées sans augmenter la production.

Contrôle et communications au sein des microgr de

Les microgr de ont besoin d’un cerveau et d’un système nerveux pour fonctionner de façon sécuritaire et efficace, ce qui doit posséder des systèmes de contrôle microgridiques sophistiqués.

Les grilles de services publics à grande surface servent des millions de consommateurs et ont une quantité considérable d’inertie, limitant le potentiel de changements rapides et incontrôlables. Les microgr de, en revanche, comprennent moins de charges et de ressources et sont plus sensibles aux variations de charge et de production. Le démarrage de plusieurs grosses machines électriques sans l’assurance qu’une quantité équivalente de production est disponible est un moyen sûr de faire crash la microgr de.

Le système de commande d’une microgr de comprend généralement plusieurs contrôleurs et capteurs distribués sur son territoire. Un système de contrôle de surveillance et d’acquisition de données est également requis pour recueillir des données et distribuer des instructions.

Si le système SCADA est le système nerveux du de, alors le logiciel de gestion de l’énergie est le cerveau ; ce logiciel peut être très sophistiqué. L’intelligence artificielle et les fonctionnalités d’apprentissage automatique permettent au logiciel de gestion de l’énergie moderne d’apprendre à mieux anticiper la charge des consommateurs sur la microgr de et la production d’actifs renouvelables, afin d’optimiser le système pour fonctionner de la manière la plus rentable. La maximisation de l’utilisation des ressources renouvelables, la minimisation des coûts des combustibles fossiles et le maintien de la fiabilité de l’équipement et du de, tout en expédiant la charge, sont toutes prises en charge par le logiciel de gestion de l’énergie, dans les paramètres spécifiés par le propriétaire de la microgr de.

Appareillages de commutateurs, onduleurs et autres équipements

Enfin, les microgr de comprennent d’autres composants essentiels comme les câbles électriques, les disjoncteurs, les transformateurs et plus encore. Ces composants sont les os, les muscles et les vaisseaux de sang d’une microgr de. Ils relient les ressources de production aux consommateurs et permettent au système de contrôle du de faire des changements à l’état de la microgr de.

commutateurs de transfert automatiques par exemple, isolent différents actifs de production pour s’assurer, par exemple, que l’onduleur ca associé à un réseau solaire ne alimente pas d’électricité une génératrice au diesel. Les onduleurs convertissent l’alimentation DC alimentée par les batteries ou les panneaux solaires en une alimentation ca qui est de façon adéquate synchronisée avec d’autres ressources de ca sur le microgrid.

Vous souhaitez en savoir plus sur les microgr de ? Vous aimeriez peut-être aussi :

Augmentez votre énergie IQ

Développez professionnellement avec les tendances énergétiques et les idées fournies dans votre boîte de réception. Apprenez-en plus sur les technologies et les tendances énergétiques sur notre Energy IQ hub .

Aytek Yuksel - Cummins Inc

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel est le responsable du marketing de contenu de Cummins Inc., en se concentrant sur les marchés des systèmes d’alimentation. Aytek s’est joint à l’entreprise en 2008. Depuis, il a occupé plusieurs postes de marketing et vous offre maintenant les enseignements tirés de nos marchés clés, allant des marchés industriels au secteur résidentiel. Aytek vit à Minneapolis, au Minnesota, avec sa femme et ses deux enfants.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.