Avantages des carburants de substitution et de la flexibilité des carburants

Les moteurs à combustion interne utilisant des carburants traditionnels et alternatifs font partie intégrante de la vie dans toutes les régions du monde. Ils sont presque universellement utilisés dans les véhicules motorisés de toutes sortes, dans la production d’électricité, et plus encore. Traditionnellement, les moteurs à combustion interne sont utilisés avec des carburants liquides. Ces carburants sont distillés à partir de pétrole. Pensez à l’essence, au diesel, au kérosène ou à l’huile lourde.
Que sont les carburants de remplacement?
Les carburants fossiles liquides sont commodes et abordables, mais ils ne sont pas les seuls carburants que les moteurs peuvent brûler. En fait, les carburants de remplacement sont offerts depuis aussi longtemps que les moteurs à combustion interne existent. Par exemple, les véhicules fonctionnant à un carburant connu sous le nom de gaz de bois ont été largement utilisés pendant la seconde guerre mondiale. Cela a permis d’économiser le carburant nécessaire pour l’effort de guerre. Le gaz de bois a été généré par la combustion incomplète de puces de bois. Le processus se déroule dans une sorte de grosse cyltte. La pipe pourrait être placée sur une remorque derrière un véhicule, et à partir de là, tuyaux au moteur du véhicule.
Aujourd’hui, peu de véhicules sont au gaz de bois, mais de nombreux autres carburants de remplacement sont offerts, et plusieurs autres sont en cours de développement. Certains, comme le gaz naturel comprimé (GNC) et le gaz de pétrole liquide (GPL- un mélange de propane et de butane), sont dérivés des carburants fossiles. D’autres, comme le diesel renouvelable, le biodiesel, l’éthanol et le biogaz, sont obtenus à partir de cultures énergétiques ou de déchets organiques. Vous pouvez consulter les les carburants à faible teneur en carbone pour en savoir plus.
Les progrès de l’ingénierie chimique et d’autres disciplines ont également permis de resserre le méthane, l’hydrogène, le diesel et plus encore à partir de matières premières non fossiles comme le dioxyde de carbone (CO2) et l’eau à l’aide d’électricité renouvelable. Ces carburants synthétiques sont parfois connus sous le nom de carburants électronique. Vous pouvez consulter les d’alimentation électrique et les carburants électriques pour en savoir plus.
Le diesel renouvelable peut être utilisé comme remplacement de rechange. Pour la plupart des moteurs, aucune modification n’est requise. Les biodiesels doivent être mélangés au diesel fossile pour être utilisés dans les moteurs d’allumage par compression standard. L’éthanol, en gros, l’alcool peut également être utilisé dans les véhicules si (allumage par étincelle) traditionnels lorsqu’il est mélangé à de l’essence. Le mélange d’éthanol est extrêmement fréquent. Plus de 98 % de l’essence vendue aux États-Unis contient une grande partie de l’éthanol.
Par exemple, le moteur à allumage par étincelle de Cummins Inc. Ethos peut faire fonctionner de l’E85 (éthanol à 85 % sans modification). Entre-temps, les moteurs capables de faire fonctionner du carburant souple peuvent utiliser un mélange d’essence et d’éthanol de 51 % à 83 % (E85). Les véhicules ayant cette capacité, connus sous le nom de véhicules à flexion de carburant, ne sont pas rares, selon le U.S. Department of Energy, il y a plus de 21 millions de véhicules à flexion de carburant qui roulent sur les routes des États-Unis.
Qu’est-ce que la flexibilité du carburant?
La flexibilité du carburant est également une option pour les propriétaires d’équipement qui souhaitent utiliser du GNC ou du GPL comme solution de rechange à l’essence. L’un ou l’autre peut être atteint avec l’ajout d’un système de carburant séparé et l’ajout d’un nouvel ensemble d’injecteurs de carburant dans le moteur. Les propriétaires de véhicules à deux carburants peuvent ainsi fonctionner au gaz naturel naturel (CNG) et, si aucune station-service de carburant CNG n’est à proximité lorsque le carburant gazeux est en pénurie, continuez à utiliser de l’essence.
Les carburants de remplacement ne sont pas seulement pour les véhicules routiers. Les machines agricoles, les mining les navires, les locomotives et d’autres véhicules peuvent potentiellement tirer parti de l’utilisation de carburants de remplacement. Les carburants de remplacement sont également une option pour les moteurs à combustion interne stationnaires. Les moteurs stationnaires sont couramment utilisés dans les applications industrielles comme l’extraction de pétrole et de gaz ou la production électricité. Les propriétaires de centrales électriques peuvent plus facilement atteindre leurs objectifs opérationnels et financiers lorsqu’ils ont l’option d’utiliser du diesel traditionnel, du biodiesel ou du gaz naturel dans leur centrale électrique. Par exemple, les centrales électriques fondées sur lun moteur à échange peuvent démarrer leurs groupes moteurs au gaz naturel. Une fois les moteurs en marche, ils peuvent être commutés au biodiesel, ce qui permet un fonctionnement net sans 2'exploitation.
Les entreprises exploitant des parcs de véhicules font constamment des compromis entre de multiples objectifs comme la réduction des coûts d’investissement, la réduction des coûts d’entretien, la réduction des coûts de carburant et de réduction des émissions, tout en tenant compte de la portée et des contraintes de ravitaillement, entre autres. L’adoption d’un carburant de remplacement peut aider à atteindre un ou plusieurs de ces objectifs.
Avantages environnementaux des carburants de remplacement
L’utilisation d’un carburant de remplacement peut être un bon moyen de réduire les émissions de carbone. La combustion de carburants fossiles libère du carbone dans l’atmosphère qui était auparavant stockée sous terre.
Les biocarburants, en revanche, libèrent le carbone qui a été retiré de l’atmosphère par les cultures dont ils sont faits. This is why biofuels are thought of as net-CO2 free fuels. De même, le carburant au gaz naturel renouvelable produit à partir d’une décharge ou des gaz d’égouts peut être considéré comme un carburant avec une intensité carbone négative.
Pour les entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte carbone, les carburants de remplacement présentent une variété d’options. Le passage au GNC ou au GPL peut entraîner d’importantes 2 , malgré leur nature fossile. L’utilisation d’un carburant avec une plus grande teneur en éthanol ou en biodiesel peut également être efficace. Pour les entreprises qui cherchent à réduire davantage les émissions de CO2, les conversions complètes au biodiesel, à l’huile végétale hydrotaitée, à l’éthanol, au gaz naturel renouvelable, ou même à l’hydrogène, ou à un carburant électronique pourraient également être une option.
En plus d2, les moteurs à combustion interne émettent d’autres gaz d’échappement. La plupart des entreprises devraient être préoccupées par les émissions non carbone de leurs parcs de véhicules. Des carburants de remplacement à combustion propre peuvent vous aider à cet égard. Dans certains cas, par exemple, la conversion d’un camion diesel au gaz naturel naturel (CNG) peut être plus rentable à long terme que d’investir dans des équipements de contrôle des émissions des gaz d’échappement des diesels.
De plus, dans certaines industries, les émissions autres que le carbone posent un ensemble précis de problèmes. Ces problèmes peuvent conduire à des solutions transformatrices conçues autour d’un carburant de remplacement. Les mines, par exemple, nécessitent un système de ventilation puissant afin de maintenir un environnement sûr et respirant. Avec des machines lourdes fonctionnant sous terre, ce n’est pas une tâche facile. L’exploitation de ce système de ventilation peut être très coûteuse et consommer beaucoup d’énergie. Ces considérations ont amené plusieurs entreprises minières à explorer des options pour alimenter cette machinerie avec de l’hydrogène. L’utilisation de l’hydrogène comme carburant ne entraînerait aucune émission, et jusqu’à présent, les besoins en matière de ventilation sont plus petits.
Avantages économiques des carburants de remplacement
Les carburants fossiles traditionnels comme l’essence et le diesel sont généralement commodes et abordables, mais il existe des situations où les carburants de remplacement sont moins cher. Le gaz naturel, en particulier, est constamment moins cher que l’essence et le diesel lorsqu’il est mesuré sur une base équivalente à un gallon d’essence. Les exploitants d’autobus urbains, de camions à benne à benne et d’autres véhicules commerciaux ont économisé des millions de dollars en convertissant leurs parcs en véhicules au GNL.

En plus d’être bas, le prix du gaz naturel est également stable au fil du temps. Les prix du gaz naturel ont tendance à éviter les fluctuation des prix cycliques que les carburants à base de pétrole comme l’expérience de l’essence. Par conséquent, les propriétaires de véhicules au gaz naturel comprimé bénéficient de coûts d’exploitation à la fois inférieurs et plus prévisibles.
Entretien et autres avantages des carburants de remplacement
Les carburants de remplacement présentent divers autres avantages. Voici quelques avantages supplémentaires :
- durée de vie de l' : contrairement à l’essence et au diesel, le gaz naturel et le propane ont une durée de conservation illimitée, tout comme les carburants électriques à base d’hydrogène et d’ammoniac. C’est également le cas de plusieurs formulations plus nouvelles au biodiesel et au diesel synthétique, qui peuvent durer jusqu’à 10 ans.
- compatibles avec l’environnement : le biodiesel et le diesel renouvelable sont également biodégradables, non toxiques et produisent moins de cylènes. De même, le GPL et le gaz naturel ne risquent pas d’entraîner de contamination du sol ou de l’eau s’ils sont renversés, car ils se vaporisent simplement.
- besoins d’entretien : le gaz naturel et le propane ont tendance à brûler plus propre que les carburants liquides. Une quantité inférieure de suie se rend ainsi dans l’huile du moteur. Certains opérateurs en profitent en prolongeant les intervalles entre les changements d’huile. Lorsqu’un grand parc de véhicules est impliqué, cela peut facilement entraîner des économies de dizaines de milliers de dollars ou plus.
- performance : Les mélanges de biodiesel et d’éthanol ont également des cotes d’cétane et d’octane plus élevées que le diesel ou l’essence sans gélité, ce qui améliore les performances et l’accélération. C’est l’une des raisons pour lesquelles; aux États-Unis, NASCAR annonce son utilisation d’un mélange d’éthanol et d’essence contenant 15 % d’éthanol, soit beaucoup plus que le carburant moyen disponible à la pompe.
Les carburants de remplacement sont beaucoup plus fréquents que beaucoup de gens le réalisent. Plusieurs types de carburants de remplacement ayant fait leurs preuves sont offerts et, lorsqu’ils sont déployés judicieusement, peuvent aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière d’environnement et de réduction des coûts.
Avantages des carburants de remplacement propres à votre entreprise
Votre entreprise a des caractéristiques et des besoins distincts. Par conséquent, vous pourriez trouver certains de ces carburants de remplacement plus précieux que d’autres. Il y a également d’autres facteurs comme la disponibilité du carburant, le cas d’utilisation et les réglementations locales que vous devez considérer.
Ces facteurs supplémentaires sont souvent plus localisées. Vous pouvez tirer profit de la collaboration avec un partenaire bien informé de ces aspects locaux et comprendre votre entreprise de manière plus antérable. Nous vous recommandons de à un partenaire local pour trouver la solution la mieux adaptée à votre entreprise et à vos besoins.