Types de miniréseaux, avec exemples

Types of microgrids

Il n’y a pas deux microgreurs identiques. Découvrez des types de microgr de avec des études de cas réelles.

Les microgr de ne sont pas fondamentalement différentes des grilles à grande surface. Ils supportent des charges plus petites, servent moins de consommateurs et sont déployés dans de plus petites zones. Mais les microgr de et les grilles de grande surface ont la même tâche au sein de la production d’électricité de éco-système, distribuant de l’électricité et les mêmes contraintes, parfaitement assortis à la production et à la charge en tout temps.

Les microgr de existaient avant que l’on n’utilise le mot microgrid. Par exemple, les petites îles ont des grilles électriques qui sont généralement considérées comme des microgr de. De même, aux débuts de l’électricité, les systèmes individuels des services publics privés étaient des microgr de. Au fil du temps, presque tous ces systèmes ont été liés, ce qui a entraîné des interconnexions à l’échelle du continent.

Les microgr de, cependant, font un resserré. Ils sont vus comme un moyen pratique et rentable d’intégrer les ressources locales d’énergie renouvelable et d’offrir une redondance et une résilience. Il existe deux catégories de microgr de, hors réseau et connecté au réseau, et chacune englobe de nombreuses configurations différentes.

Microgr de hors réseau

Les microgr de hors réseau sont construits là où il y a un besoin important d’électricité, mais n’ont pas accès à un réseau électrique à grande surface.

Les îles trop éloignées du continent sont généralement desservis par leur propre microgr de. Par le passé, les microgr de l’île étaient généralement construites autour de génératrices au diesel ou à carburant lourd. Bien qu’ils soient faciles à transporter et à ranger, ces carburants pourraient s’avérer dispendieux. Cependant, en l’absence d’une solution de rechange appropriée, de nombreuses îles continuent de s’appuyer lourdement sur ces génératrices.

Pourquoi les solutions de rechange appropriées étaient-elles absents? Les îles ont plus qu’assez de vent et beaucoup de soleil. Oui, mais l’intégration de grandes quantités de réseaux solaires et d’éoliennes sur le système électrique d’une île peut être très difficile. Les génératrices au diesel peuvent être allumées et éteintes sur demande. Ils ont la capacité de répondre de près à la demande électrique de l’île à mesure qu’elle augmente et diminue. En revanche, les éoliennes produisent de l’électricité quand il y a du vent. Les panneaux solaires fonctionnent quand le soleil brille. Si le vent s’abatte ou si les nuages obscurcissent le soleil pendant des moments, une autre source d’électricité doit être disponible pour ramasser le jeu et répondre à la demande de charge électrique. Ce type de gestion dynamique de la production et de la demande exige des contrôles de supervision sophistiqués et une électronique de pointe. Par le passé, ni l’un ni l’autre n’était une option pratique pour les systèmes insulaires à petite échelle.

Aujourd’hui, les caractéristiques de la microgr de moderne permettent aux services publics insulaires d’intégrer de plus grandes quantités de ressources renouvelables intermittentes comme le solaire et le vent. stockage d’énergie stationnaire en particulier, est extrêmement utile dans la gestion des transitions entre les ressources intermittentes et les génératrices traditionnelles.

Les services publics insulaires constatent que l’investissement dans une microgr de moderne accorde de multiples avantages. La production d’électricité à partir de ressources renouvelables permet aux îles de réduire leurs coûts de carburant et les impacts environnementaux locaux associés à l’utilisation de ces carburants fossiles. L’utilisation de leurs génératrices d’une manière plus optimisée permet aux services publics insulaires de réduire les coûts d’entretien, d’augmenter l’efficacité et, dans de nombreux cas, de réduire le nombre de génératrices nécessaires sur l’île. La fiabilité du système électrique est également améliorée, ce qui mène à une meilleure qualité de service et à des pannes moins fréquentes.

Vous pouvez trouver un exemple concret sur l’île Calvert, en Colombie-Britannique, au Canada, où Cummins Inc. a participé à un projet de mise à niveau de la micrograille de l’île.

Des microgr de hors réseau existent également dans les régions éloignées. Par exemple, de nombreux règlements d’entente en Sibérie et dans le Nord du Canada ne sont pas reliés à un système électrique extérieur. Les activités industrielles à distance possèdent également un système électrique autosuffisant. Les mines, en particulier, nécessitent des installations électriques de grande taille et robustes.

Ces systèmes électriques à distance sont requis pour expédier du diesel, de l’huile à carburant ou d’autres carburants liquides sur de longues distances. Sans surprise, cela peut rapidement devenir très dispendieux. Imaginez un camionnage de carburant sur des centaines de milles de terrain gelé ou sur une route de terre. Par conséquent, les propriétaires de ces activités industrielles à distance sont impatients de déployer autant d’énergie renouvelable que possible, ainsi que des microgr de sophistiqués pour intégrer et distribuer efficacement cette puissance. Certaines mines cherchent également à produire leur propre carburant sur place en utilisant électricité renouvelable.

Microgrids connectés au réseau

Vous n’avez pas besoin d’être sur une île ou au milieu du désert pour profiter d’une microgr de.

En fait, de nombreux utilisateurs de sont situés dans les zones urbaines ou industrielles qui sont entièrement desservis par un service public électrique. Pourquoi les entreprises et les institutions traversent-elles la difficulté d’investir dans un de quand ils peuvent simplement recevoir de l’électricité de l’utilitaire ? Il y a principalement deux raisons

L’une des raisons est qu’ils veulent éviter pannes d’électricité.

Les propriétaires investissent dans une génératrice pour la maison pour la même raison. La différence entre une maison avec une génératrice et, par exemple, une base militaire avec une microgr de est la complexité et l’échelle. Une maison a un, peut-être deux panneaux électriques. Il suffit d’un commutateur de transfert pour intégrer une génératrice pour la maison à un système d’électricité résidentiel.

Une base militaire comprend des dizaines de bâtiments, plusieurs génératrices et une variété d’équipement électrique essentiel comme les radars et les systèmes de contrôle de la circulation aérienne, souvent répartis sur des centaines d’acres. L’intégration de ces composants nécessite une infrastructure électrique sophistiquée, en d’autres termes, un de.

Les installations civiles aux systèmes électriques complexes incorporent des microgr de sorte que leur service électrique est également fiable. Les hôpitaux, les aéroports, les campus universitaires et les grandes usines industrielles utilisent tous des composants de de pour intégrer efficacement la production d’électricité de secours dans leur système électrique.

L’autre raison qui motive les installations connectées au réseau à investir dans une microgr de est le coût : un microgrid appareillage électrique de tous les équipements électriques d’une installation.

Example of a microgrid delayed at a port
Cliquez sur l’image pour examiner de plus près un exemple de microgr de déployé dans un port.

Du point de vue de l’utilitaire, un seul compteur électrique est vu. Cela permet au propriétaire de la microgr de déployer des réseaux solaires, des éoliennes, des génératrices d’alimentation de secours ou de puissance électrique de première puissance et d’autres équipements électriques sans connexion directe au réseau des services publics.

De nombreux opérateurs portuaires, par exemple, possèdent un type de grue à conteneurs maritimes connu sous le nom de grues régénératives. Les grues régénératives consomment de l’électricité lorsqu’elles soulèvent un conteneur et génèrent de l’électricité lorsqu’elles abaissent un conteneur. Rares sont les services publics qui permettraient à ce type d’équipement électrique d’être directement connecté à leur réseau, du moins pas avec le mode de régénération activé. Les opérateurs portuaires créent donc des microgr de qui relient leurs grues (ainsi que les génératrices de secours). Cela permet aux grues qui abaissent les conteneurs d’offrir de l’électricité aux grues qui soulèvent des conteneurs. Il en résulte une réduction spectaculaire de la consommation nette d’électricité soutenue par l’utilitaire, et, ainsi, en économies pour l’opérateur portuaire.

Les options de de de sont entraînées par l’impératif mondial de passer rapidement aux énergies renouvelables pour la production d’électricité. Ils permettent également aux propriétaires d’installations de répondre à des besoins pratiques immédiats. L’amélioration de la technologie de signifie que les possibilités pour les microgr de grande ou de petite taille, connectées ou éloignées augmentent. Les microgr de modernes font en sorte que des innovations en matière de production d’électricité soient possibles dans tous les recoins du monde.

Vous souhaitez en savoir plus sur les microgr de ? Vous aimeriez peut-être aussi :

Inscrivez-vous ci-dessous pour Energy IQ afin de recevoir des renseignements axés sur l’énergie sur les marchés allant des centres informatiques et des établissements de soins de santé, aux écoles et aux usines de fabrication, et tout cela au-delà.

Augmentez votre énergie IQ

Développez professionnellement avec les tendances énergétiques et les idées fournies dans votre boîte de réception. Apprenez-en plus sur les technologies et les tendances énergétiques sur notre Energy IQ hub .

Aytek Yuksel - Cummins Inc

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel est le responsable du marketing de contenu de Cummins Inc., en se concentrant sur les marchés des systèmes d’alimentation. Aytek s’est joint à l’entreprise en 2008. Depuis, il a occupé plusieurs postes de marketing et vous offre maintenant les enseignements tirés de nos marchés clés, allant des marchés industriels au secteur résidentiel. Aytek vit à Minneapolis, au Minnesota, avec sa femme et ses deux enfants.

Liste de contrôle pour la sécurité des génératrices domestiques

Home Generator Safety Tips - Cummins

Suivez ces conseils de sécurité pour la génératrice pour la maison lors de la préparation de votre maison et de votre famille aux pannes d’électricité à long terme.

Avec un peu plus d’un mois à gauche sur la saison des ouragans déjà tumultueuse de l’Atlantique, sans parler de la probabilité de violentes tempêtes hivernales à l’horizon, t est le moment de la préparation aux pannes d’électricité.

La préparation aux pannes de longue durée est importante, et si vous avez déjà pris les mesures nécessaires pour garantir une alimentation d’urgence continue en achetant une génératrice, considérez les étapes que vous devez prendre pour utiliser une génératrice de secours pour la maison en toute sécurité.

Le plus grand risque de génératrices pour la maison est le monoxyde de carbone (CO) au gaz. On l’appelle « le silencieux silencieux » parce qu’il est inodore et incolore, ce qui signifie que la plupart des gens l’inhalent ne se rendent même pas compte jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Les symptômes d’empoisonnement au CO peuvent ressembler à la pandémie, et dans les cas graves, il peut causer des dommages au cerveau permanents ou la mort. Le CO peut être particulièrement dangereux pour les personnes qui sont en train de dormir ou qui sont inivées.

Voici quelques astuces pour garder votre famille en sécurité tout en faisant fonctionner une génératrice pendant votre prochaine panne d’électricité.

Conseils de sécurité sur les génératrices portatives au gaz ou au diesel :

  1. Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l’établissement d’une génératrice.
  2. N’utilisez jamais de génératrice à l’intérieur de votre maison ou de votre garage. Ils doivent être utilisés à l’extérieur dans les zones bien ventilées qui sont à au moins 20 pieds de toute maison ou habitation.
  3. Recherchez tous les endroits où l’air peut entrer dans la maison près de votre unité et assurez-vous qu’ils sont correctement fermés et scellés. Cela inclut les fenêtres ou les portes, les entrées d’air, les évents du séchoir à proximité ou les espaces de rampement.
  4. Les alarmes de détecteurs de CO fiables, approuvées et fonctionnant à la batterie doivent être installées à des emplacements appropriés à chaque étage de la maison, tel que spécifié par le fabricant.
  5. Donnez à la génératrice une pause qui permet à tout échappement concentré de s’échapper de la région. Ouvrez vos fenêtres et vos portes pendant cette pause pour airer toute concentration qui a pu être recueillie dans votre maison.
  6. Assurez-vous que votre génératrice est entretenue convenablement, y compris les changements réguliers d’huile.

Conseils de sécurité pour les génératrices au gaz ou au diesel installées en permanence :

  1. Installez la génératrice à l’air libre seulement. Travaillez avec un installateur professionnel (lien vers https://cummins.tech/tj1e6z) pour localiser la génératrice à l’écart des fenêtres, des portes et d’autres ouvertures de la maison où les gaz d’échappement s’éloigneront de la maison ou des zones occupées.
  2. Installez toutes les pièces du boîtier de génératrice à au moins 60 pouces de toute ouverture sur les murs des structures qui peuvent être occupées. Des exemples d’ouvertures de murs comprennent, mais sans s’y limiter, les fenêtres, les portes, les évents du séchoir, les entrées d’air frais pour les chaufferettes, etc.
  3. Recherchez tous les endroits où l’air peut entrer dans la maison près de votre unité et assurez-vous qu’ils sont correctement fermés et scellés. Cela inclut, sans s’y limiter, les fenêtres ou les portes, les entrées d’air, les évents de sécheuse à proximité ou les espaces de rampement. Votre génératrice doit être située de telle telle que les gaz d’échappement ne soient pas en mesure de s’accumuler dans une zone occupée.
  4. Assurez-vous que les génératrices sont utilisées, entretenues et exploitées conformément aux recommandations du fabricant. S’il y a un problème à ce que les normes d’installation n’ont pas été respectées, obtenir une partie appropriée, comme l’installateur, pour l’inspecter.
  5. Donnez à la génératrice une pause qui permet à tout échappement concentré de s’échapper de la région. Ouvrez vos fenêtres et vos portes pendant cette pause pour airer toute concentration qui a pu être recueillie dans votre maison.
  6. Vérifiez la corrosion, l’obstruction et les fuites dans le système d’échappement chaque fois que vous démarrez la génératrice et toutes les huit heures lorsqu’il est en continu.
  7. Assurez-vous que votre génératrice est entretenue convenablement, y compris les changements réguliers d’huile.
  8. Les alarmes de détecteurs de CO fiables, approuvées et fonctionnant à la batterie doivent être installées à des emplacements appropriés à chaque étage de la maison, tel que spécifié par le fabricant.

les génératrices pour la maison extrêmement silencieuses, esthétiquement agréables et accessibles à distance. Si vous n’avez pas encore fait l’étape de l’achat d’une génératrice de secours, envisagez de planifier une évaluation home sans douleur avec votre deale de Cummins le plus près. En seulement quelques minutes, vous pouvez savoir exactement à quel point la paix d'esprit ultime peut coûter peu.
 

Catherine Morgenstern - Cummins Inc.

Cathéa Morgenstern

Madame Madame Morgenstern est une femme-femme de marque pour Cummins, couvrant des sujets tels que la propulsion de remplacement, la numérisation, l’innovation dans la fabrication, l’autonomie, la durabilité et les tendances en milieu de travail. Elle a plus de 20 ans d’expérience en communications d’entreprise, et a pris des postes de direction plus récemment dans le secteur des biens d’équipement industriels.

Elle a commencé sa carrière en tant qu’écrivaine en marketing pour une entreprise de sociétés d’insérité, où elle a appris à prendre des renseignements compliqués et très techniques et à les rendre accessibles à tous. Elle croit que le concept de « storytelling » est plus qu’un buzze de la mode et aime trouver des moyens pour ses lecteurs de faire des connexions personnelles à ses sujets. Elle est passionnée de technologie et d’innovation et de la façon dont son intersection peut avoir un impact dans toutes nos vies.

Elle a récemment déménagé dans sa ville natale dans la vallée de l’Hudson, à New York, après plusieurs décennies à Los Angeles et à Chicago. Elle est diplômée de LA MAISON DE LA FAMILLE ET aime jardiner et passer du temps avec son mari et ses trois enfants.

Composants de miniréseaux

Les microgrilles sont des merveilles technologiques. Découvrez les différents composants qui se rassemblent sous une microgr de.

Les grilles de services publics et les microgr de ont beaucoup en commun. Les deux servent la même fonction- pour offrir de l’alimentation électrique aux consommateurs. Les deux sont soumis aux mêmes contraintes, garantissant que la production d’électricité et la charge électrique soient égales en tout temps. Cependant, leurs composants sont différents.

Les microgr de sont à une échelle beaucoup plus petite que les grilles de services publics et comprennent par conséquent des composants qui sont en conséquence réduites.

Voici les composants principaux d’une microgr de :

Ressources de production d’électricité dans les microgr de

Le cœur battant d’un de se compose d’un ensemble de ressources de production délectricité. Les ressources de production typiques que l’on trouve dans les microgrils comprennent les génératrices au gaz naturel ou au gaz naturel les réseaux solaires et les éoliennes.

Les microgr de base sont généralement construits autour d’une ou plusieurs génératrices au diesel. Quand du gaz naturel est disponible, les génératrices au gaz font également partie des options offertes. Par exemple, les micrograires insulaires plus anciennes sont basées sur une petite centrale électrique composée de quelques groupes moteurs diesel couplés à des alternateurs. Les génératrices sont le choix par défaut pour alimenter un de parce qu’elles peuvent couvrir un grand éventail de charges et parce qu’elles peuvent être utilisées comme alimentation de secours. Ils démarrent rapidement, sont réactifs aux changements de charge et peuvent fonctionner avec divers carburants.

de carburant est une option valide pour offrir de l’alimentation sur demande sur les microgr de. Les piles à carburant peuvent fonctionner au gaz naturel, à l’hydrogène et à d’autres carburants moins courants. Bien que leur coût reste trop élevé pour être largement utilisé, les piles à hydrogène sont considérées comme une source potentielle d’électricité à petite échelle sans CO2.

Typical components of an island microgrid
Cliquez sur l’image pour examiner de plus près les composants de de

Ressources énergétiques intermittentes au sein des microgr de

Le coût des panneaux solaires est devenu si bas que, dans certaines régions, leur installation sur les maisons et les entreprises n’est pas une raison de plus. Les campus universitaires, les installations industrielles et d’autres équipés d’un de peuvent installer des réseaux solaires en grand nombre, ce qui permet de réaliser des économies significatives sur leurs factures d’énergie. En fait, plusieurs construisent un de spécifiquement pour être en mesure de mieux s’intégrer et de tirer parti de leurs ressources solaires.

Stockage d’énergie dans les microgr de

De nombreux propriétaires choisissent parfois de compléter leur installation photovoltaïque à la maison avec un pack de batteries. De même, de nombreux propriétaires de microgr de incorporent stockage d’énergie à dans leur système. Avec le prix des batteries au lithium-ion à un bas niveau de tous les temps, les avantages de l’ajout d’une ressource de stockage d’énergie font souvent en sorte que les coûts supplémentaires.

Pour un, les systèmes de stockage d’énergie de batterie fournissent un service connu sous le nom de « time-shifting ». Les batteries à changement de temps recueillent de l’électricité supplémentaire à partir d’un système solaire résoyant au cours de la journée, puis déchargent la batterie après que le soleil s’est mis à répondre aux demandes de charge pendant la nuit. De même, les batteries peuvent être déchargées parfois lorsque la puissance de la baie solaire ne correspond pas aux exigences de charge comme les courtes périodes de pointe de la demande. Cela permet au propriétaire de maximiser l’utilisation des ressources intermittentes.

Un autre avantage des systèmes de batteries est leur capacité de répondre instantanément aux changements de la demande d’électricité sur le de. Avoir une batterie comme capacité d’alimentation de secours est souvent beaucoup plus rentable que de mettre au ralenti une génératrice supplémentaire 24/7 au cas où la demande augmenterait de façon inattendue. Pensez au stockage d’énergie comme la graisse sur le microgrid où l’énergie est stockée.

Gestion de la charge à l’intérieur des microgr de

Certains propriétaires de microgr de ont la possibilité de gérer activement la demande d’électricité de la même façon qu’ils gèrent la production d’électricité.

Par défaut, lorsqu’une grosse machine électrique démarre quelque part sur la microgr de, les génératrices qui approvisionnent le de doivent rapidement se mettre en place pour répondre à la demande supplémentaire. Les microgr de qui gèrent activement la demande ont une autre option. Ils peuvent diminuer la demande ailleurs sur la microgr de, par exemple en arrêtant temporairement le ca d’un bâtiment. Il en résulte que la demande et la production sont de nouveau équilibrées sans augmenter la production.

Contrôle et communications au sein des microgr de

Les microgr de ont besoin d’un cerveau et d’un système nerveux pour fonctionner de façon sécuritaire et efficace, ce qui doit posséder des systèmes de contrôle microgridiques sophistiqués.

Les grilles de services publics à grande surface servent des millions de consommateurs et ont une quantité considérable d’inertie, limitant le potentiel de changements rapides et incontrôlables. Les microgr de, en revanche, comprennent moins de charges et de ressources et sont plus sensibles aux variations de charge et de production. Le démarrage de plusieurs grosses machines électriques sans l’assurance qu’une quantité équivalente de production est disponible est un moyen sûr de faire crash la microgr de.

Le système de commande d’une microgr de comprend généralement plusieurs contrôleurs et capteurs distribués sur son territoire. Un système de contrôle de surveillance et d’acquisition de données est également requis pour recueillir des données et distribuer des instructions.

Si le système SCADA est le système nerveux du de, alors le logiciel de gestion de l’énergie est le cerveau ; ce logiciel peut être très sophistiqué. L’intelligence artificielle et les fonctionnalités d’apprentissage automatique permettent au logiciel de gestion de l’énergie moderne d’apprendre à mieux anticiper la charge des consommateurs sur la microgr de et la production d’actifs renouvelables, afin d’optimiser le système pour fonctionner de la manière la plus rentable. La maximisation de l’utilisation des ressources renouvelables, la minimisation des coûts des combustibles fossiles et le maintien de la fiabilité de l’équipement et du de, tout en expédiant la charge, sont toutes prises en charge par le logiciel de gestion de l’énergie, dans les paramètres spécifiés par le propriétaire de la microgr de.

Appareillages de commutateurs, onduleurs et autres équipements

Enfin, les microgr de comprennent d’autres composants essentiels comme les câbles électriques, les disjoncteurs, les transformateurs et plus encore. Ces composants sont les os, les muscles et les vaisseaux de sang d’une microgr de. Ils relient les ressources de production aux consommateurs et permettent au système de contrôle du de faire des changements à l’état de la microgr de.

commutateurs de transfert automatiques par exemple, isolent différents actifs de production pour s’assurer, par exemple, que l’onduleur ca associé à un réseau solaire ne alimente pas d’électricité une génératrice au diesel. Les onduleurs convertissent l’alimentation DC alimentée par les batteries ou les panneaux solaires en une alimentation ca qui est de façon adéquate synchronisée avec d’autres ressources de ca sur le microgrid.

Vous souhaitez en savoir plus sur les microgr de ? Vous aimeriez peut-être aussi :

Augmentez votre énergie IQ

Développez professionnellement avec les tendances énergétiques et les idées fournies dans votre boîte de réception. Apprenez-en plus sur les technologies et les tendances énergétiques sur notre Energy IQ hub .

Aytek Yuksel - Cummins Inc

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel est le responsable du marketing de contenu de Cummins Inc., en se concentrant sur les marchés des systèmes d’alimentation. Aytek s’est joint à l’entreprise en 2008. Depuis, il a occupé plusieurs postes de marketing et vous offre maintenant les enseignements tirés de nos marchés clés, allant des marchés industriels au secteur résidentiel. Aytek vit à Minneapolis, au Minnesota, avec sa femme et ses deux enfants.

Exemples d'utilisation des miniréseaux

Examples on where microgrids are used

Les microgr de ont de nombreux cas d’application différents. Consultez les exemples concrets sur l’endroit où les microgr de sont utilisées.

Les microgr de sont des réseaux d’électricité à petite échelle. Il s' systèmes d qui génèrent et distribuent de l’électricité. Certains microgr de sont connectés au réseau électrique principal ; d’autres ne sont pas connectés par choix ou parce qu’il n’y a pas de réseau électrique principal à connecter.

Les grilles d’électricité modernes à grande surface sont de vastes systèmes interconnectés composés de millions de consommateurs d’électricité et de milliers de génératrices d’électricité. Par exemple, au Canada et aux États-Unis, l’interconnexion occidentale couvre la majeure partie du territoire à l’ouest des grands plaines. Il comprend environ 136 000 milles de lignes de transmission haute tension, en plus des lignes de distribution de tension moyenne et basse. Un complexe complexe de dizaines d’utilitaires, d’opérateurs de système et d’autres entités la maintiennent, opèrent et le réglementent.

Les microgr de, en revanche, couvrent une région locale, n’incluent normalement pas les lignes de transmission haute tension, et connectent beaucoup moins de consommateurs et de fournisseurs. En règle générale, les microgreds privés sont la propriété et exploités par la même entité qui possède également la charge utilisée par le de. Les microgreds publics servant, par exemple, une île, sont généralement la propriété et exploités par un service public municipal local.

De simples microgr de existent depuis aussi longtemps que le service public d’électricité est disponible. Toutefois, au cours des dernières années, l’augmentation explosive de l de nouveau a entraîné le déploiement d’autres microgr de. Ces microgr de modernes incorporent une technologie plus sophistiquée. Ils connectent généralement une variété d’actifs, y compris les réseaux solaires, les éoliennes, les génératrices au gaz ou au diesel, et le stockage d’énergie de batterie.

Microgr dens utilisés dans les grilles insulaires

Les îles trop petites ou trop éloignées pour pouvoir construire une connexion électrique au continent sont tenues d’exploiter leurs propres microgr de. Traditionnellement, les microgr de l’île s’appuient sur les génératrices au diesel pour fournir toute ou la plupart de leur électricité. les sont parfaits pour les applications insulaires en raison de leur fonctionnement flexible. Les génératrices peuvent démarrer rapidement, et une centrale électrique inclusive de plusieurs génératrices peut effectivement couvrir une très vaste gamme de charges. Les carburants liquides sont également les carburants traditionnels de choix pour les centrales électriques insulaires parce qu’ils sont faciles à transporter et à ranger.

Microgrid components
Cliquez sur l’image pour examiner de plus près les composants de de

De nombreuses îles ont vu leurs résidents de plus en plus insaisissaient avec cette configuration cependant. Les anciennes génératrices peuvent avoir un impact sur la qualité de l’air localement, ce qui peut être particulièrement indésirable pour les îles qui comptent sur le tourisme. Pour les îles avec peu de ressources économiques, le coût de l’expédition de carburant liquide peut également être un fardeau majeur.

Ces îles se tournent vers la production solaire et éolienne comme moyens de réduire leur dépendance aux carburants fossiles. Une microgr de intelligente intégrant un mélange de ressources renouvelables, de génératrices et de systèmes de stockage d’énergie de batterie peut effectivement rendre l’électricité plus abordable et plus fiable, tout en réduisant l’impact environnemental de la production d’électricité.

Les systèmes de commande modernes peuvent être programmés avec tous les paramètres des diverses ressources énergétiques distribuées pour faire fonctionner le de afin de maximiser l’utilisation d’énergies renouvelables et de minimiser l’utilisation de carburant importé. Un des avantages importants est la résilience supplémentaire pour le réseau, en évitant les pannes d’électricité et les pannes de gaz sur l’ensemble du réseau.

Par exemple, nous Calvert Island en Colombie-Britannique, au Canada où Cummins Inc. a été impliquée dans un projet de mise à niveau de la micrograille de l’île. L’île avait besoin de plus de puissance, mais elle ne dépendait que de la production de diesel. L’île a été modernisée en une microgr de réseaux solaires, de stockage d’énergie de batteries et de nouvelles génératrices au diesel Cummins. La mise à niveau a permis de réduire la consommation de carburant fossile de 83 %.

Microgrids utilisés dans les endroits éloignés

Les installations industrielles et les établissements d’habitation situés dans des endroits éloignés n’ayant pas accès aux services publics sont confrontés aux mêmes difficultés que les îles. Ces installations ont toujours utilisé des génératrices au diesel. Le carburant doit être transporté, parfois par camion, sur de longues distances sur des terrains difficiles. Par exemple, pour les mines situées dans le nord du Canada ou dans les régions éloignées de l’Australie, le coût du transport du carburant peut facilement dépasser le coût du carburant lui-même. Dans certaines régions du monde, comme les régions éloignées de l’Alaska et du Nord du Canada, le transport de carburant doit également tenir compte des saisons changeantes où les voies routières et d’eau permettront le transport de véhicules et de navires.

De plus, les activités industrielles ont besoin de systèmes robustes pour garantir l’approvisionnement en électricité. Par exemple, si le système de ventilation d’une mine s’arrête en raison d’une panne d’électricité, les conditions pourraient rapidement se dégrader pour les travailleurs souterrains.

De telles activités sont désireux de tirer parti des ressources renouvelables locales pour réduire les coûts et assurer la sécurité. La réduction des coûts de carburant, même d’un petit pourcentage dans une exploitation minière à grande échelle, peut rapidement entraîner des économies substantielles.

Un exemple de microgr de minage est la mine d’or Agnew en Australie-occidentale, où Cummins a participé au projet de construction d’un complexe d’alimentation pour alimenter la mine. Le site a décidé d’une centrale électrique hors réseau de 23 MWe composé de 16 MWe gas, 4 MWe solar et 3 MWe de production d’électricité diesel. Une autre production de 2 mi/h alimentée au gaz a été ajoutée, suivie de 18 mi de production éolienne et d’une batterie de stockage d’énergie de 13 MWe et d’un système de commande de pointe. Plus de la moitié de l’usine hybride de capacité de 56 MWe vient de ressources renouvelables.

Cummins a également pris part à un projet de mise à niveau de l’alimentation électrique de la marina de débarquement de Fish entier au large de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. En été, le port de plaisance abrite de grands yachts où les yachts sont fournis en électricité. Par conséquent, la consommation d’électricité du port de plaisance allait faire l’expérience de changements saisonniers significatifs. Le port de plaisance a installé une microgr de incorporant de l’énergie solaire pour la basse saison et de la production de diesel pour la haute saison. Grâce à la nouvelle microgr de, les propriétaires de yacht peuvent maintenant se connecter à l’service électrique du port de plaisance et éteindre leurs groupes moteurs et leurs génératrices embarqués pour profiter du calme et du calme du bruit de désolation.

Microgrids utilisés pour la production sur place

Les microgr de n’sont pas exclusives aux régions éloignées. Toute installation cherchant à intégrer plusieurs charges et plusieurs ressources de production sur place devrait envisager de construire une microgr de, qu’une connexion au service public principal soit disponible ou non.

Les bases militaires utilisent souvent des microgr de leurs installations pour des raisons de sécurité malgré leur connexion à un réseau de services publics. À Hawaii, par exemple, la marine des É.-U. est en train de construire une microgr de grande étendue pour couvrir la base commune Pearl Harbor-Sussams. Le projet de la marine comprend plusieurs centaines de mégawatts de production solaire, de stockage d’énergie, ainsi qu’une vaste colonne vertébrale électrique reliant des dizaines de bâtiments et d’installations. En dehors des urgences, les actifs de production de la marine fourniront de l’électricité aux services publics locaux.

D’autres installations pourraient décider de construire une microgr de simplement réduire les coûts d’électricité et d’énergie. Avec les commandes intelligentes, les consommateurs de peuvent passer d’un service de réseau à l’autogénération en fonction de ce qui est le plus économique.

Un réseau de microgr de composé de diverses ressources énergétiques distribuées attachées au réseau principal ajoute de la résilience à l’ensemble du système électrique, puisque l’opérateur du réseau peut s’organiser pour utiliser ces ressources au besoin. Comme une production supplémentaire est produite et consommée sur place, cela atténue la pression sur le réseau principal et se traduit par moins de besoin d’investissement pour les mises à niveau du réseau de distribution.

Cependant, et partout où les microgr de sont utilisés, les systèmes et les technologies intelligents maintenant disponibles pour intégrer les ressources renouvelables dans les dispositifs d’électricité locaux signifient que, en termes économiques et sociétaux, les propriétaires ont la possibilité d’aller renouvelable tout en profitant d’une électricité rentable.

Vous souhaitez en savoir plus sur les microgr de ? Vous aimeriez peut-être aussi :

Inscrivez-vous ci-dessous pour Energy IQ afin de recevoir des renseignements axés sur l’énergie sur les marchés allant des centres informatiques et des établissements de soins de santé, aux écoles et aux usines de fabrication, et tout cela au-delà.

Augmentez votre énergie IQ

Développez professionnellement avec les tendances énergétiques et les idées fournies dans votre boîte de réception. Apprenez-en plus sur les technologies et les tendances énergétiques sur notre Energy IQ hub .

Aytek Yuksel - Cummins Inc

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel est le responsable du marketing de contenu de Cummins Inc., en se concentrant sur les marchés des systèmes d’alimentation. Aytek s’est joint à l’entreprise en 2008. Depuis, il a occupé plusieurs postes de marketing et vous offre maintenant les enseignements tirés de nos marchés clés, allant des marchés industriels au secteur résidentiel. Aytek vit à Minneapolis, au Minnesota, avec sa femme et ses deux enfants.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.