Exemples d'utilisation des miniréseaux

Examples on where microgrids are used

Les microgr de ont de nombreux cas d’application différents. Consultez les exemples concrets sur l’endroit où les microgr de sont utilisées.

Les microgr de sont des réseaux d’électricité à petite échelle. Il s' systèmes d qui génèrent et distribuent de l’électricité. Certains microgr de sont connectés au réseau électrique principal ; d’autres ne sont pas connectés par choix ou parce qu’il n’y a pas de réseau électrique principal à connecter.

Les grilles d’électricité modernes à grande surface sont de vastes systèmes interconnectés composés de millions de consommateurs d’électricité et de milliers de génératrices d’électricité. Par exemple, au Canada et aux États-Unis, l’interconnexion occidentale couvre la majeure partie du territoire à l’ouest des grands plaines. Il comprend environ 136 000 milles de lignes de transmission haute tension, en plus des lignes de distribution de tension moyenne et basse. Un complexe complexe de dizaines d’utilitaires, d’opérateurs de système et d’autres entités la maintiennent, opèrent et le réglementent.

Les microgr de, en revanche, couvrent une région locale, n’incluent normalement pas les lignes de transmission haute tension, et connectent beaucoup moins de consommateurs et de fournisseurs. En règle générale, les microgreds privés sont la propriété et exploités par la même entité qui possède également la charge utilisée par le de. Les microgreds publics servant, par exemple, une île, sont généralement la propriété et exploités par un service public municipal local.

De simples microgr de existent depuis aussi longtemps que le service public d’électricité est disponible. Toutefois, au cours des dernières années, l’augmentation explosive de l de nouveau a entraîné le déploiement d’autres microgr de. Ces microgr de modernes incorporent une technologie plus sophistiquée. Ils connectent généralement une variété d’actifs, y compris les réseaux solaires, les éoliennes, les génératrices au gaz ou au diesel, et le stockage d’énergie de batterie.

Microgr dens utilisés dans les grilles insulaires

Les îles trop petites ou trop éloignées pour pouvoir construire une connexion électrique au continent sont tenues d’exploiter leurs propres microgr de. Traditionnellement, les microgr de l’île s’appuient sur les génératrices au diesel pour fournir toute ou la plupart de leur électricité. les sont parfaits pour les applications insulaires en raison de leur fonctionnement flexible. Les génératrices peuvent démarrer rapidement, et une centrale électrique inclusive de plusieurs génératrices peut effectivement couvrir une très vaste gamme de charges. Les carburants liquides sont également les carburants traditionnels de choix pour les centrales électriques insulaires parce qu’ils sont faciles à transporter et à ranger.

Microgrid components
Cliquez sur l’image pour examiner de plus près les composants de de

De nombreuses îles ont vu leurs résidents de plus en plus insaisissaient avec cette configuration cependant. Les anciennes génératrices peuvent avoir un impact sur la qualité de l’air localement, ce qui peut être particulièrement indésirable pour les îles qui comptent sur le tourisme. Pour les îles avec peu de ressources économiques, le coût de l’expédition de carburant liquide peut également être un fardeau majeur.

Ces îles se tournent vers la production solaire et éolienne comme moyens de réduire leur dépendance aux carburants fossiles. Une microgr de intelligente intégrant un mélange de ressources renouvelables, de génératrices et de systèmes de stockage d’énergie de batterie peut effectivement rendre l’électricité plus abordable et plus fiable, tout en réduisant l’impact environnemental de la production d’électricité.

Les systèmes de commande modernes peuvent être programmés avec tous les paramètres des diverses ressources énergétiques distribuées pour faire fonctionner le de afin de maximiser l’utilisation d’énergies renouvelables et de minimiser l’utilisation de carburant importé. Un des avantages importants est la résilience supplémentaire pour le réseau, en évitant les pannes d’électricité et les pannes de gaz sur l’ensemble du réseau.

Par exemple, nous Calvert Island en Colombie-Britannique, au Canada où Cummins Inc. a été impliquée dans un projet de mise à niveau de la micrograille de l’île. L’île avait besoin de plus de puissance, mais elle ne dépendait que de la production de diesel. L’île a été modernisée en une microgr de réseaux solaires, de stockage d’énergie de batteries et de nouvelles génératrices au diesel Cummins. La mise à niveau a permis de réduire la consommation de carburant fossile de 83 %.

Microgrids utilisés dans les endroits éloignés

Les installations industrielles et les établissements d’habitation situés dans des endroits éloignés n’ayant pas accès aux services publics sont confrontés aux mêmes difficultés que les îles. Ces installations ont toujours utilisé des génératrices au diesel. Le carburant doit être transporté, parfois par camion, sur de longues distances sur des terrains difficiles. Par exemple, pour les mines situées dans le nord du Canada ou dans les régions éloignées de l’Australie, le coût du transport du carburant peut facilement dépasser le coût du carburant lui-même. Dans certaines régions du monde, comme les régions éloignées de l’Alaska et du Nord du Canada, le transport de carburant doit également tenir compte des saisons changeantes où les voies routières et d’eau permettront le transport de véhicules et de navires.

De plus, les activités industrielles ont besoin de systèmes robustes pour garantir l’approvisionnement en électricité. Par exemple, si le système de ventilation d’une mine s’arrête en raison d’une panne d’électricité, les conditions pourraient rapidement se dégrader pour les travailleurs souterrains.

De telles activités sont désireux de tirer parti des ressources renouvelables locales pour réduire les coûts et assurer la sécurité. La réduction des coûts de carburant, même d’un petit pourcentage dans une exploitation minière à grande échelle, peut rapidement entraîner des économies substantielles.

Un exemple de microgr de minage est la mine d’or Agnew en Australie-occidentale, où Cummins a participé au projet de construction d’un complexe d’alimentation pour alimenter la mine. Le site a décidé d’une centrale électrique hors réseau de 23 MWe composé de 16 MWe gas, 4 MWe solar et 3 MWe de production d’électricité diesel. Une autre production de 2 mi/h alimentée au gaz a été ajoutée, suivie de 18 mi de production éolienne et d’une batterie de stockage d’énergie de 13 MWe et d’un système de commande de pointe. Plus de la moitié de l’usine hybride de capacité de 56 MWe vient de ressources renouvelables.

Cummins a également pris part à un projet de mise à niveau de l’alimentation électrique de la marina de débarquement de Fish entier au large de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. En été, le port de plaisance abrite de grands yachts où les yachts sont fournis en électricité. Par conséquent, la consommation d’électricité du port de plaisance allait faire l’expérience de changements saisonniers significatifs. Le port de plaisance a installé une microgr de incorporant de l’énergie solaire pour la basse saison et de la production de diesel pour la haute saison. Grâce à la nouvelle microgr de, les propriétaires de yacht peuvent maintenant se connecter à l’service électrique du port de plaisance et éteindre leurs groupes moteurs et leurs génératrices embarqués pour profiter du calme et du calme du bruit de désolation.

Microgrids utilisés pour la production sur place

Les microgr de n’sont pas exclusives aux régions éloignées. Toute installation cherchant à intégrer plusieurs charges et plusieurs ressources de production sur place devrait envisager de construire une microgr de, qu’une connexion au service public principal soit disponible ou non.

Les bases militaires utilisent souvent des microgr de leurs installations pour des raisons de sécurité malgré leur connexion à un réseau de services publics. À Hawaii, par exemple, la marine des É.-U. est en train de construire une microgr de grande étendue pour couvrir la base commune Pearl Harbor-Sussams. Le projet de la marine comprend plusieurs centaines de mégawatts de production solaire, de stockage d’énergie, ainsi qu’une vaste colonne vertébrale électrique reliant des dizaines de bâtiments et d’installations. En dehors des urgences, les actifs de production de la marine fourniront de l’électricité aux services publics locaux.

D’autres installations pourraient décider de construire une microgr de simplement réduire les coûts d’électricité et d’énergie. Avec les commandes intelligentes, les consommateurs de peuvent passer d’un service de réseau à l’autogénération en fonction de ce qui est le plus économique.

Un réseau de microgr de composé de diverses ressources énergétiques distribuées attachées au réseau principal ajoute de la résilience à l’ensemble du système électrique, puisque l’opérateur du réseau peut s’organiser pour utiliser ces ressources au besoin. Comme une production supplémentaire est produite et consommée sur place, cela atténue la pression sur le réseau principal et se traduit par moins de besoin d’investissement pour les mises à niveau du réseau de distribution.

Cependant, et partout où les microgr de sont utilisés, les systèmes et les technologies intelligents maintenant disponibles pour intégrer les ressources renouvelables dans les dispositifs d’électricité locaux signifient que, en termes économiques et sociétaux, les propriétaires ont la possibilité d’aller renouvelable tout en profitant d’une électricité rentable.

Vous souhaitez en savoir plus sur les microgr de ? Vous aimeriez peut-être aussi :

Inscrivez-vous ci-dessous pour Energy IQ afin de recevoir des renseignements axés sur l’énergie sur les marchés allant des centres informatiques et des établissements de soins de santé, aux écoles et aux usines de fabrication, et tout cela au-delà.

Augmentez votre énergie IQ

Développez professionnellement avec les tendances énergétiques et les idées fournies dans votre boîte de réception. Apprenez-en plus sur les technologies et les tendances énergétiques sur notre Energy IQ hub .

Aytek Yuksel - Cummins Inc

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel est le responsable du marketing de contenu de Cummins Inc., en se concentrant sur les marchés des systèmes d’alimentation. Aytek s’est joint à l’entreprise en 2008. Depuis, il a occupé plusieurs postes de marketing et vous offre maintenant les enseignements tirés de nos marchés clés, allant des marchés industriels au secteur résidentiel. Aytek vit à Minneapolis, au Minnesota, avec sa femme et ses deux enfants.

Cummins Power Generation reçoit la plus haute reconnaissance du secteur des centres de données en Chine


 

Cummins Power Generation (CPG) a été honoré pour son premier projet PowerBlocTM. La China Engineering Construction Standardization Association, l’organisation la plus importante de Chine définissant les normes industrielles liées aux centres informatiques, a décerné le CPG dans le cadre des Data Center Scientific and Technological Achievement Awards. La liste des gagnants a été annoncée officiellement lors du 9e sommet des normes des centres de données.

Lancé en mai 2021, PowerBloc a été conçu par l’équipe CPG China et est fabriqué dans l’usine CPG China à Wuhan, une ville du centre de la Chine. PowerBloc intègre les groupes moteurs diesel, les réservoirs d’eau (systèmes de refroidissement), les réservoirs de carburant( circuits d’alimentation), les silencieux (systèmes de réduction du bruit), les armoires d’interrupteurs électriques (systèmes de commande) et les systèmes de protection contre les incendies dans un conteneur standard de 40 pieds très intégré. Le premier des trois groupes électrogènes PowerBloc a été installé sur les sites de clients en septembre. Le test standard d’assurance de la qualité d’installation, la charge continue de 12 heures et les tests de surcharge d’une heure ont été effectués avec le client. Les résultats ont non seulement validé 10 mètres carrés d’économie d’espace par rapport à l’unité conteneurisée traditionnelle, mais ont démontré un fonctionnement extra stable, un faible bruit, de faibles émissions et un excellent rendement de cette solution novatrice.

Le projet PowerBloc et son innovation technique remarquable ont établi une nouvelle référence en matière d’alimentation de standby dans le domaine des centres de données, en particulier dans la zone en conteneur. Ce prix est le plus élevé du genre dans l’industrie chinoise des centres de données.

« Le concept, la conception, le développement et l’application de PowerBloc n’est qu’un autre exemple vivant de la façon dont nos gens vivent la vision de Cummins d’innover pour nos clients afin d’alimenter leur succès », a déclaré Wang Lei, directeur général de CPG China. « Le moteur de cette solution était d’effacer le point de douleur pour nos clients de l’industrie des centres de données. L’antérié des clients et la reconnaissance de l’industrie nous donnent plus de confiance pour innover davantage dans des solutions à valeur ajoutée pour cette industrie. »

Au cours du sommet, le comité du centre de données de la Chine a également publié un livre blanc technique sur l’ensemble de génératrice diesel en conteneur d’un centre de données, qui a été co-rédigé avec CPG. Cummins a interprété en détail les éléments de conception, les problèmes existants dans l’application et la direction du développement future pour les ensembles de génératrices conteneurisées servant de systèmes d’alimentation de standby.

CPG a également profité de cette occasion pour mettre en vedette ses capacités uniques en matière de systèmes d’alimentation pour les centres informatiques. Le kiosque du CPG a attiré de nombreux participants des établissements de conception qui fournissent la planification et la conception du système d’alimentation. L’événement a été une retransmission et a attiré beaucoup d’attention du public.

CPG a gardé la position de chef de file en tant que fournisseur d’ensemble de génératrice diesel dans l’industrie des centres de données en Chine et a poursuivi sa réputation de fournisseur de solutions de cycle de vie. Les clients clés comprennent China Telecom, China Mobile, China Unicom, Aabaaba, Tencent et ByteDance.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins est un chef de file mondial en alimentation qui conçoit, fabrique, vend et entretient des moteurs au diesel et aux carburants de remplacement de 2,8 à 95 litres, des ensembles de génératrices électriques diesel et de remplacement de 2,5 à 3, 500 kW, ainsi que des composants et de la technologie connexes. Cummins dessert ses clients par l’entremise de son réseau de 600 installations de distributeurs indépendantes et détenues par l’entreprise, et de plus de 7 200 concessionnaires répartis dans plus de 190 pays et territoires.

Liste de contrôle pour la sécurité des génératrices domestiques

Home Generator Safety Tips - Cummins

Suivez ces conseils de sécurité pour la génératrice pour la maison lors de la préparation de votre maison et de votre famille aux pannes d’électricité à long terme.

Avec un peu plus d’un mois à gauche sur la saison des ouragans déjà tumultueuse de l’Atlantique, sans parler de la probabilité de violentes tempêtes hivernales à l’horizon, t est le moment de la préparation aux pannes d’électricité.

La préparation aux pannes de longue durée est importante, et si vous avez déjà pris les mesures nécessaires pour garantir une alimentation d’urgence continue en achetant une génératrice, considérez les étapes que vous devez prendre pour utiliser une génératrice de secours pour la maison en toute sécurité.

Le plus grand risque de génératrices pour la maison est le monoxyde de carbone (CO) au gaz. On l’appelle « le silencieux silencieux » parce qu’il est inodore et incolore, ce qui signifie que la plupart des gens l’inhalent ne se rendent même pas compte jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Les symptômes d’empoisonnement au CO peuvent ressembler à la pandémie, et dans les cas graves, il peut causer des dommages au cerveau permanents ou la mort. Le CO peut être particulièrement dangereux pour les personnes qui sont en train de dormir ou qui sont inivées.

Voici quelques conseils pour assurer la sécurité de votre famille lors de l'utilisation d'une génératrice lors de la prochaine panne d'électricité.

Conseils de sécurité sur les génératrices portatives au gaz ou au diesel :

  1. Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l’établissement d’une génératrice.
  2. N’utilisez jamais de génératrice à l’intérieur de votre maison ou de votre garage. Elles doivent être utilisées à l'extérieur, dans des zones bien ventilées, à au moins 20 pieds de toute maison ou habitation.
  3. Recherchez tous les endroits où l’air peut entrer dans la maison près de votre unité et assurez-vous qu’ils sont correctement fermés et scellés. Cela inclut les fenêtres ou les portes, les entrées d’air, les évents du séchoir à proximité ou les espaces de rampement.
  4. Les alarmes de détecteurs de CO fiables, approuvées et fonctionnant à la batterie doivent être installées à des emplacements appropriés à chaque étage de la maison, tel que spécifié par le fabricant.
  5. Donnez à la génératrice une pause qui permet à tout échappement concentré de s’échapper de la région. Pendant cette pause, ouvrez vos fenêtres et vos portes pour évacuer la concentration qui s'est accumulée dans votre maison.
  6. Assurez-vous que votre génératrice est entretenue convenablement, y compris les changements réguliers d’huile.

Conseils de sécurité pour les génératrices au gaz ou au diesel installées en permanence :

  1. Installez la génératrice à l’air libre seulement. Travaillez avec un installateur professionnel (lien vers https://cummins.tech/tj1e6z) pour localiser la génératrice à l’écart des fenêtres, des portes et d’autres ouvertures de la maison où les gaz d’échappement s’éloigneront de la maison ou des zones occupées.
  2. Installez toutes les pièces du boîtier de génératrice à au moins 60 pouces de toute ouverture sur les murs des structures qui peuvent être occupées. Les exemples d'ouvertures murales comprennent, sans s'y limiter, les fenêtres et les portes ouvrantes, les évents de sécheuse, les prises d'air frais pour les appareils de chauffage, etc.
  3. Recherchez tous les endroits où l’air peut entrer dans la maison près de votre unité et assurez-vous qu’ils sont correctement fermés et scellés. Cela inclut, sans s’y limiter, les fenêtres ou les portes, les entrées d’air, les évents de sécheuse à proximité ou les espaces de rampement. Votre génératrice doit être située de telle telle que les gaz d’échappement ne soient pas en mesure de s’accumuler dans une zone occupée.
  4. Assurez-vous que les génératrices sont utilisées, entretenues et exploitées conformément aux recommandations du fabricant. S’il y a un problème à ce que les normes d’installation n’ont pas été respectées, obtenir une partie appropriée, comme l’installateur, pour l’inspecter.
  5. Donnez à la génératrice une pause qui permet à tout échappement concentré de s’échapper de la région. Pendant cette pause, ouvrez vos fenêtres et vos portes pour évacuer la concentration qui s'est accumulée dans votre maison.
  6. Vérifiez la corrosion, l’obstruction et les fuites dans le système d’échappement chaque fois que vous démarrez la génératrice et toutes les huit heures lorsqu’il est en continu.
  7. Assurez-vous que votre génératrice est entretenue convenablement, y compris les changements réguliers d’huile.
  8. Les alarmes de détecteurs de CO fiables, approuvées et fonctionnant à la batterie doivent être installées à des emplacements appropriés à chaque étage de la maison, tel que spécifié par le fabricant.

les génératrices pour la maison extrêmement silencieuses, esthétiquement agréables et accessibles à distance. Si vous n’avez pas encore fait l’étape de l’achat d’une génératrice de secours, envisagez de planifier une évaluation home sans douleur avec votre deale de Cummins le plus près. En seulement quelques minutes, vous pouvez savoir exactement à quel point la paix d'esprit ultime peut coûter peu.
 

Catherine Morgenstern - Cummins Inc.

Cathéa Morgenstern

Madame Madame Morgenstern est une femme-femme de marque pour Cummins, couvrant des sujets tels que la propulsion de remplacement, la numérisation, l’innovation dans la fabrication, l’autonomie, la durabilité et les tendances en milieu de travail. Elle a plus de 20 ans d’expérience en communications d’entreprise, et a pris des postes de direction plus récemment dans le secteur des biens d’équipement industriels.

Elle a commencé sa carrière en tant qu’écrivaine en marketing pour une entreprise de sociétés d’insérité, où elle a appris à prendre des renseignements compliqués et très techniques et à les rendre accessibles à tous. Elle croit que le concept de « storytelling » est plus qu’un buzze de la mode et aime trouver des moyens pour ses lecteurs de faire des connexions personnelles à ses sujets. Elle est passionnée de technologie et d’innovation et de la façon dont son intersection peut avoir un impact dans toutes nos vies.

Elle a récemment déménagé dans sa ville natale dans la vallée de l’Hudson, à New York, après plusieurs décennies à Los Angeles et à Chicago. Elle est diplômée de LA MAISON DE LA FAMILLE ET aime jardiner et passer du temps avec son mari et ses trois enfants.

Cummins Power Generation исскиssasse кисиssasseсs 100 0 0

D.W. Onan and sons Robert and C. Warren with original Ten Lite 1926

Cummins у уу кууу ку у ук 100-уууиу с кууу усуу уу с ууиу power Generation. Йсу у ййssусs й 1920 су les. Суssуйий У. У. Уййй йй ууйий ууй уууй уй ууйй уй ууй уй ууйй у onan Corporation.


«Исууййий куйи Onan йй йй сууй сууsй с исууйий Cummins Inc.. У ее истоков стоял предприниматель с коммерческой идеей и большими планами на будущее. Кууssиs, кууsуs Sseууs Уук у усуук к ууиу у ку ку Уиууу Уиуусуусусу Киу Киуусусу ууssийсsсs й ййssaйий 100 уй и сууй йиууййй й й суй ууйсйсйи », - суууй Уууккс Суй, исууй йиууйкйй уй ууйй ууй Cummins Power Generation (CPG).

Как и Клесси Камминз, Дэвид Онан был новатором и высококлассным специалистом. Йууууй ййсйй йй йсуййсккуй, 1920 000 0000 00000000 000. 000000 00000 00000 0000 ку уу у 10 суу. В то время его единственным штатным сотрудником был П. Дайк. В наши дни продукция CPG проектируется в четырех технических центрах и выпускается на шести заводах по всему миру. Итого, в компании Cummins работает более 5 000 сотрудников подразделения Power Generation; создана глобальная сервисная сеть.

Уууsy sууу сууку уууик иs иsууssууssу киу уу ууукку сууу усууукк, й Cummins Inc. уууиse ййуssусййсйй ййsyse суssйй суssуй. « Ууиуу ку куу Onan Corporation у 1992 су и кууу куууи Power Group International (IGP иуи « Petbow »), й 1994 су у йй ййssйи йу ййййи уу йсуууи куййййи Cummins. Ранее мы были поставщиком двигателей для приводов генераторных установок, а теперь мы стали международным производителем комплектного оборудования для генераторных установок. Иуууус кууи Onan и Petbow и Petbow укку ууууу у су уски куу Cummins »,-суи Cummins »,-суи Ууку, уиsso-000000000000000000000.

В настоящее время компания Cummins сочетает в себе умение работать на рынке с современными инженерными и производственными технологиями, давая миру безотказные решения для широкого ряда различных применений. Везде: от крупнейшей в мире шахты по добыче железной руды вблизи Северного полярного круга до самых отдаленных мест в бразильских джунглях, от центров широкомасштабной обработки данных до автофургонов для проживания в лесной глуши вдали от цивилизации, компания Cummins надежно обеспечивает заказчиков в электроэнергией, вне зависимости от их местонахождения и направления перемещения.

Новаторский дух Дэвида Онана по-прежнему жив. Он был не только механиком-энтузиастом, но и гуманистом. Сегодня забота о заказчиках - это корпоративная ценность, пронесенная через 100-летнюю историю. Как заметил Дж. Ирвин Миллер: «Клиентов не интересует, сколько вы знаете, до тех пор, пока они не узнают, как вы о них заботитесь». Этот подход по-прежнему действует в компании. «Нам действительно должно нравиться, чем мы занимаемся, и мы должны четко представлять, почему мы этим занимались последние 100 лет и почему мы продолжим этим заниматься следующий век. Этот подход применяется в отношениях с нашими заказчиками, с нашими сотрудниками и с жителями городов, в которых мы работаем», - говорит Даг Санкел, директора завода в г. Фридли (штат Миннесота, США). И добавляет: «Мы ежедневно прилагаем максимум усилий для превращения нашего завода в производственный объект компании Cummins мирового класса и для создания дополнительных производственных мощностей для выполнения новых заказов. Увеличивая нашу долю на рынке и улучшая характеристики некоторых из наших существующих моделей, мы также готовимся к переходу на следующий уровень технологического развития».

С 1920 куууу, куууssуse куу куу Onan Corporation, у киуssи у иу. В современном мире способы производства и потребления электроэнергии меняются постоянно. Такие заметные тенденции развития, как децентрализация коммунальных служб, использование возобновляемых источников топлива, а также новые требования к цифровизации являются определяющими для нашей конкурентоспособности и совершенствования. Cummins Power Generation ууййй сууйй сууй йсууй усууйи и сууййй уиуйсй ууййсу йй 0000000000000000000000000000 0000 000 0000 0000 0000000000000 sont en jeu. Приглашаем Вас вместе с компанией Cummins отметить первый 100-летний юбилей подразделения Power Generation и обсудить перспективы на следующие 100 лет.

étiquettes
Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins est un chef de file mondial en alimentation qui conçoit, fabrique, vend et entretient des moteurs au diesel et aux carburants de remplacement de 2,8 à 95 litres, des ensembles de génératrices électriques diesel et de remplacement de 2,5 à 3, 500 kW, ainsi que des composants et de la technologie connexes. Cummins dessert ses clients par l’entremise de son réseau de 600 installations de distributeurs indépendantes et détenues par l’entreprise, et de plus de 7 200 concessionnaires répartis dans plus de 190 pays et territoires.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.