Préparez-vous maintenant à éviter la course avant la tempête

Avec des ouragans de plus en plus fréquents, ces conseils faciles de pré-saison des ouragans vous feront économiser beaucoup de temps avant que les tempêtes arrivent.

Il n’y a aucun doute que la saison des ouragans est de plus en plus active année après année. Cela signifie également que le potentiel pour vous de vous trouver sur le chemin de lanany tempête de force s’accroît aussi.

Plus tôt cette année, le centre de prédiction du climat de la NOAA a annoncé qu’il était updating leur période de référence historique de l’activité des ouragans de 30 ans à la période de 1991-2020 de 1981-2010. L’importance de ce changement est que les dernières années d’activité des ouragans constamment au-dessus de la moyenne ont déplacé la norme « moyenne » de la NOAA plus élevée qu’elle ne l’était auparavant.

En d’autres termes, il y a eu tellement d’ouragans dernièrement que la NOAA a dû relever la barre.

Ils ne sont pas la seule organisation à observer cette tendance, non plus.

L’Organisation mondiale de la météorologie (l’agence des Nations Unies chargée de la cueillette et de la distribution de données météorologiques parmi 193 nations) a récemment annoncé que l’alphabet de Greek ne serait plus utilisé après qu’une saison des ouragans donnée ne compte plus de noms sur la liste assignée comme elle l’a fait pendant la saison 2020 imporantant. Le comité a choisi de créer une liste permanente de noms supplémentaires en raison des saisons de tempêtes trop actives.

Il semble clair que la côte Atlantique est en vue de la saison des ouragans « au-dessus de la moyenne » de la sixième année consécutive.

La réalité lamentable, c’est qu’il ne faut pas une tempête majeure de catégories 4 ou 5 pour endommager votre maison et avoir un impact considérable sur votre vie quotidienne. Même une tempête tropicale affaiblissant peut causer des pannes d’électricité et des inondations.

Au lieu d’être pris dans la course fou pour se préparer à une tempête qui se dirige vers votre chemin, voici une série de conseils utiles que vous pouvez prendre en ce moment pour obtenir une étape sur l’épreuve de la tempête de votre maison.

Préparations faciles pour les ouragans à l’extérieur de votre maison

Quand une tempête se présente sur le seuil, il y a malheureusement peu de choses que vous pouvez faire concernant les conditions réelles ; la pluie va tomber et le vent va souffler.

Ce que nous pouvons contrôler, ce sont les choses qu’une tempête peut avoir sur qui endommagera ensuite notre maison ou nos biens.

Arbres et aménagement paysager

Même une tempête tropicale peut pack winds in excess of 70mph, with souffles that can top that in short bursts. Bien que les arbres normalement en bonne santé devraient être en mesure de résister à ces pointes, un arbre pas si sain ou même un membre qui se prélait peut atteindre le point de rupture et tomber.

Lorsque ces arbres ou membres tombent pendant une tempête autrement mineure, et endommagent votre toit ou effacez vos lignes électriques, cette tempête mineure peut rapidement se transformer en un problème majeur.

Sans un toit intact pour la protéger, l’eau de pluie peut verser dans votre maison, causant des quantités non racontées de dommages à l’intérieur de votre maison. Et sans électricité, les aliments entreposés peuvent se gâcher, les pompes de puisard peuvent arrêter de fonctionner, et votre maison est soudainement incapable de maintenir une température que vous voulez sans CVC.

Repérer les arbres et les membres morts

Avant l’arrivée d’une tempête, prenez le temps d’arpenter rapidement vos biens et vos voisins adjacents. Assurez-vous de passer assez de temps à regarder chaque arbre du tuyau à la pointe, et toutes les branches.

Les arbres en bonne santé devraient avoir des signes évidents de croissance (buds ou feuilles de la bèbre) sur leurs branches, et l’aboiement des arbres devrait sembler uniforme et ininterrompu. Toutes les branches devraient avoir l’air à peu près les mêmes dans la croissance de la brousse et la qualité de l’aboiement. L’arbre devrait en fait avoir l’air « sain ».

  • action : Tout arbre sur votre propriété qui « ne semble pas bien » devrait être évalué par un arboricologue qualifié (un expert en arborescence). Si vous repéez ces conditions sur l’arbre d’un voisin qui pourrait risquer de heurter votre maison ou vos lignes électriques, il est utile d’avoir une discussion avec ce voisin au sujet de faire évaluer l’arbre.

En règle générale, les arboriculteurs sont faciles à trouver et peuvent évaluer rapidement tous vos arbres avec des recommandations d’experts qualifiés, à un coût minimal pour vous.

Aménagement paysager

Les buissons, les zones de plantation et les lits paillis a tendance à faire une maison vraiment belle de la rue, mais ces zones de plantation peuvent également causer de fortes précipitations pour rester contre votre maison au lieu de se vider. Cela peut causer une infiltration d’eau dans un sous-sol autrement sec.

  • action : Coupez les buissons et les arbustes près de la maison afin que les plantes ne peuvent pas se balancer au vent et endommager votre maison.
  • action : Avant de paillisser les lits de plantation, assurez-vous que le sol en dessous des pentes loin de votre maison et laissez un écart de 4-6 » entre le paillis et votre fondation. Cela empêchera l’eau de se recueillir contre votre fondation pendant les fortes précipitations.

Gestion des précipitations et de l’eau

Les dommages causés par l’eau peuvent souvent être parmi les dommages à la maison les plus coûteux à réparer, et une fois que l’eau entre dans votre maison, le mold peut également être une préoccupation. Heureusement, une maison typique est conçue pour résister à l’entrée d’eau tant que nous faisons notre part pour l’aider.

La meilleure chose : l’étude de votre maison pour les problèmes d’eau ne nécessite pas une tempête sévère pour se produire d’abord.

  • action : Au cours de la prochaine averse, prenez quelques minutes pour jeter une couche de pluie et promenez-vous dans votre propriété. Prenez des photos de l’endroit où l’eau tend à se pooler, et où le débit tend à recueillir et à former des ruisseaux. Recherchez des endroits où l’eau se fait attraper par des obstructions au lieu de sortir en douceur de votre propriété, ou où l’eau veut se canaliser. Considérez tous les changements que vous pouvez faire pour permettre à l’eau un chemin plus doux loin de votre maison.

Après la tempête, utilisez les images pour corriger certains problèmes vous-même, ou consultez un paysagiste pour atténuer les problèmes.

Gouttières et pannes d’égouts

Les gouttières et les gouttières de votre maison existent pour capturer et canaliser l’eau de pluie loin de votre fondation. Tout comme l’embout précédent, si l’eau est permise de se pooler autour de votre fondation, elle commencera éventuellement à entrer par les murs de fondation. Ce n’est qu’une question de temps. Surtout quand on considère la quantité d’eau qui pourrait se pooler pendant une averse plus lourde.

Pour mettre cela en perspective, la pluie de 2 pieds carrés tombant sur 1 500 pieds carrés (à peu près la taille du toit d’une maison moyenne de 1200 pieds carrés) produira près de 2 000 gallons de eaux de fuite.

Si une tempête tropicale ou un ouragan est dans les prévisions, vous pouvez vous attendre à plusieurs fois plus de pluie à tomber.

  • action : Nettoyez les gouttières de votre maison ou confiez cette tâche à un professionnel. Envisagez d’installer un couvercle/filtre de gouttière qui ne permet que l’entrée de l’eau et non les débris.
  • action : Vérifiez toutes vos pannes d’eau et assurez-vous que l’eau éjecte l’eau à au moins 10 pieds de la base de votre fondation.

Dans de nombreux cas, ces astuces faciles pour « durcir la tempête » à l’extérieur de votre maison feront un long chemin vers la prévention des dommages causés par les violentes tempêtes.

Mais que se passe-t-il si la tempête passe au-delà de vos défenses extérieures et commence à affecter l’intérieur ?

Conseils de préparation pour l’intérieur de votre maison

Même si la tempête submerge vos défenses extérieures, tout n’est pas complètement perdu. Il y a autant de mesures simples que nous pouvons prendre pour empêcher une maison endommagée de devenir une catastrophe beaucoup plus grande.

Entrées d’eau et pompes de puisard

Si vous avez une pompe de puisard dans votre sous-sol, alors votre maison a déjà fait l’expérience de l’eau. Les pompes de puisard s’assoient dans des fosses conçues pour recueillir l’eau sous votre fondation et la pomper à un endroit où elle peut sortir en toute sécurité de votre propriété sans retourner à la maison.

Pendant toute tempête normale, vous pouvez voir de l’eau remplir lentement la fosse jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau où la pompe de puisard active et pompe l’eau. Lorsque la pompe retire assez d’eau pour que le flotteur d’activation de la pompe soit réinitialisé, la pompe s’arrête.

Par temps plus violent, en particulier les fortes averses, cette pompe de puisard travaillera plus fort et pendant de plus longues périodes en éliminant l’eau qui s’y recueille à un rythme plus rapide que la normale. Si la pompe meurt pour quelque raison que ce soit, le sous-sol commencera à inonder rapidement.

  • action : Vérifiez l’étiquette de votre pompe. Recherchez une date du fabricant et si votre pompe a plus de cinq ans, vous devriez la remplacer, peu importe sa condition.
  • action : Vérifiez la sortie où votre pompe est branchée et déterminez si quelque chose d’autre est branché au même circuit (vous pouvez le faire en éteint le disjoncateur pour ce circuit et voir si quelque chose d’autre s’éteint). Envisagez de déplacer ces autres éléments vers un circuit différent.

Lors des fortes tempêtes et des travaux fréquents, la pompe aura un tiret moyen plus élevé, ce qui pourrait faire triper le disjoncateur s’il y a trop de charges dessus. Si cela se produit sans que vous le notiez, le sous-sol sera inondé.

Protégez vos objets de valeur

Dans ce cas, les « objets de valeur » signifient tout ce que vous ne pouvez pas remplacer, peu importe ce que vous faites. Des images accrochées au mur, des images numériques, des documents importants et même des souvenirs importants qui sont sur le papier. Plusieurs de ces articles sont cruciaux pour revenir à la normale si des dommages se produisent, et plusieurs ne peuvent pas être remplacés.

  • action : Achetez un lecteur de documents numériques bon marché auprès de votre magasin de fournitures de bureau local. Passez un après-midi facile à recueillir tous les documents importants que vous avez dans votre maison (les certificats de naissance, les certificats de naissance, les actes, les documents d’assurance, les cartes de sécurité sociale, les relevés de banque, etc.) et à numériser ces derniers dans un format numérique.

Faites de même avec toutes les images physiques que vous avez traînant autour de votre maison, ou utilisez un appareil photo numérique pour prendre une photo de la photo. Souvent, la mémoire vaut plus que la qualité de l’image.

Téléversez tous ces fichiers numériques à un service de stockage infonuagique de votre choix, ou si la sécurité vous préoccupe, sauvegardez tous les fichiers numériques sur quelques clés USB étanches. Placez un lecteur dans un endroit secret dans votre véhicule, et placez-en un autre dans un endroit abrité dans votre maison.

  • action : Afin de protéger davantage toutes les choses importantes que vous avez recueillies et numérisées, envisagez d’acheter un document insonorisé/insonorisé en toute sécurité. Ces coffres-fort bon marché vous donneront un endroit où ranger vos documents irremplaçables en toute sécurité et les protéger contre les inondations ou les incendies.

Protégez-vous des pannes d’électricité

Pendant une tempête, presque tout empire si le courant s’en vient. Le contrôle du climat s’arrête, les pompes à eau s’arrêtent, et l’entreposage de nourriture froide devient une course contre la vitesse.

Pire encore, si votre maison n’a pas de ligne fixe, alors vous dépendez de votre téléphone cellulaire pour la communication. En cas d’urgence, l’alimentation de la batterie peut être critique.

  • action : Envisagez d’acheter quelques packs de batteries portatives avec une conception de durée de conservation. Ils sont bon marché et ont des ports USB, ce qui signifie une source solide d’alimentation d’urgence par téléphone qui est toujours portative.
  • action : Consultez votre concessionnaire de génératrices cummins pour la maison de votre localité pour obtenir une estimation rapide et indolore d’une génératrice d’secours. Ces génératrices démarrent automatiquement pendant une panne et gardent les systèmes de CVC, les pompes de puisard et l’entreposage à froid en fonctionnement normal, peu importe la météo.

Préparezow pour éviter la course avant la tempête

Vous l’avez déjà vu : dès qu’une tempête nommée est donnée une prédiction des chutes terrestres, l’achat de la panse de la panse et les préparatifs commenceront. Trouver des approvisionnements sera plus difficile que jamais et soudainement, votre liste des choses qui doivent se faire croître plus vite que vous ne pouvez cocher les articles.

Pourquoi ne pas prendre quelques choses de cette liste maintenant, et vous donner une tranquillité d’esprit que vous avez déjà abordées un grand nombre des questions les plus importantes pour votre préparation à la maison ?

Les tempêtes arrivent et on prévoit qu’elles seront plus fréquentes. Il est temps de se préparer, c’est maintenant.

Et si vous voulez la paix d’esprit ultime qui garantit que votre maison ne sera jamais sans une alimentation fiable, quelles que soient les conditions à l’extérieur, tendez la main à votre concessionnaire de génératrices pour la maison générateur cummins le plus près. Il suffit d’un sondage rapide à la maison et vous suffit pour savoir exactement ce dont vous aurez besoin pour la préparation de la tempête, la norme d’or : une génératrice de secours.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

À l'intérieur de nos plus récentes génératrices au gaz naturel

generator rendering

Cummins Inc. est ravie de présenter deux nouvelles génératrices au gaz naturel, le C175N6B et C200N6B, à nos clients. Ces ajouts utilisent la même plateforme de moteur QSJ8.9G que les génératrices au gaz naturel C125N6 et C150N6 qui sont prisés par diverses applications industrielles. En Amérique du Nord, le marché des génératrices au gaz naturel a augmenté au cours des dernières années. La réglementation sur les préoccupations environnementales et la commodité du remplissage de carburant sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les clients choisissent les génératrices au gaz naturel par rapport à d’autres types de carburant.

Nous avons invité Vijay Jayaprakash, chef de produit Cummins pour les ensembles de génératrices à essence <1MW et G-Drive, à partager son expérience chez Cummins et à présenter les deux nouveaux produits.
 

1. Quel a été votre rôle dans le développement de C175N6B et C200N6B?

En tant que gestionnaire de produits, j’ai effectué des recherches approfondies sur les besoins du client et de l’industrie et sur la façon dont Cummins peut répondre à ces besoins et les satisfaire en construisant des relations étroites avec les clients et l’équipe de vente. Notre équipe a investi beaucoup de temps et d’efforts dans la recherche et le développement des bonnes génératrices afin d’apporter une puissance de sortie améliorée de notre moteur QSJ8.9G essayé et bien reconnu sur le marché. Avec ces deux nouveaux produits, la gamme de génératrices pour moteur QSJ8.9G s’étendra de 125 kW à 200 kW.

headshot

2. Où voyez-vous ces deux nouveaux produits utilisés?

Semblables à C125N6 et C150N6, C175N6B et C200N6B seront utilisés dans les bâtiments gouvernementaux, les usines de traitement des eaux usées, les établissements de soins de santé, les bâtiments commerciaux, l’infrastructure publique et bien d’autres. Ces produits seraient également des ajouts étonnants partout où la mis en parallèle est nécessaire pour les systèmes d’alimentation pré-existants. Pour en savoir plus sur la mis en parallèle, cliquez ici.

Avec le moteur QSJ8.9G, C175N6B et C200N6B sont alimentés au gaz naturel, ce qui en fait un meilleur pour les régions et les villes les plus peuplées. Pour en savoir plus sur les avantages des génératrices au gaz naturel, cliquez ici.

3. En travaillant sur ces nouveaux produits par l’entremise de la pandémie de COVID-19, qu’avez-vous vu dans votre équipe qui l’a rendu possible et réussi ?

Le travail d’équipe et le dévouement à faire sortir le produit plus rapidement sont ce qui a rendu ce projet possible. Bien qu’il y avait des difficultés en cours de route, j’apprécie vraiment tout le monde qui met en effort plusieurs équipes à l’usine, l’ingénierie, la commercialisation et tant d’autres. Les membres de l’équipe ont été prêts à entrer dans le bureau ou l’usine pour les constructions bêta, les tests de produits et le travail de façon flexible pour offrir ce produit avec succès à nos clients. Le travail d’équipe est l’une des valeurs de Cummins, et notre équipe a démontré au-delà de ce que le travail d’équipe peut accomplir. Toujours en fonction.

4. Quel est le mot que vous utiliseriez pour décrire les nouveaux ensembles de génératrices de 175 et de 200 kw?

Pouvoir. C175N6B et C200N6B sont les plus grands produits de génératrice au gaz naturel en densité de puissance avec son moteur de 8,9 litres. À ce jour, aucun autre produit n’est en mesure d’apporter cette puissance sur une plus petite empreinte, y compris un boîtier de niveau sonore 2 (73,6 (175 kW) et 74,4 (200 kW) dbA). Nous croyons que les C175N6B et C200N6B changeront le marché avec leur empreinte, offrant une alimentation fiable à nos clients.


Les moteurs Cummins C175N6B et C200N6B utilisent un moteur QSJ8.9G de 8,9 litres au gaz naturel. Avec ces deux niveaux, le QSJ8.9G offre la densité de puissance la plus élevée parmi les ensembles de génératrices au gaz naturel de l’industrie. Cummins s’engage à répondre aux besoins de ses clients grâce à notre technologie, à notre expertise et à notre engagement de pointe.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Moins de déchets, même camionnette légendaire

employees in front of gloves

Qu’il s’agit de la puissance, de la fiabilité ou de la durabilité, 75 % des propriétaires de camionnettes lourdes RAM 2500 et 2500 choisissent le turbo diesel Cummins Inc. de 6,7 L en option. La fabrication de ce moteur légendaire est de plus en plus propre chaque jour.

En avril de 2022, le directeur des matériaux indirects de l’usine de moteurs de milieu de gamme de Columbus (CMEP), Sven Cre moitié et le chef de file en amélioration continue, m. Johnson, ont mis en place un programme de recyclage des gants de nitrile afin de détourner les déchets des décharges. Mais que sont les gants de nitrile et quel a été l’impact du programme de l’usine à ce jour ?

Que sont les gants de nitrile?

Vous avez probablement vu le brillant violet, les gants orange ou bleu dans le bureau de votre médecin, la chambre de la chambre des médecins, la chambre de la chambre des médecins ou l’atelier de l’automobile local. Les gants de nitrile sont une pratique standard de l’EPI dans de nombreux environnements de laboratoire alimentaire, industriel et chimique. Fabriqués à partir de la nitrile composée, ces gants en caoutchouc synthétiques sont particulièrement populaires en raison de leur résistance chimique et de l’abrasion. Ils sont à l’épreuve de l’eau, de la graisse et de l’huile, ce qui en fait souvent le meilleur choix dans les gants, par rapport aux autres comme le gaz d’approvisionnement, pour les professions travaillant de longues heures et exposées à des substances nocives.

Comment les gants de nitrile sont-ils utilisés au CMEP?

Pour les employés de l’usine, les gants de nitrile sont un deuxième obstacle pour protéger les employés de Cummins contre l’exposition aux produits chimiques nocifs et aux blessures lors de l’inspection du moteur diesel de 6,7 litres. Les employés portent généralement des gants de nitrile comme couche de base sous une paire de gants plus épaisse à des fins de sécurité.

Réciproquement, ils protègent également les résidus que les employés peuvent avoir sur les mains contre la contamination des produits.

D’heure en heure, les employés de l’usine changent de gants afin d’adhérer aux normes strictes en matière de qualité des produits. Bien que l’utilisation des gants protège à la fois les employés et les produits Cummins, les déchets produits peuvent être importants. Les gants nitrile sont un epi à usage unique ; après la première utilisation, ils ne peuvent plus être portés pour une protection contre les substances nocives potentiellement laissées à la surface.

Les gants de Nitrile sont considérés comme moins biodégradables que leurs homologues de l’alésie et ne sont souvent pas recyclés en raison de leur utilisation dans des installations où ils pourraient être contaminés et donc considérés comme trop dangereux pour être réutilisés.

En un an, 800 employés de l’usine de moteurs de milieu de gamme de Cummins peuvent passer par plus de 530 cas de gants de nitrile, soit environ 875 000 gants.

L’impact du programme de recyclage des gants nitrile

Le professionnel DeCups-Clark, société mondiale dédiée à la production de produits de sécurité, de santé et d’hygiène pour les consommateurs et l’entreprise, et l’un des premiers fabricants à offrir un programme de recyclage pour les produits de nitrile non dangereux, s’est associé à l’usine pour recycler et réutiliser leurs gants de nitrile biodégradables.

L’usine remplit les gaylords de gants de nitrile toutes les deux semaines et les expédie pour être triées par un organisme sans but lucratif de la Virginie-Occidentale, Rightcycle, qui offre des emplois aux travailleurs handicapés et défavorisés. Les gants usés non contaminés sont ensuite transformés en granules de plastique et transformés en nouveaux produits comme les bacs de stockage, les étagères et les fauteuils à gazon. En fin de compte, l’usine de moteurs de milieu de gamme de Columbus a créé un cycle de vie pour les gants de nitrile tout en créant des emplois en même temps, explique Creusus.

Depuis le lancement du programme, l’usine a recueilli et expédié une tonne de gants aux installations de Rightcycle. Si l’usine continue d’utiliser une moyenne de 530 cas de gants qu’elle traverse généralement en un an, elle pourrait s’attendre à détourner près de 3,75 tonnes de déchets des décharges chaque année.

L’usine de moteurs de milieu de gamme de Columbus est en mesure d’atteindre les 2030 objectifs clés inclus dans la stratégie PLANET 2050 de Cummins en créant un cycle de vie circulaire pour les matériaux et en générant moins de déchets dans les installations et les activités par l’entremise du programme de recyclage. Pour les propriétaires à la recherche de moteurs fabriqués de façon durable, l’usine de moteurs de milieu de gamme de Columbus est la norme.


Cliquez ici pour en savoir plus sur les principales initiatives en matière de durabilité au CMEP.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Les professionnels de l'énergie solaire du Nouveau-Mexique apportent un changement dans une période d'obscurité potentielle.

home generator

La plupart des gens ne connaissent le Nouveau-Mexique que pour sa chaleur et ses déserts de haute montagne. Cependant, le Nouveau-Mexique est la maison des propriétaires de NM Solar Professionals, LLC dont les propriétaires sont 20 % du fondateur de l’entreprise, CFO, et le cofondateur et directeur général de l’entreprise, m. Originaires du Nouveau-Mexique, les Tsoys ont fourni des systèmes d’alimentation de soutien pour la maison et les affaires dans leur communauté qui peuvent résister à la chaleur et à la haute altitude du NM. Les Luis ont intégré des génératrices d’urgence pour la maison à l’énergie solaire pour une alimentation d’urgence abordable.

New Mexico Solar Professionals, LLC (NM Solar Pro) a été établie au Nouveau-Mexique en 2016. Cette entreprise est exceptionnellement positionnée sur le marché de la production d’énergie (conception, installation et intégration solaires de la production d’électricité par l’entremise de NG, de LP et d’autres productions électriques). Cette entreprise familiale locale a intégré ses projets de production et s’est jointe à Cummins en tant que réseau de maisons de production d’électricité et de petites entreprises. Avec des antécédents en construction détenant un entrepreneur général et une licence d’électricité constitue un énorme avantage pour donner aux clients les meilleures installations possibles.

NM Solar Professionals logo

Bien sûr, du nom de l’entreprise, vous ne pouvez pas supposer qu’elle vend des génératrices d’alimentation pour la maison et la petite entreprise de Cummins. Cependant, avec l’industrie solaire croissante à un rythme record, c’était une transition naturelle pour considérer les systèmes d’alimentation de NG/LP semblables à bas prix qui pourraient aider les clients ayant des besoins quotidiens. Un déménagement d’affaires qui s’est avéré un succès pour les Commerciaux. Ce qu’ils ont trouvé, c’est que la plupart des propriétaires d’une maison sont inconscients qu’un expert solaire est nécessaire pour combiner leur système solaire existant avec leur système de génératrice d’alimentation supplémentaire ; un avantage crucial que le NM Solar Pros peut compléter.

Comme il n’y a pas beaucoup de concessionnaires ayant la formation, les licences et des antécédents semblables à ceux de LaSso dans la région du Nouveau-Mexique, les besoins quotidiens en alimentation de back-up sont plus fréquents. L’une des principales raisons est la récente fermeture de la centrale électrique de San Juan, une usine locale de production de charbon que les Habitants de LaSyse ont projeté avoir un impact sur environ ~20 % du marché électrique local pour se mettre hors ligne. Malheureusement, il n’y a aucune indication de la part du gouvernement local à mettre à niveau ou à construire de nouvelles installations pour le soutien, ce qui laisse un grand besoin d’une solution. NM Solar Pros veut continuer d’être une source vitale d’espoir pour la communauté.

Pour les Isso, c’est un moment crucial pour eux d’installer les génératrices Cummins. En prévision de ce qui pourrait être une panne d’électricité roulante de 10 heures n’importe quel jour, les Membres de l’équipe de LaSentree ont commencé à travailler avec la communauté sur des investissements rentables avec les génératrices d’alimentation de 20 kW de série silencieuse résidentielle de Cummins. Ils estiment que les clients dépensent environ 50 % moins avec et obtiennent 50 % plus d’électricité avec une génératrice d’alimentation d’alimentation de secours Cummins comparativement à une batterie de secours.

Le fait d’être un concessionnaire Cummins leur a permis d’appuyer leur communauté de plus d’une façon.

Le dire de l’équipe d’Ayse, la joie la plus grande vient de la formation du client afin qu’il utilise les systèmes et qu’il sache qu’il a une liberté d’énergie qui peut supporter des pannes à long et à court terme toutes les saisons. Faire en sorte que les clients sachent qu’ils ont un système de secours sécuritaire et abordable pour leur maison, même si leurs services publics locaux ne fournissent pas de réassureur, leur donne une grande fierté.

NM Solar Pros a un avenir prometteur à venir, l’entreprise est de plus en plus mois après mois avec le soutien de la communauté. En 2023, NM Solar Pros avec Cummins s’engage à aider les familles à sécuriser l’alimentation de leurs maisons et de leurs entreprises.

working on generator

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Cummins présente de nouvelles pompes d'assèchement

Dewatering pump

Cummins Inc. (NYSE : CMI) a annoncé la disponibilité de deux nouvelles solutions de pompe de délation pour une utilisation dans les environnements de construction, de pétrole et de gaz, d’agriculture, d’extraction, d’eau et d’eau usée. Le QSF4X4 et le QSF6X6 offrent aux clients une pompe entièrement finie pour une utilisation dans leurs activités alimentée par le moteur QSF2.8 de Cummins.

« Les nouvelles pompes sont l’aboutissement de nombreuses heures de recherche sur le client. La fiabilité et la disponibilité des produits sont très importantes pour eux, alors nous avons mis au point un ensemble robuste qui est soutenu par le solide réseau de soutien de Cummins », a déclaré Greg Totin, directeur des ventes industrielles de Cummins.

Ces pompes sont construites avec une construction en fonte lourde et produites sur une remorque entièrement remorquable pour faciliter le transport. Ils sont en mesure de s’auto-primer lorsqu’ils sont remplis d’eau, et de se réapprovisionnement automatiquement. Le Cummins QSF6X6 est conçu pour des débits modérés jusqu’à 1 430 gpm et peut supporter des têtes de jusqu’à 104 pieds. Le Cummins QSF4X4 prend en charge les débits jusqu’à 1 350 gpm et peut supporter des têtes de jusqu’à 135 pieds.

Le moteur Cummins QSF2.8 qui alimente les pompes est offert pour les applications industrielles à 74 HP dans une enveloppe compacte. Il utilise une technologie éprouvée d’injection de carburant, de turbocompresseur et de commande électronique Cummins pour offrir une puissance de pointe de 221 lb-pi, tout en meeting avec des émissions presque nulles de catégorie 4 finale. Le bloc-moteur en fonte sculpté offre au moteur de 2,8 litres une durabilité d’un faible poids de 507 lb.

« Ces nouvelles pompes sont compatibles avec nos services télématiques pour maximiser la disponibilité et l’efficacité tout en minimisant les temps d’arrêt », a ajouté m. Totin

Le QSF6X6 et le QSF4X4 sont offerts en Amérique du Nord et seront présentés au salon ARA en février au kiosque numéro 5056 de Cummins et en mars à ConExpo au stand S84615. Les clients intéressés devraient joindre leur concessionnaire local pour en savoir plus.


À propos de Cummins

Cummins Inc., un chef de file mondial en matière de technologie de l'alimentation, est une société composée de segments commerciaux complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et assurent le service d'un large éventail de solutions d'alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant. Ayant son siège social à Columbus, Indiana (É.-U.), depuis sa création en 1919, Cummins emploie environ 59 900 personnes qui s'engagent à alimenter un monde plus prospère en respectant trois responsabilités d'entreprise mondiales essentielles : éducation, environnement et équité en matière d'occasions. Cummins dessert ses clients en ligne, par le biais d'un réseau de distributeurs appartenant à la société et indépendants, et de milliers de concessionnaires dans le monde entier, et a enregistré environ 2,1 milliards de dollars de ventes comparé à 24 milliards de dollars en 2021.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.