Mise en valeur d’un nouvel emplacement d’alimentation : Milton Keynes est en train de bâtir la prochaine génération d’alimentation

Milton Keynes is building the next generation of power

De la Chine à l’Europe et jusqu’à la côte ouest des États-Unis, les nouveaux employés d’Power partout dans le monde.

Chaque site se concentre sur la construction de l’avenir de l’alimentation grâce à son empreinte respectueuse de l’environnement située partout dans le monde. Qu’il s’agit d’assembler des modules de batteries, de construire la prochaine génération de piles à carburant, d’innover dans les électrolyseurs ou de développer des capacités d’oxyde solide, nos sites et nos employés sont le cœur qui garde les nouvelles innovations en matière d’alimentation se déplaçant vers un avenir plus vert. Ce qu’ils font sur chaque site est incroyable et nous voulons montrer tout ce qu’ils font dans notre nouvelle série de projecteurs sur le site !

Milton Keynes, Angleterre, est le premier arrêt de notre visite en vedette des nouvelles installations d’alimentation.

Le site Milton Keynes, acquis pour la première fois de Johnson 2018 en janvier 10, compte maintenant 80 employés dans les domaines de l’ingénierie, de la construction, de la finance, de la qualité, de l’achat, du service, des installations, de la gestion de site, de la gestion de projet, de la gestion de produits, de la santé et de la sécurité et de l’électrochimie. Depuis ses débuts, Milton Keynes a atteint plusieurs jalons pour l’ingénierie de batteries en un temps record malgré les défis de 2020 et continue de faire progresser Cummins en tant que chef de file en innovation et en alimentation sous électricité.

Construction de l’architecture de la prochaine génération

Quand il s’agit de diriger l’innovation, la pensée à l’extérieur des sentiers battus est la méthode standard. Dans le cas de Milton Keynes cependant, ils ne pensent pas à l’intérieur ou à l’extérieur de la boîte - ils pensent à la boîte. Plus particulièrement, la « boîte » qu’ils pensent est la nouvelle conception de pack de batteries à faible coût qui prendra en charge les futures batteries haute tension de Cummins.

employees at the Milton Keynes facility

Avec les ingénieurs de Milton Keynes se concentrant sur la prochaine génération de batteries, maintenir les coûts de fabrication relativement bas sans compromettre la force de l’architecture était un must. Avant l’architecture de la prochaine génération, les packs de batteries Cummins ont été construits à partir d’un mélange d’aluminium et de fibre de carbone. Bien qu’il soit léger, la fibre de carbone rendait le mélange cher et difficile à recycler.

Maintenant, grâce à l’équipe qui utilise des connaissances clés tirées de la technologie de structure de carrosserie de voiture de tourisme, les boîtiers de l’ensemble de batterie sont conçus à l’aide d’un aluminium pur fort, léger et plus facile à recycler.
 
À l’aide d’une conception de plateforme, plusieurs packs peuvent être conçus rapidement et efficacement à partir d’une conception de base modulaire avec différentes cellules, capacités cellulaires et emballages. Les packs de batteries peuvent être construits à l’aide de sous-emballages, ce qui permet à la batterie d’être flexible en termes d’emplacements d’emballage. Sa conception super compacte permet de diviser les sous-ensembles sur un véhicule et de les câblér en une série et de les empaquetér entre les rampes de châssis d’un véhicule.

Faire des progrès rapides

Au début de 2020, l’équipe a conçu et construit le premier bloc-batterie des programmes de batteries Cummins de nouvelle génération et, en seulement 5 mois après le début du projet, ils sont entrés dans la phase de test d’Alpha 1S. Les données de construction et de test précoces ont permis à l’équipe de Milton Keynes de mettre à jour la deuxième version d’Alpha 1T qu’elle a ensuite validée avant de remettre le produit au client pour les premiers tests sur le terrain.

La construction d’Alpha 1T comprenait également l’introduction du nouveau système de gestion de batterie (BMS). En étroite collaboration avec l’équipe de Talent, en Oregon, l’équipe de Milton Keynes a appliqué la nouvelle BMS en 4 mois lors du lancement du projet BMS.

employees at the Milton Keynes facility

Ce processus en phase Alpha 1S et Alpha 1T a fait en sorte que l’équipe offre un produit de qualité qui est sûr et fiable pour que notre client de groupe motopropulseur l’utilise dans moins de 12 mois après le début du projet.

Notre équipe de groupe motopropulseur de Columbus a maintenant des systèmes de batteries complets pour véhicule en phase d’essai. Ces systèmes seront ensuite installés dans des véhicules de démonstration externes de clients dans un avenir proche.

Milton Keynes apporte de l’innovation à la vie. La résilience des équipes d’ingénierie de batteries de New Power Cummins à Milton Keynes, au R.-U., aux talents, en Oregon et à Columbus, en Indiana, leur a permis de travailler à travers les road coupures inattendues de l’année dernière pour planifier et livrer 5 projets. Nous cherchons un avenir plus prometteur et les réalisations de nos équipes de nouveaux sites d’alimentation partout dans le monde sont en tête.

Vous souhaitez en savoir plus sur les divers nouveaux sites d’alimentation partout dans le monde ? Recherchez le prochain nouveau site Power en vedette dans cette série en cours !

Restez au courant des nouvelles sur l’alimentation

Des possibilités à long terme aux innovations qui se déroulent maintenant, notre nouvelle newsletter Power Nine vous apporte les neuf meilleures choses que vous devez savoir sur l’énergie à faible teneur en carbone chaque mois. Abonnez-vous dès aujourd’hui pour obtenir votre premier problème dans votre boîte de réception.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins est un chef de file mondial en alimentation qui conçoit, fabrique, vend et entretient des moteurs au diesel et aux carburants de remplacement de 2,8 à 95 litres, des ensembles de génératrices électriques diesel et de remplacement de 2,5 à 3, 500 kW, ainsi que des composants et de la technologie connexes. Cummins dessert ses clients par l’entremise de son réseau de 600 installations de distributeurs indépendantes et détenues par l’entreprise, et de plus de 7 200 concessionnaires répartis dans plus de 190 pays et territoires.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.