Quelle taille de génératrice dois-je alimenter un VR?

Réfrigérateurs en acier inoxydable, fours à micro-ondes et climatiseurs; les véhicules récréatifs modernes sont vraiment loin de la maison. En fait, certains des grands et luxueuses VR sont caractéristiques de génératrices RV qui sont plus puissantes que la génératrice d’alimentation de secours que vous pourriez utiliser chez vous.
Vous pourriez vous sentir submergé lorsque vous essayez de trouver la génératrice de la bonne taille pour alimenter votre VR. Il y a beaucoup d’options sur le marché et la terminologie autour des watts, des ampérages et des volts. Entre-temps, il existe des méthodes simples que vous pouvez utiliser pour restreindre vos options. Dans cet article, vous trouverez les réponses aux questions de taille de génératrice commune. Si vous découvrez les génératrices pour VR, consultez les principes fondamentaux pour une introduction.
De quelle taille de génératrice ai-je besoin pour mon VR?
Bien que la taille de la génératrice dont vous avez besoin dépend de l’équipement spécifique que vous avez dans le VR, vous trouverez ci-dessous des conseils de haut niveau.

- Fourgon de catégorie B avec une unité de climatisation : 2 000 à 3 600 watts
- Vr de classe C avec une unité de climatisation : 2 800 à 4 000 watts
- Vr de catégorie A avec deux unités de climatisation (15 000 BTU chacun) : 5 500 à 8 000 watts
- VR de catégorie A avec trois unités de climatisation (15 000 BTU chacun) : 10 000 à 12 500 watts
- Cinquième roue avec deux unités de climatisation : 5 500 à 7 000 watts
Veuillez garder à l’esprit que ces plages pourraient changer en fonction de votre équipement particulier.
Examinons plus en détail l’équipement de votre VR, ce qui vous aidera à déterminer la taille de la génératrice dont vous avez besoin.
la première considération la puissance électrique nécessaire à chaque appareil et appareil. Voici une liste des appareils courants et de la quantité d’électricité dont ils ont besoin.

- Les unités de climatisation sont souvent l’appareil qui nécessite le plus de puissance dans un VR. Les unités de climatisation de 13 500 à 15 000 BTU ont besoin de 1 200 à 2 400 watts d’électricité pour fonctionner. Si vous avez plusieurs unités de climatisation, vous pouvez multipliez la puissance nécessaire en conséquence.
- Lave-vaisselle : 1 200 à 2 400 watts
- Cuisinière : 900 à 2 500 watts
- Sécheuse à cheveux : 1 200 à 1 875 watts
- Fonte à linge : 1 000 à 1 800 watts
- Rondelle : 1 000 à 1 500 watts
- Machine à café : 900 à 1 200 watts
- Four à micro-ondes : 750 à 1 500 watts
- Le grille-pain : 800 à 1 400 watts
- Réfrigérateur : 400 à 1 000 watts
- Mélangeur-mélangeur : 450 à 700 watts
- Tv : 43 à 600 watts
- Radio : 50 à 200 watts
- Console de jeu : 70 à 180 watts
- Ordinateur portable : 20 à 50 watts
Veuillez noter que certains appareils ont de grands compresseurs et de grands moteurs. Ces derniers pourraient nécessiter une puissance de watts plus élevée quand ils démarrent.
La la question le modèle d’utilisation des appareils et des appareils. Par exemple, vous ne fonctionneriez probablement pas tous ces appareils en même temps. De plus, certains appareils comme les réfrigérateurs vont fonctionner plus souvent que d’autres, comme les célateurs.
La finale la différence entre la puissance de démarrage et de fonctionnement. Certains appareils ont besoin de plus de puissance pendant une courte période au début de leur fonctionnement. Par exemple, les unités de climatisation tireraient beaucoup plus de puissance au démarrage.
Quelle est la différence entre un VR de 30 ampères et de 50 ampères?
Commençons par les bases. L’électricité est tout simplement le flux d’électrons. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre article sur explainant la différence entre l’électricité et l’énergie. L’ampérage est le volume d’électrons qui circulent, et un ampérage plus élevé signifie plus d’électrons qui circulent et, par conséquent, plus d’électricité.
L’ampère d’erdess et le 50 ampères sont les deux capacités de service électrique les plus courantes des véhicules de ligne. Un service de 50 ampères peut supporter plus d’électricité qu’un service de 30 amp; C’est parce qu’un service de 50 ampères peut supporter un volume plus élevé d’électrons. Quand vous multipliez l’ampérage avec la tension, vous trouvez l’alimentation électrique. La plupart des équipements électriques des véhicules de ligne fonctionnent à 120 volts, indépendamment du service de 30 ampères ou de 50 ampères.
Pour trouver le nombre de watts de puissance disponible, vous devez multipliez les volts par les ampères. Par exemple, un VR de 30 ampères avec source électrique de 120 V pourrait traiter environ 120 x 30 ou 3 600 watts d’électricité.
De quelle taille de génératrice ai-je besoin pour un VR de 30 ampères?
Un VR avec une connexion d’alimentation à quai de 30 ampères et un équipement de 120 V pourrait traiter une puissance électrique maximale d’environ 3 600 watts. Cela signifie qu’une génératrice de 3 600 watts vous donnerait la même puissance que l’alimentation à quai. Entre-temps, vous pouvez également obtenir une génératrice de 4 000 watts pour que ces autocars donnent une puissance de démarrage électrique supplémentaire.
Une de 2 500-2 800 watts est souvent un bon seuil minimum pour les véhicules de 30 ampères qui ont des unités de climatisation.
De quelle taille de génératrice ai-je besoin pour un VR de 50 ampères?
Un VR avec connexion d’alimentation à quai de 50 ampères est généralement composé de deux alimentations séparées de 50 A. C’est différent d’un VR de 30 ampères avec seulement une alimentation de 30 A. Un VR de 50 ampères et une alimentation électrique de 120 V peut produire une puissance électrique de 12 000 watts. Cela signifie qu’une génératrice de 12 000 12 500 watts pourrait être votre choix le plus haut de gamme.
Vous pouvez également obtenir un meilleur sens de la génératrice dont vous avez besoin en utilisant les points de balles dans la première section de cet article, sous l’en-tête « Quelle taille de génératrice dois-je avoir pour mon VR ».
Maintenant que vous avez une meilleure idée de la taille de la génératrice dont vous avez besoin, n’oubliez pas de vérifier how pour trouver une génératrice silencieuse pour votre VR.
0000000000000000000000000 Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir périodiquement des conseils et des renseignements que n’importe quel RVer apprécierait .