Réduction des gaz à effet de serre par les moteurs dans le secteur pétrolier pour améliorer la durabilité

""

L’empreinte environnementale du secteur pétrolier et gazier diffère entre ses activités en amont, en amont et en aval. Pour le cours moyen, les raffineurs représentent collectivement la majorité des gaz à effet de serre (GES) émis à cette étape de la transformation. D’un autre côté, de nombreuses activités différentes contribuent aux émissions de GES du secteur produites pendant le traitement en amont. Ces activités vont de la production et de la cueillette à terre au traitement du gaz naturel. En fait, un ensemble de ces activités en amont constitue plus de 10 % des émissions de GES du secteur industriel aux É.-U. 1

Oil & gas sector's emission of greenhouse gases spread across several activities

Pour le reste du présent article, nous nous concentrerons sur les activités pétrolières et gazières en amont, les façons de réduire les gaz à effet de serre émis par les moteurs et les systèmes d’alimentation utilisés dans les activités en amont. Des entrepreneurs de forage aux entreprises de services pour champ pétrolifère, la réduction des GES est de plus en plus traction, entraînée par une combinaison de facteurs réglementaires et sociétaux.

Les moteurs diesel sont un bon point de départ pour réduire les contaminants d’émissions dans les activités pétrolières et gazières en amont. Il existe de nombreuses réglementations en matière d’émissions axées sur la réduction de l’empreinte environnementale des moteurs diesel ; vous pouvez en savoir plus sur ces réglementations dans notre article précédent. Commençons par les moteurs diesel et réduisons les émissions.

Les émissions des moteurs diesel sont considérablement réduites avec la catégorie 4, et des réglementations équivalentes en matière d’émissions

Au cours des dernières décennies, les contaminants d’émission des moteurs diesel ont été considérablement réduits grâce à diverses réglementations. Par exemple, les moteurs diesel de haute puissance de catégorie 4 utilisés dans les applications de pétrole et de gaz émettent 80 % moins de matières particulaires et 45 % moins de NOx que leurs équivalents de la catégorie 2. Ces réductions se traduisent également par des gains financiers; comment les opérateurs ont économisé plus de 30 millions de dollars en carburant et évité assez de polluants pour remplir un train de 15 milles de long grâce à ces solutions de catégorie 4.

Plus récemment, deux technologies ont été adoptées par l’industrie pour atteindre ces très faibles émissions avec les moteurs diesel : la réduction catalytique sélective et le recirculation des gaz d’échappement (RGE). Bien qu’il y a de nombreuses différences techniques entre les deux technologies, il y a une distinction clé entre elles : la réduction réduction des émissions est considérée comme une solution de post-combustion, tandis que les RGE sont considérés comme une solution dans le cylindre afin de réduire la quantité de contaminants libérés dans l’atmosphère.

Les moteurs à technologie de réduction réduction adurité consomment souvent moins de carburant que les moteurs à technologie RGE, ce qui leur permet d’économiser du carburant pour leurs propriétaires

Les fabricants de moteurs pourraient réduire la température de combustion afin de réduire les émissions de certains contaminants, mais la réduction de la température du moteur augmente souvent la consommation de carburant. La technologie de réduction des émissions de NOx réduit les émissions de NOx externes au moteur, sans qu’il soit nécessaire de réduire la température de combustion. Grâce à la température de combustion plus élevée permise par la technologie de réduction réduction des émissions, la consommation de carburant des opérateurs est inférieure.

La mise en œuvre de la technologie de la scr. a apporté peu de changements à la conception du moteur, vous aidant à tirer parti des technologies éprouvées sur qui vous comptez déjà

Les ingénieurs ont dû introduire des modifications architecturales minimales dans les moteurs existants pour s’adapter à la technologie de scr, car elle est externe au moteur. Cela signifie que la fiabilité des moteurs existants éprouvés grâce à des millions d’heures d’opération vous reste disponible. De plus, étant donné qu’il s’agit d’une technologie externe à la chambre de combustion, vous pouvez mettre à jour vos anciens moteurs afin de répondre aux normes d’émissions les plus récentes souvent requises par les entreprises d’exploration et de service pour les champs pétroliers afin qu’elles contractent sur différents sites.

Les nouveaux moteurs à technologie de réduction des taux de réduction des taux de réduction (SCR) et leurs anciennes versions ont de nombreuses pièces communes, ce qui en fait un entretien plus efficace et rentable

Les changements d’architecture limités des moteurs précédents aux plateformes de moteur les plus récentes signifient un degré plus élevé de points communs quand il s’agit de pièces. De plus, les techniciens qui travaillent avec ces moteurs à très faibles émissions dans les champs pétrolifères peuvent faire progresser leur familiarisation avec les générations précédentes de moteurs.

Au-delà du diesel, la réduction des émissions est également réalisée par l’entremise de carburants gazeux et renouvelables

Les réglementations en matière d’émissions et les technologies associées couvertes ci-dessus ont considérablement réduit les émissions de contaminants des moteurs diesel. Entre-temps, il y a une autre voie à suivre en matière de réduction des émissions dans un site de forage ou de puits : l’utilisation de carburants au-delà du diesel.

Natural gas offers lower CO2 emissions per unit of energy output among fossil fuels

carburants gazeux gaz naturel, réduisent souvent les émissions de GES par rapport au diesel. Par exemple, le gaz naturel a l’une des plus faibles teneurs en CO2 en énergie de tous les carburants fossiles2. De plus, les moteurs au gaz naturel ont souvent beaucoup moins d’émissions de soufre et de NOx que les moteurs diesel comparables. Sur les sites où l’approvisionnement en gaz naturel est illimité, cela pourrait également se traduire par des économies financières sous la forme de dépenses opérationnelles (OPEX).

Les carburants renouvelables, y compris le solaire et l’éolien, sont la destination finale et obtenant une attention croissante dans le secteur du pétrole et du gaz. Par exemple, m. Ørsted et m. Ørsted ont conclu un accord en 2018 pour que M. Ersse s’advienne à plus de 300 MW d’énergie renouvelable auprès de plus de 100 éoliennes pour ses activités dans le bassin de Permian3. Ces carburants renouvelables offrent une alimentation sans carbone pour les sites de forage et de puits.

La diversification sera le mot-clé des deux prochaines décennies en matière de solutions énergétiques et d’alimentation dans les activités pétrolières et gazières en amont. Il est prévu qu’un ensemble diversifié de carburants et de technologies allant du diesel et de l’hydrogène aux énergies renouvelables co-existera afin d’offrir une empreinte environnementale réduite d’une manière financièrement gérable par les acteurs du secteur pétrolier et gazier.

Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir périodiquement des indices, des mises à jour et des nouvelles sur l’industrie pétrolière et gazière. Learn more about oil and gas power solutions Cummins offers.


Références:
1 Environmental Protection Agency (n.d.) des É.-U. Profil industriel du secteur des systèmes de pétrole et de gaz naturel (GESRP) [fichier PDF]. Ce produit a été récupéré https://www.epa.gov/
2 Environmental Protection Agency (n.d.) des É.-U. Quelle quantité de dioxyde de carbone est produite lorsque différents carburants sont brûlés? [Page Web]. Ce produit a été récupéré https://www.epa.gov/
3 Orsted (n.d.). Nos parcs éoliens terrestres aux É.-U. [page Web]. Ce produit a été https://us.orsted.com/
 

Allez en amont

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles sur l’industrie, des lancements de produits, des connaissances technologiques et plus encore.

Aytek Yuksel - Cummins Inc

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel est le responsable du marketing de contenu de Cummins Inc., en se concentrant sur les marchés des systèmes d’alimentation. Aytek s’est joint à l’entreprise en 2008. Depuis, il a occupé plusieurs postes de marketing et vous offre maintenant les enseignements tirés de nos marchés clés, allant des marchés industriels au secteur résidentiel. Aytek vit à Minneapolis, au Minnesota, avec sa femme et ses deux enfants.

Le directeur général affirme que les défis climatiques offrent à Cummins « l’opportunité de briller »

Cummins' Corporate Office Building

La présidente et directrice générale de Cummins Inc., Jennifer Rumsey, affirme que les défis climatiques auxquels est confrontée la planète et la société seront le « moment de briller » de l’entreprise.

Parlant à la réunion annuelle de Cummins plus tôt ce mois-ci, Rumsey a déclaré que l’entreprise est bien positionnée pour jouer un rôle de chef de file en matière d’action climatique, aidant les clients dans la transition vers des sources d’alimentation plus propres.

PLANET 2050, cummins environmental sustainability strategy, has product, facility and community goals timed to 2030 and aspirations timed to 2050. Cummins a également établi Destination Zero, la stratégie de l’entreprise visant à atteindre ses objectifs en matière de décarbonisation des produits.

Ensemble, ils donnent une voie à l’aspiration de Cummins à atteindre des émissions nulles de 2050.

Cummins President and CEO Jennifer Rumsey
Jennifer Rumsey, présidente-directrice générale de Cummins

« Cummins a une histoire de transformer les défis en occasions, et c’est un moment difficile pour notre planète et notre société », a déclaré m. Rumsey, s’adresse aux actionnaires de l’entreprise et à d’autres intervenants lors de la réunion virtuelle. « Je crois que ce moment de vérité sera le moment de Cummins à briller lorsque nous sommes confrontés au besoin de décarboniser notre planète et de continuer à servir les applications cruciales que nos clients exécutent. »

POSITIONNÉ POUR FAIRE UN IMPACT

Le vaste éventail de produits de l’entreprise alimente les clients qui s’engagent dans tout, du camionnage sur route, de la marine et du chemin de fer, aux équipements agricoles et de construction, ainsi que des génératrices fournissant une alimentation d’urgence aux hôpitaux, aux centres informatiques et aux écoles.

Rumsey, nommé président et directeur général en 2022, a déclaré que la décarbonisation est une occasion de croissance pour Cummins. Elle a déclaré que quatre domaines d’orientation clés sont cruciaux pour les plans d’action de l’entreprise en matière de climat tout en a délivré de solides résultats :

• Investir dans l’innovation pour alimenter le succès du client.
• Comprendre les besoins des clients.
• Comprendre comment l’entreprise sert ces besoins aujourd’hui.
• Fournir la bonne solution au bon moment pour mieux servir les clients à l’avenir.

Rumsey, un employé de Près de 25 ans de Cummins dont les rôles précédents comprenaient le directeur technique et le directeur de l’exploitation, a déclaré que la bonne personne était cruciale pour tous ces domaines d’intérêt et qu’elle s’est auldée de garder les gens au centre de tout ce que fait l’entreprise.

Cummins a toujours investi 1 milliards de dollars ou plus annuellement au cours des dernières années pour soutenir les dépenses de recherche, de développement et d’ingénierie. Rumsey s’est engagé à poursuivre son engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion afin de créer des environnements de travail dynamiques où une variété d’idées et de perspectives peuvent être apportées aux défis des clients.

Elle a déclaré que Cummins continuera également d’investir dans le développement de grands dirigeants qui peuvent faire respecter la culture du leadership de Cummins, soit « d’encourager tous les employés à réaliser leur plein potentiel ».

TIRER PROFIT DE NOTRE EXPERTISE

Enfin, elle a déclaré que Cummins demeurerait engagée à bâtir des communautés plus fortes, reconnaissant que toute entreprise n’est aussi forte que les communautés où elle fait affaire, et que ses employés vivent et travaillent.

« Nous tirerons parti de notre expertise pour élaborer des solutions plus durables qui appuient la réussite de nos clients, ont un impact positif sur nos communautés et protègent notre planète pour les générations futures », a déclaré m. Rumsey. « Nous continuerons de réaliser une croissance et de solides rendements en exécutant cette stratégie et en a résultats pour toutes nos parties prenantes.

« C’est une occasion incroyable et une responsabilité », a-t-elle ajouté. « En tant que directeur général, je crois qu’aucune entreprise n’est mieux positionnée que Cummins pour faire un impact positif. »
 

blair claflin director of sustainability communications

Blair Claflin

Blair Claflin est directrice de Sustainability communications for Cummins Inc. Blair s’est jointe à l’entreprise en 2008 en tant que directrice des communications sur la diversité. Blair vient d’un journal de fond. Il a travaillé auparavant pour le Indianapolis Star (2002-2008) et pour le registre des moines (1997-2002) avant cela. [courriel protégé]

 

Le projet solaire de Cummins honoré par le ministère de l'énergie

The solar farm at Cummins' Rocky Mount Engine Plant in North Carolina.

La plus récente installation solaire de Cummins en ligne a été honorée par le U.S. Department of Energy (DOE).

La ferme solaire de 3,62 mégawatts (MW) de l’usine de moteurs Rocky Mount Engine Plant (RMEP) de Cummins en Caroline du Nord, a été récompensée par le prix 2023 de Meilleur projet. La reconnaissance met en valeur les projets de l’initiative des meilleurs bâtiments/meilleures usines du département de l’énergie pour les réalisations dans la mise en œuvre et la promotion de pratiques, de principes et de procédures en matière de gestion durable de l’énergie.

« Les partenaires du défi des meilleures usines partagent leur succès et leur innovation afin d’accélérer leur efficacité énergétique », a déclaré m. Snyder, sous-secrétaire adjoint pour l’efficacité énergétique du DOE. « Les prix Du meilleur projet soulignent les efforts uniques visant à faire des progrès significatifs en matière de réduction de l’énergie, de l’eau, des déchets et des émissions de gaz à effet de serre. »

Cummins fait partie du Better Plants Challenge depuis 2011.

Dans le cadre de l’initiative du DOE sur les meilleurs bâtiments, le programme Better Plants fonctionne avec les plus grands fabricants afin d’améliorer leur concurrence par l’entremise d’améliorations en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions. Plus de 270 entreprises industrielles représentant près de 14 % de l’empreinte énergétique de la fabrication aux États-Unis s’associent au DOE et s’engagent à réduire leur intensité énergétique, généralement de 25 % en 10 ans, sur l’ensemble de ses activités aux États-Unis.

Crews install the solar panels at Cummins' Rocky Mount Engine Plant.
Les équipages installent les panneaux solaires à l’usine de moteurs Rocky Mount, qui arc et suivez le soleil à mesure qu’il se lève et se couche.

À PROPOS DU PROJET

L’installation solaire à Rocky Mount s’est mise en ligne en septembre de 2022. Situé sur 14 acres adjacent à l’usine, il est capable de produire environ 5,6 millions kilowatt-heures d’énergie annuellement, ce qui va à l’usine de fabrication afin de réduire l’électricité achetée à partir du réseau.

Les énergies renouvelables générées par l’installation solaire équivaut au carbone séquestré par 1 946 acres de forêts américaines annuellement. Une installation solaire à Pékin, en Chine, est la seule baie solaire plus grande que celle de Rocky Mount au sein de Cummins.

Unique à RMEP, le projet utilise des panneaux de suivi solaires permettant aux panneaux d’arc et de suivre le soleil à mesure qu’il se lève et s’installe. Cela augmente l’efficacité du système sans avoir à installer plus de panneaux. Les panneaux de suivi ont été installés avec des montages au sol en raison de l’espace disponible du projet et de la capacité de maximiser la taille du système pour une exposition optimale.

LA POUSSÉE POUR LE SOLAIRE

Cummins a mis une pression majeure sur l’inclure dans le mélange énergétique de l’entreprise afin d’aider à atteindre les objectifs de la stratégie de durabilité de l’environnement planet 2050 de Cummins. La stratégie comprend l’objectif de 2030 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des installations et des activités de 50 % ainsi que l’aspiration à atteindre des émissions nulles dans les activités et les produits de l’entreprise de 2050.

À ce jour, Cummins a complété 65 installations de réseaux solaires dans 49 établissements à travers le monde, de l’Australie à l’Amérique du Nord. Neuf de ces projets ont été achevés depuis 2019, avec 18 installations en Inde, où Cummins a sa plus grande empreinte solaire.

« Nous sommes très fiers du travail qui a été accompli à Rocky Mount et partout dans le monde », a déclaré m. Ascension Jones, directrice de l’éco-efficacité pour les installations et les opérations de Cummins. « Mais nous savons également que nous avons beaucoup de travail à faire pour atteindre notre objectif de 2030, et l’amélioration de l’efficacité énergétique sera la clé. »
 

blair claflin director of sustainability communications

Blair Claflin

Blair Claflin est directrice de Sustainability communications for Cummins Inc. Blair s’est jointe à l’entreprise en 2008 en tant que directrice des communications sur la diversité. Blair vient d’un journal de fond. Il a travaillé auparavant pour le Indianapolis Star (2002-2008) et pour le registre des moines (1997-2002) avant cela. [courriel protégé]

 

Comment Cummins célèbre le Jour de la Terre et son objectif d'action environnementale

Cummins Corporate Office Building

Cummins s’engage à faire sa part pour faire de la planète un endroit meilleur.

Au cours de la préparation du monde pour célébrer le jour de la terre, le temps de la journée du temps des fêtes, voici cinq des nombreuses façons dont l’entreprise travaille pour améliorer l’environnement :

PLANÈTE 2050

PLANET 2050 logoDévoilé en 2019, la stratégie de durabilité de l’environnement de l’entreprise comprend neuf objectifs ayant été fixés à 2030 et l’aspiration à alimenter entièrement le succès du client avec des produits à émissions nulles de 2050. The strategy’s 2030 goals include partnering with customers to reduce Scope 3 lifetime greenhouse gas (GHG) emissions from products in the field by 55 million metric tons and producing net water benefits that exceed Cummins’ annual water use in all company regions.

DESTINATION ZÉRO

La stratégie de Cummins en matière de décarbonisation des produits, alignée sur la planète 2050, a été mise en œuvre pour les employés en 2022. La stratégie exige des réductions significatives des émissions de carbone grâce à des technologies de combustion interne de pointe largement acceptées par le marché aujourd’hui, tout en continuant d’investir et de faire progresser les technologies à émissions nulles avant l’adoption généralisée du marché.

Accelera fuel cell truck
Accelera de Cummins est un important producteur de technologies à faible et à émission de carbone.

ACCELERA DE CUMMINS

Accelera by Cummins est la nouvelle marque de l’ancien nouveau secteur d’alimentation de Cummins, lancé en mars 2023. Accelera est un chef de file en matière de technologie énergétique qui s'engage à assurer un avenir durable aux industries qui font tourner le monde. Sa gamme diversifiée de solutions à émissions nulles comprend des systèmes de batteries, des piles à carburant, des systèmes de groupes motopropulseurs et des électrolyseurs essentiels à la production d’hydrogène vert sans carbone.

MOTEURS À AGNOSTIQUE DU CARBURANT

En 2022, Cummins a dévoilé les premières plateformes de groupe motopropulseur à combustion interne léchante et agnostique de l’industrie. Cette technologie aide les parcs à réduire les émissions de carbone aujourd’hui en permettant aux véhicules de fonctionner avec des carburants à faible à zéro carbone. La plateforme utilise la technologie de moteurs à combustion interne déjà connue par les parcs automobiles, tout en utilisant des pièces et une intégration très similaires pour tous les carburants, y compris le diesel, le gaz naturel, l'hydrogène et d'autres carburants.

Oyster bed project in Louisiana
Les dirigeants de Cummins visitent un projet de remise en état de lit d’approvisionnement en eau en Louisiane que l’entreprise appuie pour améliorer la qualité de l’eau.

CUMMINS WATER WORKS

En juillet, le programme cummins Water Works de plusieurs millions de dollars célébrera son deuxième anniversaire de s’attaquer à la crise mondiale de l’eau en faisant progresser la sécurité de l’eau dans les communautés où les employés de Cummins vivent et travaillent. En partenariat avec des experts en eau de pointe comme le Conservation de la nature et Water.org, Cummins Water Works a aidé plus de 500 000 personnes à travers le monde, fournissant environ 6 milliards de gallons en avantages annuels en eau aux communautés.

blair claflin director of sustainability communications

Blair Claflin

Blair Claflin est directrice de Sustainability communications for Cummins Inc. Blair s’est jointe à l’entreprise en 2008 en tant que directrice des communications sur la diversité. Blair vient d’un journal de fond. Il a travaillé auparavant pour le Indianapolis Star (2002-2008) et pour le registre des moines (1997-2002) avant cela. [courriel protégé]

 

Cummins figure sur la liste des entreprises éthiques pour la 16e année consécutive

Cummins' Corporate Office Building

Cummins Inc. a été nommée à la liste des 2023 entreprises les plus éthiques au monde d’Ethisphere pour une 16e année consécutive.


La liste honore les entreprises qui font preuve d’intégrité d’affaires par le biais des meilleures pratiques en matière d’éthique, de conformité et de gouvernance de leur catégorie. Ethisphere est un chef de file mondial dans la définition et la valorisation des normes de pratiques commerciales éthiques.

« L’éthique est importante », a déclaré erica Salmon, PDG d’Ethisphere. « Les organisations qui s’engagent à l’intégrité des affaires par l’entremise de programmes et de pratiques robustes élèvent non seulement les normes et les attentes pour tous, mais ont également un meilleur rendement à long terme. »

« Nous continuons de nous inspirer des entreprises les plus éthiques au monde et de leur dévouement à faire un impact réel pour leurs intervenants et à faire preuve d’un leadership exemplaire fondé sur les valeurs », a ajouté le dirigeant d’Ethisphere. « Félicitations à Cummins d’avoir gagné une place dans la communauté des entreprises les plus éthiques au monde. »

Cummins a été l’un des 135 honorés, couvrant 19 pays et 49 industries. La liste est fondé sur le quotient éthique exclusif d’Ethisphere, le processus d’évaluation des entreprises les plus éthiques au monde, qui comprend un sondage de plus de 200 questions sur les pratiques éthiques et sociales de l’entreprise en matière d’environnement, de société et de gouvernance.

L’éthique et l’importance du comportement éthique ont été soulignées chez Cummins depuis les tout premiers jours du chef de file mondial en technologie de l’alimentation de plus de 103 ans. Aujourd’hui, le code de conduite des affaires de Cummins guide les employés sur le comportement éthique autour de questions allant de la diversité, de l’équité et de l’inclusion ; concurrence équitable et honnête et éviter les conflits d’intérêts.

Les employés de partout dans le monde doivent respecter le code, qui se construit autour de 10 principes éthiques, à partir de « nous respecterons la loi partout dans le monde » et se termine par le 10e principe : « nous créerons une culture où les employés prennent leurs responsabilités en matière de comportement éthique ».

Les employés peuvent signaler des violations possibles à un code ou à une politique de plusieurs façons. Ils peuvent utiliser le site Web de l’éthique externe de Cummins, appeler la ligne d’assistance éthique de l’entreprise, envoyer un courriel à la fonction éthique et conformité ou simplement s’adresser à leur superviseur, à un représentant des ressources humaines ou à un membre de la fonction juridique de l’entreprise.

L’entreprise a une politique stricte d’absence de représailles pour les employés qui rapportent des violations potentielles au code de conduite de bonne foi.

En 2022, le service de l’éthique et de la conformité de Cummins a préséité la formation obligatoire sur l’éthique sur 10 domaines différents, y compris la lutte contre la corruption, l’évitement des conflits d’intérêts, la prévention du laxisme d’argent et plus encore.
 

blair claflin director of sustainability communications

Blair Claflin

Blair Claflin est directrice de Sustainability communications for Cummins Inc. Blair s’est jointe à l’entreprise en 2008 en tant que directrice des communications sur la diversité. Blair vient d’un journal de fond. Il a travaillé auparavant pour le Indianapolis Star (2002-2008) et pour le registre des moines (1997-2002) avant cela. [courriel protégé]

 

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.