Les piles à combustible Cummins alimentent le premier traversier commercial zéro émission

A ferry that only emits water transporting people across waterways? Cela sera maintenant possible grâce aux piles à hydrogène Cummins qui sont intégrées au premier traversier à hydrogène commercial de l’Amérique du Nord alimenté à hydrogène, le traversier à émissions nulles. Silencieux et sans émissions, le bateau, nommé « Sea Change », marque un autre jalon crucial dans la commercialisation de la puissance des navires marins à émissions nulles.
Le ZEF à grande vitesse de 70 pieds et 75 passagers sera le navire phare d’un futur parc alimenté par piles à carburant, transportant des navetteurs autour de la baie de San Francisco, California (é.-u.). Il démontrera et testera également le potentiel de commercialisation de navires marins alimentés à piles à carburant à l’industrie maritime mondiale.
Comment cela fonctionne
Avec un groupe motopropulseur conçu par Golden Gate Zero Emission Marine, le Sea Change est alimenté par la pile à carburant de 360 kW de Cummins et peut atteindre des vitesses de jusqu’à 22 000 personnes. Les piles à carburant sont alimentées en hydrogène à partir de réservoirs de stockage créant de l’électricité pour faire fonctionner les moteurs électriques et faire tourner les hélices du bateau, générant le mouvement du traversier. Avec le ZEF produisant seulement de l’eau et de l’électricité comme sous-produit, il est exempt d’émissions de 100 %.

Les piles à carburant sont une solution attrayante pour la décarbonisation des bateaux marins pour plusieurs raisons. Ils sont à émissions nulles, silencieux et évolutifs. De plus, ils sont flexibles parce que la puissance des piles à carburant est transportée par des fils, les piles à carburant peuvent être placées presque n’importe où sur le bateau. Dans le cas du Sea Change, les piles à carburant sont placées dans une pièce à l’arrière de la cabine principale, tandis que les réservoirs de stockage d’hydrogène sont en haut du pont.
Le Sea Change appartient à SWITCH Maritime, une société d’investissement d’impact nord-américaine qui travaille à la création de la première flotte de navires marins à émissions nulles en Amérique. Ce projet est également partiellement financés par une subvention de 3 millions de dollars du California Air Resources Board, gérée par le Bay Area Air Quality Management District, qui provient de l’initiative California Climate Investments. Le sea change est en phase finale de construction et devrait débuter les essais en mer cette année.
Alimentation au port
Avec des gouvernements partout dans le monde qui développent des objectifs ambitieux en matière d’émissions de carbone et se concentrent sur l’industrie maritime commerciale, il s’agit d’une étape passionnante en vue de réduire les émissions de carbone et de répondre au besoin de solutions de mobilité plus propres à l’échelle mondiale.
Cummins ne s’arrête pas avec les traversiers à émissions nulles. Les solutions d’alimentation de rechange de l’entreprise sont adaptées aux applications d’alimentation à travers l’écosystème portuaire. Cela inclut les tracteurs de terminus électriques à batterie et six camions factage alimentés par piles à carburant de classe 8 qui transportera des marchandises des navires aux entrepôts de la Californie du Sud. De plus, Cummins conçoit et construit des systèmes de génératrices à piles à hydrogène en conteneur qui alimentera l’alimentation portuaire stationnaire et portative.
en savoir plus de la façon dont Cummins décarbonise l’industrie maritime et déplace les gens et les marchandises partout dans le monde de façon durable.