Le traitement de l’eau pour un deuxième acte

Non, la serre de l’usine de moteurs Rocky Mount de Cummins (RMEP) ne signifie pas que l’entreprise se diversifie dans les fruits et les légumes.
Cela fait partie de l’engagement de Cummins à réduire la consommation d’eau dans la communauté de Caroline du Nord (États-Unis) où se trouve l’usine. RMEP a un nouveau système employant plusieurs technologies, y compris l’hydroponics - utilisant des usines comme filtre - pour traiter des millions de gallons d’eau annuellement afin qu’il puisse être renvoyé à l’installation pour une utilisation non potable.
Un système similaire, moins la serre, conserve des millions de gallons annuellement à l’usine de moteurs de Cummins à Jamestown, dans l’ouest de New York (é.-u.). Les deux usines s’attendent à réduire l’utilisation de l’eau dans la ville d’environ un tiers– ce qui permet d’économiser collectivement plus de 25 millions gallons par année.

Les projets joueront probablement un rôle important dans l’atteinte des objectifs fixés dans Seaux 2050, la stratégie de durabilité environnementale de Cummins visant à réduire l’impact de l’entreprise sur le climat et d’autres défis environnementaux.
La stratégie prévoit de réduire la consommation d’eau absolue dans les installations et les activités de l’entreprise de 30 % par 2030 ou plus de 200 millions gallons par année. La stratégie exige de reusing de l’eau et de la rendre propre aux communautés comme une aspiration de 2050.
En 2019, l’entreprise a utilisé 895 millions de gallons d’eau, soit une réduction d’environ 6 % par rapport aux 949 millions gallons de l’année précédente.
« Ce que nous avons appris dans ces emplacements pourrait s’appliquer ailleurs lorsque nous mettre à jour les installations à l’avenir », a déclaré Nichole Cummins, directeur de l’eau et de l’environnement de Cummins. « Chaque site a des caractéristiques uniques qui nous aideront à progresser. »
Malheureusement, le remplacement de chaque système de traitement Cummins par la plus récente technologie est prohibitif. Ces nouveaux systèmes, cependant, pourraient offrir des leçons à d’autres endroits lorsque l’investissement dans de nouveaux systèmes est logique.
LA PUISSANCE DES USINES
Rocky Mount plus tôt dans ce quartier a tenu une coupe du ruban pour célébrer ce qu’il appelle son WaterSurage. Le système à facettes multiples comprend un traitement anaérobie et de l’arétisme, permettant aux micro-organismes de décomposer les matières organiques.
L’hydroponics offre un traitement supplémentaire par d’autres formes d’hydroponique et la filtration de la membrane afin d’éliminer les solides fins. Une étape finale utilise un processus d’osmose inversé pour s’attaquer à tous les composants indésirables restants.
Les usines hydroponiques sont cruciales pour la fonctionnalité du WaterSurf. Les surfaces racines fournissent une aération supplémentaire et catalysent une écologie des micro-organismes de surinsepération (protozoas et micro-scléraceans) afin d’aider à réduire les boues et à augmenter l’efficacité globale.
« Ces technologies sont là depuis plusieurs, plusieurs années », a déclaré Gary Keffer, directeur de la santé, de la sécurité et de l’environnement à l’usine. « Ce qui rend cette innovation, c’est qu’elle réunit toutes ces technologies pour produire l’eau ultra-propre dont nous avons besoin pour nos processus de fabrication. »
Le système, qui travaillait avec quatre entrepreneurs externes différents, a pris près de quatre ans et a une capacité de traitement d’environ 75 000 gallons par jour. La plupart de l’eau est renvoyée dans la tour de refroidissement de l’usine, qui est utilisée pour refroidir diverses machines comme les compresseurs d’air. L’eau doit être très propre pour éviter la dégradation dans la tour, qui comprend plusieurs métaux sensibles.
L’ancien système avait été mis à jour à plusieurs reprises, mais il est revenu environ 40 ans en arrière. Les responsables de l’usine espèrent que la serre sera l’hôte de visites scolaires, offrant des occasions d’apprentissage pratique sur l’importance de l’eau propre.
« Ce projet n’a pas été sans ses défis », a déclaré Tim Millwood, vice-président de la fabrication chez Cummins, parlant à distance à la coupe du ruban à cause de COVID-19. « La pandémie était probablement le défi ultime. Mais, grâce à votre engagement, cette équipe a obtenu le WaterSetout sur la ligne d’arrivée. Je suis vraiment, vraiment fier de vous tous. »
USINE SANS PLANTES

Le nouveau système de l’usine de Jamestown a été autour d’un peu plus longtemps, et manque de serre, mais il pourrait également offrir des leçons importantes pour d’autres sites de Cummins.
Au cours des 18 derniers mois, l’usine s’est mise à niveau le système de traitement, qui était en grande partie originaire de l’usine de plus de 40 ans.
Bien qu’il n’y a pas d’hydroponics, le système de Jamestown comprend également un processus d’osmose et de filtration inversée afin de polir les eaux usées afin qu’elles puisse être ré-utilisées dans les processus de fabrication de l’usine, a déclaré David Rott, responsable de la santé, de la sécurité et de l’environnement à l’usine.
« Nous sommes en constatant que la qualité des eaux usées récupérées réduit considérablement le nombre de cycles de régénération requis pour notre système d’eau déionisé et augmente l’efficacité de nos tours de refroidissement », a déclaré m. Rote.
Jamestown est significativement au nord de Rocky Mount et les basses températures qu’il obtient la plupart des hivers ne seraient probablement pas aussi propices à une serre que le climat plus chaud en Caroline du Nord.
Le système semble un peu plus industriel, ce qui pourrait être bien dans de nombreux environnements tandis qu’un système avec une serre pourrait être plus agréable visuellement pour les usines à proximité des zones résidentielles.
LA VOIE À SUIVRE
Étant donné que l’entreprise dispose d’environ 125 sites de fabrication majeurs dans divers endroits et climats partout dans le monde, M. Taillerre est heureux d’avoir de multiples exemples à partager à l’avenir. Elle affirme qu’une approche à taille unique n’est pas susceptible de fonctionner.
Bien que les 10 années pourraient sembler comme une longue période, elle sent souvent que ces 2030 objectifs se cachent juste au coin de la rue.
« Les réductions de ces systèmes sont importantes », a-t-elle déclaré à l’aide des projets de Jamestown et de Rocky Mount. « Mais nous avons encore un long chemin à faire pour atteindre nos 2030 objectifs et au-delà. Il faudra beaucoup d’approches différentes pour y arriver. »