Comment vous préparer avant que la prochaine grande tempête de verglas ne vous emprisonne à la maison

La météo empire et votre famille pourrait être menacée. Voici quelques astuces pour vous aider, vous et votre famille, à préparer la prochaine grosse tempête de verglas.
Si vous êtes un peu comme le reste d'entre nous, à un moment donné, cette année, vous avez fait défiler votre fil d’actualités et avez été confronté(e) à un article sur les derniers événements météorologiques extrêmes. Le titre s’est probablement exclamé sur la « pire tempête du record » ou « tempête la plus forte de l’histoire », et il a probablement été suivi de quelques images de destruction pure. Nous les avons tous vus.
Et encore une fois, si vous êtes quelque chose comme le reste d’entre nous, vous avez probablement pensé à vous-même « Wow, le temps a été Crazy récents ! »
Faites-nous confiance, vous n’êtes pas seul.
Mais avez-vous jamais fait une pause sur cette image de la dévastation et pensez à vous-même « comment puis-je guider ma famille à travers quelque chose comme ça ? » ou « que ferais-nous si cela se produisait ici ? »
Vous devriez l’être.
Ce sentiment de « c’est fou » n’est pas faux. Loin de là. En fait, les phénomènes météorologiques violents deviennent plus intenses et plus fréquents. Vous l’avez vu par vous-même.
Malgré l’image quelque peu magique du soleil qui éclaire les glaçons frais dans l’air vif du matin, les tempêtes de glace peuvent être les tempêtes les plus dangereuses et causant des dommages sur la planète. En quelques heures, une région entière peut être paralysée par des routes glacées, sans électricité, et tant d’arbres abattus qu’il peut prendre des semaines pour dégager.
La partie effrayante est que ces tempêtes rapides peuvent balayer avec peu d’avertissement, emportant des arbres et des lignes électriques avec eux. Et une fois que la panne d’électricité, votre maison autrefois chaleureuse et accueillante peut se transformer en une glacière où vos proches s’embrassent sous des couvertures, luttant pour rester au chaud. Des milliers de dollars de nourriture se gâchent dans votre congélateur, et l’un après l’autre, les tuyaux de congélation éclateront, en cascade d’eau glacée à travers les murs de votre maison.
Seulement, ce n’est pas avoir d’être de cette façon.
Une préparation appropriée, comme les renseignements que vous trouverez ci-dessous, vous permet de vous voir ainsi que votre famille à travers les tempêtes de glace dans le confort et la sécurité.
C’est, tant que vous écoutez cette petite voix interne qui a dit : « que fera nous faire si cela se produit ici ? » et acceptez que la météo que vous avez déjà vu, n’est pas le temps que vous verrez dans l’avenir.
Les conditions météorologiques extrêmes se détériorent, et plus fréquentes
La plupart d’entre nous se souviennent de plusieurs phénomènes météorologiques violents survenus au cours des dernières années. Il semblait que tous les quelques mois, nous entendions parler de la plus récente « tempête du siècle » ou « tempête de toute une vie ».
Voici quelques événements météorologiques violents de ces neuf dernières années :
- Halloween 2011 , un Nor’easter vous vous souvenez peut-être comme « Snowtober, » a invalidé toute la région du Nord-est. The storm set snow accumulation records in at least 20 cities. 3.2 million people in 12 states went without power, some lasting over 10 days.
- janvier 28-29, 2014 , un événement très rare de la météo sévère paralysé les profondeurs du Sud, tombant de la glace en Alabama, en Géorgie et en Floride. La tempête était si sévère que 233 milles consécutifs d’Interstate-10 ont été fermés dans les deux sens.
- mars 2017 , un Nor’easter sévère recouvert l’ensemble du du Nord-est avec de la neige, battant plusieurs records. Les accumulations de chutes de neige ont dépassé les 30 po de nombreux endroits, avec un 48,4 stupéfiant enregistré dans le comté d’Ostego, NY.
Un article récent paru dans The New York Times a exploré les multiples études scientifiques en cours de publication qui montrent une forte tendance à la hausse de la fréquence des phénomènes météorologiques violents.
Nos yeux ne nous trompent donc pas : les phénomènes violents en hiver sont définitivement en hausse. Et quand ils sont touchés, il y a de fortes chances qu’ils soient plus sévères et plus dommageables que les tempêtes hivernales que nous avons déjà vécues.
Pourquoi les tempêtes de glace devraient vous concerner plus qu’un blizzard
Réalité : une tempête de verglas n’est pas « une tempête d’hiver seulement ».
First : Ice est lourd. A half-inch of ice can add 500lbs to power lines or trees and a full inch means 1,000lbs hanging from everything. Même les grands arbres ne peuvent pas faire face à cette quantité de poids, et cela ne prend pas longtemps avant qu’ils tombent tous. Ils prennent souvent les lignes électriques avec eux.
Il n’y a pas non plus de contourner le fait que les États-Unis vivent avec un réseau électrique principalement installé dans les 1950 et patché ensemble avec des « correctifs ». Un récent rapport du du département de l’énergie déclaré clairement que la gravité croissante des événements météorologiques est garanti afin d’augmenter continuellement les pannes d’électricité dans les zones touchées.
Cela signifie que pendant une tempête de verglas, les pannes d’électricité sont inévitables.
second : nous ne parlons pas de quelques arbres qui tombent ici. Nous parlons de douzaines d’arbres par rue, qui bloquent les routes, les allées et les maisons. Et il peut prendre une heure ou plus pour enlever les arbres plus gros. S’il y a des lignes d’alimentation vivantes enchevêtrées dans l’arbre, cet arbre doit demeurer intact jusqu’à ce que la compagnie d’électricité puisse couper la puissance.
Enterrés sous leur propre montagne d’appels d’urgence, l’entreprise d’alimentation ne peut pas se rendre à cet arbre pendant des jours. Donc, si votre maison est bloquée par cet arbre, vous n’allez nulle part.
Ce scénario peut répéter des milliers de fois dans une région après la tempête de verglas.
le facteur final est le plus évident : après une tempête de verglas, tout est recouvert de glace !
La glace fait qu’il est difficile d’aller même à l’extérieur, encore moins de routes claires et d’arbres abattus. Les rues glacées sont presque impossibles à conduire, et les allées et les trottoirs glacés mènent aux chutes qui cassent les os ou délocalisent les articulations.
La réalité est, si vous ne pouvez pas aller quelque part en toute sécurité, ni la compagnie d’électricité. Ou les ouvriers d’arbres, les pompiers, les policiers-même les préposés aux stations-service. Tout le monde est touché par la glace.
Il n’est pas difficile de voir comment ces trois facteurs peuvent rapidement transformer une « tempête de neige » amusante en un scénario de cauchemar.
Que pouvons-nous faire ?
Nous nous préparons.
Préparation aux tempêtes de glace
Quand il s’agit de traiter les tempêtes de glace, la chose la plus importante à se préparer est le froid amer.
Sans électricité ou autre source de chaleur, la température à l’intérieur de la maison moyenne peut tomber à des niveaux inconfortables en quelques heures. A gauche décochée, une maison peut entrer dans les années 30 en seulement quelques jours.
Ne vous trompez pas. Il n’est pas besoin d’être Arctique-frigide dans votre maison pour que l’un de vos proches commence à avoir une hypothermie. Le CDC nous indique que l’hypothermie peut s’installer à plus de 40 ° . L’hypothermie n’est rien de plus que votre corps perdant de la chaleur plus rapidement qu’il ne peut le produire. Donc, si vos proches se sentent froids, alors ils peuvent aussi obtenir une hypothermie.
Ne laissez pas cela au hasard en disant « bien que cela ne nous arrivera jamais ».
Préparez-vous au froid avec ces astuces faciles :
- Gardez un stock de couvertures chaudes dans les emplacements centraux. Choisissez des couvertures de laine épaisse, de plumes en duvet ou de molleton parce qu’elles offrent la meilleure isolation optimale.
- Trouvez une place centrale dans votre maison, vous pouvez fermer. Les petites pièces, avec les fenêtres, les portes et les couloirs bloqués par des couvertures, peuvent être beaucoup plus faciles à chauffer. Choisissez-le à l’avance et mettez-y des couvertures.
- Assurez-vous que vous avez assez de carburant pour les sources de chaleur de rechange et soyez très clair dans la façon de les faire fonctionner ! L’utilisation d’une source de chaleur à carburant en intérieur peut produire très facilement du monoxyde de carbone mortel, qui est incolore et sans odeur. Une accumulation peut épeler la mort pour tout le monde dans la maison. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes d’avertissement et les manuels d’instructions.
- Gardez suffisamment d’eau et de nourriture sous la main pendant au moins une semaine . Sans électricité, vos conduites peuvent geler, donc de l’eau fraîche pourrait devenir une ressource limitée. Magasin supplémentaire. Les repas faciles à chauffer et les glucides simples sont également faciles à ranger et peuvent devenir des collations qui garderont la nourriture de votre famille. Les personnes souffrant de malnutrition sont plus susceptibles de développer une hypothermie, et le frisson nécessite de l’énergie. N’ayez pas peur d’en ranger plus que vous ne pensez que vous en aurez besoin.
- Créez des plans pour vos proches les plus vulnérables. Les petits enfants et les personnes âgées sont plus exposées au risque de blessures liées au rhume et de décès. Réunissons des plans à l’avance afin d’arriver à vos proches à risque avant la tempête et de les amener à un endroit où ils seront en sécurité.
L’étape ultime dans la préparation des tempêtes de glace
Si vous avez remarqué plus tôt, la plupart des risques liés aux tempêtes de glace proviennent d’une absence d’électricité dans votre maison. Les pannes d’électricité volent votre maison de toutes les ressources que vous utiliseriez normalement un jour froid pour rester au chaud, rester connecté et demeurer productif.
Réalité : une fois que le courant s’éteint, vous êtes seul pour résoudre vos propres problèmes.
Ainsi, au lieu de compter sur le réseau électrique vieillissant qui souffre plus de pannes d’électricité que n’importe quel autre pays développé, sur terre, vous pouvez prendre les choses en main. Armé d’une génératrice d’urgence good , vous pouvez garantir la sécurité de votre famille selon vos conditions en maintenant l’alimentation en marche, peu importe ce qui se passe.
Largement considéré comme l’étalon-or dans la préparation des tempêtes, les génératrices pour la maison sont le seul investissement le plus important qu’une famille puisse faire contre les catastrophes hivernales. Alimentés par un approvisionnement presque sans limite en gaz naturel, ces génératrices s’allument automatiquement et prennent la relève pendant une panne d’électricité.
En dehors de la ville pour affaires ? Piégé au bureau ? Bienvenue dans une tempête sans soucis. Votre génératrice est juste là, prête à prendre le relais sans que personne n’ait à lever le doigt.
Vous travaillez de la maison ? Enfants à distance d’apprentissage ? Maintenir l’alimentation sous tension signifie rester connecté. Les sites cellulaires et les centres de communication ont tous des sources d’alimentation de secours, tant d’options de connexion sont encore disponibles.
Et choisir la bonne génératrice peut faire toute la différence. Nous parlons de votre filet de sécurité pour prévenir les catastrophes. C’est le moment d’aller pour le meilleur que vous pouvez trouver.
Par exemple, les génératrices pour la maison Cummins sont soutenues par plus de 100 années d’expérience dans l’industrie en construisant des groupes moteurs et des génératrices conçus pour des conditions extrêmes. Si vous avez vu un camion de pompier, un semi-remorque ou même un camionneur de RAM diesel, alors vous avez vu un moteur Cummins au travail. Ils font aussi de la génératrice de prédilection pour les centres informatiques, les grands hôpitaux et les bases militaires des États-Unis à l’étranger. Si Cummins maintient les lumières allumées dans un grand hôpital, votre famille sera entre les meilleures mains.
Avant même de pouvoir dire « Hey, l’alimentation est hors service », votre génératrice fonctionnera et fournira de l’électricité. Vos lumières s’allument et votre chaleur reste en marche. Quoi qu’il arrive.
Imaginez que votre maison est entourée d’un quartier complètement sombre pendant une violente tempête de verglas. Que fait votre famille ? Ils attrapaient une boisson fraîche du frigo, micro-ondes du pop-corn, et regardent un film. Chaud, sûr et prévu.
Garantissez votre sanctuaire
Il est indéniable que les tempêtes hivernales sont de plus en plus fréquentes et plus sévères.
La « tempête du siècle » semble se produire une fois l’hiver maintenant, et chacun est plus fort que le dernier. Sans fin en vue, nous devons nous inquiéter de faire en sorte que nos proches aient ce dont ils ont besoin pour survivre à la prochaine tempête de glace sévère. Nous devrions prendre ces mesures supplémentaires pour nous préparer au pire. Parce qu’il arrive.
Comme les tempêtes se renforcent, la perte d’alimentation n’est plus seulement une possibilité. Il s’agit d’une certitude éventuelle.
La façon dont vous répondez lorsque la tempête arrive et coupe votre puissance, est une question de la façon dont vous vous préparez aujourd’hui.
Prenez les trucs que nous vous avons fournis au sérieux. Mettez vos plans en place.
Et envisagez de trouver votre concessionnaire Cummins le plus près pour obtenir une estimation indolore de cette préparation de la tempête Gold Standard : une génératrice pour la maison entière fiable d’une entreprise bien connue qui offre également un financement par le biais de la Synchrony Bank. Vous ne saurez jamais si cela en vaut la peine jusqu’à ce que vous en ayez besoin.
N’attendez pas que cela arrive.