Trois installations de production d’hydrogène de Cummins qui contribuent à bâtir une économie verte

Hydrogen elctrolyzer

Afin de réduire les incidences négatives du changement climatique et décarboniser le secteur de l’énergie, les technologies renouvelables comme l’éolien et le solaire sont devenues des ingrédients clés pour apporter une solution. Cependant, l’intégration de sources d’énergie intermittentes dans le réseau électrique n’est pas sans difficulté. C’est là que se trouvent les électrolyseurs. L’hydrogène fait en sorte que d’autres formes d’énergies renouvelables soient plus viables en fournissant un stockage efficace et portatif de l’électricité. Les électrolyseurs permettent la production d’hydrogène, qui peut être utilisé par les clients industriels ou entreposés et utilisés pour alimenter les applications, y compris les trains, les autobus, les camions et plus encore, et Cummins a des centaines d’opérations sur le terrain.

Prenons l’exemple des éoliennes. Les électrolyseurs peuvent convertir économiquement l’énergie éolienne en hydrogène et en oxygène dans un processus appelé électrolyse de l’eau. L’électrolyse de l’eau ne produit pas d’émissions nocives – seulement de l’oxygène et de l’hydrogène. L’hydrogène est produit lorsque les prix de l’électricité sont bas, ce qui est généralement le cas lorsque l’énergie éolienne est abondante. Ensuite, l’hydrogène peut être stocké ou transporté à des clients. Le potentiel de l’hydrogène concernant le stockage et le transport d’énergie est un facteur clé de la transition mondiale à l’énergie renouvelable.

Cummins a fait une entrée audacieuse dans l’économie de l’hydrogène en septembre 2019 avec l’acquisition d’Hydrogénics, un fabricant mondial de piles à hydrogène et de technologie d’électroléricateur, et Cummins continue de progresser rapidement dans l’innovation de nouveaux produits et applications dans l’espace hydrogène, y compris trois électrolyseurs ayant un impact :

HyBalance-Danemark : fourniture d’hydrogène propre à 1 000 véhicules à pile à carburant HyBalance

Cummins, de concert avec ses partenaires, a établi ce site d’électrolyseur de membrane d’échange de protons 1,2-megawatt il y a plus de deux ans au Danemark. Le site fournit de l’hydrogène propre aux clients d’air liquide, un chef de file mondial en matière de gaz, de technologies et de services pour l’industrie et la santé, avec air liquide qui exploite le site. Le PEM électrolyseur au Danemark est capable de fournir une flotte de plus de 100 véhicules électriques à pile par jour et pourrait contribuer jusqu’à 0,5% des objectifs de réduction des gaz à effet de serre du secteur des transports au Danemark.

Comté de Douglas-États-Unis d’Amérique : activation des services publics pour stocker l’excédent d’énergie

Devrait être opérationnel en 2021, cet électrolyseur PEM de 5 mégawatts situé dans le comté de Douglas, dans l’état de Washington (é.-U.), sera le plus grand et le premier du genre utilisé par une utilité publique aux États-Unis. La nouvelle installation d’hydrogène renouvelable permet au Douglas County Public Utility district (PUD) de fabriquer de l’hydrogène commercial à l’aide d’une électrolyse afin de récolter de l’eau à partir du barrage de Wells sur le fleuve Columbia. Les électrolyseurs PEM de Cummins, comme l’électrolyseur du comté de PUD de Douglas, permettent aux services publics de stocker l’excédent d’énergie qu’ils commercialisent généralement sur le marché à perte financière, ou de ne pas exploiter le tout, et de stocker plutôt cette énergie afin de les vendre sur un nouveau marché de l’hydrogène vert. De plus, il crée un moyen pour les services publics de s’engager dans de nouvelles occasions de marché en dehors de leur secteur de service typique, éliminant les barrières de croissance souvent rencontrées dans l’industrie. ce projet est rendu possible par une législation adoptée à l’état de Washington en 2019, qui autorisait les districts des services publics à fabriquer et à vendre de l’hydrogène.

Becancour-Canada : construire la plus grande usine d’électrolyse PEM au monde

Cummins est à la phase finale de la mise en service de la plus grande usine d’électrolyse PEM au monde à Becancour, Canada pour air liquide. L’installation de 20 mégawatts aura une production annuelle d’hydrogène d’environ 3 000 tonnes. L’électrolyseur utilisera de l’hydroélectricité renouvelable pour produire de l’hydrogène en décarboné et en vert. l’installation devrait être opérationnelle dans les prochains mois.  

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

5 entreprises qui peuvent bénéficier de la vente de génératrices Cummins

Cummins dealer discussing home generator

90 % des entreprises américaines sont de petite ou moyenne taille. Ils sont les vrais moteurs de notre économie, employant des millions de travailleurs. Avec plusieurs d’entre eux à la recherche de nouvelles façons d’élargir leurs services, de générer des revenus et de faire croître leurs entreprises, les génératrices d’urgence pour la maison et les génératrices portatives de Cummins pourraient être une nouvelle source de revenus.

Une lueur d’argent dans les nuages sombres

Selon l’Associated Press, les pannes d’électricité dues aux intempéries ont doublé au cours des deux dernières décennies, ce qui a mis à rude épreuve le réseau électrique vieillissant de notre pays. Cela a augmenté la fréquence et la durée des pannes d’électricité. Ces pannes fréquentes créent le besoin d’une alimentation de secours fiable pour les ménages et les autres entreprises. Et pour les petites et moyennes entreprises entprises, satisfaire à ce besoin avec les génératrices Cummins est une énorme occasion.

Quelles entreprises pourraient tirer le meilleur parti de devenir des concessionnaires autorisés par Cummins? Voici nos cinq meilleurs :

1. Entrepreneurs généraux – Lorsque des catastrophes naturelles comme les tempêtes de glace, les ouragans, les grands vents, les incendies de forêt ou les tremblements de terre ont frappé, la panne d’électricité n’est pas le seul défi auquel les clients sont confrontés. Il y a souvent des dommages matériels qui doivent être réparés. Lorsqu’ils aident des clients à reconstruire, les entrepreneurs généraux ont l’occasion d’estimer les besoins énergétiques de la maison ou de l’entreprise et de suggérer l’ajout d’une génératrice d’attente pour la maison QuietConnect™ de Cummins. Si le client est d’accord, l’entrepreneur général profite non seulement de la vente de la génératrice, mais aussi de la main-d’œuvre pour l’installer.

2. Électriciens – un bon électricien est une source d’information fiable. Non seulement sont-ils des experts avec le débit d’électrons, ils connaissent souvent les configurations électriques spécifiques de leur client. Après une panne d’électricité prolongée, on demande souvent à plusieurs « est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour garder mon électricité la prochaine fois que le courant s’arrête? » Les électriciens qui vendent et installent des génératrices d’attente pour la maison QuietConnect de Cummins peuvent dire : « Oui, oui, il y en a ». L'installation de génératrices d'attente pour la maison peut être un autre service précieux que les électriciens fournissent.

3. Fournisseurs de chauffage et de refroidissement – Pendant une panne d’électricité, l’un des systèmes les plus critiques mis hors ligne pour les propriétaires de maison et d’affaires est leur système central de chauffage et de refroidissement. Se passer de chaleur ou d’air frais pendant une longue période n’est pas seulement inconfortable, il peut être dangereux si les températures sont extrêmes à l’extérieur. Ainsi, naturellement, une fois que l’électricité est rétablie, trouver un moyen de garder le système de CVC en fonction pendant la prochaine panne d’électricité devient le top-of-mind. Étant donné que les entrepreneurs en chauffage et en refroidissement sont des experts en installation de grands systèmes dans les maisons et les entreprises, l’ajout de génératrices d’attente QuietConnect de Cummins aux maisons et aux entreprises est une façon naturelle d’ajouter un autre centre de profit à leurs entreprises.

4. Détaillants en ligne – Jusqu’à présent, nous parlions de génératrices d’alimentation de secours. Pour les entreprises qui ne se spécialisent pas dans l’installation de génératrices de façon permanente, les génératrices portatives cummins peuvent être un faiseur d’argent. Bien que les génératrices portatives peuvent être utilisées pendant les pannes d’électricité, elles conviennent mieux aux tâches plus petites en raison de leur portabilité. Cela en fait l’idéal pour le camping, les avant-gats, les chantiers de construction et plus encore. Grâce à la réputation robuste et fiable de Cummins, nos génératrices portatives sont idéales pour les détaillants axés sur ces segments de marché.

5. Installateurs de panneaux solaires – la plupart des panneaux solaires pour la maison sont connectés directement au réseau électrique. Ainsi, quand l’électricité s’arrête, les panneaux solaires cessent de fournir de l’électricité. Pour une source d’électricité de secours, les installateurs de panneaux solaires peuvent installer une batterie de secours solaire, qui est chargée par les panneaux solaires, ou une génératrice d’alimentation de secours pour la maison. En règle générale, les batteries de secours solaires ne peuvent alimenter une maison que pendant quelques heures, donc si une région est sujette aux pannes liées aux conditions météorologiques, une génératrice d’attente pour la maison comme le QuietConnect de Cummins est le meilleur choix.

L’heure est maintenant

Avec plus de gens que jamais à la recherche d’une production d’électricité de secours, c’est maintenant un excellent moment pour élargir les offres de votre entreprise en devenant un concessionnaire autorisé Cummins. Pour en savoir plus, visitez cummins.com/partners/dealers.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Dix façons de se préparer pour des pannes tournantes

Cummins service disconnect box mounted on side of house

Des vagues de chaleur qui entraînent une demande excessive d’électricité... de l’hydroélectricité moins disponible... les réseaux électriques près des feux de forêt actifs s’arrêtent pour la sécurité... réseaux électriques vieillissants et surstrés... vents violents qui claquent les lignes électriques... ce sont toutes les raisons pour lesquelles certaines régions du pays pourraient faire face à des pannes d’électricité planifiées cette année.

Si vous vivez dans une région sujette à des pannes d’accès, voici quelques astuces pour vous aider à préparer votre famille pour eux :

  • Inscrivez-vous aux notifications de votre service public d’électricité local – Si ce service est disponible auprès de votre service public local, il peut vous donner un avertissement pour commencer à vous préparer avant que le courant ne s’panne.
  • Téléchargez notre liste de contrôle ultime pour les pannes d’électricité – Elle fournit des renseignements approfondis sur ce qu’il faut faire avant, pendant et après une panne. Il vous indique même ce qu’il faut faire pour les enfants, les animaux de compagnie et les membres de la famille ayant des besoins médicaux. Vous pouvez le télécharger ici.
  • Stockez également des aliments et de l’eau nonperishables – Assurez-vous également que vous avez un ouvre-boîte manuel. Prévoyez d’en avoir assez pour tous les gens afin que votre famille puisse rester hydratée et nourrie pendant la panne d’eau.
  • Faire ou acheter de la glace et des refroidisseurs – Si vous avez assez d’avertissement, de faire ou d’acheter de la glace afin que vous pouvez emballer certains de vos aliments périssables dans des refroidisseurs pour les préserver. (Un réfrigérateur ne maintient sa température interne que pendant environ quatre heures, un congélateur pendant environ 48 heures.)
  • Achetez des lampes de poche et des piles supplémentaires – les pannes peuvent être, eh bien, noires. Les lampes de poche peuvent être utilisées pour la sécurité si vous avez besoin de vous déplacer la nuit, mais utilisez-les avec parc. Assurez-vous que vous en avez assez pour chaque membre de votre famille.
  • Gardez les téléphones mobiles chargés et les réservoirs d’essence pleins – Vos téléphones et vos véhicules sont votre ligne de sauvetage vers le monde extérieur. Si vous avez un VE, assurez-vous qu’il est entièrement chargé.
  • Pratiquez l’ouverture manuelle des portes de garage – Si vous devez conduire quelque part, vous devez d’abord être en mesure de sortir votre voiture du garage.
  • Planifiez les médicaments nécessitant une réfrigération – Vous devrez peut-être les ranger dans un refroidisseur comme votre nourriture réfrigérée jusqu’à ce que le courant revienne.
  • Investissez dans une génératrice d’attente pour la maison entière – Pour la paix d’esprit ultime, considérez l’une des génératrices d’attente pour la maison QuietConnect™ de Cummins. En cas de panne d’électricité, votre génératrice s’allumera automatiquement et gardera votre maison alimentée.
  • Installez des détecteurs de monoxyde de carbone avec des piles de secours – Placez-les dans des emplacements centraux à chaque étage afin que si du monoxyde de carbone arrive à la maison, vous êtes immédiatement alerté.

Les pannes d’air de roulement semblent de plus en plus fréquentes. Heureusement, il existe des moyens de les planifier et de les empêcher de complètement interrompre votre vie. Pour voir les différentes façons que Cummins peut aider votre famille à garder l’électricité pendant ces pannes d’électricité prévues, visitez nous au cummins.com/na/generators/home-standby/whole-house-and-portable ou trouvez un concessionnaire local au cummins.com/na/generators/home-standby/find-a-dealer.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Cummins Turbo Technologies se prépare à lancer la 8e génération de turbocompresseur de suralimentation à géométrie variable Holset de série 400

8th generation HE400VGT

À mesure que les réglementations en matière d’émissions sont de plus en plus strictes, Cummins Turbo Technologies (CTT) s’engage à aider les clients à réduire leurs émissions et à faire progresser l’économie de carburant grâce à de nouvelles technologies novatrices de traitement de l’air.

La CTT et Holset, qui se sont bâties sur 70 années d’innovation et de fiabilité, ont mis en marché un grand éventail de technologies de traitement de l’air les plus avancées de l’industrie. En 2021, la CTT a lancé le turbocompresseur de suralimentation à géométrie variable (VGT) de la 7e génération de la série 400 afin d’aider les fabricants de moteurs à respecter les normes d’émissions futures et à offrir la meilleure économie de carburant de leur catégorie. Chez Cummins, l’innovation ne s’arrête jamais lorsque nous continuons de faire progresser nos technologies actuelles, tout en en développant de nouvelles. CTT se prépare maintenant à présenter la 8e génération HE400VGT avec cette philosophie en tête. Il est spécialement conçu pour avoir des performances, une fiabilité et une durabilité exceptionnelles pour le marché des camions lourds de 10 à 15 L.

La CTT a apporté des améliorations significatives aux performances du turbocompresseur de suralimentation avec sa dernière génération de produits. Le turbocompresseur de suralimentation de la 8e génération aura une efficacité améliorée de 5 pour cent par rapport au turbocompresseur de suralimentation de la 7e génération précédent.

En plus d’offrir une efficacité améliorée du turbocompresseur de suralimentation, ce qui aide les clients à réduire leurs moteurs, le HE400VGT aura une meilleure réponse transitoire, une meilleure robustesse des fuites d’huile côté compresseur et un approvisionnement double sur les composants clés pour une flexibilité de la chaîne d’approvisionnement.

Les faits saillants clés du Holset HE400VGT comprennent un nouveau système de roulement et des dégagements presque nuls pour améliorer la performance et la réponse transitoire. Ces améliorations sont obtenues en resserlant les dégagements sur l’étape du compresseur, en abaissement du mouvement radial sur la phase de turbine, en amélioration de la finition de la surface et en de nouvelles conceptions d’aérosé.

Ce turbocompresseur de suralimentation, qui doit être lancé en 2024, comprend un actionneur électrique intelligent et un capteur de vitesse de nouvelle génération ainsi que le plus récent chipset pour améliorer les performances et la durabilité. La stratégie d’approvisionnement double contribue à atténuer toutes les pénuries imprévues d’électronique qui ont récemment en proie à l’industrie.

En plus des améliorations de performance, le turbocompresseur de suralimentation de dernière génération offrira la meilleure performance de sa catégorie pour les camions lourds sur route ainsi qu’une meilleure économie de carburant aux points de fonctionnement clés du véhicule.

« La CTT a incorporé de nouvelles technologies passionnantes dans notre dernier HE400VGT pour aider les clients du moteur à respecter des exigences strictes en matière d’émissions et à réduire leur coût total de propriété », a déclaré Matthew Franklin, directeur de la gestion des produits et du marketing. Alors que les clients établissent leurs stratégies en matière de règlementations d’émissions à venir, la CTT continue de s’appuyer sur le succès du turbocompresseur de suralimentation précédent pour offrir des produits novateurs qui répondent aux défis des besoins de développement de moteur de nos clients sans compromettre le rendement.

Vous voulez en savoir plus sur les produits CTT et l’innovation technique ? Inscrivez-vous à notre infolettre trimestrielle dès aujourd’hui.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Le coup de maître en reconstruction porte ses fruits pour les mineurs

belt buckle with text reading "Cummins 300th QSK60 MCRS Upgrade"

Une maîtrise des ingénieurs de Cummins en Australie et aux États-Unis a entraîné une réduction majeure des coûts et des avantages environnementaux pour les entreprises minières qui ont choisi de reconstruire leurs moteurs QSK60 dans le cadre d’un programme de mise à niveau spécial.

Les ingénieurs se sont concentrés sur les possibilités de reconstruction pour le QSK60 de première génération, et sur la façon dont il pourrait être mis à jour à la plus récente technologie diesel au moment de la révision, sans changement majeur à la conception de base du V16 de 60 litres, une prouesse qui a éludé d’autres fabricants de moteurs.

La mise à niveau technologique clé est l’injection de carburant, avec le système d’injection précoce de l’unité remplacé par le système modulaire à rampe commune à haute pression qui est maintenant mis en vedette sur tous les moteurs à haute puissance de puissance de dernière génération de Cummins.

Le 300e moteur mis à niveau, d’une puissance de 2700 HP, a récemment mis le pied à la chaîne de production du Cummins Master Reconstruct Centre de Brisbane, soulignant une autre étape réussie de l’évolution du QSK60 et la raison pour laquelle il est le moteur diesel à haute puissance de pointe dans le monde entier dans les équipements de minage mobiles.

« La réduction de la consommation de carburant et la durée de vie jusqu’à la révision sont des clés pour réduire le coût total de possession, et c’étaient les objectifs initiaux de l’ingénierie du programme de mise à niveau pour le QSK60 », affirme Greg Field, directeur du développement des affaires des industries extractives pour Cummins Asia Pacific.

« L’innovation est au cœur de la longue histoire de Cummins, et elle a certainement joué son rôle dans les options de reconstruction du QSK60 que nous pouvons offrir à nos clients miniers. »

Le résultat est impressionnant : les émissions de particules diesel sont réduit de jusqu’à 63 % grâce à la technologie de combustion dans le cylindre sans traitement final. Il y a aussi un plus pour l’entretien avec moins de charge de suie dans l’huile.

Des économies de carburant jusqu’à 5 % sont régulièrement signalées sur le terrain afin de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre, tandis que la durée de vie jusqu’à la révision est prolongée de 10 %, ce qui réduit la consommation de carburant de plus de 4,0 millions litres avant que la reconstruction soit nécessaire.

Le QSK60 à turbocompresseur mono-étasé est doté d’autres innovations de Cummins en matière de technologie de combustion conçues pour la conformité aux normes d’émissions de la catégorie 4 finale et de la phase V, les normes d’émissions hors route les plus strictes au monde.

L’ensemble de mise à niveau pour reconstruction peut s’appliquer aux deux variantes du QSK60, l’une avec turbocompresseur à une étape (connu sous le nom d'« Advantage » ) qui peut être évalué de 1785 à 2700 HP, l’autre avec une turbocompresseur à deux étapes qui peut être puissance de 2700, 2850 ou 3000 HP.

Le 300e QSK60 mis à niveau s’est rendu au charbon de l’Erdentrabri, dans le bassin de la NSW, pour être installé dans un camion de transport Komatsu 930E. Le moteur a prouvé sa valeur dans les industries extractives de charbon et de minerai de fer en Australie.

yellow QSK60 engine

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.