De la connectivité à la durabilité : l'avenir de l'industrie ferroviaire semble différent

""

Les locomotives Zephyr, nommées d’après le dieu grec du vent, ont attiré l’attention de tout le monde dans les années 1930 avec leur apparence brillante en acier inoxydable et leur grande vitesse. Ils ont également relaté l’intérêt de l’industrie ferroviaire et sont devenus l’affiche de l’industrie depuis des décennies.

La prochaine grande transformation de l’industrie ferroviaire aura moins à voir avec l’acier et plus encore avec le silicium et les différents carburants. Nous ne verrons probablement pas les regards des locomotives changer de façon spectaculaire, mais ce qui est sous le capot fera la différence. Cet article décrit trois façons de faire en sorte que l’avenir de l’industrie ferroviaire soit différent.

N ° 1 : la connectivité amplifiera les avantages de l’IoT, de l’Ia et de l’apprentissage automatique

La connectivité est la colonne vertébrale ou le système nerveux qui réunit d’autres technologies, y compris l’IoT, l’Ia et l’apprentissage automatique. Les objets IoT peuvent suivre des paramètres différents ; L’Ia peut inculher l’intelligence nécessaire pour donner un sens aux données collectées, et l’apprentissage automatique peut mener à l’exécution de tâches ; mais la connectivité réunit ces deux ensembles et amplifie les contributions de chacun.

Entre-temps, 5G élargit la capacité de la connectivité et lui permet d’être plus fiable avec une latence beaucoup plus faible. Pour l’industrie ferroviaire, cela signifie que le nombre de dispositifs IoT peut être augmenté sur les locomotives sans encombter les longueurs d’onde. Une fiabilité accrue et une latence plus faible signifient des tâches critiques nécessitant une intervention instantanée et qui ne sont généralement pas gérées par des machines, peuvent maintenant être traitées par le biais d’appareils connectés.

Les locomotives sont de plus en plus connectées, et l’émergence de 5G continuera à alimenter l’utilisation de la connectivité à l’intérieur et à l’autre des locomotives. Notre prochain article sur cette série jette un regard plus approfondi sur les trois composantes d’un éco-système à rampe connectée.

No 2 : un ensemble de systèmes d’alimentation variés offrira aux opérateurs ferroviaires des solutions adaptées au marché

Dans les années 1800, les locomotives alimentées à la vapeur sont la seule option pour les opérateurs ferroviaires. Dans les années 1930, les locomotives à moteur diesel commençaient à gagner en traction et devinrent la principale option. Plus récemment, deux technologies, le diesel-électrique et la pleine électricité partagent la plupart du marché quand il s’agit de l’alimentation des locomotives.

Entre-temps, il existe des technologies de système d’alimentation émergentes triées par l’industrie ferroviaire. Il s’agit notamment de piles à combustible, d’oxyde solide et de membrane d’échange de protons, de batteries et de solutions hybrides.

À l’avenir, on s’attend à ce qu’il y ait un ensemble plus diversifié de technologies de système d’alimentation utilisées sur le marché, au lieu d’une ou deux technologies qui dominent les autres. Les opérateurs ferroviaires devraient choisir la bonne technologie de système d’alimentation en fonction de la disponibilité de l’infrastructure, de la réglementation locale, de la faisabilité économique et des préférences du client.

Cela se traduira actuellement par des technologies de pointe, diesel-électrique et entièrement électrique, afin de coexister avec les technologies émergentes, comme les piles à carburant et les batteries, souvent par le biais d’applications hybrides.

N ° 3 : les émissions décroissantes feront le chemin vers l’avenir renouvelable

Pour de nombreux secteurs où l’énergie est utilisée, il est communément convenu que la destination finale est un avenir renouvelable. Entre-temps, le rythme vers la destination varie considérablement. Par exemple, environ 30% de l’électricité que nous utilisons aujourd’hui provient des énergies renouvelables, et il en est prévu après 2040, nous aurons plus de notre électricité à partir d’énergies renouvelables que les combustibles fossiles.

Mix of technologies from electronics and controls to aftertreatment systems are used in the race towards near-zero NOx engine emissions
Le mélange des technologies de l’électronique et des commandes aux systèmes de traitement secondaire est utilisé dans la course vers des émissions de moteurs NOx presque nulles.

L’un des points clés de notre cheminement vers un avenir renouvelable est de réduire les émissions des technologies de système d’alimentation de pointe. Par exemple, les émissions d’oxydes d’azote et de matières particulaires des groupes moteurs diesel ont diminué de plus de 80% au cours des deux dernières décennies. les technologies comme la réduction catalytique sélective et la recirculation des gaz d’échappement (RGE) ont permis de réduire considérablement l’empreinte environnementale.

À l’avenir, la réduction des émissions continuera d’être un point focal. À court terme, les applications hybrides diesel et piles à carburant prendront les devants en matière de réduction des émissions. Par exemple, au cours du deuxième trimestre de 2020, deux trains alimentés par des piles à carburant de Cummins Inc. ont complété un essai de 18 mois en Europe avec plus de 180 000 km parcourus. By 2022, there will be 41 of these types of trains powered by Cummins fuel cells running in Europe, making Cummins the leading provider of fuel cells for trains globally.

L’industrie ferroviaire a traversé sa propre part des changements au cours des dernières décennies, mais la décennie en cours sera probablement une transformation. les esprits des professionnels de la sont occupés par des sujets allant des choix technologiques aux écarts de talents ; entre-temps, l’industrie s’associe à un ensemble diversifié de solutions d’alimentation et accélère le parcours de la connectivité.

Inscrivez-vous ci-dessous pour Energy IQ afin de recevoir des renseignements périodiques axés sur l’énergie. Pour en savoir plus sur les offres de Cummins sur le marché du rail, visitez notre page Web .

Pensez-vous que vos amis et collègues aimeraient ce contenu ? Partagez sur LinkedIn et Facebook.

étiquettes

La prochaine génération de puissance pour voie ferrée.

Développez votre expertise; abonnez-vous aux dernières nouvelles de l’industrie ferroviaire, les lancements de produit, les technologies et plus encore.

Aytek Yuksel - Cummins Inc

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel est le responsable du marketing de contenu de Cummins Inc., en se concentrant sur les marchés des systèmes d’alimentation. Aytek s’est joint à l’entreprise en 2008. Depuis, il a occupé plusieurs postes de marketing et vous offre maintenant les enseignements tirés de nos marchés clés, allant des marchés industriels au secteur résidentiel. Aytek vit à Minneapolis, au Minnesota, avec sa femme et ses deux enfants.

Des projets d'employés marquent la journée mondiale de l'eau chez Cummins

Students learning about Cummins

Les employés de Cummins Inc. mèneront plus de 20 projets liés à la journée mondiale de l’eau 2023 alors que l’entreprise célèbre l’événement soulignant l’importance de l’eau douce et les problèmes cruciaux auxquels sont confrontées les ressources naturelles.

Les activités vont du nettoyage d’une rivière en Afrique du Sud et d’un événement d’engagement communautaire dans un barrage le long d’une rivière en Inde, à un projet de recyclage de l’huile en Turquie et à un programme d’éducation qui atteint des étudiants au Brésil.

« Notre entreprise et nos employés travaillent diligemment pour être de meilleurs intendants de ce problème mondial de plus en plus important », a déclaré Scott Saum, directeur de programme pour Cummins Water Works, l’effort de l’entreprise pour répondre à la crise mondiale de l’eau. « Nous avons réussi à mettre en place des solutions créatives afin de réduire la consommation d’eau dans les installations et les activités de Cummins partout dans le monde. Et je suis fier de savoir que nous créons un changement positif dans les communautés locales grâce à nos nombreuses activités d’engagement des employés. »

La réalité effrayante est que la rareté de l’eau croît exponentiellement. Il existe actuellement environ 785 millions de personnes partout dans le monde qui n’ont pas accès à de l’eau potable. Environ 1,7 milliards - 1 sur 4 - n’ont pas accès à une toilette. Aux taux de consommation actuels, il est estimé à environ 2050 environ les deux tiers de la population mondiale sera confrontée à des pénuries d’eau.

Ces statistiques de sobriété ont amené Cummins à créer Cummins Water Works. Cummins Water Works, lancé en 2021, s’associe à de grands experts en eau pour investir et s’engager dans des initiatives d’eau durables à grande échelle à fort impact partout dans le monde. Par 2030, l’objectif du programme est de devenir positive à l’eau nette en créant des avantages communautaires en eau qui dépassent l’utilisation de l’eau de l’entreprise dans toutes les régions où Cummins est présente.

Ce programme de plusieurs millions de dollars a des projets en cours au Brésil, au Canada, en Chine, au Ghana, en Inde, au Mexique, au Pérou, aux Philippines, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Les projets des employés connectés à la journée mondiale de l’eau se répartissent tout au long du mois de mars.

L’un des efforts les plus importants se déroule à Guarulhos, au Brésil, près de São Paulo, la ville la plus populeuse du pays. Cummins Brazil, en collaboration avec Tata Brasil, une organisation d’intérêt public dédiée à l’amélioration de l’hygiène, et Water.org, organisent 18 sessions cette semaine dans trois écoles publiques afin d’atteindre les 1 200 étudiants de 7 à 13 ans sur l’importance de l’hygiène et de l’eau potable (voir la photo ci-dessus).

« L’objectif de cette action est de promouvoir l’éducation environnementale par le biais d’actions d’approvisionnement en eau et d’eaux usées qui ont un impact non seulement sur les étudiants, mais aussi les professionnels de l’école, la communauté scolaire et les parents des élèves », a déclaré Soraia Senhorini Franco, directrice régionale de la responsabilité corporative pour Cummins au Brésil.

Toutes les initiatives d’employés partout dans le monde ont le même objectif de fond que Cummins Water Works : renforcer les communautés en les aidant à faire face à la crise mondiale de l’eau.
 

étiquettes
Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Cummins œuvre pour une bonne gestion de l'approvisionnement mondial en eau

Water reuse project at Cummins' Rocky Mount Engine Plant

Cummins Inc. travaille pour être de bons intendants de l’eau à la fois dans les usines et les activités de l’entreprise, et dans les communautés où le chef de file mondial en technologie de l’alimentation est présent partout dans le monde.

Alors que le monde célèbre la journée mondiale de l’eau aujourd’hui (le 22 mars), l’entreprise a établi 2030 objectifs dans les deux domaines qui font partie de la stratégie de durabilité environnementale planet 2050 de Cummins.

Dans les usines et les activités de l’entreprise, PLANET 2050 vise l’objectif de 2030 de réduire la consommation d’eau absolue de 30 %. La stratégie établit également le 2030 objectif de produire des bénéfices nets en eau qui dépassent l’utilisation annuelle de l’eau de l’entreprise dans toutes les régions de Cummins partout dans le monde.

« Nous ne pouvons pas avoir un monde prospère sans air pur, eau et terres, et chaque employé a un rôle à jouer », a déclaré Brian Mormino, directeur général des systèmes techniques et environnementaux de l’entreprise, parlant lors du dernier mois de l’environnement de juin de Cummins.

USINES ET INSTALLATIONS

Cummins a mis en place une stratégie en matière d’eau en 2014 pour ses usines et ses installations et a amélioré son intendance depuis, obtenant une réduction de 53 % de l’utilisation directe de l’eau, ajustée par les heures travaillées, en 2020 par rapport à une base de référence de 2010. Cette réduction a dépassé l’objectif de 2020 de l’entreprise, soit une réduction de 50 % par rapport à 2010, encore ajustée par les heures travaillées.

Une grande partie des améliorations de Cummins en matière d’efficacité de l’eau ont ensuite été réalisées grâce à des efforts à faible et à coût nul, comme la correction des fuites et l’optimisation des processus. Les efforts ont également impliqué des projets d’investissement, principalement des mises à niveau de l’efficacité des équipements et d’autres projets à fort impact comme l’élimination de refroidissement à passage unique, des installations supplémentaires de dynamomètre régénératif pour refroidir les moteurs d’essai plus efficacement et des projets novateurs de réutilisation des eaux usées. (Le projet de réutilisation de l’usine de moteurs Rocky Mount de Cummins en Caroline du Nord est photographié ci-dessus.)

Dans son rapport de progrès en matière de durabilité de 2021, qui comprend les données les plus récentes disponibles (2022 données seront publiées plus tard cette année), Cummins a signalé avoir utilisé un peu moins de 840 millions gallons d’eau en 2021, comparativement à environ 960 millions en 2018, une réduction d’environ 12,5 %.

L’objectif de 2030 de l’entreprise est une réduction absolue de l’utilisation directe de l’eau, non ajustée par les heures travaillées ou les revenus. Ainsi, pour atteindre cet objectif, Cummins devra réduire la consommation d’eau même si les heures travaillées, ou les revenus, augmentent.

Cummins envisage de continuer à réduire la consommation grâce à des efforts à faible et à coût nul, notamment en corrigeant les fuites et en optimisant les processus, mais elle travaillera également à éliminer l’utilisation de l’eau dans certaines régions, si possible, afin d’atteindre son objectif agressif de réduction de 30 %.

CUMMINS WATER WORKS

Cummins Water Works jouera un rôle clé dans la réunion de l’autre objectif de l’entreprise en matière d’eau de 2030. Le 14 juillet de cette année, le programme de plusieurs millions de dollars marquera son deuxième anniversaire, renforçant les communautés par l’entremise d’une eau durable en s’adressant à la crise mondiale de l’eau.

Grâce à des partenariats avec La conservation de la nature et Water.org, Cummins Water Works a aidé plus de 500 000 personnes, fournissant près de 6 milliards de gallons en avantages annuels en eau aux communautés partout dans le monde, ce qui augmente l’accès à l’eau propre et améliore la qualité de l’eau.

Par exemple, le soutien du programme à l’Water.org a permis à l’organisme sans but lucratif de réaliser des milliers de projets d’amélioration de l’infrastructure, d’installation de flèches, de tuyauterie, de robinets, de pompes et de réservoirs de stockage d’eau.

De plus, les fonds de Cummins ont appuyé la commercialisation d’occasions de prêt aux familles des communautés vulnérables. Les fonds ont également contribué à enseigner aux banques comment traiter les prêts environnementaux à faible capital et montrer que les prêts sont profitables.

Cummins Water Works a contribué à la mobilisation de plus de $40 millions en capital avec un taux de remboursement de prêt d’un peu plus de 99 %. Plus de 80 % des postulants étaient des femmes.

Des projets de Cummins Water Works sont actuellement en cours au Brésil, au Canada, en Chine, au Ghana, en Inde, au Mexique, au Pérou, aux Philippines, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Ces projets s’adressent à un éventail de besoins locaux, de la construction de récifs d’aplomb d’une baie d’eau qui filtrent l’eau et éliminent les nutriments qui peuvent être nocifs pour d’autres vies aquatiques, en plus de parrainer des prêts à faible intérêt pour les populations mal desservis et d’installer une plomberie intérieure.

De ces façons et de nombreuses autres, Cummins travaille pour être de bons intendants de l’eau, en accord avec sa mission d’améliorer la vie des gens en alimenter un monde plus prospère.
 

blair claflin director of sustainability communications

Blair Claflin

Blair Claflin est directrice de Sustainability communications for Cummins Inc. Blair s’est jointe à l’entreprise en 2008 en tant que directrice des communications sur la diversité. Blair vient d’un journal de fond. Il a travaillé auparavant pour le Indianapolis Star (2002-2008) et pour le registre des moines (1997-2002) avant cela. [courriel protégé]

 

Plus de 140 tonnes de déchets détournés des décharges

volunteer

Les déchets électroniques sont le flux de déchets intérieurs qui croît le plus rapidement au monde, selon les Nations Unies; pourtant, moins de 18 % des composants électroniques sont collectés et recyclés. Les journées de recyclage communautaires aident à changer cela en limitant ce qui se retrouve dans les décharges, les existants et les autres moyens d’élimination des déchets. Cependant, une fois par année, Cummins Inc. fournit la place, la main-d’œuvre et le financement nécessaires pour superviser l’élimination adéquate et sécuritaire d’articles difficiles à recycler comme les peintures à déchets et les appareils électroniques par l’entremise de la journée du recyclage communautaire de Cummins.

L’usine de moteurs de Columbus est l’une des nombreuses usines Cummins à tenir cet événement au cours du mois de l’environnement. L’association de l’engagement communautaire et des pratiques environnementales responsables appuie la certification interne cummins de la CEP en matière de zéro décharge pour le site, qu’elle a acquise en juin 2018.

Statut zéro élimination et décharge

L’une des exigences de Cummins pour atteindre le statut de décharge zéro est qu’un site doit recycler avec succès 100 % de ses déchets et peut prouver quatre trimestres consécutifs de zéro déchets. Garder les matériaux hors de la décharge et conserver les res naturelles

chaque fois que c’est possible, les urces ont été importantes pour la CEP, car elles sont conformes à l’engagement global de Cummins envers l’intendance environnementale. Il fait également partie de PLANET2050, une stratégie de Cummins visant à réduire les émissions, l’eau et les déchets, et à réutiliser ou à recycler de façon responsable.

Les objectifs de l’usine en matière de statut zéro décharge se sont étendus aux communautés environnantes, qui ont toujours participé à l’élimination adéquate de leurs déchets lors de la journée du recyclage communautaire de Cummins. Pour preuve, la popularité de la journée du recyclage de Cummins est passée de 150 voitures alignées pour déposer des articles lors de sa création en 2010, à plus de 1 500 voitures participantes l’année dernière.

Par l’entremise de cet événement qui s’est tenu à Columbus, en Ind. (é.-u.) et à un autre à l’usine de moteurs de Jamestown à Jamestown, New York (é.-u.), la CEP et jeP ont surveillé l’élimination responsable de plus de 370 tonnes de déchets ménagers sur une période de cinq ans. C’est un gaspillage équivalant à 92 espèces d’oreaux-imaginez plus de 7 piscines de la taille d’une olympique remplies de déchets.

Infographic card
Cliquez pour voir l’infographie

Avec l’aide de partenaires -des centaines d’employés bénévoles, de fournisseurs, d’organisations et de résidents locaux de Cummins-ces usines ont combiné un impact positif sur leurs communautés qu’elles servent, s’alignant sur la mission de base de Cummins et les objectifs PLANET2050. Et ils l’ont fait tout en diriant les batteries, les pneus, la peinture, l’électronique et plus encore de s’installer dans les décharges, salvant d’innombrables personnes et faune sauvage des risques graves pour la santé qui peuvent résulter de produits chimiques toxiques et corrosifs comme le mercure, le plomb et le cadmumum lesivage dans le sol et l’eau de sol.

« L’un des éléments qui ont attiré mon attention et l’attention de plusieurs de nos bénévoles était le nombre de vieilles télévisions que nous avons vus avec les tubes à rayons cathodiques », a déclaré David Wehrkamp, ancien chef de file en matière de santé, de sécurité et d’environnement à la CEP. « Il y avait certains des grands lourds avec les panneaux de bois. Je ne pensais pas que les gens en avaient encore, mais ils le font. »

Les téléviseurs plus anciens avec des tubes à rayons cathodiques contiennent généralement du plomb, des composés organiques à base de cadmienne et d’autres produits chimiques toxiques qui les rendent potentiellement dangereux et difficiles à recycler. De nombreux endroits aux États-Unis en facturent quelques-uns pour les manipuler, ce qui souligne l’importance d’événements comme celui-ci qui les prennent sans frais.

Alors, combien de tonnes de déchets la journée de recyclage de Cummins détournera-t-elle des décharges cette année ? Restez à l’écoute pour le savoir.

Apprenez-en plus sur les stratégies planet 2050 de Cummins et Destination Zero.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

Cummins, un chef de file mondial en technologie de l’alimentation, est une société de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et serviceent un large éventail de solutions d’alimentation. Les produits de l’entreprise vont de la combustion interne, des solutions et des composants électriques et hybrides à l’alimentation intégrée, y compris la filtration, le traitement suivant, les turbocompresseurs de suralimentation, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle de l’air, les systèmes de traitement de l’air, les systèmes de production d’électricité, les commandes de microgr de, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à carburant.

Alors que la société Cummins célèbre la Journée internationale de la femme, elle prend les devants en matière d'égalité des genres.

family

Le programme Cummins Powers Women visant à promouvoir l’égalité entre les sexes a maintenant servi plus de 27 millions de femmes et de filles partout dans le monde, ayant investi 23 millions de dollars dans l’effort depuis sa création en 2018.

L’entreprise a publié de nouvelles statistiques sur le programme alors qu’elle célèbre à la fois le cinquième anniversaire de Cummins Powers Women et la journée internationale de la femme du 8 mars avec une gamme d’activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.

« Je suis tellement fière de travailler pour une entreprise qui croit en l’avancement des femmes partout dans le monde », a déclaré Mary Chandler, vice-présidente des relations communautaires et de la responsabilité corporative chez Cummins. « Oui, la construction d’une main-d’œuvre diversifiée, inclusive et équitable est cruciale pour le succès de Cummins, simple et simple. Mais nous avons pris cet engagement un autre grand pas en avant avec Cummins Powers Women.

« Quand nous avons lancé ce programme il y a cinq ans, nous n’avons pas pu prédire les façons incroyablement importantes que Cummins a positivement impacté la vie des filles et des femmes partout dans le monde, de l’aider à réduire la violence domestique et le mariage des enfants, à mettre le curriculum à l’école pour enseigner aux garçons l’égalité entre les sexes afin qu’ils peuvent ensuite porter le flambeau du changement dans leurs communautés, » a-t-elle ajouté. « C’est remarquable. »

PARTENARIAT POUR AGIR

Cummins Powers Women s’associe à 10 organismes sans but lucratif dans 18 pays afin d’accélérer l’égalité entre les sexes en matière d’éducation, d’autonomisation économique, de sécurité personnelle et de droits juridiques.

L’engagement compte plus de 1 300 employés de Cummins engagés en tant qu’ambassadeurs des femmes de Cummins Powers, et il a également obtenu le soutien de plusieurs des groupes-ressources employés de l’entreprise alignés sur les différentes dimensions de la diversité. De plus, plus de 24 dirigeants à travers le monde ont été impliqués dans ces efforts.

Dans le cadre de l’accent mis par Cummins sur l’égalité entre les sexes, il a longtemps mis l’accent sur la journée internationale de la femme, qui s’est tenue annuellement le 8 mars pour célébrer les réalisations des femmes et sensibiliser les gens à la discrimination dont elles sont confrontées. Le thème de cette année, #EmbraceEquity, souligne le fait que l’égalité entre les sexes a besoin de chacun de nous pour jouer un rôle en soutenant et en adoptant activement l’égalité dans nos propres domaines d’influence.

CÉLÉBRATION DU SUCCÈS

Pour lancer la semaine, la présidente et directrice générale de Cummins, Jennifer Rumsey, ainsi que Karen Quintos, membre du conseil d’administration de Cummins et directrice de la clientèle à la retraite de Dell Technologies, ont dirigé une discussion interactive le 6 mars pour discuter du travail essentiel pour atteindre l’égalité entre les sexes, à l’interne à l’entreprise et aux communautés externes.
 
Ensuite, Rise Up a effectué un panel virtuel le 7 mars, où ses dirigeants ont partagé des histoires impactants. Rise Up est l’un des 10 partenaires mondiaux de Cummins Powers Women sans but lucratif qui se consacrent à faire progresser l’égalité entre les sexes. Il s’associe aux dirigeants locaux visionnaires pour offrir de la formation, du financement et des réseaux pour des changements significatifs et durables.

Les six événements organisés par l’équipe de l’Équipe ont lieu tout au long de la semaine dans les sept régions du monde où Cummins est présente. Les employés peuvent s’inscrire pour y assister, que ce soit en personne sur les sites locaux ou pratiquement partout dans le monde, pour écouter et interagir avec le leadership sur divers sujets comme les jeunes femmes inscrites dans les écoles de commerce, les futurs dirigeants féminins, l’adoption de l’égalité et plus encore.

Bien que Cummins soit ravie du succès de Cummins Powers Women et d’autres efforts, l’entreprise sait qu’il y a beaucoup de travail à faire et s’engage à se concentrer sur la création d’un monde plus prospère et équitable.

5 years of impact
Cliquez sur l’image pour voir l’impact du programme Cummins Powers Women.
​​​​

 

Tamra Knudsen smiling

Tamra Knudsen

M. Knudsen est une marque de journalisme pour Cummins ayant une vaste expérience dans le secteur des biens d’équipement, ayant travaillé pendant plus de 20 ans dans divers rôles en communications d’entreprise. Elle a commencé sa carrière en comptabilité, passant à de nombreux postes au sein des finances, du marketing et de l’administration, jusqu’à ce qu’elle découvrit sa place dans le domaine des communications. Sa passion est de créer un contenu transparent et significatif qui éduque, informe et engage les lecteurs sur une variété de sujets pour les publics externes et internes.

M.Erner a obtenu un baccalauréat 2 en administration des affaires et en gestion de l’Université du Wisconsin à Parkside.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.