Deux idées de vacances en hausse comme beaucoup cherchent à rester en sécurité tout en voyageant et en vacances

Les vacanciers devraient être un aspect de notre vie qui sera différent dans un avenir proche en raison de la récente pandémie.
Notre perception de ce qui est sécuritaire a rapidement évolué au cours des deux derniers mois, et bon nombre d’entre nous continuerons d’exercer des normes différentes en matière de distanciation sociale dans un avenir proche. Ceux-ci devraient maintenir la demande de transport aérien et d’hospitalité plus faible que d’habitude à court terme.
Entre-temps, de nombreux se tourner vers la navigation de plaisance pour se lancer dans de nouvelles aventures de vacances tout en gardant leurs familles en sécurité.
Générez votre nouvelle normale avec un VR ; Explorez les parcs nationaux et au-delà
Le RVing était en augmentation avant même la récente pandémie, et 2010s était la décennie d’or de l’industrie du VR. Beaucoup de gens, allant de la retraite de baby-boomers à de jeunes Millennials avec des enfants choisissent le mode de vie de VR pour passer plus de temps à voyager dans la quête du bonheur.
Pour les gens qui cherchent à générer leur nouvelle normale, un voyage en vacances offre un espace personnel élargi à la fois sur le chemin et à la destination. De plus, les VR d’aujourd’hui offrent plusieurs des conforts de la maison, comme des douches chaudes, de la climatisation et des cuisines complètes, même en cas de stationnement à l’extérieur des branchements d’alimentation. Le RVing peut être un excellent choix pour aider votre famille à exercer des normes de distanciation sociale en voyageant.
Pour inspirer votre prochaine aventure familiale avec un VR, nous avons organisé une liste des parcs nationaux de à visiter dans chaque État . Si vous n’avez pas encore de VR, vous pouvez envisager de louer un pour évaluer si c’est le bon choix pour votre famille. Que vous soyez propriétaire ou envisagez de louer un VR, vous pouvez consulter nos meilleurs conseils d’entretien pour VR pour la saison de voyage pour vous assurer que votre famille a un voyage en douceur.
Le bateau est bon pour la distanciation sociale que votre famille apprécie le temps sur l’eau et de construire des souvenirs
Un tiers des ménages américains vont déjà naviguer dans une année donnée 1 ; un nombre qui pourrait augmenter à mesure que d’autres familles envisagent de naviguer pour leurs excursions d’une journée ou de vacances.
Qu’il s’agisse de quelques heures ou d’un long week-end, le bateau vous donne la chance de vous rendre dans des endroits éloignés qui ne sont pas accessibles et qui construisent des souvenirs inoubliables avec votre famille. Encore mieux, vous n’avez pas besoin de posséder un bateau et vous en louez un pour quelques heures ou plusieurs jours.
Bien qu’il y ait des restrictions en matière de navigation de plaisance pendant les heures de pointe de la pandémie, de nombreux équipements dont vous avez besoin pour naviguer en bateau se réouvrent maintenant avec des pratiques de sécurité bien conçues. Par exemple, de nombreux marinas ont adopté des pratiques visant à aider votre famille à rester en sécurité pendant que vous chargez et aliméons le bateau. De plus, il y a quelques choses que vous pouvez faire pour rendre votre prochain voyage en bateau plus sécuritaire à la lumière de la récente pandémie.
- Continuez à pratiquer des normes de distanciation sociale adaptées aux besoins de votre famille. Vous pouvez limiter la personne qui est à bord à d’autres personnes qui pratiquent des normes semblables afin de minimiser le risque d’exposition aux virus.
- Continuez à vous laver les mains ou à les désinfecter dès que vous touchez les surfaces partagées comme les pompes à carburant.
- Pensez à ne pas faire de rafting avec d’autres bateaux pour éviter les rassemblements de masse.
- Si vous effectuez la plage ou le quai de votre bateau, ne laissez pas les objets potentiellement contaminés derrière.
En plus de ces conseils en matière de pandémie, envisagez de consulter cinq conseils sur la sécurité nautique à retenir avant de toucher l’eau cette saison , afin de rendre vos prochaines vacances en bateau plus sûres.
La navigation de plaisance est une excellente façon d’être à l’extérieur et de s’amuser avec votre famille sans contact étroit avec les autres.
La récente pandémie a changé plusieurs aspects de notre vie, y compris la façon dont nous faisons des vacances avec nos familles. Garder nos êtres chers en sécurité nécessite l’adoption de nouveaux comportements, y compris la distanciation sociale. La question de savoir si les prochaines vacances de votre famille comprennent la navigation de plaisance, le RVing ou d’autres personnes, envisagez de continuer à pratiquer des pratiques de sécurité appropriées.
Références:
1 national marine Manufacturers Association (2017 août). Une nouvelle étude révèle 142 millions américains sont allés naviguer dans 2016 [article]. Ce document provient de https://www.nmma.org/.