Collaborer : Cummins et DuPont aident à combler une pénurie critique de masques N95

Cummins et Dupont collaborent pour aider à résoudre la pénurie actuelle de masques N95 aux États-Unis et ailleurs partout dans le monde.
Au fur et à mesure que la pandémie de COVID-19 se propage partout dans le monde, Cummins et DuPont aident à combler la pénurie de masques de respirateurs N95 de la nation . Le besoin en matière de masques a grimpé en flèche ces dernières semaines en raison de la pandémie mondiale, et Cummins utilisera son média NanoNet® pour répondre à ce besoin.
D’après Amy Davis, vice-présidente de Cummins Filtration, avec plusieurs des plus grands fabricants de masques au monde qui ont besoin des matériaux essentiels pour assembler les masque et lutter pour répondre à la demande, Cummins utilisera la technologie de filtre pré-existante en partenariat avec DuPont afin d’aider à combler le vide d’approvisionnement.
« Cummins évalue de nouveau notre base d’approvisionnement et nos capacités de fabrication afin de déterminer comment nous pouvons soutenir nos professionnels de la santé qui comptent sur un équipement de protection personnelle critique pour faire leur travail », a déclaré m. Davis. « Nos médias® NanoNet peuvent combler un vide d’approvisionnement clé et aider à résoudre la pénurie de masques face aux États-Unis et à d’autres pays partout dans le monde. »
Le projet vise également à offrir des instructions en source ouverte que d’autres systèmes et groupes de soins de santé peuvent utiliser pour créer leurs propres masques respiratoires.
Fourniture de matériel critique en un temps de besoin
La technologie NanoNet® et NanoForce® Media de Cummins qui utilise la technologie de membrane hybride de DuPont, se trouve généralement dans les produits de filtration d’air, de carburant et de lubrifiant utilisés dans les groupes moteurs diesel robustes pour prévenir l’usure prolongée du moteur, mais peut également être utilisé dans les masques de respirateur N95 portés par les professionnels de la santé afin de filtrer les particules atmosphériques nocives pouvant propager le COVID-19.
La désignation N95 signifie que le respirateur peut bloquer au moins 95% des particules d’entrer le nez et la bouche du porteur. Lorsque le média NanoNet® de Cummins a été testé à l’aide d’une méthode de test standard de l’industrie, il a dépassé les exigences en matière de performance pour la désignation N95. Depuis, les installations de Cummins ont fourni des échantillons de médias pour masquer les fabricants partout dans le monde afin de tester son efficacité.

Bien que les produits comportant des médias de Cummins soient contrôlés et approuvés par l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH), l’entreprise se prépare à contribuer à soulager le fardeau que fait face à l’industrie de la santé.
« Nous travaillons le plus rapidement possible avec les organismes de réglementation des soins de santé et d’autres partenaires afin d’aider à certifier les produits avec nos matériaux et à préparer nos usines de fabrication afin de répondre à la demande », a ajouté m. Davis.
Assurer la sécurité de nos professionnels de la santé
Les premiers prototypes de masques à l’aide de médias donnés par Cummins ont été assemblés par des équipes de l’Université du Minnesota en mars dans le cadre d’une initiative visant à mettre à la disposition de M Health Fairview et d’autres systèmes de soins de santé basés à Minneapolis. À mesure que la flambée épidémique COVID-19 a augmenté, l’Université du Minnesota a réalisé son approvisionnement en masques N95 pour protéger les travailleurs de la santé pourrait manquer en quelques semaines.
Pour relever ce défi, une équipe de designers, d’ingénieurs, de chimistes, de chirurgiens, d’anesthésiologiste et d’experts en habillement et en habillement de l’Institut de génie en médecine de l’Université du Minnesota ; École de médecine ; Faculté de design ; Collège des sciences et de l’ingénierie ; le consortium Research Center for filtration (CFR) s’est réuni pour répondre à cette pénurie projetée d’équipement de protection individuelle critique.

« La première chose que nous avons reconnue par nos experts du centre de recherche en filtration, qui travaillent directement avec Cummins, c’est que tous les matériaux de filtration ne sont pas égaux et que le matériel Cummins est une excellente solution de rechange », a déclaré Jakub Tolar, responsable de la santé sur le campus et doyen de l’école de médecine de l’Université du Minnesota.
«Nous sommes extrêmement reconnaissants de la généreuse donation de Cummins de ses matériaux de filtration vers notre effort de masque. Depuis l’arrivée des médias de filtration, nous avons pu progresser rapidement, et nous croyons maintenant que nous avons plusieurs options de masquage viables, y compris une option jetable et réutilisable. Ces conceptions montrent la promesse réelle de garder nos travailleurs de la santé en sécurité si les fournitures médicales standard de masques N95 ne sont plus disponibles», a poursuivi Tolar.
La technologie de membrane hybride innovante et unique de DuPont est généralement intégrée aux fibres synthétiques de Cummins afin de protéger les composants sensibles du moteur, mais elle comporte plusieurs autres applications pouvant comprendre des supports de filtration utilisés dans les masques de respirateur N95.
La technologie hybride à membrane de DuPont dépasse les limites des membranes semi-poreuses ou non tissées traditionnelles pour la filtration de l’air et du liquide. Fabriqués à l’aide d’un processus de filage exclusif, les matériaux de technologie hybride sont constitués de fibres continues de Sub-micron. Le résultat final est une structure de feuille « à membrane » qui équilibre la respirabilité et l’efficacité de filtration élevée des particules.
« Nous sommes fiers de rendre notre technologie de pointe disponible pour aider à protéger davantage de soignants en première ligne de cette crise sanitaire mondiale », a déclaré HP Nanda, vice-président et directeur général à l’échelle mondiale, DuPont Water solutions.
« Nous remercions notre partenaire Cummins d’avoir transitionné l’utilisation de sa ligne de production pour aider à remédier à la pénurie mondiale de matériaux de masque N95, et nous remercions les experts de l’Université du Minnesota pour leur leadership en matière de dépistage et de conception de plusieurs options de masquage pour les bienfaits de nombreux systèmes de soins de santé », a ajouté Mme Nanda. « En travaillant ensemble et en innovant de nouvelles applications de technologies et de matériaux existants, nous espérons ralentir la propagation de ce terrible virus. »
Les fabricants de masques intéressés à en apprendre plus sur la technologie des médias de Cummins peuvent visiter https://cumminsfiltration.com/respiratormedia .