Cinq questions clés concernant la prochaine frontière : piles à hydrogène

Cinq questions sur l’hydrogène ont répondu

Vous avez des questions au sujet de la technologie des piles à carburant et nous avons des réponses.

Les technologies des piles à carburant ont pris les manchettes dernièrement, et à juste titre. S’il provient de moyens renouvelables, un élément comme l’hydrogène peut être une source de carburant à émission zéro et extrêmement efficace capable d’alimenter n’importe quoi, des véhicules aux centres informatiques. Alors, que sont les piles à carburant et comment fonctionnent-ils ? Voici les réponses aux cinq questions clés en l’honneur de la journée nationale de l’hydrogène et des piles à carburant.

Que sont les piles à carburant ?

Une pile à carburant utilise l’énergie chimique de l’hydrogène, du gaz naturel ou d’autres carburants hydrocarbonés pour produire de l’électricité. Contrairement à une batterie, un système de pile à carburant ne stocke pas d’énergie. Au lieu de cela, il s’appuie sur un approvisionnement constant en carburant et en oxygène de la même façon qu’un moteur à combustion interne se fonde sur un approvisionnement constant en essence ou en diesel et en oxygène. Une pile à membrane échangeuse de protons (PEM ou PEMFC), également connue sous le nom de cellule de carburant à hydrogène, utilise exclusivement de l’hydrogène comme carburant.

Dans le cas de véhicules électriques à piles à carburant alimentés à l’hydrogène, l’hydrogène est généralement comprimé et stocké dans des réservoirs qui sont attachés au véhicule. Les piles à carburant sont utilisées pour compléter les batteries électriques dans le cadre d’un groupe motopropulseur FCEV, ce qui permet à l’utilisateur plusieurs stratégies de fonctionnement offrant une flexibilité de choix en matière d’énergie (hydrogène, batterie ou combinaison optimisée) en fonction du prix de la source de carburant souhaitée – électricité ou hydrogène, et adapté à chaque application.

Comment fonctionnent les piles à hydrogène ?

La structure de base d’une pile à carburant se compose de deux électrodes (un négatif et un positif) séparées par un électrolyte. Chaque cellule de carburant n’a que quelques millimètres d’épaisseur et des centaines d’entre elles sont empilées pour construire une pile de piles à carburant.

Pile à carburant Cummins-hydrogène – comment cela fonctionne-t-il ?

L’approvisionnement en carburant, c’est-à-dire l’hydrogène dans le cas des piles à hydrogène, provient d’un réservoir attaché au véhicule. Le carburant est alimenté dans l’anode (l’électrode négative) tandis que l’oxygène de l’atmosphère est introduit dans la cathode (l’électrode positive). Il existe différents types de piles à carburant et chacune utilise un processus différent pour créer de l’électricité, mais pour la plupart, un catalyseur est introduit entre les électrodes, ce qui permet aux électrons de circuler à travers un circuit externe qui est la façon dont l’électricité est créée.

Dans les groupes motopropulseurs FCEV, l’électricité produite à partir de la pile à carburant peut être utilisée pour alimenter un moteur électrique afin de produire de la puissance mécanique, pour alimenter les accessoires et recharger les batteries à haute tension au besoin. Dans le cas d’une pile à carburant alimentée à l’hydrogène, le sous-produit de cette réaction chimique est l’eau et la chaleur.

Quels sont les avantages de la technologie des piles à hydrogène ?

Aujourd’hui, comparativement aux batteries électriques, les groupes motopropulseurs à piles à carburant auraient une densité d’énergie plus élevée et sont plus rapides à faire le plein, ce qui en fait le plus approprié pour les applications avec des intervalles plus longs par jour qui ne peuvent pas être réalisés par les batteries seules.

Les analyses indiquent, par exemple, que les piles à combustible PEM pourraient être une solution viable pour les camions de poids moyen à long-courrier, tandis que les véhicules de la batterie seulement pourraient être plus appropriés pour les véhicules à courte distance. Actuellement, la capacité de la batterie nécessaire pour les exigences de la gamme de long-courriers, et le poids qui en résulte des batteries, est prohibitive pour les camions qui doivent réserver ce poids pour leur charge. Étant donné que les piles à carburant ont une densité d’énergie supérieure et réduisent la capacité de la batterie nécessaire, elles peuvent créer des améliorations significatives du poids du tracteur tout en offrant une plage adéquate. Et quand les véhicules doivent faire le plein de carburant, pour un avenir proche, le ravitaillement en carburant de l’hydrogène est beaucoup plus rapide que celui de la recharge des batteries en dépit de l’évolution des technologies de rechargement. Les piles à carburant offrent également une grande souplesse grâce à leur conception modulaire : les systèmes de piles à carburant et les réservoirs de stockage peuvent être adaptés afin de répondre aux besoins de différentes applications sur différents marchés.

Enfin, et surtout, l’hydrogène peut provenir de l’eau à l’aide d’un processus appelé électrolyse, qui utilise de l’électricité pour séparer une molécule d’eau en hydrogène et en oxygène. Ainsi, les piles à carburant peuvent être une source d’énergie décarbonée.

Quels sont les défis actuels en matière d’adoption de piles à carburant à hydrogène ?

La technologie des piles à carburant est très prometteuse, mais comme les véhicules électriques à batterie, il existe de nombreux facteurs qui influencent l’adoption. Les réglementations en matière d’émissions, les incitations financières, le développement de la technologie, les infrastructures et le coût total de propriété (TCO) seront tous essentiels à la conduite de l’adoption de véhicules alimentés par des piles à carburant.

Actuellement, la technologie des piles à carburant est toujours en développement, ce qui signifie qu’il existe des essais limités dans le monde réel et un investissement limité dans les infrastructures, comme les stations de ravitaillement en hydrogène. Les clients doivent également faire face à un coût de véhicule initial plus élevé avec une récupération qui dépend en grande partie du prix du carburant. Les véhicules électriques à piles à carburant offrent une flexibilité permettant aux clients de faire le plein de carburant avec de l’hydrogène ou de se ressourcer avec de l’électricité en fonction de leur offre la meilleure valeur, mais des économies à long terme sur ces coûts d’exploitation seront directement reliées au prix de l’hydrogène. Bien que certains experts fassent baisser les prix de l’hydrogène, l’investissement initial pour les opérateurs devrait demeurer assez élevé par rapport aux autres technologies à court terme.

En plus des facteurs financiers, ces systèmes, comparativement aux solutions de combustibles fossiles, sont également actuellement mis en cause par l’augmentation du poids, la densité de puissance réduite et l’augmentation du temps de ravitaillement. Bien que ce dernier soit actuellement supérieur aux solutions de recharge de batteries, il est toujours un défi par rapport aux temps de recharge de carburant liquide traditionnels pour des quantités similaires d’énergie de carburant. L’industrie continue de travailler activement pour relever ces défis.

Comment Cummins est-elle impliquée dans la technologie des piles à hydrogène ?

La technologie des piles à hydrogène de Cummins est enracinée dans des années de recherche, de développement et de partenariats stratégiques. En 2014, Cummins s’est jointe à un projet pilote visant à explorer le développement du premier système de transport alimenté à l’hydrogène au Costa Rica. Puis, en 2018, l’entreprise s’est jointe au Conseil de l’hydrogène, une coalition mondiale qui explore et promeut l’hydrogène comme source d’énergie propre.

En septembre de 2019, Cummins a annoncé l’acquisition de of Fuel Cell and hydrogène production technologies Provider Hydrogénics Corporation, dont le siège social est à Mississauga, au Canada. En tant que fournisseur de technologies de production d’hydrogène et de piles à carburant de premier rang, l’expertise et l’approche novatrice de l’hydrogénée représentent un autre pas en avant, car Cummins continue d’offrir une vaste gamme de produits propres, économes en carburant et performants. L’acquisition d’Hydrogénics a été suivie sous peu d’une annonce indiquant que l’entreprise a conclu un mémorandum d’entente avec Hyundai Motor Company afin d’évaluer conjointement les occasions de développer et de commercialiser les groupes motopropulseurs électriques et à carburant.

Du diesel propre, du gaz naturel, de la batterie électrique et maintenant des piles à carburant, Cummins s’engage à innover et à offrir une variété de solutions d’alimentation pour répondre aux besoins des clients. Le développement continu de technologies de piles à hydrogène fait partie de l’engagement de Cummins de fournir des solutions de pointe qui alimentent le succès du client, maintenant et pour les 100 prochaines années.

Immeuble de bureaux Cummins

Cummins Inc.

Cummins est un chef de file mondial en alimentation qui conçoit, fabrique, vend et entretient des moteurs au diesel et aux carburants de remplacement de 2,8 à 95 litres, des ensembles de génératrices électriques diesel et de remplacement de 2,5 à 3, 500 kW, ainsi que des composants et de la technologie connexes. Cummins dessert ses clients par l’entremise de son réseau de 600 installations de distributeurs indépendantes et détenues par l’entreprise, et de plus de 7 200 concessionnaires répartis dans plus de 190 pays et territoires.

Bâtir l’avenir de l’énergie : le président et directeur général de Cummins discute de l’hydrogène lors d’un événement mondial virtuel

Hydrogène

Dans le cadre de la course pour le développement de sources d’énergie plus durables et renouvelables, l’hydrogène est devenu une solution clé dans la transition vers une mobilité à émissions nulles, et le monde en parle. Tom Linebarger, président-directeur général de Cummins, s’est récemment joint aux innovateurs de la technologie de l’hydrogène pour discuter de l’avenir de l’hydrogène, à la fois dans les moteurs commerciaux et industriels, lors d’un forum virtuel sur l’hydrogène organisé par le international Partnership for hydrogène and Fuel Cells in the Economy (IPHE) .

Le IPHE Forum a rassemblé plusieurs dirigeants de l’industrie et du gouvernement afin de cerner les défis, les possibilités, les politiques et les mécanismes permettant d’accélérer les déploiements à l’échelle mondiale des technologies de l’hydrogène. Parmi les experts, on comptait des cadres supérieurs de l’industrie d’ENGIE North America, nel, Hyundai Motor Group et air liquide.

Montre : Forum mondial sur l’hydrogène 2020

Au cours du forum, Linebarger a souligné le besoin d’investir davantage dans l’hydrogène par le gouvernement et l’industrie des é.-u., tout en félicitant le travail qui a été dirigé par le U.S. Department of Energy.

« Avec un monde qui ressent les ramifications économiques d’une pandémie mondiale, je crois que les gouvernements et les industries partout dans le monde doivent faire d’importants investissements afin de relancer l’économie mondiale », a déclaré m. Linebarger. « Quand il s’agit de rendre l’hydrogène viable et de accélérer l’adoption, nous avons besoin d’investir dans la production d’hydrogène ainsi que d’alimenter les infrastructures et les financements nécessaires pour déployer des véhicules et de l’équipement pour les piles à carburant. »

Linebarger mentionne que de plus en plus de sociétés publiques font des engagements comme Cummins comme étant neutres en carbone de 2050 et que l’hydrogène fait partie de la voie à suivre pour atteindre cet objectif. Les investisseurs comprennent de plus en plus le rôle que l’hydrogène peut jouer pour atteindre cet objectif et leur soutien aux entreprises qui poursuivent la technologie est de plus en plus.

« La mise à niveau des technologies existantes en matière d’hydrogène offrira des solutions compétitives à faible teneur en carbone dans un large éventail d’applications de 2030, et pourrait même offrir des alternatives compétitives à faible teneur en carbone aux carburants classiques dans certains segments », a déclaré m. Linebarger. « Pour atteindre cette échelle, il est nécessaire d’investir, d’aligner les politiques et de créer la demande. »

Le groupe d’experts a tous convenu que l’hydrogène est une solution d’alimentation importante pour les applications sur route comme sur les routes, et que l’hydrogène est une solution qui peut nous rapprocher d’un monde en décarboné. Il exigera des investissements publics et privés partout dans le monde et une coordination entre les organismes publics et privés afin d’accélérer la viabilité économique et l’adoption.

Déjà un chef de file en technologies de pointe au diesel, au gaz naturel et en électricité, Cummins accroît rapidement ses capacités en hydrogène et l’entreprise continue d’approfondir son savoir-faire en matière de technologies des piles à carburant. Cummins utilise des technologies de piles à carburant et d’hydrogène pour alimenter une variété d’applications, y compris les autobus de ville, les semi-camions, les camions de livraison et les trains de voyageurs, et a fait plusieurs annonces au cours de la dernière année en matière de technologies des piles à carburant. Il s’agit notamment de l’acquisition de Hydrogénics Corporation en septembre 2019, ce qui permet à Cummins de produire de la membrane d’échange de protons, des piles à carburant alcaline et des électrolyseurs pour la production d’hydrogène. Cummins a également investi dans LOOP Energy , a signé un mémorandum d’entente avec Hyundai Motor Company et a investi dans le développement de piles à oxyde solide.

Immeuble de bureaux Cummins

Cummins Inc.

Cummins est un chef de file mondial en alimentation qui conçoit, fabrique, vend et entretient des moteurs au diesel et aux carburants de remplacement de 2,8 à 95 litres, des ensembles de génératrices électriques diesel et de remplacement de 2,5 à 3, 500 kW, ainsi que des composants et de la technologie connexes. Cummins dessert ses clients par l’entremise de son réseau de 600 installations de distributeurs indépendantes et détenues par l’entreprise, et de plus de 7 200 concessionnaires répartis dans plus de 190 pays et territoires.

Cummins propose des piles à carburant pour camions à ordures en Europe

camion à ordures pour pile à carburant
Image reproduite avec l’aimable autorisation de FAUN

Les ordures n’est pas un sujet que beaucoup d’entre nous pensent sur une base régulière. Le gaspillage en tant qu’industrie, lorsqu’il est fait correctement, obtient peu de fanfare. Cependant, la puissance et la durabilité d’un camion à ordures sont la colonne vertébrale de la cueillette et du transport de déchets. Bien que les déchets ne soient pas toujours en prime time News, les technologies qui aident à la gestion des déchets ont fait de grands progrès, et maintenant, Cummins le pousse encore plus loin en fournissant des piles à carburant pour certains des premiers camions de carburant à piles à combustible homologués et opérationnels en Europe.

Illustration de faune
Image reproduite avec l’aimable autorisation de FAUN

En partenariat avec les principaux fabricants européens de camions, les intégrateurs de systèmes, les exploitants de parcs de gestion des déchets et les fournisseurs d’infrastructure à hydrogène, Cummins aide à l’élaboration de camions à ordures lourdes électriques pour les groupes moteurs pour le marché européen. À ce jour, Cummins a fourni plus de 20 modules d’alimentation à pile à carburant, souvent désignés sous le titre de « moteurs » pour les piles à carburant, à une gamme de constructeurs de camions partout en Europe.

Cummins a récemment fourni des piles à carburant pour FAUN, un chef de file en matière de véhicules et de balayeurs de ramassage des déchets en Europe, pour leur programme de camions à ordures électriques. Chaque camion est équipé d’une commande électrique de 100% et est exempt de 100% d’émissions avec une portée allant jusqu’à 560 km, ce qui est suffisant pour faire fonctionner l’itinéraire de ramassage à plusieurs reprises, transportant 10 tonnes de déchets.

Camion à ordures pour pile à carburant
Image reproduite avec l’aimable autorisation de FAUN

En plus du moteur électrique et des batteries, les piles à carburant sont utilisées pour prolonger la portée du camion. Chaque camion contient trois piles à carburant – le nombre est déterminé selon les exigences de l’itinéraire – avec une puissance de jusqu’à 30 kW par cellule. Chaque camion possède jusqu’à six réservoirs d’hydrogène d’une capacité de quatre kilogrammes d’hydrogène. Le poids total de chaque véhicule est égal à celui d’un camion à ordures équipé d’un moteur conventionnel, ce qui signifie que la charge utile est la même. Ces camions seront bientôt sur la route dans plusieurs villes en Allemagne.

La fourniture de zéro émissions et la réduction du bruit sont quelques-uns des avantages des technologies des piles à carburant, des avantages qui sont vitaux lorsqu’ils opèrent dans les zones urbaines densément peuplées avec des réglementations strictes en matière d’émissions. Prouver la viabilité de la technologie signifie que les camions à ordures agissent comme un premier moteur convaincant pour les autres véhicules du gouvernement, comme les autobus et les applications où la technologie de batterie actuelle n’est pas en mesure de répondre à toutes les exigences en matière de véhicules lourds et de portées plus longues. Par conséquent, au début du printemps, Cummins s’est jointe à 43 autres entreprises et s’est engagée à soutenir l’appel conjoint de en faveur du déploiement de de camions à piles à hydrogène en Europe.

Grâce à la technologie Cummins, les déchets ont été un peu plus propres.

Avec plus de 2 000 systèmes de pile à carburant déjà en service, nous sommes ravis de voir ce qu’il y a de plus près !

Immeuble de bureaux Cummins

Cummins Inc.

Cummins est un chef de file mondial en alimentation qui conçoit, fabrique, vend et entretient des moteurs au diesel et aux carburants de remplacement de 2,8 à 95 litres, des ensembles de génératrices électriques diesel et de remplacement de 2,5 à 3, 500 kW, ainsi que des composants et de la technologie connexes. Cummins dessert ses clients par l’entremise de son réseau de 600 installations de distributeurs indépendantes et détenues par l’entreprise, et de plus de 7 200 concessionnaires répartis dans plus de 190 pays et territoires.

Batteries et piles à carburant : comprendre les différences et les possibilités

Batteries et piles à carburant

Les systèmes énergétiques partout dans le monde subissent une transformation fondamentale. Au fur et à mesure que nous continuons de réduire la dépendance aux carburants fossiles, le monde exige des solutions d’alimentation plus diversifiées pour nos besoins en matière de transport.

Cummins est fière d’être à l’avant-garde de cette évolution du transport, en collaboration avec les fabricants et les opérateurs de fret et d’autobus afin de concevoir et d’offrir un transport électrique évolutif et à émissions nulles à l’aide de la batterie de pointe et des technologies de pile à hydrogène. Ces technologies sont bien placées pour faire un véritable changement sur le marché des transports, mais l’interaction entre les batteries et les piles à carburant est souvent mal comprise. Lisez la page pour découvrir comment les batteries et les piles à carburant sont meilleures ensemble.

INTÉGRATION POUR UNE MEILLEURE ALIMENTATION

Bien que les systèmes de piles à carburant et les batteries soient vus par certains comme des technologies concurrentes, ils collaborent en fait pour apporter plus d’options aux paysages du transport et de la puissance.

À ce stade, les véhicules électriques à batterie sont une technologie que beaucoup d’entre nous connaissent et aiment. Des fourgons d’expédition électriques aux excavatrices entièrement électriques, il existe déjà plusieurs applications de groupes motopropulseurs électriques qui se développent en popularité.

Bien que les systèmes de piles à carburant et les batteries soient vus par certains comme des technologies concurrentes, ils collaborent en fait pour apporter plus d’options aux paysages du transport et de la puissance.

Les systèmes d’alimentation à pile à carburant sont conçus pour améliorer et construire les batteries et les plateformes d’entraînement électrique qui se développent en importance partout dans le monde. Bien que chaque système présente ses propres avantages, la combinaison des technologies émergentes de batteries et de piles à carburant peut nous aider à réduire le carbone dans l’ensemble et à augmenter l’adoption d’une alimentation durable sans compromettre le rendement.

Les systèmes de pile à carburant améliorent la performance des batteries, ce qui leur permet de régler les problèmes de distance et de temps de ravitaillement qui ont interdit l’adoption de véhicules électriques pour certaines applications. Peu importe la configuration du moteur et de la source d’alimentation, le système de batteries est et restera toujours un élément essentiel d’une solution d’alimentation sous tension. Pour ce faire, les batteries ne seront pas remplacées par des piles à carburant, simplement améliorées par elles.

Issu de plus de 100 années d’expérience dans les groupes motopropulseurs innovants, Cummins reconnaît que divers marchés du transport ont besoin de solutions diversifiées. Pour favoriser la transition vers une alimentation plus propre, Cummins est fière de vous offrir une variété de solutions d’alimentation de rechange variées.

Lorsqu’on examine le système qui convient à nos clients, Cummins tient compte de la portée, du poids, des temps d’arrêt, des exigences de performance, de l’économie du client et de l’infrastructure associée pour offrir les meilleures options pour le marché, qu’il s’agisse de piles à carburant, de batteries électriques ou d’une forme de puissance plus traditionnelle, que nous puisons dans notre expérience et notre


Infographic Power Cells and electrified

LA FORCE DANS LA DIFFÉRENCIATION

La comparaison entre une batterie et une pile à carburant peut être déroutante, car les deux peuvent être utilisées comme sources d’alimentation, mais de différentes façons. Dans les véhicules électriques à batterie, les batteries stockent et livrent de l’énergie au groupe motopropulseur. Un véhicule électrique à pile à carburant produit de l’électricité à l’aide d’hydrogène comme carburant, et offre également de l’énergie au groupe motopropulseur. La pile à carburant peut également être chargée. L’hydrogène lui-même agit comme un porteur d’énergie et un dispositif de stockage, un peu comme une batterie. Cependant, la plupart des configurations de piles à carburant ont une capacité limitée de gérer la demande d’énergie du groupe motopropulseur de façon dynamique, comme les batteries le peuvent. C’est le système de batteries qui fournit la réponse rapide qui correspond à la demande de charge du groupe motopropulseur.

Les piles à carburant apportent toujours une amélioration nécessaire afin d’améliorer bon nombre des lacunes en matière de performance et d’exploitation que nous voyons dans les véhicules électriques à batterie. De plus, les piles à carburant ont le potentiel de mieux utiliser les énergies renouvelables à grande échelle et d’augmenter l’adoption de sources d’alimentation durables plus rapidement.

APPLICATION, PERFORMANCE ET FONCTIONNEMENT

En application, la plus grande différence entre la pile à carburant électrique et la technologie de batterie se trouve dans leur adéquation avec le transport de poids moyen à lourd. Quand il s’agit de véhicules électriques à batterie, les poids d’essieu maximaux admissibles limitent le nombre de packs de batteries pouvant être installés avant de compromettre les limites de poids de la route et la capacité de charge utile. C’est pourquoi Cummins travaille continuellement pour rendre notre groupe motopropulseur électrique de batterie plus léger et plus efficace.

Les longues distances et les charges utiles lourdes requièrent des batteries plus grosses et plus lourdes, et les batteries plus grosses et plus lourdes entraînent une diminution de la performance et de l’efficacité. Dans certains cas, les exigences et les modèles opérationnels peuvent être effectivement servis par les véhicules électriques de batterie avant qu’ils atteignent le niveau de réduction de l’efficacité, où les routes et les charges utiles ne sont pas des facteurs limitatifs, comme les véhicules de livraison de colis avec des itinéraires de ville plus courts et les arrêts fréquents.

En fin de compte, ce n’est pas une question dont la technologie est meilleure, mais plutôt adaptée aux conditions et aux besoins d’un client.Les véhicules électriques à pile à carburant, quant à eux, peuvent voyager plus loin et porter plus de poids que leurs homologues électriques de batterie, ce qui les rend plus appropriés pour les hauls plus longs et les charges plus lourdes. Les véhicules électriques à pile à carburant ont une densité d’énergie beaucoup plus élevée en poids, ce qui leur permet de surmonter les problèmes de portée et de poids associés aux véhicules électriques à batterie. Les réservoirs d’hydrogène sont aussi plus compacts et plus légers qu’un éventail de batteries entièrement chargées. De plus, l’ajout de plus de réservoirs d’hydrogène coûte moins que l’ajout de plus de batteries.

De manière opérationnelle, une autre considération entre les technologies est l’impact sur les temps d’arrêt et l’utilisation globale des véhicules. Les véhicules électriques à piles à carburant peuvent être ravitaillés en quelques minutes. Il en résulte un temps d’arrêt nettement inférieur à celui des autres solutions d’alimentation de remplacement, ce qui permet aux véhicules à piles à carburant d’être sur la route autant que les véhicules conventionnels alimentés par un moteur à combustion interne.

Les véhicules électriques à batterie ont tendance à être plus utiles quand ils peuvent être rechargés facilement et avoir des modèles d’utilisation qui permettent de recharger les temps d’arrêt, comme un itinéraire journalier qui commence et se termine au même endroit, ainsi qu’un dépôt de recharge désigné.

La poursuite de l’évolution des coûts de l’infrastructure jouera également un rôle important dans la sélection du groupe motopropulseur adéquat. Les solutions de charge à haute puissance, comme la charge de niveau mégawatt, ont le potentiel de réduire non seulement le temps de charge de quelques heures à quelques minutes, mais aussi de réduire la quantité de stockage de batterie embarqué nécessaire pour effectuer une mission efficace. La charge inductive en temps réel ou dynamique peut également contribuer à réduire les besoins de stockage de batterie à bord. Les véhicules électriques à batterie seraient alors en mesure de se recharger en fonctionnement.

De plus, la poursuite de la croissance de la disponibilité et de la distribution de l’hydrogène réduira les difficultés liées aux coûts de carburant de l’hydrogène, ainsi que la disponibilité à long terme de lithium et de platine, ainsi que les éléments critiques dans les batteries et les piles à hydrogène. Le recyclage et le développement des occasions de seconde vie de ces systèmes sont également essentiels.

UN MONDE PLUS DURABLE

En fin de compte, ce n’est pas une question dont la technologie est meilleure, mais plutôt adaptée aux conditions et aux besoins d’un client. Les solutions électriques pour batteries peuvent desservir de nombreux secteurs du transport. Lorsqu’ils tombent en deçà, les piles à carburant peuvent aider à s’adapter.

Cummins offre les deux options technologiques, offrant à nos clients la puissance de choix grâce à un siècle d’expertise sur le marché des transports. Notre avenir des transports sera électrifié, et Cummins dirige ce changement avec un portefeuille diversifié d’options.

Immeuble de bureaux Cummins

Cummins Inc.

Cummins est un chef de file mondial en alimentation qui conçoit, fabrique, vend et entretient des moteurs au diesel et aux carburants de remplacement de 2,8 à 95 litres, des ensembles de génératrices électriques diesel et de remplacement de 2,5 à 3, 500 kW, ainsi que des composants et de la technologie connexes. Cummins dessert ses clients par l’entremise de son réseau de 600 installations de distributeurs indépendantes et détenues par l’entreprise, et de plus de 7 200 concessionnaires répartis dans plus de 190 pays et territoires.

Le plus grand grossiste d’épicerie de Norvège donne un spin à l’hydrogène

Camion ASKO
Camions électriques Scania alimentés par les modules de piles à hydrogène de Cummins

Quatre camions électriques Scania alimentés par les modules de piles à hydrogène de Cummins commencent à fonctionner à Trondheim, en Norvège, dans le cadre d’un premier pilote de son genre avec ASKO, le plus grand grossiste d’épicerie de Norvège. Axé sur l’efficacité des ressources, les faibles émissions et le développement durable de son vaste réseau de distribution, ASKO est entré dans une nouvelle phase, les camions étant mis sur la route dans le cadre de leur parc.
 
Et il marque une nouvelle phase pour Cummins aussi. Cette intégration réussie est l’une des nombreuses prises en charge par les nouveaux modules d’alimentation pour pile à carburant HyPM™ de Cummins. Grâce à l’acquisition d’Hydrogénics, Cummins est maintenant en mesure d’offrir une gamme complète de modules de piles à hydrogène avec un bilan d’intégration réussie dans de nombreux camions lourds et moyens, autobus, trains, avions et bateaux partout dans le monde.
 
« Nous sommes ravis de voir que ces camions commencent à fonctionner et sont fiers d’offrir des solutions de pointe en matière de marketing à ASKO et à Scania qui appuient leurs objectifs opérationnels et de durabilité. », a déclaré Amy Adams, vice-présidente – technologies des piles à combustible et de l’hydrogène chez Cummins. « Nos modules d’alimentation pour piles à carburant sont bien adaptés pour répondre aux conditions climatiques et de terrain de la Norvège, et nous sommes impatients d’obtenir de précieux renseignements sur leurs performances dans le cadre de la flotte d’ASKO. »
 
Quand ASKO a commencé à explorer des solutions de carburant et de groupe motopropulseur de remplacement pour son parc de camions en 2017, l’hydrogène s’est avéré une option attrayante à zéro émission pour le transport en commun long-courriers et les tests précoces ont montré que la technologie fonctionnait très bien dans les climats plus froids. Les groupes moteurs à combustion interne des camions de 27 tonnes ont été remplacés par un moteur électrique alimenté par des piles à carburant alimentées à l’hydrogène et gérés avec des batteries rechargeables. Le système de stockage d’hydrogène léger, pesant entre 33 kilogrammes, offre aux camions une portée impressionnante de 400-500 km à l’aide d’un seul module d’alimentation à haute densité de carburant de 90 KW.
 
« Nous sommes heureux de faire contracter les partenaires les plus compétents pour ce projet, y compris Scania pour le camion électrique, et Cummins/Hydrogénics pour le système intégré de piles à carburant et de réservoirs », a déclaré m. Jørn Arvid Endresen, directeur général d’ASKO Mid Norway.
 
Ce pilote est le premier du genre pour ASKO et servira de base pour l’apprentissage et le développement ultérieurs de la flotte et des opérations. De plus, elle met ASKO sur la voie de la réduction de la consommation d’énergie de 20%, devenant un fournisseur d’énergie propre et autonome, utilisant 100 pour cent de carburant renouvelable.
 
en savoir plus sur les solutions pour piles à hydrogène, qui ne dégagent aucun polluant du tuyau d’échappement – juste de l’eau !

Immeuble de bureaux Cummins

Cummins Inc.

Cummins est un chef de file mondial en alimentation qui conçoit, fabrique, vend et entretient des moteurs au diesel et aux carburants de remplacement de 2,8 à 95 litres, des ensembles de génératrices électriques diesel et de remplacement de 2,5 à 3, 500 kW, ainsi que des composants et de la technologie connexes. Cummins dessert ses clients par l’entremise de son réseau de 600 installations de distributeurs indépendantes et détenues par l’entreprise, et de plus de 7 200 concessionnaires répartis dans plus de 190 pays et territoires.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.