Durabilité et performance.

Ancrée dans des décennies de recherche et d’innovation, Cummins est à la pointe des technologies à faible teneur en carbone.

En tant que chefs de file dans les technologies de production de batteries, de piles à carburant et d’hydrogène, nous dirigeons la voie vers un avenir plus brillant. Aujourd’hui.

Aperçu des avantages

Les bénéfices de l'énergie à faible teneur en carbone représentent une innovation : un rendement qui répond à vos besoins, zéro émission au point d'utilisation et des solutions facilement intégrées et évolutives.

Zéro émission

Nos piles à hydrogène et nos options alimentées par batterie ne produisent pas de dioxyde de carbone ni de gaz à effet de serre lorsqu'elles sont utilisées, ce qui en fait des options durables qui réduisent les émissions.

Une bête de somme efficace

Les piles à carburant à hydrogène convertissent directement l’énergie, faisant de cette technologie une option efficace, capable de rivaliser même avec les solutions de rechange alimentées aux combustibles fossiles.

Moins d'entretien requis

Sans vidange d’huile, sans contrôle du smog ou sans remplacement des bougies d’allumage, les véhicules entièrement électriques offrent des moteurs sans entretien, ce qui élimine les temps d’arrêt et réduit les coûts.

Réduction du bruit

La nature silencieuse de l’alimentation de la batterie signifie que les chantiers peuvent commencer à travailler tôt le matin et finir tard le soir tandis que les quartiers bénéficient d’une diminution des bruits du moteur.

Guerrier de la route

Grâce à leur haute densité énergétique, les véhicules électriques à pile à combustible peuvent parcourir de grandes distances et exceller même avec des charges plus lourdes.

Pas de recharge, ravitaillement rapide

Remplir un véhicule électrique à pile à combustible prend environ autant de temps que de remplir une voiture ou un camion à combustible fossile typique, ce qui le rend idéal comme véhicule à taux d’utilisation élevé.

Moins d’infrastructures

Comme ils ne nécessitent pas de stations de recharge rapide, les véhicules électriques à pile à combustible éliminent le besoin en matière de connexions électriques importantes et de stockage local de l’énergie.

Source d’alimentation fiable

Les piles à carburant sont indépendantes du réseau, ce qui en font d'excellentes sources d'énergie de secours pour les hôpitaux, les banques, les centres informatiques/de télécommunications, où les pannes peuvent avoir des conséquences sérieuses.

Low-carbon energy.

Électricité à faible teneur en carbone sur le terrain

Que ce soit sur la route ou non, dans des utilisations commerciales et industrielles, Cummins est le chef de file derrière les véhicules et les applications à faible teneur en carbone les plus innovateurs au monde, équipés en vue de répondre à tous vos besoins, petits et grands.

Consulter les applications

Pleins feux sur les innovations

Cummins compte plus de 500 électrolyseurs en service dans le monde, et plus de 2 000 piles de carburant alimentant des centaines de véhicules. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Cummins possède la technologie et l'expérience pratique requises pour alimenter l'avenir.

Public utility leverages Cummins electrolyzer for green hydrogen.
Le plus grand électrolyseur PEM des États-Unis

Cummins utilise la technologie de l'hydrogène pour activer l'énergie renouvelable pour les services publics dans l'État de Washington.

                           

 

En savoir plus
Cummins employee shows solid oxide fuel cell .
Cummins est un chef de file en matière de technologie SOFC

Cummins est en train de devenir rapidement le chef de file d'une technologie d'alimentation à usage commercial et industriel qui pourrait être un pont important vers un avenir neutre en carbone et bien plus encore.

En savoir plus
Alstom's hydrogen powered passenger train.
Les trains fonctionnant aux piles à combustible à hydrogène accélèrent

Les trains à pile à hydrogène alimentés par Cummins arriveront bientôt en Autriche.

 

 

En savoir plus

Restez au fait de l’innovation en matière d'énergie alternative

Des possibilités à long terme aux innovations qui se déroulent maintenant, net Zero News offre des faits saillants mensuels pour l’énergie à faible teneur en carbone. Abonnez-vous dès aujourd’hui pour recevoir le prochain sujet dans votre boîte de réception.

CAPTCHA
Cette question teste si vous êtes bien un être humain afin d'éviter le pollupostage par des systèmes automatisés.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.