Test de performance avec banc d’essai

Les bancs d'essai sont des appareils conçus pour imposer une charge électrique afin de tester des sources d'alimentation comme des génératrices et des systèmes d'alimentation sans interruption (ASI). Un banc d'essai peut être utilisé pour tester un système d'alimentation de secours sous charge en vue de vérifier sa fiabilité et son rendement lors d'une situation d'urgence. L'utilisation d'un banc d'essai protège les systèmes alimentés par la source contre les pertes de courant ou une diminution de la qualité de l'alimentation.

Les tests avec banc d'essai empêchent également les problèmes de combustion incomplète. La combustion incomplète est un problème courant pour les moteurs au diesel mis en marche pendant une longue période alors que la charge est faible ou nulle. Lorsqu'un moteur au diesel fonctionne sans charge suffisante, il ne fonctionnera pas à la température optimale ni à son efficacité maximale. Un moteur atteint de problèmes de combustion incomplète nécessitera plus d'entretien et son rendement sera compromis.

Afin de réduire la combustion incomplète, ventes et service Cummins recommande l'usage occasionnel de bancs d'essai à charge résistive supplémentaires pour mettre le moteur/la génératrice à l'épreuve. Il est possible de réduire l'impact de la combustion incomplète en imposant une charge croissante sur une période de temps donnée jusqu'à la combustion du carburant en excès à la puissance nominale de l'appareil (ou proche de celle-ci). La National Fire Protection Association (NFPA) recommande les tests avec banc d'essai en parallèle à l'entretien régulier.

Étudiez la possibilité d'ajouter les tests avec banc d'essai au protocole d'entretien de vos appareils. Les résultats des tests de performance sont notés et vous seront transmis à l'écrit. Communiquez avec nous au 1 800-CUMMINS ou planifiez un entretien en ligne.

Planifier un entretien

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.