Programme d’analyse liquide pour génératrice

L'analyse liquide de Cummins est un outil d'entretien offrant un aperçu de l'état des liquides et de l'état interne d'un système sans avoir à le démonter. Imaginez avoir la chance de voir exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un moteur, d'une boîte de vitesses ou d'un système hydraulique.

Tests de liquide de haute qualité

Aucune crainte, vous confiez vos tests à un laboratoire qui connaît votre équipement mieux que quiconque. Ventes et service Cummins est partenaire d'un laboratoire d'essai indépendant accrédité SO 17025 A2LA, le plus haut niveau de qualité possible pour un laboratoire en vertu des normes de l'organisme d'accréditation le plus strict de toute l'industrie. Votre programme d'analyse liquide est donc documenté et appuyé par un système de haute qualité. Vous pouvez compter sur lui pour des analyses haut de gamme et surveillées de près ainsi qu'un excellent service à la clientèle.

Suivi des échantillons

Les échantillons seront idéalement collectés à chaque entretien régulier, toujours à partir d'un même point. Les recommandations du fabricant d'équipement sont un excellent point de départ pour le développement de pratiques d'entretien planifié, mais les intervalles entre les prises d'échantillons peuvent aisément varier. Afin de déterminer la fréquence de la prise d'échantillons, évaluez à quel point l'appareil en question est crucial pour votre exploitation. Les facteurs environnementaux méritent aussi d'être pris en compte, comme la chaleur, la saleté du lieu d'utilisation, de courts trajets avec une charge lourde ou des périodes de roulement au ralenti excessives.

Trousses de test de liquide

Vous pouvez commander des trousses d'analyse liquide auprès de ventes et service Cummins ou dans le cadre de votre entente d'entretien planifié. Ces deux tests incluent un diagnostic avancé, l'entretien et des analyses conçues pour évaluer l'état du lubrifiant, l'usure des composantes et le niveau de contamination. Les deux proposent un rapport d'évaluation par un laboratoire indépendant pour chaque échantillon soumis.

  • Trousse de test de carburant : L'analyse du carburant peut repérer les causes potentielles derrière le colmatage d'un filtre à carburant, la production de fumée, une perte d'alimentation, une mauvaise injection, une soupape coincée ou la défaillance des capteurs mesurant la position de l'accélérateur. Les tests confirment également la teneur en soufre et en biodiesel d'un carburant diesel, son respect des caractéristiques établies par le fabricant et sa conformité aux normes de propreté qui touchent les garanties de certains appareils.
  • Trousse de test d'huile : L'huile est le sang des machines et des appareils. Des analyses et des tests réguliers peuvent vous indiquer comment l'état d'un lubrifiant donné pourrait nuire au rendement de vos appareils, et donc à leur fiabilité.
  • Trousse de test de liquide de refroidissement : En prenant des échantillons régulièrement lors des périodes où les conditions de fonctionnement sont normales, vous pouvez repérer ou prévenir les déséquilibres dans les niveaux d'eau, de glycol et de divers additifs que contient votre liquide de refroidissement.

Recommandations

Une fois l'échantillon testé, un analyste de données sera chargé d'expliquer les résultats et, si nécessaire, de recommander des mesures à prendre pour corriger des écarts importants dans l'état de l'unité ou du lubrifiant. En consultant les commentaires avant les résultats du test eux-mêmes, vous profiterez d'une feuille de route vos dirigeant vers les renseignements les plus importants du rapport. Toutes les mesures à prendre sont listées en ordre de gravité. Elles sont suivies des raisons justifiant leur recommandation. De plus, tous les rapports indiquant un problème dont le code de gravité est 3 ou 4 seront vérifiés par un conseiller au service à la clientèle. Nous communiquerons avec vous pour vérifier si vous désirez que des réparations aient lieu.

Pour profiter du programme d'analyse liquide de Cummins, communiquez avec votre représentant des ventes d'entretien planifié de ventes et service Cummins au numéro sans frais 1 800-CUMMINS, ou planifiez un entretien en ligne.

Planifier un entretien

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.