Génératrices pour la maison Cummins

Génératrices d'urgence et portatives

Cummins est la marque de confiance des propriétaires en ce qui concerne la fiabilité, la durabilité et l'alimentation. Grâce aux génératrices portables ou pour la maison de Cummins, votre famille ne restera pas dans le noir.

Devrais-je installer une génératrice d’urgence ou une génératrice portative?

Votre génératrice d'urgence au gaz naturel, au propane ou au diesel procure de l'alimentation automatiquement et discrètement pendant une panne d'électricité. Une génératrice portative à essence Cummins est facile à déplacer; ainsi, vous aurez toujours de l’électricité lorsque vous en avez besoin, là où vous en avez besoin. Cette carte peut vous aider à décider s’il vaut mieux que vous installiez une génératrice pour la maison entier ou une génératrice portative.

 

  Génératrice d’urgence Cummins Génératrice portative Cummins
Applications Alimentation de secours qui maintient le courant chez vous en cas de panne de votre fournisseur d'électricité Alimentation d'urgence pour la maison, le camping, les fêtes d'avant-match, les événements à l'extérieur et plus encore
Carburant Alimentées par le conduit de gaz naturel ou de gaz propane liquide de votre domicile. Aucun ravitaillement requis Fonctionnent à l’essence ou au gaz propane liquide, selon le modèle
Entretien Entretien automatisé et de surveillance à distance du système. Intervalles entre les entretiens recommandés pour la réactivité et la durabilité
Mise en marche S'activent automatiquement lorsque l'alimentation électrique par votre fournisseur d'électricité fait défaut Doivent être branchées et activées manuellement

De combien d’électricité provenant d’une génératrice ai-je besoin?

 

Quels appareils ménagers et nécessités peut-on faire fonctionner au moyen d’une génératrice d’urgence ou portative? Vous pouvez utiliser notre calculateur de dimensionnement de génératrice pour déterminer la taille qui vous convient.

 

Calculez les besoins de votre maison en matière de génératrice

 

La taille préférable de votre génératrice dépend de la quantité d'électricité qu'il vous faut. Le courant dont vous avez besoin dépend des appareils que vous voulez alimenter en cas de panne d’électricité.

La liste ci-dessous explique ce que quelques tailles populaires de génératrices peut alimenter. Aux fins de simplicité, ces exemples donnent des besoins d’électricité approximatifs d’appareils. La consommation électrique de vos appareils pourrait être différente.

 

Voici un guide global concernant ce que vous pouvez alimenter à l’aide des génératrices de tailles diverses :

what-appliances-with-generator-sizes.JPG

Qu’est-ce qu’une génératrice de 9,000 W peut alimenter?

Cette plage de besoins en électricité signifie que vous pouvez probablement utiliser une génératrice portative plustôt qu’une génératrice pour la maison en entier. Une génératrice portative de 9,000 W peut alimenter une des combinaisons suivantes, mais pas les deux en même temps :

  • réfrigérateur, four micro-ondes, cuisinière et lave-vaiselle, OU
  • climatiseur central d’une petite maison, machine à laver et fer à repasser

 

Qu’est-ce qu’une génératrice de 13,000 W peut alimenter?

La génératrice de cette taille est un excellent début pour alimenter des pièces de votre choix. Une génératrice de 13,000 W pourrait alimenter les premières nécessités suivantes :

  • Climatiseur central
  • Chauffe-eau électrique
  • Fournaise à gaz
  • Porte de garage électrique
  • Réfrigérateur
  • Congélateur
  • Micro-onde

 

Que peut-on alimenter à l’aide d’une génératrice de 20,000 W?

Une génératrice d’urgence pour la maison de 20,000 W est idéale pour alimenter toute une maison pendant une panne de courant, surtout si votre maison est grande ou que la panne dure longtemps Une génératrice de 20,000 W pourrait alimenter les nécessités suivantes en plus de ce qui est indiqué plus haut.

  • Lave-vaisselle
  • Laveuse
  • Sécheuse (électrique)
  • Surface de cuisson (à gaz ou électrique)
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.