Génératrices d'urgence pour la maison

Conseils sur les pannes d’électricité

Que fair avant, pendant et après une panne d'électricité

SAUTER À :Avant | Pendant | Après | Renseignements supplémentaires

 

Que faire AVANT une panne d'électricité

 

Liste de contrôle de sécurité

  • Ayez suffisamment d'aliments non périssables et d'eau. Ayez un ouvre-boite manuel.
  • Estimez les réserves que vous auriez si vous vous retrouviez sans électricité.
  • Installez des détecteurs de monoxyde de carbone à pile de secours dans des lieux centraux à chaque étage de votre domicile.
  • Préparez une trousse de secours pour chaque membre de votre famille afin de sauvegarder sa sécurité et son confort en cas de panne d’électricité. Une trousse de base devrait comprendre de l’eau embouteillée, des aliments non périssables et des lampes de poche alimentées par batterie.
  • Pour une tranquillité d’esprit et aucune interruption d’alimentation, envisagez d’acheter une génératrice pour la maison entière. Une génératrice pour la maison entière comme le QuietConnect de Cummins restaurera automatiquement votre alimentation dès qu’elle s’éteint.

 

Liste de contrôle d’utilité

  • Faites stock de piles et autres moyens de répondre à vos besoins si vous êtes privé d'électricité.
  • Faites l'inventaire des articles qu'il vous faut et qui sont alimentés à l'électricité.
  • Ayez une lampe de poche avec des piles supplémentaires pour chaque membre du ménage.
  • Veillez à ce que les téléphones mobiles et autres appareils électriques soient chargés et que les réservoirs de carburant soient pleins.
  • Le mauvais temps est la cause première des pannes d’électricité aux É.-U. Abonnez-vous à un site de météorologie locale pour vous tenir au courant des risques de panne d’électricité.

 

Que faire PENDANT une panne d'électricité

 

Liste de contrôle de sécurité

  • Tenez-vous à l’écart des lignes électriques et de l’équipement qui produit des étincelles.
  • N'utilisez jamais de cuisinière ou de four à gaz pour chauffer votre domicile.
  • Pensez à éviter d’utiliser des bougies. Et ce, à cause des risques d’incendie. Soyez très prudent si vous devez utiliser des bougies.
  • Actionner des génératrices portatives à l’air libre et à au moins 20 pieds des fenêtres pour éviter l’empoisonnement au monoxyde de carbone.

 

Liste de contrôle d’utilité

  • N'ouvrez pas les congélateurs ou les réfrigérateurs. La nourriture dans un réfrigérateur reste froide pendant environ quatre heures. Un congélateur plein maintiendra la température pendant à peu près 48 heures.
  • Utilisez des glacières avec de la glace s'il y a lieu.
  • Utilisez un thermomètre dans le réfrigérateur et dans le congélateur pour savoir quelle en est la température quand la panne d’électricité se termine.
  • Allez à un endroit communautaire qui a de l'électricité si la chaleur ou le froid sont extrêmes.

 

Protection de vos appareils électroniques :

  • Mettez hors tension ou débranchez les appareils, équipements ou instruments électriques. Le courant pourrait faire des « sautes » ou des « crêtes » de tension quand il revient, ce qui peut causer des dégâts.

 

Que faire APRÈS une panne d'électricité

 

Liste de contrôle de sécurité

  • Jetez toute nourriture qu’il serait risqué de consommer. Cela comprend la nourriture qui a été à des températures de 40 degrés ou plus pendant au moins deux heures. Jetez toute nourriture dont l’odeur, la couleur ou la texture sont anormales.
  • Si le courant manque durant plus d’une journée, il vaudrait peut-être mieux jeter certains médicaments. Cela comprend les médicaments devant être réfrigérés, à moins que l’étiquette indique le contraire. Si le médicament devant être réfrigéré est nécessaire pour la vie de quelqu’un, consultez un médecin ou un pharmacien.

 

Autres choses importantes à considérer

 

Habitez-vous dans une région à grand risque de catastrophes?

  • Vérifiez votre police d’assurance. Certaines polices d’assurance habitation coutumières ne couvrent pas les désastres comme les inondations et les tremblements de terre.
  • Déterminez si vous vous trouvez en zone inondable. Si c’est le cas, commencez immédiatement les démarches pour obtenir une assurance contre les inondations. Certaines polices n’entrent habituellement en vigueur qu’au bout de 30 jours.
  • Préparez une trousse de secours pour chaque membre de votre ménage. Cela comprend les enfants et les animaux de compagnie. Une trousse de secours de base devrait comprendre de l’eau en bouteille, des aliments non périssables, des piles et une lampe de poche.
  • Conservez une mini-trousse de secours dans le sac à dos de votre enfant.
  • Conservez des fournitures supplémentaires dans votre voiture au cas où devez quitter les lieux dans un délai très court.
  • Les temps violents et les pannes d’électricité arrivent souvent ensemble. En fait, les intempéries sont la cause première des pannes d’électricité aux É.-U. Ayez un plan d’alimentation de secours. C’est pour que les appareils cruciaux comme les pompes de puisard et l’équipement médical continuent de fonctionner durant les pannes d’électricité.

 

Vous avez des animaux de compagnie?

  • Conservez une photo de vous avec votre animal de compagnie pour prouver que c’est le vôtre.
  • Conservez un dossier sur les vaccins de vos animaux de compagnie et une médaille de vaccination antirabique.
  • Si vous escomptez évacuer votre demeure, prévoyez où vous pourriez emmener vos animaux de compagnie.
  • Prévoyez de la nourriture pour votre animal de compagnie.

 

Y a-t-il un membre de votre famille qui a des besoins médicaux?

  • Renseignez-vous auprès d'un dispensateur de soins médicaux en ce qui concerne les appareils médicaux électriques et les médicaments réfrigérés s'il y a une panne d'électricité.
  • Prévoyez des nécessaires médicaux de secours.
  • Réservez au moins deux semaines de médicaments.
  • Utilisez une bande d’identification d’urgence USB contenant des renseignements médicaux et de contact importants.
  • Considérez utiliser une source d’alimentation de secours pour que les appareils médicaux cruciaux restent sous tension durant une panne d’électricité.

 

Vous avez des enfants?

  • Préparez une mini-trousse de secours pour l’école.
  • Utilisez une bande d’identification d’urgence USB contenant des renseignements médicaux et de contact importants.
  • Conservez un jouet favori ou un objet réconfortant chez un parent.

 

Si vous voulez avoir l’esprit encore plus tanquille, considérez une génératrice de secours pour votre maison. Une génératrice pour la maison entière peut vous procurer une alimentation de secours en cas de panne d’électricité prévue ou imprévue. Les génératrices pour la maison de Cummins sont silencieuses à l’extrême, agréables sur le plan esthétique et accessibles à distance.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.