Génératrices d'urgence pour la maison

Quel est le coût du fonctionnement d'une génératrice pour toute la maison

Le coût de fonctionnement d'une génératrice pour la maison en entier dépend de la taille de votre génératrice, de la charge qu'elle doit fournir est du coût local du gaz propane ou naturel. Pour cet exemple, nous allons comparer deux tailles de génératrices pour la maison entière : 13 kW et 30 kW. Pour trouver la taille qui vous convient, utilisez notre calculateur de capacité de la génératrice.

Cout de fonctionnement d’une génératrice d’urgence pour la maison de 13 kW

Power outage cost map

Cummins QuietConnect RS13A

  • Alimentée par gaz naturel : 3,50 $/heure à 4,60 $/heure*
  • Alimentée par propane : 3,90 $/heure à 5,60 $/heure*^

Cout de fonctionnement d’une génératrice d’urgence pour la maison de 30 kW

30 kW generator usage costs map

Cummins QuietConnect RS30

  • Alimentée par gaz naturel : 4 $/heure à 7 $/heure*
  • Alimentée par propane : 6,50 $/heure à 11 $/heure*^

Les coûts du gaz naturel utilisés dans les calculs sont le coût moyen pour chaque état en février 2019 selon la U.S. Energy Information Administration. Les coûts se fondent sur le fonctionnement de la génératrice à charge maximale. Veuillez noter que les coûts varieront selon vos besoins et usages propres.

*En fonction des données actuelles pour la Floride. ^En fonction des données actuelles pour les régions côtières du golfe.


 

Les 4 composantes des couts d’une génératrice pour la maison entière

Illustration of the 4 components of whole house generator costs


  1. La génératrice : Le prix d’une génératrice Cummins pour la maison entière est de 3 040 $ US pour un modèle de 13 kW et 4 200 $ pour un modèle de 20 kW.
  2. Commutateur de transfert automatique (ATS) : Lorsqu'une y a une panne d'électricité, l'ATS connecte automatiquement votre génératrice de maison à votre système électrique, ce qui lui permet d'alimenter votre maison en électricité. Les ATS coutent de 500 $ à 1 000 $.
  3. Installation par des professionnels : Typiquement de 2 000 $ à 4 000 $.
  4. Réservoir de propane : Si votre génératrice fonctionne au propane, il vous faut un réservoir de propane. Les réservoirs de 250 gallons coutent de 500 à 1 500 $. Les réservoir de 500 gallons coutent de 1 000 $ à 2 500 $. Les prix varient selon la région, et les réservoirs souterrains coutent davantage. Les génératrices à gaz naturel sont connectées à la source d’alimentation en gaz de votre maison, alors il ne leur faut pas de réservoir.


Cummins home standby generator installed

Les facteurs qui influencent le cout de l’installation

Parmi les dépenses concernant l’installation d’une génératrice d’urgence pour la maison, les couts d’installation sont ceux qui varient le plus. Les couts sont différents selon l’endroit où vous habitez, puisque le processus comprend l’obtention de permis, la préparation des lieux, l’installation de la génératrice, faire connecter la conduite de carburant par un plombier et faire brancher la génératrice à votre demeure par un électricien. Un concessionnaire Cummins autorisé s’occupe de ces tâches relatives à l’installation pour vous. Pour en savoir plus, il suffit de demander une évaluation gratuite et sans obligation de votre part.

Trouvez un concessionnaire local

Combien pourrait couter une panne d’électricité?

Une longue panne de courant sans génératrice pourrait couter 14 280 $*

Si vous avez déjà vécu une expérience de longue panne d’électricité, vous savez combien il est pénible d’aller habiter à l’hôtel, jeter la nourriture du réfrigérateur et du congélateur, réparer les tuyaux qui éclatent à cause du gel et avoir un sous-sol inondé et moisi parce que la pompe du puisard ne fonctionnait pas.

Ces couts peuvent s’éviter en ayant une génératrice pour toute la maison. En fait, les économies lors d’une seule panne peuvent plus que récupérer l’investissement d’une génératrice d’urgence pour la maison.

Estimez les besoins en électricité de votre maison
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.