Assurez la sécurité de votre famille lorsque vous utilisez votre génératrice.
Les génératrices émettent des gaz d'échappement qui contiennent du monoxyde de carbone.
Voici quelques conseils pour assurer la sécurité de votre famille lors de l'utilisation d'une génératrice lors de la prochaine panne d'électricité. Bien que ces recommandations soient très utiles pour utiliser une génératrice Cummins sans danger, elles ne garantissent pas la sécurité. Pour obtenir des informations sur votre génératrice d'urgence à domicile, consultez les instructions du fabricant ou le manuel d'utilisation.
Comment faire fonctionner en toute sécurité des génératrices portatives au gaz ou au diesel?
- Toujours respecter les instructions du fabricant ou le manuel de l'utilisateur lors de l'installation d'une génératrice.
- N’utilisez jamais de génératrice à l’intérieur de votre maison ou de votre garage. Elles doivent être utilisées à l'extérieur, dans des zones bien ventilées, à au moins 20 pieds de toute maison ou habitation.
- Recherchez les endroits à proximité de votre unité où l'air est susceptible de s'infiltrer dans la maison et assurez-vous qu'ils sont correctement bouchés et scellés. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les fenêtres, les portes, les prises d'air, les conduits de sécheuse à proximité et les vides sanitaires.
- Des détecteurs de monoxyde de carbone à piles fiables, approuvés et fonctionnels doivent être installés aux endroits appropriés à chaque étage de la maison, conformément aux spécifications du fabricant.
- Arrêtez momentanément les génératrices pour permettre l'évacuation des gaz d'échappement concentrés hors de la zone. Pendant cette pause, ouvrez vos fenêtres et vos portes pour évacuer la concentration qui s'est accumulée dans votre maison.
- Veillez à ce que votre génératrice bénéficie d'un entretien adéquat, y compris des changements d'huile réguliers.
Comment utiliser en toute sécurité les génératrices à gaz ou diesel à installation permanente
- Installez la génératrice à l'extérieur seulement. Travaillez avec un installateur professionnel pour placer la génératrice loin des fenêtres, des portes et des autres ouvertures de la maison où les gaz d'échappement pourront se disperser à distance de la résidence ou des zones occupées.
- Installer toutes les pièces du boîtier de la génératrice à au moins 60 pouces de toute ouverture dans les murs des structures susceptibles d'être occupées. Les exemples d'ouvertures murales comprennent, sans s'y limiter, les fenêtres et les portes ouvrantes, les évents de sécheuse, les prises d'air frais pour les appareils de chauffage, etc.
- Recherchez les endroits à proximité de votre unité où l'air est susceptible de s'infiltrer dans la maison et assurez-vous qu'ils sont correctement bouchés et scellés. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les fenêtres, les portes, les prises d'air, les conduits de sécheuse à proximité et les vides sanitaires. La génératrice doit être située de façon à ce que les gaz d'échappement ne puissent pas s'accumuler dans une zone occupée.
- Veillez à ce que les génératrices soient utilisées, entretenues et mises en service conformément aux recommandations du fabricant ou au manuel de l'utilisateur. En cas de doute sur le respect des normes d'installation, demandez une inspection à un tiers compétent, par exemple l'installateur.
- Arrêtez momentanément les génératrices pour permettre l'évacuation des gaz d'échappement concentrés hors de la zone. Pendant cette pause, ouvrez vos fenêtres et vos portes pour évacuer la concentration qui s'est accumulée dans votre maison.
- Vérifiez la corrosion, l'obstruction et les fuites du système d'échappement chaque fois que vous démarrez la génératrice et toutes les huit heures lors de fonctionnement continu.
- Veillez à ce que votre génératrice bénéficie d'un entretien adéquat, y compris des changements d'huile réguliers.
- Des détecteurs de monoxyde de carbone à piles fiables, approuvés et fonctionnels doivent être installés aux endroits appropriés à chaque étage de la maison, conformément aux spécifications du fabricant.
Contacter un concessionnaire
Les génératrices d'urgence pour la maison Cummins sont extrêmement silencieuses, esthétiques et accessibles à distance. Si vous n'avez pas encore fait le choix d'acheter une génératrice d'urgence, pensez à planifier une évaluation à domicile facile avec votre concessionnaire Cummins le plus proche. En quelques minutes seulement, vous pouvez connaître le coût exact de la tranquillité d'esprit absolue. Si vous possédez déjà une génératrice pour la maison ou la petite entreprise, pensez à contacter le concessionnaire certifié le plus proche pour effectuer un contrôle d'entretien de routine pour plus de sécurité.