Groupes moteurs fiables pour les cours d’eau de l’intérieur

Le commerce compte sur le moteur qui propulse vos activités sur les cours d’eau de l’intérieur. Faites confiance à notre technologie novatrice et à notre soutien complet pour que vous puissiez continuer à avancer.

Veillez à être prêt pour votre mission

Maximiser la productivité

Optimiser la filtration à l’aide de Fleetguard

Fleetguard FIT est notre séparateur carburant/eau qui réduit les étapes de la filtration, améliore la performance des moteurs et fait économiser de l’argent. Voyez ce qu’il peut faire pour vos activités.

En savoir plus sur Fleetguard

Rendez-vous sur les eaux, et restez-y.

X15 engine

Moteur en vedette

X15 phase V

Le X15, utilisé en plus de deux millions d’exemplaires aujourd’hui parmi une large variété d’applications, a des antécédents impeccables en ce qui concerne la puissance et le rendement. Voyez ce que vous pouvez faire avec jusqu’à 600 hp.

Jetez y un coup d’œil
qsk60 engine

Moteur en vedette

QSK60

La puissance fiable du QSK60, conçu pour les utilisations marines commerciales les plus difficiles, est maintenant offerte conformément à une homologation OMI III et Tier 4.

Jetez y un coup d’œil
b4.5l engine

Moteur en vedette

B4.5L

Le B4.5 développe beaucoup de puissance dans le plus petit paquet marin, pour la propulsion ainsi que pour les utilisations auxiliaires.

Jetez y un coup d’œil
kta38 engine

Moteur en vedette

KTA38

Le KTA38, qui a fait ses preuves dans les rudes environnements marins commerciaux pendant plus de 25 ans, développe une puissance de jusqu’à 1500 hp dans un emballage diesel 12 cylindres de V à 4 temps.

Cummins en action

+

Longue durée utilise, travail ardu

Le Seaspan Cavalier a été construit en 1974, en même temps que trois navires jumeaux. Nous propulsons cette famille de bâtiments depuis le tout premier jour. Et nous étions là pour leur fournir la puissance après les mises à jour de moteur récentes.

Notre travail
+

Nouveau partenariat, nouvelle puissance

Un partenariat international pour bâtir un bateau-citerne fluvial avec Cummins marine propulsion prouve que les bons partenaires peuvent obtenir de merveilleux résultats.

Notre travail
+

Des générations sur les eaux

Le Hermina est exploité par la deuxième génération de la même famille, et les derniers exploitants ont choisi Cummins quand il s’est agit de le mettre à jour.

Notre travail
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.