Holset® Reman™ d'origine par rapport aux turbos adaptés

Le fait qu'un turbocompresseur de suralimentation s'adapte ne signifie pas qu'il soit suffisamment efficace pour remplacer une machine aussi complexe que le turbocompresseur de suralimentation Holset d'origine. Il est impossible de prévoir ce que l'on obtient avec des produits non authentiques. Faites le bon choix. Choisissez des produits d'origine Holset​​​​​​​ par l'intermédiaire des distributeurs Holset autorisés et ayez l'esprit tranquille, sachant que votre équipement fonctionnera en toute confiance.

Solution pour les clients

• Une solution rentable​​​​​​​ remanufacturée selon les spécifications de l'équipement d'origine, n'utilisant que des pièces d'origine Holset.

• Une fiabilité incertaine et un risque qui n'en vaut pas la peine

Qualité des produits

• Démonté, nettoyé, restauré et testé en usine selon les spécifications de l'équipement d'origine

• Fabriqué pour s'adapter à l'aide de composants qui peuvent ne pas répondre aux normes Holset

Pièces Holset d'origine

• Oui

• Non

Temps de disponibilité 

• Immédiat

• Variable

Vérification du rendement et de la sécurité

• Oui

• Non

Avantages financiers

• Coûts initiaux jusqu'à 30 % plus bas que les ​​​​​​​Holset neufs d'origine

 

• Des économies à court terme, mais à long terme, un risque de défaillances et de manquements à la sécurité

Retour des pièces

• Requis

• Variable

Considérations environnementales

• Le secteur du remanufacturage de Cummins permet de réduire les gaz à effet de serre jusqu'à 200 millions de livres par année

• Évite d'envoyer des livres de pièces souillées dans des sites d'enfouissement ou des parcs à ferraille

• Le remanufacturage utilise un procédé écoénergétique​​​​​​​

• Pratiques environnementales variées ou inconnues

Garantie

• Garantie standard Holset

 

• Non couvert par Holset

 

Holset Reman d'origine : le processus de remanufacturage

Les turbocompresseurs de suralimentation Holset Reman d'origine sont soumis à un processus rigoureux pour s'assurer que chaque pièce est inspectée, nettoyée, testée et restaurée selon les spécifications de l'équipement Holset d'origine. Les étapes suivantes décrivent les mesures que prend Holset pour remanufacturer les turbocompresseurs de suralimentation Holset Reman d'origine, dans le but de fabriquer un produit comparable à un nouveau turbocompresseur de suralimentation Holset d'origine.

  • Core Acceptance

    Étape 1 : acceptation sans problème

    L'atout majeur du remanufacturage Holset réside dans le fait que vous pouvez obtenir un turbocompresseur de suralimentation Holset à moindre coût en échangeant simplement votre turbo usé et en faisant faire une inspection visuelle externe rapide.

  • Disassembly

    Étape 2 : démontage

    Les turbocompresseurs de suralimentation Holset ainsi que les pièces sont entièrement démontés pour préparer les composants clés à l'usinage - jusqu'au moindre écrou, vis, boulon et ressort. Nos techniciens d'usine suivent des processus de qualité normalisés pour s'assurer que nous ne remanufacturons que des turbocompresseurs de suralimentation et des composants de qualité supérieure.

  • Cleaning

    Étape 3 : nettoyage

    Les turbocompresseurs de suralimentation Holset résistants et robustes sont soumis à des environnements extrêmes. C'est pourquoi, une fois démontée en composants individuels, chaque pièce est soigneusement nettoyée pour éliminer toute saleté et débris.

  • Inspection

    Étape 4 : inspection

    C'est à ce stade que se déroulent les processus critiques pour vérifier que les pièces sont prêtes pour la remise en état.

    • Vérification de dommages microscopiques sur le carter, le compresseur, les roues de turbine et l'ensemble rotatif

    • Équilibrage des roues et des ensembles rotatifs selon les spécifications MEO Holset

  • Restoration

    Étape 5 : remise en état

    Nous utilisons une variété de techniques et d'équipements pour nous assurer que chaque pièce qui entre dans un turbocompresseur de suralimentation Holset d'origine répond aux spécifications de l'équipement d'origine Holset et aux normes de performance améliorées.

    • Des tours, des centres d'usinage et de l'équipement de pierrage et de meulage commandés par ordinateur rénovent les surfaces usées selon les normes de l'équipement d'origine

    • Les mises à niveau ou les remplacements de composants sont inclus dans le processus de remanufacturage Holset

    • Nos techniques de pointe et notre personnel hautement qualifié fournissent des résultats de qualité mesurables

    • Les turbocompresseurs de suralimentation sont assemblés dans un environnement propre, certifié selon les normes TS16949 et ISO 9001 pour minimiser la présence les débris de corps étrangers

    • Les pièces d'usure critique comme les joints de roulement, les plateaux de pression, les roulements et les fixations sont toujours remplacées 

  • Testing

    Étape 6 : essais

    Les essais de validation Holset recourent à des processus à sécurité intégrée pour vérifier que les performances et la fiabilité des turbocompresseurs de suralimentation remanufacturés soient conformes aux normes d'usine de l'équipement Holset d'origine.

    La rectitude de pièces essentielles comme l'alésage et l'arbre sont mesurées avec des tolérances aussi infimes que 1 micron, ce qui est inférieur à un cheveu. On obtient ainsi un produit remanufacturé de qualité supérieure à une fraction du coût.

  • Reintroduction

    Étape 7 : réintroduction

    Une fois que le processus de remanufacturage est terminé, les turbocompresseurs de suralimentation d'origine Holset Reman sont prêts à être réintroduits sur le terrain, où le véritable test de qualité est effectué. C'est pourquoi Holset effectue des essais approfondis de nos produits - et ceux de la concurrence - afin de vérifier que leur performance est supérieure et de vous offrit un bon rapport qualité-prix.

Holset Reman d'origine : un choix intelligent

Quand devriez-vous utiliser des turbocompresseurs de suralimentation Holset Reman d'origine?

  • Vous constatez une augmentation de la consommation de carburant, une mauvaise réponse du turbo et une réduction des performances du moteur
  • Vous voyez une épaisse fumée provenant de votre échappement lorsque vous donnez un coup de gaz
  • Vous entendez du bruit ou des vibrations provenant de votre turbocompresseur de suralimentation
  • Vous effectuez une réparation, une révision ou une reconstruction majeure
  • Vous devez éviter les temps d'arrêt
  • Vous appréciez la qualité et la garantie standard des équipements d'origine
  • Vous recherchez une réduction du coût total de possession
  • Vous aimez votre équipement

Quels sont les avantages?

  • Des économies initiales pouvant atteindre jusqu'à 30 % en comparaison avec les turbocompresseurs de suralimentation Holset neufs d'origine
  • Remplacement à 100 % des composants d'usure critique et inspection détaillée
  • Fonctionnement fiable et efficace
  • Testé pour répondre aux spécifications et aux exigences de sécurité de l'équipement d'origine
  • Dernières mises à niveau des composants, si nécessaire
  • Option écologique
  • Même garantie que le Holset neuf d'origine
  • Diminution du temps d'arrêt global de vos équipements

Trouver vos turbocompresseurs de suralimentation Holset et leurs pièces d'origine

Trouver un distributeur

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.